Skip to main content

reSpeaker XVF3800 44mm 4-Mic Array 入门指南

reSpeaker XVF3800 44mm 4-Mic Array with case

reSpeaker XVF3800 4-Mic Array 44mm 是一款紧凑的圆形语音处理模块,基于 XMOS XVF3800 音频处理器构建,专为语音识别、语音控制、智能助理和机器人应用而设计。四个 PDM MEMS 麦克风以 44 mm 间距环形排布,在明显小于 66 mm 间距的 reSpeaker XVF3800 Circular 4-Mic Array 的板卡尺寸下,实现 360° 远场拾音,同时保持相同的 XMOS 处理平台和相同的音频质量。

该模块运行完整的 XVF3800 语音处理链路——声学回声消除(AEC)、具有 60 dB 范围的自动增益控制(AGC)、多通道波束成形、声源到达方向(DoA)检测、语音活动检测(VAD)、动态噪声抑制以及混响消除——并且所有参数均可由用户调节。外圈配有 24 颗 WS2812 RGB LED、三个物理按键(音量加、音量减、静音)以及一个硬件静音指示灯,使其开箱即用;同时支持 USB Audio Class 2.0 和 I2S 模式,既适用于即插即用,也适用于嵌入式集成。可选的 XIAO ESP32-S3 Plus 可直接焊接在板上,可选的扬声器扩展板则提供一个 5 W 扬声器和 1200 mAh 电池。

产品阵容​

reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm

reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm
SKU 100040880
单块 PCBA,预烧录 USB 固件

reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm With Case

reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm With Case
SKU 100020767
PCBA + 外壳

reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm With XIAO ESP32S3 Plus

reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm With XIAO ESP32S3 Plus
SKU 100066841
PCBA + XIAO ESP32-S3 Plus

reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm With Case and XIAO ESP32S3 Plus

reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm With Case and XIAO ESP32S3 Plus
SKU 100065276
PCBA + 外壳 + XIAO ESP32-S3 Plus

reSpeaker Sound Base

reSpeaker Sound Base
SKU 100052499
5 W 4 Ω 扬声器、1200 mAh 电池、USB-C 充电、电源开关

特性​

  • 紧凑的 44 mm 设计:麦克风间距从 66 mm 减小到 44 mm,缩小了板卡直径,使其能够安装在空间受限的产品中。

  • XMOS XVF3800 音频处理:AEC、AGC(60 dB 范围)、多通道波束成形、DoA、VAD、动态噪声抑制和混响消除,并支持参数调节。

  • 高音频质量:设计目标与现有的 66 mm 间距 reSpeaker XVF3800 Circular 4-Mic Array 保持同等音质。

  • 双工作模式:USB Audio Class 2.0 适用于与 PC 和 SBC 的即插即用,或 I2S/INT-Device 模式适用于嵌入式主机——通过固件进行选择。

  • 灵活的控制与更新:通过 USB 或 I2C 进行配置,根据已烧录固件支持 USB DFU 和 I2C DFU。

  • 唯一设备标识:可读写 UUID/SN,用于多设备管理、识别和数据追踪。

  • 可编程 RGB 反馈:24 × WS2812 LED 显示设备状态、启动动画和 DoA 方向;静音状态由专用红色 LED 指示。

  • 三个可自定义按键:默认连接到 XMOS 处理器时为音量加、音量减和静音,可通过开关将其切换连接到 XIAO。

  • 扬声器就绪:板载 D 类功放、用于 5 W 4 Ω 扬声器的垂直 JST 扬声器连接器、3.5 mm AUX 插孔,以及用于硬连线扬声器的焊盘。

  • 广泛的平台兼容性:支持 Windows、macOS 和 Raspberry Pi OS 等 USB 主机,以及与 XIAO、ESP32 和 Arduino 级开发板的 I2S 集成。

硬件概览​

reSpeaker XVF3800 44mm PCB component callouts

板卡正面放置了四个麦克风以及最外圈的 24 颗 RGB LED,因此在将板卡安装到外壳中后,声学开孔和灯环都能保持可见。背面则放置了 USB-C 接口、3.5 mm 插孔、JST 扬声器连接器、复位按键、XIAO ESP32-S3 Plus 焊盘以及所有引出焊盘。

主要元件​

元件 / 特性描述
主音频处理器XMOS XVF3800(固件 v3.2.1),用于 AEC、波束成形、噪声抑制、DoA 检测以及完整语音处理链路
麦克风阵列4 × PDM MEMS 麦克风,环形布局,间距 44 mm,实现 360° 远场拾音
音频编解码器TLV320AIC3104,音频转换和 DAC 输出
功放LM48511 D 类音频功放
RGB LED24 × WS2812 可单独寻址 RGB LED,用于状态和音频活动指示
可自定义按键三个物理按键,连接到 XVF3800 时默认功能为音量加、音量减和静音
按键连接选择开关可在 XVF3800 与 XIAO 模块焊盘之间切换三颗按键的连接
静音指示 LED当麦克风被静音时点亮的红色 LED;上电时音频为非静音状态
安全模式进入方式上电时按住静音按键可启动恢复固件
板载天线当焊接兼容的 XIAO 无线模块时,支持无线通信
USB Type-C 接口5 V 电源输入以及用于 UAC 音频、控制和 DFU 的 USB 数据
USB Power Delivery (USB PD)USB-C 供电方案,用于驱动整板并带动 5 W 扬声器工作
3.5 mm AUX 插孔侧面安装的耳机 / 线路输出,来自板载 DAC
扬声器连接器垂直 JST 连接器,用于 4 Ω、额定功率 5 W 或更高的扬声器,并保留有硬连线扬声器焊盘
外部电源焊盘整个系统的备用电源输入
调试接口兼容 XTAG4 的焊盘,用于 XMOS 编程和调试,未焊接连接器
XVF3800 I2C 接口引出 XVF3800 的 I2C 引脚,用于在 INT-Device 模式下进行控制和配置
XVF3800 I2S 接口引出 XVF3800 的 I2S 引脚,用于在 INT-Device 模式下向外部主机输出音频
电源与地排针5 V 和 GND 引出,用于外部集成
XVF3800 GPIO 焊盘额外的 XVF3800 I/O,用于外部控制
XIAO ESP32-S3 Plus 焊盘可焊接模块位置,提供 I2S、I2C、复位、按键和 LED 连接
IPEX 天线连接器通过合适的射频线缆,将板载天线连接到 XIAO 天线接口
安装孔与外壳匹配的固定孔

XIAO ESP32-S3 Plus 支持​

XIAO ESP32-S3 Plus expansion pads

XIAO ESP32-S3 Plus 可以直接焊接在板子的背面。安装后,它会与 XVF3800 以及板载按键和 LED 相连:

功能描述
XIAO ESP32-S3 Plus 支持将 XIAO ESP32-S3 Plus 模块直接焊接到阵列上,实现集成语音处理和应用开发
XVF3800 通信使用 I2S 进行录音和回放,共享 BCLK、MCLK 和 LRCLK,并通过 I2C 对 XVF3800 进行控制和配置
XVF3800 复位控制一个与 RST 相关的 GPIO,使 XIAO 可以在硬件上复位 XVF3800
灵活的按键和 LED 走线可在 XVF3800 和 XIAO 的 GPIO 焊盘之间切换板载按键和 LED,用于自定义控制和反馈
扩展 GPIO 访问其余 XIAO I/O 通过带标签的焊盘引出(用于传感器、外设和应用硬件),并与 XVF3800 I/O 区域对齐
外接天线连接IPEX 连接器通过射频馈线将板载天线连接到 XIAO 的天线接口

reSpeaker Sound Base(扬声器扩展)​

扬声器扩展可将麦克风阵列变成一个独立的语音终端。它集成了一个 5 W、4 Ω 扬声器、一块 1200 mAh 可充电电池、充电与电源管理电路、一个 USB-C 充电口以及一个物理电源开关,全部封装在一个模块化外壳中,可卡扣或滑动安装在阵列外壳的底部。

  • 外壳可以拆卸,用户可以自行更换电池和扬声器。
  • 暴露的 XMOS I/O 连接器在两块板之间传输扬声器输出、5 V 电源和电池电量信号。
  • 充电指示 LED 灯环在充电时显示电池电量百分比,在未连接电池时保持熄灭。
  • 开关仅控制输出;在开关关闭的情况下仍会继续充电。

reSpeaker Sound Base speaker expansion

引脚分布​

XMOS XVF3800 I/O header

XVF3800 I/O 区域引出了 INT-Device 工作模式以及扬声器扩展所需的总线。请根据你所用版本的丝印标记确认具体焊盘顺序。

信号描述
3V3为外部逻辑提供 3.3 V 电源
GND地
MCLKI2S 主时钟
BCLKI2S 位时钟
LRCKI2S 左/右(字)时钟
DATA0I2S 数据,录音通道
DATA1I2S 数据,回放通道
SDA / SCLXVF3800 的 I2C 控制总线
CS_N / CLK / MISO兼容外设使用的 SPI 信号
Speaker pins外接扬声器的扬声器输出,与板载 JST 连接器共用

XIAO 焊盘区域还通过带标签的焊盘(D0、D2、D3、D13、D14、3V3、GND)引出了模块剩余的 I/O,因此可以在不使用单独载板的情况下连接外设。

GPIO 概览​

XVF3800 提供可配置的 GPIO,用于按键检测、音量、静音、功放使能、LED 供电以及外设通信。

引脚名称功能描述
X1D09静音按键状态(GPI)读取静音按键状态;松开时为高电平
X1D13音量增大接收音量增大按键信号
X1D34音量减小接收音量减小按键信号
X0D11I2C 初始化用于 I2C 初始化及相关控制
X0D30静音 LED / 麦克风静音控制驱动静音指示 LED 以及麦克风静音功能
X0D31功放使能使能或关闭音频功放
X0D33WS2812 LED 供电控制控制 WS2812 RGB LED 电路的供电
X0D39SPI MOSI面向兼容外设的 SPI 主输出从输入数据

入门指南​

硬件准备​

  • USB Type-C 线缆
  • 主机电脑,或 Raspberry Pi
  • 可选:用于回放的 5 W 4 Ω 扬声器
  • 可选:用于无线 / 嵌入式运行的 XIAO ESP32-S3 Plus

软件准备​

  • 用于录音和回放测试的 Audacity
  • 用于固件更新的 dfu-util
  • 安装了 pyusb 的 Python 3,用于参数调节

开箱即用​

note

为确保最佳的语音拾取效果以及音频算法的正确运行,请将设备背面麦克风端口(麦克风入口 / 声孔)朝向声源。麦克风端口位于印有 Seeed Studio 标志的一侧。

DoA(声源方向)​

LED 灯环会跟随输入语音的方向变化,因此无需任何软件就能看到检测到的角度。DoA 数值也可以通过 USB/I2C 读取,用于你自己的应用。

DoA LED ring following the voice

静音按键​

静音按键会暂时禁用来自麦克风阵列的采集。

  • 麦克风被静音,因此外部声音将不再被采集或处理。
  • 静音激活时红色 LED 会点亮。
  • 不会向主机发送任何音频输入。
  • 再次按下按键会取消静音。设备上电时默认为非静音状态。

Mute button and red status LED

音量增大 / 减小​

当按键被路由到 XVF3800 时,剩下的两个按键默认用于调节回放音量。它们是单次触发控制:每按一次,音量调整一个步进。同样的音量级别也可以通过主机上的 Python 控制工具或操作系统的混音器进行设置。

复位按键​

复位(RST)按键提供 XVF3800 的硬件复位。按下它会重新启动芯片,并从头重新初始化系统,与完整断电重启的效果完全相同。

Reset button behaviour

扬声器连接​

你可以根据自己的音频输出偏好,通过板载 JST 连接器或 3.5 mm AUX 插孔连接扬声器。使用 JST 连接器并配合 4 Ω、5 W 扬声器,可由板载 LM48511 功放驱动。

Speaker connected to the JST connector

安全模式​

Safe Mode 是一种恢复模式,允许你通过 USB DFU 或 I2C DFU 烧录固件。如果你之前烧录了 I2S 固件并希望切换回 USB 固件,或者开发板不再被识别时,可以使用该模式。

固件USB DFUI2C DFU
USB 固件支持不支持
I2S 固件不支持支持
Safe Mode 固件(出厂分区)支持支持

何时使用 Safe Mode

  • 固件工作异常(USB 未被检测到、LED 行为异常)。
  • 需要重新烧录,但当前固件没有响应。
  • 烧录了错误的固件,需要恢复开发板。

如何进入 Safe Mode

  1. 将设备完全断电关闭。
  2. 按住 Mute 按键。
  3. 在按住的同时重新接通电源。
  4. 红色 LED 开始闪烁——设备现在正在从出厂分区运行 Safe Mode 固件。

Red LED blinking in Safe Mode

更新固件​

官方 GitHub 仓库中提供了两个固件镜像:

  • 面向 Windows、Linux 和 macOS 主机系统的 USB 固件
  • 面向 XIAO ESP32-S3 Plus 等微控制器主机的 I2S 固件
note

不要使用 “Save as” 从 GitHub 下载固件文件——这样得到的二进制文件会损坏。请克隆仓库,或使用 Download ZIP 获取包含所有文件的完整仓库。

仓库: reSpeaker_XVF3800_4MIC_44mm

USB 固件​

USB 固件会枚举为 UAC 2.0 声卡,适用于 Windows、Linux 和 macOS 主机。

固件镜像USB 音频配置
respeaker_44mm_usb_c48k2ch_v1.0.0.bin48 kHz、2 通道 USB 音频

固件目录中未提供 USB 音频类描述符转储文件。烧录完成后,请在配置录音应用之前,先在主机上验证设备报告的格式——不要在未从设备描述符确认的情况下,假定采样位宽或额外的采样率 / 通道配置。

I2S 固件​

当阵列连接到 XIAO ESP32-S3 Plus 等微控制器主机时,会使用 I2S 固件。音频通过 I2S 传输,XVF3800 通过 I2C 控制。

固件通道数说明
respeaker_44mm_i2s_c48k2ch_v1.0.0.bin2处理后的 2 通道输出:通道 0 = Conference,通道 1 = ASR

要烧录 XMOS 固件,请使用 USB 线将开发板连接到电脑。使用靠近 3.5 mm 音频插孔的 XMOS USB-C 接口。

安装 DFU Util​

dfu-util 是一个用于通过 USB 进行设备固件升级(DFU)的命令行工具。

  • 下载 dfu-util-0.11-binaries.tar.xz 并解压,例如解压到 D:\dfu-util-0.11-binaries\win64\

    下载链接

  • 将 dfu-util.exe 的路径添加到系统的 Path 变量中:

    My Computer > Properties > Advanced > Environment Variables > Path

  • 打开 命令提示符(cmd)并验证安装:

dfu-util -V

dfu-util 版本输出

  • 连接 reSpeaker XVF3800 44mm 并检查设备是否被检测到:
dfu-util -l

dfu-util 列表输出

如果你看到: Cannot open DFU device 2886:0024 ... (LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED) 请继续进行下面的驱动安装。

  • 安装 Zadig
    • 打开 Zadig → Options > List All Devices
    • 选择 reSpeaker 3800 44 mm 或 reSpeaker XVF3800 4-Mic Array 44mm
    • 安装 WinUSB 驱动
    • 重新上电该设备
    • 再次运行 dfu-util -l 以确认已检测到

烧录固件​

  • 运行以下命令,并将 -D 指向你想要烧录的 .bin 文件:
dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/dfu_firmware.bin
  • 在 Linux 上,使用 sudo 运行:
sudo dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/dfu_firmware.bin

-R 选项会在烧录完成后自动重启开发板。

dfu-util 烧录输出

再次运行 dfu-util -l 以确认新的固件版本已在运行。

录音与回放​

配置 Audacity(Windows)​

  1. 打开 Audacity。
  2. 进入 Audio Setup > Audio Settings。

Audacity 音频设置菜单

  1. 设置:
    • Host:Windows WASAPI
    • Playback Device:reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm
    • Recording Device:reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm
    • Channels:2 (Stereo)
    • Project Sample Rate:48000 Hz
    • Default Sample Rate:48000 Hz
    • Default Sample Format:32-bit float

Audacity 音频设置对话框

  1. 点击 OK —— 现在可以开始录音了。

Audacity 录音波形

调参​

调参可以让你配置内置音频算法,并直接与 XMOS 芯片通信。我们提供了一个 Python 控制接口,用于参数配置和设备交互。

Python 控制目录

使用提供的脚本,你可以:

  • 配置内置音频算法参数
  • 获取 DoA(到达方向)数据
  • 获取 VAD(语音活动检测)数据
  • 控制板载 LED
  • 控制语音处理流水线
  • 读写设备 UUID
  • 将信号路由到 USB 输出通道

系统要求

  • Python 3.6 或更高版本
  • pyusb Python 库
  • libusb 系统库

安装与依赖​

pip install pyusb

在 Windows 上,使用 libusb-package 这个 pip 包是提供 libusb 的最简单方式。在 Linux 上,请通过你的包管理器安装 libusb。

用法​

基本语法

python xvf_host.py [options] command [--values value(s)...]

命令选项

OptionDescription
-l, --list列出所有支持的命令及其详细信息
--vid设置 USB 供应商 ID(默认:0x2886)
--pid设置 USB 产品 ID;如果省略,则通过 VID 自动发现设备
--values为写命令提供数值(可选),十进制或十六进制(0x7B)

使用示例​

1. 列出所有可用命令

python xvf_host.py --list

2. 读取固件版本

python xvf_host.py VERSION
VERSION: [1, 0, 0]

返回的元组与您烧录的固件版本相对应。

3. 读取到达方向(DoA)

python xvf_host.py DOA_VALUE
DOA_VALUE: [135]

角度以度为单位,范围 0–359。

4. 设置 LED 颜色

python xvf_host.py LED_COLOR --values 0xFF0000

5. 设置 LED 亮度

python xvf_host.py LED_BRIGHTNESS --values 50

6. 读取麦克风阵列几何信息

python xvf_host.py AEC_MIC_ARRAY_GEO
AEC_MIC_ARRAY_GEO:
[0.033, -0.033, 0.000,
0.033, 0.033, 0.000,
-0.033, 0.033, 0.000,
-0.033, -0.033, 0.000]

这些数值是波束形成器使用的麦克风 X/Y 坐标(单位:米)。在进行声学测量或校准之前,请检查报告的几何信息是否与你的开发板麦克风间距以及所烧录的固件镜像相匹配。

USB 输出通道选择​

USB 固件通过 AUDIO_MGR_OP_L 和 AUDIO_MGR_OP_R 将信号路由到立体声输出。每条命令需要两个数值:category(信号组)和 source(该组内的信号)。省略 --values 可读取当前路由配置。

python xvf_host.py AUDIO_MGR_OP_L
python xvf_host.py AUDIO_MGR_OP_L --values 6 3
python xvf_host.py AUDIO_MGR_OP_R --values 1 0

最后两条命令会将自动选择的波束路由到左声道,将原始麦克风 0 路由到右声道。原始麦克风数据流会绕过语音增强处理,通常比处理后的音频更安静。

保存路由配置,使其在重启后仍然生效:

python xvf_host.py SAVE_CONFIGURATION --values 1

故障排除​

在 Linux 上扬声器回放声音太小​

XVF3800 声卡有自己的 ALSA 混音器音量级别。如果回放声音太小:

  1. 打开混音器:

    alsamixer
  2. 按 F6,选择 reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm 声卡,然后按 Enter。

  3. 使用方向键选择 PCM-1 并将其调到 100%。

  4. 按 ESC 退出并保存设置:

    sudo alsactl store
  5. 如果仍然很小,安装 PulseAudio Volume Control 并将输出提高到 100% 以上:

    sudo apt install pavucontrol -y

刷写后开发板未在 Windows 中显示为声音设备​

打开 设备管理器(Device Manager),找到相关的 reSpeaker 条目,右键点击每一项并选择 卸载设备(Uninstall device)。然后拔下并重新插入 USB 线缆——Windows 会重新安装正确的声卡驱动。

dfu-util -l 报告 LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED​

WinUSB 驱动未绑定到 DFU 接口。安装 Zadig,启用 Options > List All Devices,选择 reSpeaker 3800 44 mm,安装 WinUSB,对开发板断电重上电,然后再次运行 dfu-util -l。

开发板完全无法枚举​

进入 安全模式(Safe Mode)(按住静音按钮的同时上电,等待红色 LED 闪烁),然后重新刷写 USB 固件。安全模式固件同时支持 USB DFU 和 I2C DFU,因此始终可以恢复。

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...