Skip to main content

reSpeaker XVF3800 44mm with XIAO ESP32-S3 Plus 入门指南

概述​

reSpeaker XVF3800 USB 44mm with XIAO ESP32-S3 Plus 是一款基于 XMOS XVF3800 的专业圆形 4 麦克风阵列。它具备 AEC、AGC、DoA、波束成形、VAD、噪声抑制、去混响以及最远 5 米的 360° 语音采集能力,并支持 USB 和 I2S 两种工作方式。将阵列与 XIAO ESP32-S3 Plus 组合后,可增加 Wi-Fi 和 Bluetooth 以及本地主控处理器,从而在无需 PC 的情况下控制和传输语音处理链路。

该板保持了标准 44 mm 阵列的紧凑 44 mm 麦克风间距,因此可以适配相同的外壳,同时 XIAO 模组直接焊接在背面,并通过 I2S 和 I2C 与 XVF3800 连接。

reSpeaker XVF3800 44mm with XIAO ESP32S3 Plus
reSpeaker XVF3800 44mm with case and XIAO ESP32S3 Plus

reSpeaker XVF3800 4-Mic Array 44mm with XIAO ESP32-S3 Plus
SKU 100066841
预焊接 XIAO ESP32-S3 Plus 的 PCBA,I2S 固件

reSpeaker XVF3800 4-Mic Array 44mm with Case & XIAO ESP32-S3 Plus
SKU 100065276
PCBA + 外壳 + 预焊接 XIAO ESP32-S3 Plus

特性​

  • 紧凑的 44 mm 设计:麦克风间距从 66 mm 减小到 44 mm,使电路板更小,更易集成到空间受限的产品中。

  • 板载 XIAO ESP32-S3 Plus:预焊接模组增加了 Wi-Fi 和 Bluetooth,I2S 音频和 I2C 控制直接连接到 XVF3800。

  • 高级音频处理:XMOS XVF3800,具备 AEC、AGC(60 dB 范围)、多通道波束成形、DoA、VAD、动态噪声抑制和去混响,所有参数均可调。

  • 高音频质量:与现有 66 mm 间距的 reSpeaker XVF3800 圆形 4 麦克风阵列相当。

  • 双工作模式:USB Audio Class 2.0 即插即用,或通过固件选择 I2S/INT-Device 模式供 XIAO 和其他嵌入式主机使用。

  • 灵活的连接与更新:通过 USB 和 I2C 进行配置,并支持 DFU 固件更新。

  • 唯一设备标识:可读写 UUID,用于多设备管理、识别和数据追踪。

  • 可编程 RGB 反馈:24 颗 WS2812 LED 显示设备状态、启动动画和 DoA 方向,并可切换由 XIAO 控制。

  • 三个可自定义按键:默认分别为音量加、音量减和静音,可在 XVF3800 与 XIAO 焊盘之间切换。

  • 广泛的平台兼容性:支持 Windows、macOS 和 Raspberry Pi OS 等 USB 主机,以及与 XIAO 系列、ESP32 和 Arduino 的 I2S 集成。

reSpeaker XVF3800 44mm PCB component callouts

入门指南(I2S 与 USB 固件)​

默认情况下,reSpeaker XVF3800 44mm with XIAO ESP32-S3 Plus 预装 I2S 固件。在 I2S 模式下,该板 不会 被识别为 USB 设备。

你可以通过烧录对应固件在 I2S 和 USB 模式之间切换。使用 Safe Mode 让电路板以 USB 设备方式启动,这样你就可以对其进行烧录、更新或在模式之间切换。

note

为确保最佳的语音拾取效果以及音频算法的正确运行,请将设备背面麦克风端口(麦克风进音口 / 声孔)朝向声源。麦克风端口位于印有 Seeed Studio 标志的一侧。

烧录 I2S 固件​

要将阵列与 XIAO ESP32-S3 Plus 搭配使用,请确保 XVF3800 正在运行 I2S 固件,并将其更新到最新版本。请参阅介绍页面中的 Update Firmware 章节。

note

I2S 固件 不 支持 USB DFU,因为在该模式下电路板不会枚举为 USB 设备。请改为进入 Safe Mode —— 出厂的 Safe Mode 固件同时支持 USB DFU 和 I2C DFU,因此始终可以恢复并重新烧录。

硬件概览​

XIAO 模组位于电路板背面,靠近 USB-C 接口和 XMOS I/O 焊盘。其余所有 I/O 都引出到带有丝印标注的焊盘上,因此该模组无需额外载板即可驱动外设。

主要元件​

元件 / 特性描述
主音频处理器XMOS XVF3800,负责 AEC、波束成形、噪声抑制和 DoA 检测
麦克风阵列4 颗 PDM MEMS 麦克风,圆形布局,44 mm 间距,360° 远场采集
音频编解码器TLV320AIC3104,音频转换和 DAC 输出
功放LM48511 D 类音频功率放大器
RGB LED24 颗 WS2812 可单独寻址 RGB LED
可自定义按键三个实体按键,默认为音量加 / 音量减 / 静音,可切换连接到 XIAO
静音指示 LED麦克风静音时点亮的红色 LED
USB Type-C 接口5 V 供电、UAC 2.0 音频、控制和 DFU
扬声器连接器竖直 JST 接口用于 5 W 4 Ω 扬声器,外加 3.5 mm AUX 插孔
XIAO ESP32-S3 Plus预焊接模组,提供 I2S、I2C、RST、按键和 LED 连接
板载天线用于 Wi-Fi/Bluetooth 的 PCB 天线,并带有 IPEX 接口以连接外部馈线

完整的引脚级列表(包括电源、调试和扩展焊盘)请参阅介绍页面中的 Main Components。

XIAO ESP32-S3 Plus 支持​

XIAO ESP32-S3 Plus 与 XVF3800 以及板载按键和 LED 相连:

  • 立体声 I2S 输入/输出,具有多种输出选项,使用双总线(播放和录音),共享 BCLK、MCLK 和 LRCLK。
  • I2C 接口,用于从 XIAO 配置和管理 XVF3800 参数。
  • 复位线 —— XIAO 可通过专用 IO 引脚对 XVF3800 进行硬件复位。
  • 接口与焊盘 —— 其余 XIAO I/O 引出到带标签的焊盘,供用户扩展。
  • 灵活的按键和 LED 连接 —— 通过开关将三个按键和 LED 串连接到 XVF3800 或 XIAO。

XIAO ESP32-S3 Plus schematic on the 44mm array

原理图中 U24 为 XIAO ESP32-S3 Plus 焊盘:D4/D5 承载 I2C,D6–D10 承载 I2S 总线和 MCLK,D11 用于选择按键/LED 连接,D12 为 I2C 中断,D15–D19 驱动 LED 串、麦克风使能/静音以及音量按键。

XIAO 引脚信号功能
D0XIAO_D0空闲 GPIO
D1XIAO_D1空闲 GPIO
D2XIAO_D2空闲 GPIO
D3XIAO_D3空闲 GPIO
D4I2C_SDA到 XVF3800 的 I2C 数据
D5I2C_SCL到 XVF3800 的 I2C 时钟
D6I2S_DATA1I2S 录音数据(RX)
D7I2S_DATA0I2S 播放数据(TX)
D8I2S_LRCKI2S 左/右声道时钟
D9I2S_BCLKI2S 位时钟
D10MCLKI2S 主时钟
D11XIAO_D11_SWITCH按键 / LED 连接开关控制
D12I2C_INTI2C 中断
D13XIAO_D13空闲 GPIO
D14XIAO_D14空闲 GPIO
D15WS2812_DIN_XIAOWS2812 LED 数据(连接到 XIAO 时)
D16MIC_OEN_XIAO麦克风使能
D17MIC_Mute_XIAO麦克风静音控制
D18Audio_Down_XIAO音量减按键
D19Audio_Up_XIAO音量加按键

引脚输出​

XIAO expansion pads on the 44mm array

焊盘上的丝印标签与下表一致。与 XVF3800 共享的信号已标注,其余为空闲的 XIAO GPIO。

带有 XIAO 引脚编号的引出焊盘对应以下 ESP32-S3 GPIO:

XIAO ESP32-S3 Plus 引脚ESP32-S3 GPIO
D0GPIO1
D2GPIO2
D3GPIO4
D13GPIO40
D14GPIO41

有关完整的 XIAO 引脚分布和工具链详情,请参阅 XIAO ESP32S3 入门指南 页面。

板载 Wi-Fi 天线​

使用 XIAO ESP32-S3 Plus 时,无需外接天线——只需连接天线焊盘即可使用内置的 PCB 天线。

Onboard antenna slots

天线焊盘旁边的 IPEX 连接器可以通过合适的射频线缆,将 XIAO 模组的射频信号馈入板载天线,如果你希望以不同方式布线的话。

软件准备​

安装 Arduino IDE​

下载并安装适用于你操作系统的稳定版本 Arduino IDE。


安装 Arduino-ESP32​

通过 Boards Manager 安装 ESP32 开发板支持包:

  • 安装 1.8 或更高版本的当前上游 Arduino IDE。当前版本可在 arduino.cc 网站获取。

  • 启动 Arduino 并打开 Settings 窗口。

  • 在 Additional Board Manager URLs 字段中输入下面的发布链接。你可以添加多个用逗号分隔的 URL。

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

Arduino IDE Preferences with board manager URL

  • 从侧边栏打开 Boards Manager,搜索 ESP32,然后点击 INSTALL。

Arduino IDE Boards Manager installing esp32

  • 重启 Arduino IDE。

支持库​

note

请安装 Arduino Audio Tools 库,以便运行提供的示例。

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...