用户按钮使用
用户按钮连接到 XMOS XU316,但尚未编程(保留供将来使用)。如果您想在 XIAO ESP32S3 上使用此按钮,请将 Usr 引脚连接到 D2 或 D3 引脚。
tip
静音按钮的使用方法相同。

此示例将 Usr 引脚连接到 D3,然后使用 XIAO ESP32S3 检测按钮是否被按下。
代码
const int buttonPin = D3;
int buttonState = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == LOW) {
Serial.println("Button Pressed");
} else {
Serial.println("Button Released");
}
delay(500);
}
打开 串口监视器,当您操作按钮时,日志将显示按钮状态。