Skip to main content

reSpeaker Clip Basic SDK 指南

reSpeaker Clip

版本:与 clip 包 __version__ = 1.0.0 保持一致
产品:reSpeaker Clip 可穿戴录音设备

概览​

reSpeaker Clip Basic SDK 指南解释了主机端应用如何通过 BLE、Wi-Fi、AT 命令、GATT 和文件传输流程与设备通信并控制设备。Python SDK 作为主要参考实现提供,同时附带 CLI 和基于 Web 的工具。

本指南涵盖:

  • 传输方式 —— BLE 和 Wi-Fi/UDP 通信通道。
  • 通信协议 —— AT 命令、GATT 特征值以及文件传输帧格式。
  • 录音模型 —— 录音模式、设备状态机和文件格式。
  • 端到端数据流 —— 从连接到下载音频输出的全过程。
  • 参考实现 —— Python SDK(clip 包)、CLI 工具和 Web 界面。

Basic SDK 侧重于从主机端使用设备当前具备的能力。它本身不包含云端转写、AI 总结、账号管理或移动应用服务。这些工作流应基于已下载的音频文件构建,或与其他服务集成。

本指南在整体文档中的位置​

如果你是第一次接触 reSpeaker Clip,请先阅读 reSpeaker Clip 入门指南。

入门指南介绍产品、目标场景、硬件能力以及普通用户的使用流程。

本指南聚焦于应用侧开发:

  • 通过 BLE 或 Wi-Fi 与设备通信;
  • 控制录音和设备配置;
  • 管理和下载录音会话;
  • 理解 AT 命令、GATT 和文件传输协议;
  • 通过 Python、CLI 或 Web 工具集成这些能力。

选择合适的 reSpeaker Clip 指南​

reSpeaker Clip 文档按开发层次进行组织。首先使用 入门指南(Getting Started) 完成产品设置和常规工作流。当主机应用需要控制设备或下载录音时,使用 Basic SDK。当需要由一个长时间运行的服务来管理设备连接并对外提供 API 时,继续阅读 服务集成(Service Integration)。只有在你需要修改设备端行为、协议或音频处理时,才使用 固件 SDK(Firmware SDK)。

安装​

环境要求​

  • Python 3.10+
  • 蓝牙适配器(BLE 模式)
  • Wi-Fi 适配器(Wi-Fi 模式)

克隆仓库​

你可以在 这里 找到 GitHub 仓库。

git clone <repository-url>

安装依赖​

激活虚拟环境后,安装所需的依赖项:

pip install -r requirements.txt

项目结构​

applications/clip/tests/
├── clip/ SDK 库(可导入)
│ ├── __init__.py
│ ├── client.py BLE 连接 + AT 命令传输
│ ├── commands.py 高级 AT 命令封装
│ ├── transfer.py BLE 文件传输 + SessionSync
│ ├── codec.py Opus/Ogg 编解码工具
│ ├── wifi.py WiFi UDP 传输 + WiFiSync
│ ├── progress.py 进度条辅助工具
│ ├── utils.py 文件合并、格式化工具
│ └── exceptions.py 自定义异常类
├── tools/ CLI 和实用工具脚本
│ ├── clip-cli.py 主 CLI(BLE + WiFi + USB)
│ ├── clip-web.py Web 界面
│ ├── record.py 录音控制工具
│ ├── sync.py 文件同步辅助工具
│ ├── udp_sync.py WiFi UDP 同步
│ ├── udp_terminal.py WiFi UDP 终端
│ ├── ble_terminal.py BLE 交互式终端
│ ├── serial_terminal.py USB CDC 串行终端
│ └── decode_opus.py Opus 解码工具
├── tests/ 测试套件
│ ├── conftest.py 共享 fixture(device_session、mock_device)
│ ├── test_basic.py AT 命令:VERSION、STATE、TIME、PAIR、错误处理
│ ├── test_config.py 配置:MODE、AUTODEL、BRIGHTNESS
│ ├── test_recording.py 录音:START/STOP、书签、状态转换
│ ├── test_storage.py 存储:LIST、DELETE、持久化、文件数量
│ ├── test_transfer.py 传输:下载、同步、进度、并发
│ └── test_unit.py 单元测试(无需设备)
├── workspace/ 示例工作区脚本
│ └── complete_example.py
├── requirements.txt
├── README.md
└── pytest.ini

SDK 模块​

模块说明
client.pyBLE 设备通信
commands.py高级 AT 命令
transfer.py文件同步
codec.py音频编码/解码
wifi.pyWiFi 传输
progress.py进度显示
utils.py辅助函数
exceptions.py异常类

SDK 能力​

Python SDK 支持以下工作流:

  • 配置设备:录音模式、比特率、复杂度、自动删除策略、OLED 亮度、BLE 设备名及相关设置。
  • 控制录音:开始、停止、暂停、恢复以及添加书签。
  • 管理会话:列出、查询、删除、清理以及格式化 SD 卡。
  • 下载文件:通过 BLE 或 Wi-Fi/UDP 传输录音,并支持断点续传。
  • 转换音频:将设备原始 Opus 数据重新封装为 OGG/Opus,或通过 Opus 解码路径解码为 16 kHz 单声道 WAV。
  • 读取状态和事件:电池电量、充电状态、设备状态、状态机变化以及实时音频可视化回调。
  • Manage sessions: list, query, delete, purge, and format the SD card.
  • Download files: transfer recordings over BLE or Wi-Fi/UDP, with resume support.
  • Convert audio: re-container device raw Opus data into OGG/Opus, or decode to 16 kHz mono WAV through an Opus decoding path.
  • Read status and events: battery level, charging state, device state, state-machine changes, and real-time audio-visualization callbacks.

传输方式的选择很重要:

  • 通过 ClipDevice 使用 BLE,用于便携式配置、录音控制和小文件下载。
  • 通过 WiFiDevice 或 WiFiSync 使用 Wi-Fi/UDP 进行批量下载。对于大规模录音会话,它更快且更稳定。
  • 录音控制仅支持 BLE。文件下载在 BLE 和 Wi-Fi 上都可用。

核心概念​

本节描述 Basic SDK 使用的主机端视图。有关 设备端实现细节,请参阅对应的固件开发指南 章节:

Basic SDK 主题详细固件说明
传输方式通信协议
录音模式录音模式
设备状态事件和状态模型
文件格式和会话会话、分块和存储模型
AT 命令协议AT 命令语法、JSON 响应约定 和 已注册命令参考
GATT 特征BLE GATT 服务
文件传输和续传UDP 帧类型 和 会话与文件寻址
端到端数据流系统架构 和 音频处理流水线

传输方式​

传输方式类使用场景说明
BLEClipDevice配置、录音控制、会话下载便携,并且录音控制必须使用。批量下载可能较慢,并且在高负载下可能丢失通知。
Wi-Fi/UDPWiFiDevice / WiFiSync批量会话下载对于大文件更快、更稳定。需要在设备上启用 Wi-Fi 并加入 ClipAP_XXXX。

录音模式​

模式描述
normal标准录音路径,不启用 SpeexDSP 降噪 / 去混响。设备 AGC、高通和限幅器仍可能由固件启用。
enhanced启用 SpeexDSP 降噪和去混响的增强路径。

set_mode() 只接受 normal 和 enhanced。start_recording() 还接受别名 stereo 和 merge;stereo 映射到 normal,merge 映射到 enhanced。

两种模式默认都输出单声道 16 kHz Opus。

设备状态​

一次录音被表示为一个会话。会话 ID 通常是一个类似时间戳的字符串,例如 YYYYMMDDHHMMSS。

IDLE --start_recording--> RECORDING --stop_recording--> IDLE
|
| pause / resume
v
PAUSED

常见的设备状态包括 IDLE、RECORDING、TRANSMITTING、PAUSED 和 ERROR。

连接时,SDK 可以通过 AT+TIME 同步设备时钟。设备时区仍可能与主机时区不同。

文件格式​

设备将录音数据存储为原始 Opus 帧,而不是 OGG 容器。原始格式是一个长度前缀的 Opus 帧序列:

[2-byte little-endian length][opus frame][2-byte little-endian length][opus frame]...

在将录音传递给期望 OGG/Opus 输入的工具之前,使用 convert_to_ogg_opus() 写入一个有效的 .ogg 文件。WAV 解码需要一个 Opus 解码路径,例如 opuslib。

AT 命令协议​

  • SDK 会向 CMD 特征写入 UTF-8 AT 字符串,例如 AT+MODE=enhanced。
  • 响应是 RESP_SEND 上的 JSON 通知,例如 {"ok":true,"data":{...}}。
  • 非请求事件(如状态变化)形如 {"event":"state","state":"RECORDING",...},并通过 event_callback 分发。

GATT 特征​

特征UUID属性作用
Service6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9EPrimary Service自定义 BLE 通信服务
CMD6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9EWrite Without Response (Encrypted)中心设备 → 设备:写入 AT 命令字符串
RESP_SEND6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotify (CCC Encrypted)设备 → 中心设备:JSON 响应和事件通知
FILE_DATA6E400004-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotify (CCC Encrypted)设备 → 中心设备:二进制文件传输帧通知
AUDIO_VIS6E400005-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotify (CCC Encrypted)设备 → 中心设备:实时音频可视化通知

文件传输协议​

文件数据以 FILE_DATA 上的二进制帧形式传输。

帧类型布局
FILE_START0x10type(1) + fn_len(1) + filename(N) + file_size(4, LE)
DATA0x01type(1) + seq(2, LE) + len(2, LE) + data(N)
FILE_END0x11type(1) + crc32(4, LE)
TRANSFER_DONE0x12type(1) + sid_len(1) + session_id(N) + file_count(4, LE)

每个文件都会通过 CRC32 校验。只有通过校验的文件才应视为成功保存。

续传​

SessionSync.sync() 具备续传感知能力。它可以检测已有的本地 .opus 文件,查询设备的已同步文件计数,计算 start_file,并继续之前的下载。使用 force=True 可从头开始。

数据流​

reSpeaker Clip data flow

完整示例​

此示例演示一个典型的工作流程:

  1. 通过 BLE 自动连接
  2. 检查电池电量
  3. 将录音模式设置为 enhanced
  4. 开始一次 10 秒录音
  5. 在录音过程中添加书签
  6. 停止录音
  7. 将会话文件同步到 recordings/<session_id>/
"""
Complete workflow: connect → config → record → bookmark → stop → sync

Usage:
python workspace/complete_example.py
"""

import asyncio
import sys
from pathlib import Path

# Ensure the parent 'tests/' directory (which contains clip/) is on sys.path
sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent))

from clip import ClipDevice, ClipCommands, SessionSync
from clip import ConnectionError, TimeoutError, CommandError


async def main():
try:
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)

# 1. Check battery and current settings
state = await cmds.get_state()
print(f"Battery: {state.battery}%, Mode: {state.mode}")

# 2. Configure (only MODE, AUTODEL, BRIGHTNESS work on current firmware)
await cmds.set_config_dict({"mode": "enhanced"})

# 3. Start recording in enhanced mode
session_id = await cmds.start_recording("enhanced")
print(f"Recording started: {session_id}")

# 4. Wait and add a bookmark
await asyncio.sleep(5)
bookmark = await cmds.add_bookmark()
print(f"Bookmark added at {bookmark.offset}s")

# 5. Let it record more, then stop
await asyncio.sleep(5)
await cmds.stop_recording()
print("Recording stopped")

# 6. Sync session via BLE
sync = SessionSync(device)
result = await sync.sync(session_id, Path("recordings"))
print(
f"Downloaded {result['file_count']} file(s)"
f" → recordings/{session_id}/"
)

except ConnectionError:
print("Could not find device. Is it powered on and paired?")
except TimeoutError:
print("Device did not respond. Try restarting the Clip.")
except CommandError as e:
print(f"Command error: {e.message}")


if __name__ == "__main__":
asyncio.run(main())

预期输出

Battery: 85%, Mode: normal
Recording started: 20260710_144500
Bookmark added at 5s
Recording stopped
Downloaded 2 file(s) → recordings/20260710_144500/

代码片段概览​

连接​

连接到设备​

import asyncio
from clip import ClipDevice, ClipCommands

async def main():
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)
state = await cmds.get_state()
print(state.battery)

asyncio.run(main())

SDK 会自动发现名称中包含 Clip 的附近设备。

连接到指定设备​

import asyncio
from clip import ClipDevice

async def main():
device = ClipDevice(address="AA:BB:CC:DD:EE:FF")
await device.connect()
# ... use device ...
await device.disconnect()

asyncio.run(main())

设备信息​

读取固件版本​

version = await cmds.get_version()
print(version.firmware) # e.g. "v1.0.0"
print(version.hardware) # e.g. "Clip v0.0.5"

读取设备状态​

state = await cmds.get_state()
print(state.state) # IDLE, RECORDING, TRANSMITTING, PAUSED, ERROR
print(state.battery) # 0-100
print(state.mode) # normal, enhanced
print(state.bitrate) # Opus bitrate in bps

读取 / 设置设备时间​

import time

timestamp = await cmds.get_time() # returns int (Unix timestamp)
await cmds.set_time(int(time.time())) # returns True

录制音频​

开始 / 停止录音​

session_id = await cmds.start_recording("normal")   # returns str (session ID)
# ... record ...
await cmds.stop_recording() # returns dict with session info

"normal" 为单声道,"enhanced" 启用 DSP 预处理(降噪、AGC)。

暂停 / 恢复录音​

await cmds.pause_recording()
await cmds.resume_recording()

添加书签(录音过程中)​

bookmark = await cmds.add_bookmark()
print(bookmark.offset) # seconds from recording start

完整录音示例​

session_id = await cmds.start_recording("normal")
await asyncio.sleep(10)
await cmds.stop_recording()

文件同步​

列出会话​

sessions = await cmds.list_sessions()
for s in sessions:
print(s.id, s.files, s.size)

同步会话(BLE)​

from pathlib import Path
from clip import SessionSync

session_id = "20260326120000" # from cmds.list_sessions()
sync = SessionSync(device)

await sync.sync(session_id, Path("recordings"))

恢复中断的下载​

await sync.sync(
session_id,
Path("recordings"),
start_file="0015.opus" # pick up where you left off
)

同步后保留设备上的文件​

await sync.sync(
session_id,
Path("recordings"),
delete_after=False # default: False (keep on device)
)

同步所有会话​

results = await sync.sync_all(Path("recordings"))

配置管理​

设置参数(工作命令)​

await cmds.set_mode("enhanced")          # normal | enhanced
await cmds.set_auto_delete(7) # days (0-30), pass -1 to disable
await cmds.set_brightness(128) # 0-255

读取参数​

mode        = await cmds.get_mode()          # returns str
auto_delete = await cmds.get_auto_delete() # returns bool
brightness = await cmds.get_brightness() # returns int

批量配置​

await cmds.set_config_dict({
"mode": "enhanced",
"auto_delete": 7,
"brightness": 128,
})

WiFi 通信​

当 Clip 的 AP 启用时,可以通过 WiFi UDP 通信。

参数值
SSIDClipAP_XXXX
Password12345678 (default)
IP192.168.4.1
Port8089

连接并发送 AT 命令​

from clip import WiFiDevice

async def main():
async with WiFiDevice("192.168.4.1", 8089) as device:
resp = await device.send_command("AT+GSTAT")
print(resp)

asyncio.run(main())

通过 WiFi 同步会话(阻塞 API)​

from pathlib import Path
from clip import WiFiSync

sync = WiFiSync("192.168.4.1", 8089)
sync.connect()
sync.download_session(session_id, Path("recordings"))
sync.disconnect()

WiFiSync 是同步的(阻塞套接字)——不需要 async/await。


错误处理​

from clip import ConnectionError, TimeoutError, CommandError

try:
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)
version = await cmds.get_version()
except ConnectionError:
print("Device not found or could not connect")
except TimeoutError:
print("Device did not respond in time")
except CommandError as e:
print(f"Command failed: {e.message}")

命令行工具​

SDK 包含多个开箱即用的实用工具。

clip-cli - 统一 CLI​

BLE(默认)​

通用 CLI。

tools/clip-cli.py status

预期输出

Device Connection

tools/clip-cli.py version
tools/clip-cli.py list

预期输出

Device Connection

tools/clip-cli.py record --duration 60

预期输出

Device Connection

tools/clip-cli.py sync --session 20260326120000

预期输出

Device Connection

tools/clip-cli.py sync --session 20260326120000 --delete

预期输出

Device Connection

tools/clip-cli.py config get

预期输出

Device Connection

tools/clip-cli.py bookmark
tools/clip-cli.py terminal

预期输出

Device Connection

WiFi​

 tools/clip-cli.py wifi on

预期输出

Device Connection

tools/clip-cli.py --transport wifi status

预期输出

Device Connection

tools/clip-cli.py  wifi off

预期输出

Device Connection

record.py​

自动录制音频并进行同步。

python tools/record.py

python tools/record.py --duration 60

python tools/record.py --mode enhanced

预期输出

Device Connection

sync.py​

通过 BLE 同步录音。

python tools/sync.py

python tools/sync.py --all-sessions

预期输出

Device Connection

udp_sync.py​

通过 WiFi 同步录音。

python tools/udp_sync.py

python tools/udp_sync.py --session 20260326120000

预期输出

Device Connection

ble_terminal.py​

交互式 AT 命令终端。

python tools/ble_terminal.py

预期输出

Device Connection

decode_opus.py​

将 Opus 录音转换为 WAV。

python tools/decode_opus.py <input_file.opus> <output_file.wav>

Web 界面​

启动内置 Web 应用。

BLE 模式:

python tools/clip-web.py

Wi-Fi 模式:

python tools/clip-web.py --transport wifi

然后打开:

http://localhost:5000

功能​

  • 设备状态
  • 录音控制
  • 会话管理
  • 音频可视化
  • 配置编辑器
  • 同步进度

REST API​

方法端点
GET/api/status
GET/api/version
GET/api/sessions
POST/api/record/start
POST/api/record/stop
POST/api/record/bookmark
POST/api/sync/{id}
DELETE/api/sessions/{id}
GET/api/config
PUT/api/config
WS/ws

核心模块​

模块主要用途
ClipDeviceBLE 连接、配对、AT 命令传输、通知和传输进度
ClipCommands设备 AT 命令的高级封装
FileTransfer / SessionSyncBLE 会话下载和可恢复同步
WiFiDevice / WiFiSync面向大体积传输的 Wi-Fi/UDP 下载流程
codec原始 Opus 帧解析和 OGG/Opus 写入
utils会话 ID 解析、格式化辅助函数、配置加载、进度报告和文件工具
exceptionsSDK 专用异常类

API 参考​

ClipDevice​

BLE 设备通信与连接管理。

签名返回值说明
ClipDevice(address=None, name_filter="Clip", debug=False)ClipDevice当 address 为 None 时自动发现
await connect(timeout=10.0, sync_time=True, lazy_device_name=False)None重试 3 次;sync_time 自动设置设备时钟
await disconnect()None停止所有 BLE 通知
await send_command(command, timeout=10.0)dict发送 AT 命令,获取 JSON 响应
is_connectedbool属性——同时检查 _connected 和 client.is_connected
device_name`strNone`
await __aenter__() / await __aexit__()ClipDevice / None异步上下文管理器

ClipCommands​

高级 AT 命令接口。

签名返回值说明
await get_version()VersionInfo.firmware、.hardware、.sdk、.build
await get_state()DeviceState.state、.battery、.mode、.bitrate、.charging、.free_space
await get_time()intUnix 时间戳
await set_time(timestamp)bool转换为 AT+TIME=<ts>
await get_pairing_status()Dict[str, Any]BLE 配对状态 + 对端地址
await reboot()None设备重启
录音
await start_recording(mode="normal")strmode:normal、enhanced、stereo、merge。返回会话 ID。
await stop_recording()Dict[str, Any]会话摘要;在设备未录音时也能优雅处理
await pause_recording()bool
await resume_recording()bool
await add_bookmark()BookmarkInfo.offset 为自会话开始起的秒数
await get_bookmarks(session_id, fetch_all=True)List[BookmarkInfo]分页,自动获取所有页
await get_bookmarks_count(session_id)int快速计数,无详细信息
会话
await list_sessions(page=1, per_page=10)List[SessionInfo].id、.files、.size、.synced_files、.mode
await list_all_sessions(per_page=15)List[SessionInfo]自动分页获取全部
await get_session_info(session_id)SessionInfo包含 synced_files 计数
await list_session_files(session_id)List[str]会话中所有文件的文件名
await delete_session(session_id)bool
await purge_all_sessions()bool
await format_sd_card()bool
配置
await get_mode()str
await set_mode(mode)bool仅支持 "normal" 或 "enhanced"
await get_auto_delete()bool
await set_auto_delete(days)booldays:0–30,传 -1 以禁用
await get_brightness()int0–255
await set_brightness(value)bool0–255
await get_device_name()strBLE 设备名称
await set_device_name(name)bool最多 15 个字符
await get_config_dict()Dict[str, Any]所有设置;不支持的键返回 None
await set_config_dict(config, ignore_errors=True)None跳过值为 None 的项;静默丢弃不支持的键
get/set_bitrate()—固件:不支持——抛出 CommandError
get/set_complexity()—固件:不支持——抛出 CommandError
get/set_chunk_size()—固件:不支持——抛出 CommandError
get/set_noise_suppression()—固件:不支持——抛出 CommandError
get/set_agc()—固件:不支持——抛出 CommandError
get/set_dereverb()—固件:不支持——抛出 CommandError
传输控制
await get_progress()Dict[str, Any]下载进度
await pause_transfer()bool
await resume_transfer()bool
await cancel_transfer()bool
WiFi / USB
await wifi_on()boolnRF7002 初始化超时 20+ 秒
await wifi_off()bool
await get_wifi_status()Dict[str, Any].running、.ssid、.clients
await usb_on()boolCDC + MSC
await usb_off()bool
await get_usb_status()bool
辅助函数
await ensure_idle()None如有需要会停止录音;最多重试 5 次
await wait_for_state(target, timeout=10.0)bool轮询直到状态匹配
await wait_for_recording_to_start(timeout=5.0)bool
await wait_for_recording_to_stop(timeout=5.0)bool
await get_battery_status()BatteryStatus.percent、.charging、.voltage

SessionSync​

基于 BLE 的文件同步,支持断点续传。

签名返回值说明
SessionSync(device, commands=None)SessionSync扩展自 FileTransfer
await sync(session_id, output_dir, delete_after=False, continuous=False, force=False, progress_callback=None, session_info=None, start_file=None)Dict[str, Any]自动检测续传;返回 file_count、total_size、files、merged_file
await sync_all(output_dir, delete_after=False, progress_callback=None)List[Dict]同步所有会话
await download_session(session_id, output_dir, progress_callback=None, stop_recording=False, continuous=False, timeout=300.0, start_file=None, session_info=None)Dict[str, Any]更底层;同时保存 session.json + bookmarks.json
await cancel()None线程安全的取消操作

WiFiDevice​

WiFi UDP 传输(异步)——兼容 ClipDevice.send_command。

签名返回值说明
WiFiDevice(host="192.168.4.1", port=8089, timeout=10.0)WiFiDevice
await connect(timeout=None)None启动接收和心跳工作线程
await disconnect()None
await send_command(command, timeout=None)dict解析为 JSON 的 AT 响应
is_connectedbool属性
await __aenter__() / await __aexit__()—异步上下文管理器

WiFiSync​

WiFi UDP 文件同步(阻塞/同步——无需异步)。

签名返回值说明
WiFiSync(host="192.168.4.1", port=8089, timeout=120.0)WiFiSync
connect()bool阻塞式
disconnect()None
download_session(session_id, output_dir, convert_ogg=True, start_file=None, delete_after=False, progress_callback=None, cancel_after=None)bool通过 CRC 校验;tqdm 进度;按下 'c' 取消
list_sessions()List[dict]分页
delete_session(session_id)bool

异常​

异常基类描述
ClipErrorException所有库错误的基类
ConnectionErrorClipErrorBLE 或 WiFi 连接失败
DisconnectedErrorClipError意外断开连接
CommandErrorClipErrorAT 命令返回错误;具有 .command 属性
TransferErrorClipError文件传输操作失败
TimeoutErrorClipError命令/传输超时
ResponseErrorClipError无效或意外的响应
StateErrorClipError设备处于不适合该操作的状态

故障排查​

Q1:连接后命令挂起或超时。
命令特征值需要加密的 BLE 链路。SDK 可以发起配对,但操作系统可能会弹出蓝牙配对或授权对话框。请手动确认。如果连接仍然卡住,请删除陈旧的绑定记录并重新连接。

Q2:下载报告 CRC 不匹配或文件数为零。
在高负载下,BLE 协议栈有时会重复发送通知或丢帧。断开连接,重新连接并重试。使用 SessionSync,这样在可能的情况下可以从中断处继续传输。

Q3:下载速度很慢或中途掉线。
使用 SessionSync 进行支持续传的 BLE 传输。对于大量录音数据,请通过 WiFiSync 使用 Wi-Fi 下载:在 Clip 上启用 Wi-Fi,连接到 ClipAP_XXXX,然后通过 Wi-Fi 下载。

Q4:delete_after=True 删除了一个未完全下载的会话。
请使用更安全的模式:sync(force=True, delete_after=False),确认本地 merged_file 已存在且非空,然后手动调用 cmds.delete_session(session_id)。

Q5:AT+NOISE、AT+DEREVERB 或 AT+AGC 返回 Unknown command。
当前固件可能没有注册这些可选命令。SDK 保留了与兼容固件版本对应的封装。如果在恢复配置,set_config_dict(..., ignore_errors=True) 可以跳过不受支持的值。

Q6:bleak 抛出 'BleakClient' object has no attribute 'get_services' 或 'get_mtu' 等错误。
bleak 的 API 在不同版本之间有所差异。请在安装包发布后使用 SDK 测试过的依赖版本集合。

Q7:录音没有声音或音质较差。
检查麦克风距离和朝向、电池电量以及录音模式。enhanced 模式会更积极地抑制噪声,可能会对非常干净的语音过度处理。

Q8:会话 ID 的时间戳与本地时间不匹配。
设备时钟或时区可能与主机不同。SDK 可以在连接时同步时间。你也可以调用 await cmds.set_time(int(time.time()))。

Q9:如何将 Opus 转换为 WAV 以用于 STT 或 ML?
使用 convert_to_ogg_opus() 生成 OGG/Opus 输出。对于 WAV,请使用诸如 opuslib 之类的 Opus 解码器解码原始 Opus 流。

Q10:录音时日志被音频可视化事件刷屏。
AUDIO_VIS 通知会频繁触发。仅在需要时注册音频可视化回调,并保持回调逻辑尽量轻量。

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...