Skip to main content

reSpeaker Clip 常见问题

本页包含针对 reSpeaker Clip 的已核实解答。每个解答都会说明适用的产品型号和固件模式,并给出最近一次根据当前官方信息核实的日期。

开始之前​

  • 确认设备的精确产品型号以及当前运行的固件模式(USB 或 I2S)。
  • 在执行与版本相关的步骤前,检查当前固件版本。
  • 本页上的解答最近一次核实时间为 2026-09-01;如果你在更晚时间阅读,请重新核对链接的官方信息源。

文档与使用​

在哪里可以找到当前官方的 ReSpeaker Clip 文档?​

适用对象: ReSpeaker Clip 用户和开发者

最近核实时间: 2026-09-01

请从当前的 ReSpeaker Clip 入门指南页面开始。使用 Basic SDK 指南进行主机端控制和录音传输,只有在修改设备端固件时才使用 Firmware Development 指南。旧的 /respeaker_clip_getting_started/ URL 已废弃,不应再加入书签。

前提条件:

  • 确认当前任务是正常产品使用、主机端 SDK 集成,还是设备固件开发
  1. 打开入门指南,了解设备设置、应用流程、规格参数以及当前资源列表。
  2. 打开 Basic SDK 指南,通过 BLE 或 Wi-Fi 控制录音、管理会话或传输文件。
  3. 仅在需要构建、烧录、调试或修改设备端行为时,打开 Firmware Development 指南。
  4. 如果已保存的链接仍然失效,请在报告文档中断前,将其替换为对应的当前 Wiki URL。

成功标准:

  • 选定的当前指南可以正常打开,并覆盖目标产品、主机 SDK 或固件开发层

注意:

  • 入门指南中的部分资源仍明确标记为 Coming soon;指南上线并不意味着所有机械或固件文件都已发布。

参考资料:

ReSpeaker Clip 能否用于原型开发实时对话转写?​

适用对象: 在单独的电脑或浏览器上显示实时语音转文字的 ReSpeaker Clip 原型

最近核实时间: 2026-09-01

可以,作为主机与云端结合的原型使用。官方的 Live STT 示例会将带有 RTC 功能的 Clip 固件中的麦克风音频通过 BLE 进行流式传输,通过外部 STT 服务提供商将完整语句转换为文本,并在浏览器中显示转写结果。这并未被文档化为独立的纯设备端转写功能。

前提条件:

  • 具备 RTC 实时流式传输支持的 ReSpeaker Clip 固件
  • Python 3.10 或更高版本,以及可用的 BLE 适配器
  • 网络访问能力,以及官方示例所使用的 STT 提供商的 API key
  1. 按照官方 Live STT 应用指南操作,并安装其 Python 依赖。
  2. 通过 BLE 连接 ReSpeaker Clip,并在应用设置中输入 STT 提供商的密钥。
  3. 选择 Start Streaming,开始说话,并等待每个完整语句在浏览器转写中显示。
  4. 在目标声学环境中测量延迟和转写准确率,在将该原型视为辅助功能工具前完成评估。

成功标准:

  • RTC 会话可以通过 BLE 启动,且口语语句能以实时文本形式出现在浏览器中
  • 已记录目标环境和语言下测试得到的延迟和准确率

注意:

  • Live STT 使用 BLE 传输 RTC 音频流;文档中的 Wi-Fi 路径用于“录音后处理”工作流,而非 Live STT。
  • 该公开示例依赖外部转写服务,尚未被视为经过认证的医疗或辅助设备。请在真实部署前评估其隐私、连接性、延迟和故障行为。

参考资料:

在哪里可以获得官方的 ReSpeaker Clip 尺寸或机械图纸?​

适用对象: ReSpeaker Clip 外壳、夹具或可穿戴配件设计

最近核实时间: 2026-09-01

目前尚未发布带有版本标注的机械图纸。官方入门指南的资源表中仍将 Mechanical Drawing 标记为 Coming soon,其物理参数表也未提供完整的外壳尺寸。

前提条件:

  • 机械设计需要适配的精确量产硬件版本
  1. 检查当前官方资源表中的 Mechanical Drawing 一行。
  2. 不要从照片、营销渲染图或无版本标注的原型推导量产尺寸。
  3. 如需立即开展设计工作,请测量实际实体设备,并在冻结模具或间隙前,向官方索取带版本标注的机械图纸。

成功标准:

  • 机械设计基于带版本标注的官方图纸,或基于对精确量产版本的已验证测量

注意:

  • 这是一个与发布时间相关的状态解答,当资源表发生变化时必须重新核实。
  • 未公开图纸并不代表不存在内部机械文件。

参考资料:

更换手机后,我还能继续使用 reSpeaker Clip 并访问我的录音吗?可以导出吗?​

适用对象: 保留在 reSpeaker Clip(SKU 100020126)上的未删除录音,迁移到新手机或通过官方 SDK 导出

最近核实时间: 2026-11-12

可以。录音存储在 Clip 本机:设备具有 2 GB 本地存储,可容纳约 250+ 小时压缩音频,录音无需连接手机即可进行。更换手机——包括报废已到寿命终点的旧手机——都不会从 Clip 中删除录音。在新手机上安装 SenseCraft Voice 应用,添加并配对 Clip,然后将会话同步到新手机,或在应用中导出音频或文本结果。未被删除的录音仍保留在设备上,也可以通过官方 Basic SDK 通过 BLE 或 Wi-Fi 下载。

前提条件:

  • 一台已充电且可以开机的 reSpeaker Clip
  • 在新手机上安装好的 SenseCraft Voice 应用
  • 如果 Clip 仍绑定在旧手机上,需要能访问旧手机以解除绑定,或具备移除旧蓝牙配对的能力
  1. 在新手机上安装并打开 SenseCraft Voice 应用。
  2. 点击 Add Device,选择与 Clip 屏幕上标识相匹配的设备名称,并确认配对。
  3. 打开录音列表并同步所需会话;保持 Clip 开机并靠近手机。
  4. 从应用中导出音频或文本结果。
  5. 打开导出的文件或转写文本,确认内容完整。

成功标准:

  • 新手机可以发现 Clip 并完成配对
  • 录音列表显示存储在设备上的会话
  • 导出的音频或文本可以正常打开

注意:

  • 2 GB 存储空间可容纳约 250+ 小时压缩音频;容量有限,请定期导出重要录音。
  • 正常同步默认会将文件保留在设备上。录音会一直保留,直到你删除会话、格式化存储,或自动删除策略将其移除;设备端自动删除策略可通过 SDK 配置(0–30 天,或禁用)。
  • 格式化存储或删除会话会从设备中移除录音;请先导出。
  • 如果旧手机不可用,录音仍保留在 Clip 上;Basic SDK 下载支持 BLE 或 Wi-Fi,并可在传输中断后继续。
  • 如果在新手机上配对失败,请从旧手机或手机的蓝牙设置中移除旧的 Clip 配对,然后重新配对。

参考资料:

固件与软件​

reSpeaker Clip 是否支持中文和其他语言?转写有多准确?​

适用对象: 使用 SenseCraft Voice 应用并通过外部 STT 服务(云端或自建)进行转写的 reSpeaker Clip(SKU 100020126)

最近核实时间: 2026-11-12

支持。当所配置的 STT 服务支持中文和其他语言时,即可进行相应语言的转写。reSpeaker Clip 将音频录制到本地存储,语音识别由 SenseCraft Voice 应用中 AI CONFIG 所配置的 STT 服务完成。因而,支持的语言或方言以及转写准确率取决于你所使用的 STT 服务和模型。

STT 配置中提供 Provider、Base URL、API key 和 Language;每次转写时,你还可以选择 Audio Language 和 STT Model。

前提条件:

  • 运行当前固件的 reSpeaker Clip,并在手机上安装好 SenseCraft Voice 应用
  • 目标 STT 服务的 Provider、Base URL 和 API key,以及手机的网络访问能力
  • 一段测试录音
  1. 在应用中打开 AI CONFIG → STT Service。
  2. 输入 Provider、Base URL、API key 和 Language,点击 Test Connection,然后点击 Save Configuration。
  3. 打开一段录音,点击 Transcribe & Summarize,并选择 Audio Language 和 STT Model。
  4. 点击 Generate Now 并检查转写结果。

成功标准:

  • 测试连接通过
  • 录音会以预期语言生成转写文本

注意:

  • Clip 不在设备本地运行语音识别;所有转写都在外部 STT 服务中完成。
  • Clip 音频为 16 kHz 单声道 Opus,码率 32 kbps。
  • 对于完全本地或离线转写,官方私有部署支持中文、粤语、英语、日语和韩语。

参考资料:

产品与业务​

reSpeaker Clip 应用是否需要按月订阅?我可以使用 OpenAI 或自建的本地 STT 和 LLM 模型吗?​

适用对象: 在当前应用版本中,在 reSpeaker AI 订阅与自有 STT/LLM 服务商之间进行选择的 reSpeaker Clip 应用用户

最近验证时间: 2026-10-26

不需要。订阅是可选的。你可以完全基于自己配置的 STT 和 LLM 服务来运行应用——包括通过 Base URL 暴露的自建模型——并且这条路径不会消耗任何 reSpeaker AI 配额。可选的 reSpeaker AI 订阅适用于不希望自己管理服务商凭证和账单的用户。

在应用的 AI CONFIG 页面中,STT 服务需要填写 Provider、Base URL、API key 和 Language;LLM 服务需要填写 API key、Base URL 和 Model Name。两者都提供 Test Connection 操作,因此只要暴露兼容的 API,就可以在使用前检查由 OpenAI 托管的服务或你自建托管的模型。

方案中国大陆海外AI 分钟数说明
设备激活奖励¥0$0一次性 300 分钟每个账号、设备和支付账号各一次;有效期 180 天
Lite¥19/月 或 ¥179/年$4.99/月 或 $49.99/年300 分钟/月最低付费档位
Pro¥59/月 或 ¥649/年$12.99/月 或 $129/年1,200 分钟/月主要推荐档位
Max¥115/月 或 ¥1,249/年$23.99/月 或 $249/年2,400 分钟/月高优先级处理队列
叠加包¥9/100 分钟;¥25/300 分钟$1.99/100 分钟;$4.99/300 分钟100 或 300 分钟仅限有效订阅用户;有效期至当前月度周期结束

平台的 1 分钟 AI 用量覆盖一次转写加一次该录音的基础摘要。

前提条件:

  • 带有 AI CONFIG 页面的 reSpeaker Clip 应用,以及一台可用于测试录音的设备
  • 对于自定义服务商路径:服务商的 Base URL 和 API key,或可从手机访问的自建端点
  • 对于订阅路径:拥有套餐或设备激活奖励的 reSpeaker 账号
  1. 在应用中打开 AI CONFIG,并检查 STT Service 和 LLM Service 条目。
  2. 对于 STT,输入 Provider、Base URL、API key 和 Language,点击 Test Connection,然后点击 Save Configuration。
  3. 对于 LLM,输入 API key、Base URL 和 Model Name,点击 Test Connection,然后点击 Save Configuration。
  4. 处理一段录音,并确认转写和摘要都来自已配置的服务商。
  5. 若要改用 reSpeaker AI 订阅,请在应用中选择平台 AI 服务;此时转写和摘要会消耗套餐的 AI 分钟数。

成功标准:

  • STT 和 LLM 服务的 Test Connection 均通过
  • 一段测试录音通过已配置的服务商完成转写和摘要
  • 在自定义服务商路径下,不消耗任何 reSpeaker AI 配额

注意:

  • 套餐、配额和价格以 2026-10-26 为准。应用会显示当前价格及任何地区差异,价格和配额可能会变更。
  • 月度订阅配额不会结转。叠加包仅在当前月度周期结束前有效,也不会结转。取消自动续费后,套餐会在已付费周期结束前保持可用。
  • 在自定义服务商路径下,平台不会计量用量;服务商的收费、速率限制和可用性由你自行负责。
  • 自建端点必须可从手机访问,并暴露兼容的 API;Test Connection 操作必须通过后,该服务才能被使用。
  • 更简单的自部署 LLM 选项计划在后续版本中提供。在此之前,已经可以通过自定义 Base URL 和 Model Name 字段配置自建 LLM。

参考资料:

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...