Skip to main content

reSpeaker Clip 固件开发指南

这是 reSpeaker Clip 设备端固件的完整参考:它是如何构成的、它使用的 AT/GATT/UDP 协议、如何构建、更新、恢复、验证以及发布。关于从一台干净机器开始的“构建到冒烟测试”路径,请参见 Getting Started with the reSpeaker Clip Firmware SDK;关于完整的构建/烧录/供电/坑点,请参见 CLAUDE.md。

检出的固件源码是权威来源;本指南对其进行总结。当两者不一致时,以源码为准。

介绍​

Firmware SDK 是运行在 Nordic nRF5340(应用核 + 网络核)上的事件驱动 Zephyr RTOS 应用,配有 PDM 麦克风阵列、BLE、Wi-Fi AP(nRF7002)、USB、SD 存储和 OLED。它面向需要修改设备端行为的开发者。本指南在一个地方覆盖设计和运行参考(协议、更新、验证、量产),使每条事实只有一个归属——交叉引用指回这里而不是重复内容。

系统架构​

分层架构​

固件被组织为五层,每一层只依赖其下方的层:

层级职责关键源码
应用 / 事件状态机、UI、按键、产生副作用的唯一位置clip_event.c, display.c, button.c, main.c
服务 / 传输-传输-配置传输字节(BLE/UDP/USB)、文件传输引擎、持久化配置transport.c, transport_ble.c, transport_udp.c, usb_cdc.c, transfer.c, config.c
处理 / 音频PDM 采集 → DSP → Opus → 分帧写文件audio.c, storage.c
HAL / 驱动板级设备:OLED、PMIC、麦克风/稳压器、SPI Flash、SD、WiFi/BLE 射频boards/seeed/clip/, drivers/, battery.c, haptic.c
Zephyr 内核线程、消息队列、信号量、互斥锁、电源管理NCS v3.3.0

不变式:应用层是唯一会修改状态并触发副作用的地方。 按键按下和 AT 命令不会直接启动麦克风或写 SD 卡——它们只会投递一个事件,由 clip_event.c 决定在当前状态下是否合法并执行。

请求流转路径:button ISR / AT command → clip_post_event[_sync]() → [k_msgq] → clip_event_process()(主线程)→ execute_transition() → 副作用(audio_*, storage_*, display_*, haptic_*, ble_notify_*)。按键异步投递(K_NO_WAIT,ISR 安全);AT 命令同步投递(在每个事件的信号量上阻塞,以便 AT+START 可以同步返回会话 ID)。

事件与状态模型​

clip_event.c 中的分发器是一个表驱动状态机:

  • clip_post_event(event) —— 异步、非阻塞、ISR 安全;如果 8 槽队列已满则丢弃。
  • clip_post_event_sync(event, &info) —— 阻塞;通过 info 返回 OK/INVALID/ BUSY/ERROR。

状态:UNINITIALIZED → IDLE → RECORDING → TRANSMITTING / WIFI_SYNC → IDLE,外加 PAUSED、ERROR、OTA。transition_table[current_state][event] 返回下一个状态、TRANS_SAME(保持,例如 MARK),或 TRANS_INVALID(拒绝)。有两个预先门控的拒绝:WIFI_SYNC 状态下的 START(“WiFi blocked”),USB MSC 暴露 SD 时的 START(“USB blocked”——在写入时通过 USB 挂载会破坏 FAT)。状态只在 execute_transition() 中通过 atomic_set(&g_state, new) 提交——这是唯一改变状态的地方。

值得注意的副作用:START 调用 storage_ensure_mounted(),如果已满则拒绝,然后调用 audio_start_recording(AUDIO_MODE_MERGE)。STOP 最多等待 5 秒让音频线程刷新/关闭;如果 SD 忙,停止仍然提交 IDLE,这样状态机永远不会死锁在 RECORDING(录音尾部可能被截断)。POWER_OFF_EXEC 会取消任何活动传输(有界等待)、停止录音、保存电量计状态,并将 PMIC 置于运输模式。

线程模型​

五个应用线程(Zephyr 优先级:数字越小优先级越高,0 及以上可抢占;Bluetooth RX 运行在更高优先级):

线程优先级栈角色
Main(main)—事件循环 clip_event_wait()→clip_event_process(),UI,时间。空闲时等待 K_FOREVER,录音时等待 K_MSEC(1000)。
Audio audio_rec032768PDM 读取 → DSP → Opus → 存储。最高优先级应用线程(20 ms Opus 截止期是硬实时)。
Transfer516384文件传输引擎:读取 SD,通过传输发送并重传。
UDP server54096Wi-Fi UDP 套接字服务器(端口 8089)。
AT server74096解析 BLE/UDP/USB 上的 AT,投递同步事件,发送 JSON。

同步模式:用易失/原子标志位表示“我该停了吗?”(transfer_cancel_requested, pause_requested),用信号量表示“你完成了吗?”(stop_done_sem, file_closed_sem, transfer_trigger_sem),用互斥锁保护数据结构(audio_state_mutex, sd_lifecycle_mutex, session_json_mutex, transport_lock),用一个消息队列承载关键的生产者→消费者路径(clip_ev_msgq,事件 → 主线程)。一个由 32 个 × 1280 B 缓冲组成的 k_mem_slab 提供 640 ms 的 DMIC 队列深度,以吸收调度抖动(包括 BT RX 抢占)。

音频与录音架构​

音频流水线​

每 20 ms 帧:dmic_read()(L+R 立体声,1280 B)→ process_pcm_frame()(合并 + DSP,依模式而定)→ opus_encode()(≤4000 B 包)→ storage_write_frame()(2 字节长度前缀,4 KiB 缓冲写入)。

常量(audio.h):16 kHz、16 位、2 通道 PDM;20 ms 帧 → 320 样本/帧,1280 B/块;32 个 DMIC 缓冲(640 ms 队列)。

录音模式​

旧文档将 MODE_NORMAL 描述为立体声。这是错误的。两种模式都录制单声道。

  • 两种模式都通过 L+R 合并录制单声道。clip_event.c 将 audio_start_recording(AUDIO_MODE_MERGE) 写死。MODE_NORMAL 不是立体声——这个名字只是历史遗留。
  • MODE_NORMAL(默认):延时对齐的 L+R 合并 → 手写 100 Hz 高通 → 整数 AGC(包络 + 增益计算器 + 平滑器)→ 软限幅。不使用 SpeexDSP。
  • MODE_ENHANCED:相同的合并 + 手写 DSP,再加上 SpeexDSP 噪声抑制 + 去混响,条件为 mode == ENHANCED && noise_suppress > 0(audio.c:506)。不使用 SpeexDSP AGC(构建为 FIXED_POINT;浮点 FFT AGC 每帧大约要 15 ms;由整数 AGC 取代)。
  • 合并步骤对 L 与 R 在滞后 {−1, 0, +1} 上做互相关(2.85 cm 麦距 → 在 16 kHz 下 ITD ≤ 1 个采样),并在求和前做延时对齐,以避免梳状滤波。AGC 是经典压缩器:约 30 ms 攻击 / 约 300 ms 释放,目标 ≈−14.7 dBFS,增益限制在 ±12/24 dB,软限幅(拐点 −2 dBFS,硬限幅 −0.5 dBFS)。
  • Opus:OPUS_APPLICATION_AUDIO(相比 VOIP 更好地保留擦音,利于 STT),VBR 不受限,语音信号提示,16 位深度,关闭 DTX/FEC/丢包补偿。码率/复杂度为按模式的 Kconfig(CLIP_NORMAL_*/CLIP_ENHANCED_*),运行时不可设置。编码器 + SpeexDSP 状态被缓存,仅在参数变化时重新初始化。
  • 通过 AT+MODE=normal|enhanced(持久化)或 AT+START mode=enhanced(仅本次会话,不持久化)设置模式。

会话、分段与存储模型​

每次录音是一个会话,带有 14 位 session_id:YYYYMMDDHHMMSS(UTC),当时钟已同步时如此;否则为 0 + 13 位运行时间数字。到处都强制使用 14 位形式(validate_session_id),因为存储布局会将其拆分为路径组件。

一个会话是一个目录树:session.json(元数据:id、duration、files、synced、size、channels、sample_rate、mode)、marks.bin(二进制书签:"BMRK" 魔数 + 计数 + 偏移),以及分段文件 0/0001.opus, 0/0002.opus … 1/0101.opus(group = (file_index−1)/100,每个子目录 100 个文件)。Opus 文件是长度前缀帧流(2 字节 LE 长度 + 包,不是 OGG);4 KiB 写缓冲在 fs_write 前合并帧。

分段策略:未同步时每段 300 s(CLIP_AUDIO_SEGMENT_DURATION_NO_SYNC),活动传输期间每段 60 s(CLIP_AUDIO_SEGMENT_DURATION_SYNC)——在录音同时传输(连续模式)时,传输线程只能读取已关闭的文件,因此 60 s 限制了客户端等待下一个文件的时间;如果同步在文件中途开始且当前文件已超过 60 s,引擎会立即切片(audio.c:868)。每次 PAUSE/RESUME 循环也会打开一个新文件。session.json 的 synced 字段跟踪已确认的文件,因此下载会从第一个未同步文件恢复。

存储: microSD(FAT32,/SD:)在 /SD:/REC/ 下以桶式布局存放录音,会话 ID 被拆分为路径(/SD:/REC/<YYYYMMDD>/<HH>/<MM>/<SS>/…)。外部 8 MiB SPI Flash(LittleFS,约 6.8 MiB)存放设置(/lfs/settings/run)和 OTA 分区——与 SD 分离,这样设置损坏或 OTA 中断也不会影响录音。SD 通过 storage_ensure_mounted() 惰性重新挂载,并在真正空闲时(在锁下检查,以关闭录音/传输在检查中途开始的 TOCTOU)在 CLIP_SD_IDLE_DELAY_MS(45 s)后空闲断电。

电源管理​

电池设备(170 mAh “240” 电芯,NPM1300 + nRF Fuel Gauge);空闲电流是主要约束。量产构建在 3V3 轨上的表现:

来源行为代价
nRF5340 主核 + 射频稳压器DCDC(NRF5X_REG_MODE_DCDC)相比 LDO 约 500–600 µA
SD 卡空闲 45 s 后断电空闲时约为 0
调试 UART 控制台UARTE 在打印之间保持使能约 570 µA 漏电
BLE 慢广播约 1 s 间隔平均约 0.1 mA
nRF70 QSPIWiFi 未使用时启用 CONFIG_NRF70_QSPI_LOW_POWER极小

量产空闲电流 ≈ 170 µA。 在修复稳压器和 SD 之后,最大的漏电是调试 UART 控制台(约 570 µA);production 代码片段会禁用控制台和 UART 日志后端(CONFIG_CONSOLE=n、CONFIG_UART_CONSOLE=n、CONFIG_LOG_BACKEND_UART=n),从而达到约 170 µA。CONFIG_PM_DEVICE_RUNTIME=y 会在空闲时自动挂起 UART/I2C/SPI 驱动。录音/传输会短暂提升电流(CPU 提升到 128 MHz,基于引用计数;麦克风 + SD 供电轨打开;完成后释放)。

通信协议​

BLE GATT 服务​

特征UUID(6E40xxxx-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E 的后缀)角色
Service0001reSpeaker Clip 服务
Command Receive0002主机在此写入 AT 命令
Response Send0003设备在此通知 JSON 响应
File Data0004设备在此通知二进制文件传输帧
Audio Visualization0005设备在此通知录音能量等级

AT 命令语法​

类型格式示例说明
EXECAT+XXAT+GSTAT执行动作 / 默认读取
SETAT+XX=<value>AT+MODE=enhanced设置参数 / 携带参数执行
READAT+XX?AT+MODE?查询当前值

解析逻辑是共享的:parse_command()(位于 at_server.c)负责 AT+NAME=args 语法以及 =/? 类型检测;处理函数接收到的 ctx->args 已经拆分完毕(位于 = 之后)。AT+LIST?2&10 是分页读取。

JSON 响应约定​

  • 成功:{"ok":true,"data":{...}}
  • 失败:{"ok":false,"msg":"..."}
  • 没有数字错误码,没有 error 字段,没有请求 ID。 失败时使用 msg。相同的 JSON 会以完全相同的形式通过 BLE、UDP 和 USB 发送(由命令的来源传输层通过 SEND_RESPONSE() 宏路由——你的处理函数只需填充响应缓冲区)。

已注册命令参考​

已注册的命令位于 applications/clip/src/at_commands.c(.name = "..." 表)。已验证集合:

分组命令
设备状态GSTAT、BATT、DEVICE、VERSION
录音START、STOP、PAUSE、RESUME、MARK
文件管理LIST、MARKS、DOWNLOAD、CANCEL、DELETE
配置MODE、AUTODEL、BRIGHTNESS、TIME、NAME
连接WIFI、WIFICFG、USB、PAIR、DFU
维护LOG、STORAGE、FORMAT、REBOOT、POWEROFF、FACTORY

已移除的旧版命令——不要文档化为可用:BITRATE、COMPLEXITY、NOISE、AGC、DEREVERB、PURGE。噪声抑制 / 去混响是启动时的 Kconfig 默认值(CLIP_DEFAULT_NOISE、CLIP_DEFAULT_DEREVERB),持久化在 config.c 中,但没有运行时 AT 命令;AGC 是手写实现、始终开启、不可配置。当你修改 AT 响应、命令或传输帧时,请在同一次变更中更新 docs/protocol.md 和 sdk/。

UDP 帧类型​

Wi-Fi UDP 文件传输使用带有逐帧 CRC32 的二进制帧协议(端口 8089):

类型值结构
DATA0x01type(1) + seq(2) + len(2) + data
FILE_ACK0x03type(1) + status(1) + received_count(2) + crc32(4)
FILE_START0x10type(1) + fn_len(1) + filename + file_size(4)
FILE_END0x11type(1) + crc32(4)
TRANSFER_DONE0x12type(1) + sid_len(1) + session_id + file_count(4)
AT_RESP0x20通过 UDP 承载的 AT 响应
HEARTBEAT0x30保活

BLE 没有逐帧 CRC(链路层保证交付)——仅在 FILE_END 中使用整文件 CRC32 做端到端校验。UDP 具有逐帧 CRC32 + FILE_ACK,并带有选择重传位图 NACK:客户端以位图形式报告缺失的帧,传输引擎只重发这些帧,节奏由 CLIP_UDP_REPAIR_PACE_US 控制(每一轮重试减半)。如果修复节奏失败,则回退到整文件重传;TRANSFER_MAX_FILE_RETRIES(10)限制在报 ERROR 之前的尝试次数。

会话与文件寻址​

主机可见的会话 ID 恰好是 14 位十进制数字 YYYYMMDDHHMMSS;物理 FAT 路径在协议中从不暴露。AT+DOWNLOAD 接受 session 或 session:NNNN.opus。在访问存储、路径或传输之前,请先校验所有用户可控参数。

固件配置与构建配置集​

标准版与开发版构建​

默认(无代码片段)调试构建会保持 UART 控制台开启,并以 INF 日志级别(CONFIG_LOG_BACKEND_FS=y)将日志写入 /SD:/LOG(循环 64 KiB 文件)。构建命令:

source ~/ncs/v3.3.0/zephyr/zephyr-env.sh
export ZEPHYR_EXTRA_MODULES=$PWD # env var, not -D — Kconfig discovery runs before CMake
west build --build-dir build-clip --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip
# pristine (required after MCUboot/devicetree/sysbuild/partition changes):
west build --build-dir build-clip --pristine --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip

每个应用默认都会构建为 sysbuild(MCUboot + 应用核 + 网络核射频);开发板提供胶合逻辑。关键的 prj.conf / devicetree / Kconfig 控制项包括:功能开关、日志级别、BLE/Wi-Fi/文件系统配置;GPIO/I2C/SPI/PDM/PMIC/OLED 映射;缓冲区大小、线程栈、功耗策略。

量产构建​

关闭控制台和 UART 日志,空闲约 170 µA:

west build --build-dir build-clip-prod --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip \
-- -DSNIPPET_ROOT=$(pwd)/applications/clip -DSNIPPET=production

SNIPPET_ROOT 必须是绝对路径。production 代码片段位于 applications/clip/snippets/production/。项目构建时必须零警告——在提交前修复所有编译器警告。

固件更新与恢复​

更新方式选择​

场景推荐方式包类型
终端用户升级(封闭设备)应用 BLE OTA 或 USB 串口 DFU*-signed.bin / *-ota.zip
串口恢复(无应用)mcumgr 串口*-signed.bin
开发调试west flash / J-Linkmerged.hex
量产烧录J-Link / 编程器完整 merged.hex + merged_CPUNET.hex
仅应用核微调mcumgr 串口*-signed.bin(尚未提供 single.zip)

USB 串口 DFU​

应用默认保持 USB 关闭——先通过 BLE 发送 AT+USB=on(示例中默认 CDC 会自动开启 USB,或者在插入时按住用户按键)。以 1200 波特率 打开 CDC-ACM 端口以触发 MCUboot 串口恢复;此时会出现一个新的端口,PID 为 0x8069(运行中应用为 0x0069;0x8000 位标记引导加载程序;二者均使用 Seeed VID 0x2886)。上传并复位:

nrfutil mcu-manager serial image-upload --firmware clip-<version>-signed.bin --serial-port /dev/ttyACMx
nrfutil mcu-manager serial reset --serial-port /dev/ttyACMx

MCUboot 会验证 RSA 签名并启动新应用;引导加载程序分区永远不会被改写。

BLE OTA​

nrfutil mcu-manager ble image-upload --firmware clip-<version>-ota.zip --address <BLE-MAC>

或者在手机上使用 nRF Connect Device Manager / SenseCraft Voice。

用于开发 / 量产 / 当 USB + BLE 恢复失败时:

nrfutil device program --firmware clip-<version>-merged.hex --serial-number <JLINK-SN>
nrfutil device reset --serial-number <JLINK-SN>

包清单​

每个发行版都应携带一个清单,以免用户通过文件名猜测包的适用范围:

firmware_version:
hardware_revision:
ncs_version: # v3.3.0
bootloader_version: # mcuboot
app_core_version:
net_core_version:
package_type: # debug | production
included_partitions: # [mcuboot, app, netcore]
upgrade_method: # serial-dfu | ble-ota | programmer
sha256:
rollback_supported:

恢复决策树​

flowchart TD
A["Upgrade failed"] --> B{"App boots?"}
B -->|"yes"| C["Check version, retry OTA"]
B -->|"no"| D{"Enters recovery?"}
D -->|"yes"| E["USB serial DFU"]
D -->|"no"| F["J-Link full recovery"]
E --> G["Reboot + verify"]
F --> G

复位命令矩阵​

方式命令适用场景
mcumgr 串口复位nrfutil mcu-manager serial reset --serial-port …串口 DFU 之后
BLE mcumgr 复位nrfutil mcu-manager ble reset --address …BLE OTA 之后
J-Link 复位nrfutil device reset --serial-number <JLINK-SN>开发 / 量产
west runner 复位west flash --build-dir … && nrfutil device reset开发——注意此处 west flash --reset 无效

--recover 会擦除两个内核(清除 b0n 访问端口锁)——仅在网络核 AP 被锁定时使用,绝不要作为常规操作。

安全规则​

在没有充分准备的情况下,绝不要执行:整片芯片擦除;修改 UICR;覆盖引导加载程序;修改分区表;为错误硬件版本烧录合并镜像;在未备份配置的情况下恢复量产设备。

验证与调试​

按变更类型划分的回归测试矩阵​

变更必须测试
音频流水线SNR、STOI、WER;缓冲区溢出;CPU;实时性(20 ms 截止时间)
Opus解码;帧格式;文件大小;传输兼容性
AT / GATT旧命令;响应格式;错误路径;Python SDK
文件系统长时间录音;掉电;空间耗尽;CRC
BLE / Wi-Fi连接;分片;恢复;超时
功耗空闲;录音;Wi-Fi;唤醒
固件更新OTA;恢复;版本回读;回滚

音频质量指标​

SNR(信号与噪声清晰度)、STOI(可懂度)、WER(ASR 词错误率——业务指标)、THD(DSP/硬件失真)。测试场景:安静近场/远场、办公室、咖啡馆、车内、街道;同时覆盖 Normal 和 Enhanced 模式;覆盖中文、英文、数字序列、静音。

PESQ/STOI 需要干净的参考信号 + 对齐。 不要在任意现场录音上计算这些指标并据此下结论——如果没有匹配的参考信号,这个数值没有意义。

串口、日志、存储与时序调试​

minicom -D /dev/ttyACM0 -b 921600   # ttyACM1 if a J-Link also connected

日志级别:AT+LOG=off|info|debug(调试构建默认:info)。CONFIG_LOG_BACKEND_FS=y 会写入 /SD:/LOG(循环 64 KiB),用于事后分析;AT+LOG=off 允许 SD 在空闲时断电。音频线程每 500 帧(10 s)打印一次 DWT 周期计数统计(enc avg/min/max、dsp)。已知陷阱(CLAUDE.md):nRF5340 不支持 %llu(请使用 %u + 强制类型转换);UDP sendto() 即使在静默丢包时也会返回成功;FAT 目录顺序不是按时间排序;损坏的 /lfs/settings/run 会阻塞 settings_load(看门狗在 3 s 后清除并重启)。

主机端测试工具​

python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py status        # BLE default; --transport wifi
python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py record --duration 5
python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py list
python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py sync --session <id>
python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py terminal # interactive AT shell
python applications/clip/tests/tools/udp_sync.py --session <id>
python applications/clip/tests/tools/decode_opus.py <file>.opus out.wav

“构建通过”不等于“硬件已验证”。 干净编译并不能说明任何设备端行为。

生产发布​

发布制品与清单​

目前为手动导出(由标签触发的 scripts/build_release.sh 和 .github/workflows/release.yml 尚未实现)。调试版和生产版各会生成四个制品:

制品用途
merged.hex应用核完整镜像(编程器 / J-Link)
merged_CPUNET.hex网络核完整镜像
dfu_application.zip(发布名为 *-ota.zip)mcumgr OTA 包(BLE / USB 串口)
clip/zephyr/zephyr.signed.bin(发布名为 *-signed.bin)MCUboot 签名应用镜像(USB 串口 DFU)

single.zip(仅应用核)尚未提供——在 build_release.sh 就位之前,请使用 *-signed.bin 进行仅应用更新。发布流程:添加 docs/release_notes/v$VERSION.md,提交,执行 git tag vX.Y.Z && git push origin vX.Y.Z → CI 构建 GitHub Release。

签名密钥​

boards/seeed/clip/sysbuild/root-rsa-2048.pem 是 MCUboot 默认密钥的副本。任何拥有公开源码的人都可以为你的设备签名镜像。在生产环境中生成你自己的密钥,并妥善保管私钥;通过替换密钥并重新烧录引导加载程序来轮换密钥。

CI​

.github/workflows/firmware.yml 会在推送 / PR 到 main 时构建 clip 应用(编译检查;应用 MCUboot 补丁并执行 west build)。mobile-ci.yml(分析 + 单元测试,针对 PR)和 mobile-verify.yml(调试 APK / iOS 冒烟测试,推送 + 手动)覆盖 mobile/。

工厂编程与测试固件​

每个测试镜像都是 tests/<name> 下的独立 sysbuild,构建方式类似 west build --build-dir build-test --pristine --board clip/nrf5340/cpuapp tests/clip。测试通过 SB_CONFIG_BOOTLOADER_NONE=y 选择不使用 MCUboot(工厂 / 认证固件,通过 J-Link 直接烧录):

测试目的
tests/clip多镜像硬件测试套件(承载 lfxo/hfxo 晶振调谐 shell)
tests/dtmBLE 直接测试模式(射频一致性;2 线 UART @19200)
tests/wifi_radionRF70 Wi-Fi 射频测试(发射 / 接收、单音、IQ、FICR)
tests/otpnRF70 OTP 编程(工厂)
tests/re参考板点亮测试

批量烧录使用 nrfutil device program --firmware …-merged.hex --serial-number <JLINK-SN>。

兼容性规则​

  • 保持 AT 响应结构:{"ok":true,"data":{...}} / {"ok":false,"msg":"..."}。不要使用数字错误码,不要使用 error 字段。
  • 不要破坏文件格式(长度前缀的 Opus、session.json 模式)。
  • 每当 AT 响应、命令或传输帧发生变化时,同时更新 docs/protocol.md 和 sdk/。
  • 不要自动执行整片芯片擦除;不要自动烧录生产设备。
  • 固件源码是唯一可信来源。

NCS v3.2.1 到 v3.3.0 迁移​

main 已迁移到 仅支持 v3.3.0 的 Kconfig(例如 WPA3 的 ..._WPA3_IMPLEMENTATION_NONE 选项),不再能基于 NCS v3.2.1 构建。ncs/v3.3.0 分支是一条较早的分叉线(比 main 落后约 12 个提交);本地的 master 只是最初导入的远古版本。目标为 NCS v3.3.0。

AI 辅助开发​

该仓库为从事此固件开发的 AI 代理(Claude Code 等)提供了一个固件开发技能,位于 skills/clip-dev/。它编码了项目的真实约束,使代理无需重新推导这些约束——也不会去猜测那些很容易出错的事实。请使用它;不要在文档中重复它的规则。

关于 AI 辅助 AT 命令定制的完整、可复制示例,请参见 Customization: Add a Custom AT Command。该文章展示了如何提示 AI 代理加载仓库技能,添加 AT+ECHO,构建固件,并在设备上验证该命令。

技能提供的内容——SKILL.md 加上 skills/clip-dev/references/ 下的九个参考(audio、build-flash、ble-at、storage、wifi-udp、mcuboot、power、display、hardware):

  • 活跃的 NCS 版本、板级 sysbuild 默认值、构建 / 烧录命令;
  • 当前 AT 命令集(在 at_commands.c 中注册)以及响应约定 {"ok":true,"data":...} / {"ok":false,"msg":...};
  • 音频流水线事实——两种模式都是单声道 L+R 混合;不存在用于比特率、编解码器复杂度、AGC、噪声抑制和去混响的运行时命令;
  • 功耗约束(控制台泄漏、production 代码片段、SD 空闲门控);
  • 固件工作流:在编辑文档或客户端之前先在源码中确认约定,验证用户可控参数,只烧录被请求的镜像,每当 AT 响应发生变化时同时更新 docs/protocol.md 和 sdk/。

如何加载它。 在 Claude Code 中会自动发现该技能;否则请将代理指向该文件:

@clip-dev
Analyze how to add distinct haptic patterns for recording start vs stop.
Give the modification plan first; do not edit code yet.

标准任务模板——在请求代理修改固件之前,请先填写以下内容:

## Goal
<device behavior to implement>

## Baseline
- Firmware commit/tag: v0.0.9
- NCS version: v3.3.0
- Board target: clip/nrf5340/cpuapp
- Build config: debug | production

## Constraints
- Keep which AT/GATT interfaces compatible
- New protocol fields allowed? (yes/no)
- File format changes allowed? (yes/no)
- Devicetree/Kconfig changes allowed? (yes/no)
- MCUboot / partition table / signing key edits forbidden

## Acceptance criteria
- Firmware builds (pristine, zero new warnings)
- Basic-SDK regression passes
- Expected serial log
- On-device behavior
- RAM/Flash delta
- Power or real-time constraint

技能强制执行的安全规则。 不要猜测文件、函数、Kconfig 或板级目标——请先搜索真实源码。不要从内部模块名推断公共接口。未经明确确认,不要修改 MCUboot、分区表或签名密钥。不要自动擦除整片芯片或烧录生产设备。不要破坏现有 AT 响应或文件格式。“构建通过”不等于“硬件已验证”——只声明在设备上实际测试过的内容。对于音频 / 协议更改,请报告对 CPU、缓冲区、闪存、RAM 和输出格式的影响;对于协议更改,请在同一次变更中更新 Python sdk/ 和 docs/protocol.md。

相关资源​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...