Skip to main content

使用 reSpeaker Clip Firmware SDK 入门

从一台干净环境的电脑到一块能够启动、录音并可通过主机 SDK 控制的 reSpeaker Clip 的端到端路径——在进行任何自定义或 AI 辅助固件工作之前的基线。本页也会告诉你,对于你的任务来说,固件开发是否真的是正确的路径。

封闭设备。 Clip 采用密封外壳出厂——不打开外壳就无法接触到 SWD/J-Link 焊盘。终端用户只通过 USB 或 BLE 升级,绝不会使用探针。下面的 SWD 烧录是开发路径(拆壳的台式样机或带调试引出的版本)。

介绍​

Firmware SDK 是运行在 Nordic nRF5340 上的设备端 Zephyr RTOS 固件(双核:应用核 + 网络核)。它面向需要修改设备端行为的开发者——包括音频处理链、AT 命令接口或 BLE GATT 服务、按键 / OLED / 震动交互模型、电源或产品化策略,或自定义硬件的点亮与适配。

检出的固件源码是权威来源;文档只是对其进行总结。当两者不一致时,以源码为准。

选择正确的开发路径​

并不是所有任务都需要做固件开发。请选择与你目标匹配的路径:

你想要…使用这个会涉及固件吗?
从主机或手机控制录音并下载文件Basic SDK(sdk/)或 移动端 SDK(mobile/)否
修改音频处理链、AT/GATT、按键/OLED/震动、电源或硬件Firmware SDK(本指南 + 固件开发指南)是
让一个 AI agent 在固件真实约束内修改仓库skills/clip-dev/ skill是

Basic 和移动端 SDK 通过 BLE 和设备的 Wi-Fi AP 与 Clip 通信,不需要固件源码。它们是应用集成的推荐路径。

不在设备固件范围内的内容(不要期待具备这些能力):

  • 云端转写 / AI 摘要——Clip 将 Opus 录音保存到 SD 卡;转写在设备外运行。没有任何在设备上的语音转文本路径。
  • BLE 实时音频流——BLE 链路只承载 AT 命令、文件传输帧以及音频能量级可视化通知。它不会传输实时音频流。

固件能力与可定制边界​

能力已实现?可由 Basic/移动端 SDK 控制?可通过固件自定义?
录音开始/停止/暂停/恢复/打标是(AT+START/STOP/PAUSE/RESUME/MARK)是是(clip_event.c、button.c)
Normal/Enhanced 模式是(AT+MODE=normal|enhanced,可持久化)是是(audio.c + 每种模式的 Kconfig)
Opus 码率/复杂度是(按模式的 Kconfig)否——仅构建时可设定是(Kconfig)
噪声抑制(SpeexDSP NS)部分——仅 Enhanced 模式、启动时默认,无运行时 AT(旧的 AT+NOISE 已移除)否是(Kconfig + config.c;可添加 AT 处理器在运行时暴露)
去混响部分——仅 Enhanced 模式、启动时默认,无运行时 AT否是(Kconfig + config.c)
AGC是——手写整数实现,始终开启否——不可配置否——需编辑 audio.c
震动马达是(haptic.c),默认禁用(CONFIG_CLIP_HAPTIC_MOTOR_ENABLED=n,但 prj.conf 为本应用设置为 =y)否是
文件传输(BLE + Wi-Fi UDP)是(AT+DOWNLOAD/CANCEL)是是(transport.c、transfer.c)
BLE 实时音频流否(仅能量级通知)不适用不在范围内

完整的已注册 AT 命令列表、协议帧、架构、验证矩阵以及量产/发布细节,请参见 固件开发指南——本页只总结你入门所需的内容。

录音模式与音频处理链要点​

旧文档将 MODE_NORMAL 描述为立体声。这是错误的。两种模式都录制为单声道。

  • 两种模式都通过 L+R 混合录制单声道。clip_event.c 始终调用 audio_start_recording(AUDIO_MODE_MERGE)。MODE_NORMAL 并不是立体声——这个名字只是历史遗留。
  • MODE_NORMAL(默认)= 混合 + 仅使用手写 DSP 路径(延时对齐混合、100 Hz 高通、整数 AGC、软限幅)。不使用 SpeexDSP。
  • MODE_ENHANCED = 混合 + SpeexDSP 噪声抑制和去混响,受 mode == ENHANCED && noise_suppress > 0(audio.c:506)控制。当 noise == 0 时,Enhanced 的行为与 Normal 相同。
  • Opus 码率和复杂度是按模式的 Kconfig 常量(CLIP_NORMAL_*/CLIP_ENHANCED_*),不能在运行时设置。
  • 使用 AT+MODE=normal|enhanced 设置模式(可持久化),或使用 AT+START mode=enhanced(仅本次会话有效,不会持久化)。

前置条件​

工具用途安装方式
NCS v3.3.0 源码Zephyr + nRF + nrfxlib + mcuboot 源码树。v3.2.1 已不再支持——main 需要仅在 v3.3.0 中存在的 Kconfig,无法在其上构建。west(见 设置 NCS)
Zephyr SDK 0.16.4 工具链用于 nRF5340 的 arm-zephyr-eabi-gcc 编译器/调试器单独安装(见 设置 NCS)
westZephyr 的元工具(构建/烧录)pip install west
nrfutil(≥ 8.x,带 device + mcu-manager)烧录后复位;USB 串口 DFUNordic 官网
Python 3.10+主机测试/SDK 工具(clip-cli、udp_sync、decode_opus)python.org
J-Link(可选,仅开发)台式样机上的 SWD 烧录SEGGER

首次安装 Python 工具依赖:

pip install -r applications/clip/tests/requirements.txt

获取源码​

该仓库是一个 Zephyr 模块(通过 zephyr/module.yml 携带自己的板级、驱动和库)。可以将其克隆到任意位置,然后让 NCS 环境指向它。

已验证基线。 本指南针对固件标签 v0.0.9、NCS v3.3.0、板级 clip/nrf5340/cpuapp,运行在 Ubuntu 24.04 上。为获得可复现的构建,请固定到相同标签,而不是克隆不断变化的 main 分支:

git clone --branch v0.0.9 https://github.com/Seeed-Studio/reSpeaker_Clip.git
cd reSpeaker_Clip
git describe --tags # confirm: v0.0.9

支持的硬件: reSpeaker Clip(nRF5340 + nRF7002 + NPM1300 PMIC)。本指南不涵盖其他板卡版本。

设置 NCS v3.3.0​

NCS v3.3.0 以 west 工作区 的形式安装——包括 NCS 源码树以及单独的 Zephyr SDK 工具链。参考配置就是这样安装的。

不要使用 nrfutil toolchain-manager。 nrfutil v6.1.7 二进制实际上并不包含 toolchain-manager/self-upgrade 命令,因此固件 CI 中安装 NCS 的步骤目前是坏的(firmware.yml 的运行都在失败)。请改用下面的 west 步骤。如果你已经有 NCS v3.3.0(例如通过 nRF Connect for Desktop 安装),请直接跳到进入 NCS 环境。

1. 安装构建依赖和 west​

sudo apt install -y cmake ninja-build g++ make device-tree-compiler \
python3 python3-pip git curl ca-certificates
sudo pip3 install --break-system-packages west
west --version # expect west 1.x

2. 安装 NCS v3.3.0 源码(west manifest)​

这会在 ~/ncs/v3.3.0 创建工作区,并获取 NCS 模块(zephyr、nrf、nrfxlib、mcuboot、HAL、crypto 等)——大约 2 GB 的 GitHub 数据。

west init -m https://github.com/nrfconnect/sdk-nrf --mr v3.3.0 ~/ncs/v3.3.0
cd ~/ncs/v3.3.0
west update

3. 安装 Zephyr SDK 工具链(单独)​

west 工作区提供的是源码;编译器来自 Zephyr SDK。请从 Zephyr SDK 发布页下载 0.16.4 版本(*_linux-x86_64.tar.xz 资源),解压后运行一次其安装脚本:

cd ~
tar xf zephyr-sdk-0.16.4_linux-x86_64.tar.xz # you downloaded this
cd zephyr-sdk-0.16.4
./setup.sh # registers toolchains + udev rules
# → compiler at ~/zephyr-sdk-0.16.4/arm-zephyr-eabi/bin/arm-zephyr-eabi-gcc

Linux 设备访问——nrf-udev + J-Link udev 规则。 若要在不使用 root 的情况下通过 USB/J-Link 烧录或复位,请安装 nrf-udev(Nordic 的 .deb)以及 SEGGER 的 udev 规则——否则 /dev/ttyACMx 和 J-Link 探针只能由 root 访问。参见 nRF Util 前置条件。

进入 NCS 环境并将本仓库注册为模块​

source ~/ncs/v3.3.0/zephyr/zephyr-env.sh
export ZEPHYR_EXTRA_MODULES=$PWD # the reSpeaker_Clip checkout

为什么 ZEPHYR_EXTRA_MODULES 要用环境变量,而不是 -D CMake 变量。 Kconfig 模块发现发生在 CMake 配置之前。-D 传入得太晚,Kconfig 将永远看不到本仓库的板级(clip)、驱动或库。请在你进行构建的同一个 shell 中设置它——或者在 shell 配置文件中导出。

检查点——当以下命令全部成功时,说明你的环境已就绪:

west --version                   # west 1.x
arm-zephyr-eabi-gcc --version # (Zephyr SDK 0.16.4) gcc 12.x
python3 --version # Python 3.10+
echo $ZEPHYR_BASE # .../ncs/v3.3.0/zephyr

构建原厂固件​

west build --build-dir build-clip --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip

若要进行完全干净的重建(在 MCUboot 补丁变更之后或构建目录陈旧时需要),请添加 --pristine:

west build --build-dir build-clip --pristine --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip

这是一个默认的 sysbuild——一条命令即可生成自定义签名的 MCUboot 引导加载程序 + 应用核 + 网络核 BLE 控制器镜像。开发板提供了所有 sysbuild 粘合配置;不需要为每个应用单独提供 sysbuild.conf。

开发板标识符:clip/nrf5340/cpuapp —— 不是 respeaker/...。

可复现性——虚拟机 vs. 真实设备。 安装路径面向具有真实网络访问的 Ubuntu 24.04(多 GB 的 NCS 拉取需要可靠的 GitHub 连接——QEMU/VM 的用户态网络对此会比较吃力)。QEMU/VM 可以执行安装和构建步骤,但不能替代真实设备——QEMU 无法仿真 nRF5340 双核、nRF7002、PDM 麦克风、SD、OLED、PMIC 或真实的 USB/BLE 行为。Flash、传输、音频和恢复必须在真实的 Clip 上验证。

构建量产配置​

低功耗变体:关闭 UART 控制台以及 FS/UART 日志后端,空闲电流约为 170 µA(对比调试构建,控制台会泄漏约 570 µA)。在电池/量产构建中,当控制台电流很重要时使用此配置。

west build --build-dir build-clip-prod --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip \
-- -DSNIPPET_ROOT=$(pwd)/applications/clip -DSNIPPET=production

SNIPPET_ROOT 必须是绝对路径。production 代码片段位于 applications/clip/snippets/production/。

烧录并复位​

west flash --build-dir build-clip          # flash both cores
nrfutil device reset --serial-number <JLINK-SN>

--serial-number 用于指定目标 J-Link。 只有在只连接了一个设备时才可以省略它——当存在多个探针时,裸用 nrfutil device reset 是不明确的。使用 nrfutil device list 或 J-Link 外壳上打印的 SN 来查找序列号。

此开发板特有的两个注意事项:

  • 这里**west flash --reset 无法工作**。务必始终使用 nrfutil device reset 单独复位。
  • --recover 会擦除两个内核(它会清除网络核访问端口锁)。仅在网络核 AP 被 b0n 锁定时使用它(例如在之前启用安全启动之后)——不要把它当作常规参数使用。

终端用户(外壳装好、无探针)完全跳过这一步,使用 USB 串口 DFU——见下文的 通过 USB 串口 DFU 恢复。

打开调试控制台​

minicom -D /dev/ttyACM0 -b 921600

当同时连接了 J-Link 探针时,J-Link 会占用 ttyACM0,Clip 的 UART0 桥会移动到 ttyACM1——使用其中那个标记为 “USB Single Serial”(非 J-Link)的端口。

运行冒烟测试​

成功标准:设备能够启动,通过 BLE 响应 AT 命令,录制一个有效的 Opus 文件,并通过 Wi-Fi 将其拉回。所有 AT 响应都是 JSON——成功为 {"ok":true,"data":{...}},失败为 {"ok":false,"msg":"..."}。

启动与状态​

OLED 点亮,设备进入 IDLE。通过任意 AT 通道确认:

AT+GSTAT        →  {"ok":true,"data":{"state":"IDLE","battery":..,"mode":..,...}}
AT+VERSION → {"ok":true,"data":{"version":"0.0.6",...}}

录制 → 列表 → 下载(通过 BLE)​

clip-cli.py 是统一的主机 CLI(默认 BLE,也支持 Wi-Fi)。在设备正在广播时:

# status over BLE
python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py status

# record ~5s, stop, list sessions
python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py record --duration 5
python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py list

AT+LIST 应该显示新的会话(按最新优先排序)。通过 BLE 将 Opus 文件拉回,并解码其中一个为 WAV,以确认它是有效音频:

python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py sync --session <session_id>
python applications/clip/tests/tools/decode_opus.py recordings/<session_id>/0001.opus out.wav # plays

Wi-Fi 拉取(UDP 同步,CRC32 校验)​

启用后,设备会暴露一个 Wi-Fi AP。首先通过 BLE:

AT+WIFI=on     →  {"ok":true,"data":{"ssid":"ClipAP_XXXX",...}}

然后在主机上加入该 AP 并同步会话:

# SSID ClipAP_XXXX (last 4 hex of chip ID) · password 12345678 (default;
# becomes random after the first BLE pairing) · IP 192.168.4.1 · UDP 8089
python applications/clip/tests/tools/udp_sync.py --session <session_id>

如果这四项都通过——状态、录制、带可解码 Opus 文件的列表/下载,以及 Wi-Fi 拉取——则说明出厂固件基线是良好的。

导出构建产物​

目前还没有单一压缩包导出——基于 tag 触发的 scripts/build_release.sh

  • .github/workflows/release.yml 尚未实现。现在需要先构建两个变体,然后手动复制各自的四个产物:
VERSION=$(grep APP_VERSION_STRING build-clip/clip/zephyr/include/generated/zephyr/app_version.h | cut -d'"' -f2)
mkdir -p output/$VERSION

# Debug
cp build-clip/merged.hex output/$VERSION/clip-$VERSION-debug-merged.hex
cp build-clip/merged_CPUNET.hex output/$VERSION/clip-$VERSION-debug-merged_CPUNET.hex
cp build-clip/dfu_application.zip output/$VERSION/clip-$VERSION-debug-ota.zip
cp build-clip/clip/zephyr/zephyr.signed.bin output/$VERSION/clip-$VERSION-debug-signed.bin
# Production
cp build-clip-prod/merged.hex output/$VERSION/clip-$VERSION-production-merged.hex
cp build-clip-prod/merged_CPUNET.hex output/$VERSION/clip-$VERSION-production-merged_CPUNET.hex
cp build-clip-prod/dfu_application.zip output/$VERSION/clip-$VERSION-production-ota.zip
cp build-clip-prod/clip/zephyr/zephyr.signed.bin output/$VERSION/clip-$VERSION-production-signed.bin

每个版本:*-merged.hex / *-merged_CPUNET.hex(用于编程器),*-signed.bin(USB 串口 DFU),*-ota.zip(BLE/USB mcumgr 多镜像包)。

通过 USB 串口 DFU 恢复​

如果台架构建让设备进入了异常状态,使用1200 波特 USB 触发——无需探针,无需打开外壳。每个 clip 应用都内置了它(板级,lib/clip_usb_dfu)。

开发恢复 vs. 官方发布。 这会恢复到你上面导出的自构建 *-signed.bin。已发布、可下载的发布包(GitHub Releases + scripts/build_release.sh)尚不可用——“回到官方发布版本”依赖于该流水线。 在此之前,将此视为开发阶段的恢复路径;它不能证明存在一个公共发布版本。

  1. clip 应用默认保持 USB 关闭——先通过 BLE 发送 AT+USB=on(示例和自定义应用在默认 CDC 自动启用 USB 的情况下可以跳过这一步)。然后通过以 1200 波特打开 CDC-ACM 端口来触发恢复:

    python3 -c "import serial; s=serial.Serial('/dev/ttyACMx',1200); s.close()"

    (在插入 USB 的同时按住用户按键也会进入恢复模式。)

  2. 会出现一个新的 CDC-ACM 端口——PID 0x8069(运行中的应用为 0x0069;0x8000 位标记引导加载程序模式;两者的 Seeed VID 均为 0x2886)。上传签名的发布应用并复位:

    nrfutil mcu-manager serial image-upload --firmware clip-<version>-signed.bin --serial-port /dev/ttyACMx
    nrfutil mcu-manager serial reset --serial-port /dev/ttyACMx

MCUboot 会验证 RSA 签名并启动新应用;引导加载程序分区不会被触及。完整指南(BLE OTA、按键路径、mcumgr、nRF Connect、故障排查)见 usb_dfu.md。

接下来去做什么​

  • 系统架构、协议、更新/恢复、验证、量产 → 固件开发指南(完整参考)。
  • 构建 / 烧录 / 功耗 / 踩坑(完整参考) → CLAUDE.md。
  • 可供拷贝的示例应用 → samples/。
  • AI 辅助开发 → skills/clip-dev/ ——在你的 AI agent 中加载此 skill。它的 SKILL.md 加上九个参考文档已经编码了该项目的真实约束条件,其中包括:不存在用于比特率、编码复杂度、AGC、噪声抑制和去混响的运行时命令——音频模式只有 normal 或 enhanced。

一个能够启动、录音,并可从 Basic SDK(clip-cli / SenseCraft Voice 应用)控制的出厂构建,是在此仓库上进行任何 AI 辅助或自定义固件工作的前提。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...