Skip to main content

使用 Python SDK 为 reSpeaker Clip 构建带记忆层的自定义应用

介绍​

本指南展示如何将 reSpeaker Clip 打造成一款语音驱动助手,它不仅可以对录音进行转录、说话人分离或摘要生成,还能记住之前说过的话。通过在 Python SDK 工作流之上添加记忆层,你的应用可以将新的转录内容与过去的对话进行比较,并在检测到类似讨论时通知你。

最终,你将获得一个实用基础,用于在 reSpeaker Clip 上构建智能会议助手、个人笔记记录器或语音驱动的知识类应用。

reSpeaker Clip memory app

工作原理​

  1. 通过 BLE(默认)或 Wi-Fi 连接到 Clip。
  2. 从应用中开始录音。当你讲话时,音频会在后台从设备进行流式传输。
  3. 停止录音。同步完成后,应用会:
    • 将合并后的音频编码为 .ogg(Opus),
    • 使用 PyAV 将其转换为 16kHz 单声道 .wav,
    • 运行所选的转录、说话人分离或摘要生成流水线,
    • 在得到的转录文本上运行记忆层,
    • 通过现有 WebSocket 将结果和任何记忆通知发送到浏览器。
  4. 每段录音都会连同回放和处理控制一起存储,如果你重新处理录音,会再次运行记忆检查。

本版本的不同之处​

记忆层在语音处理之后增加了一个新步骤:

reSpeaker Clip -> record -> STT / diarization / summary
|
v
embed transcript locally
|
v
compare with previous recordings
|
match found or no match

关键能力:

  • 记忆层不会存储音频。只会保留转录文本、嵌入向量、时间戳和匹配元数据。
  • 默认的本地向量存储在 data/ 文件夹下使用 JSON 和 NumPy 文件,因此无需云服务即可工作。
  • 如果发现相似录音,应用可以显示类似“你之前讨论过这个”的角落弹窗提示。
  • 记忆层是附加功能。如果没有找到匹配,它不会阻塞转录或摘要本身。

支持的工作流​

该应用支持四种工作流模式:

  • Transcription 选项卡 — 基于 Groq 的纯文本转录。
  • Diarization 选项卡 — 基于 Speechmatics 的带说话人标签转录。
  • Summary 选项卡 — Groq 转录加 AI 生成的会议纪要。
  • 记忆层 — 在每次录音上运行,与使用哪个选项卡无关。

API 密钥​

每个选项卡使用各自的服务提供商设置:

  • Groq — 用于转录和摘要生成。
  • Speechmatics — 用于说话人分离和说话人标注。
  • Firebase — 可选,如果你想为记忆层切换到基于 Firestore 的存储选项。

密钥不会被硬编码。它们可以在当前服务器会话中临时存储于内存中,或在本地持久化以供后续使用。

环境要求​

  • Python 3.10 及以上
  • 一台已配对的 reSpeaker Clip 设备,用于真实录音和流式传输
  • 无需单独安装 ffmpeg,因为 PyAV 已内置编解码器
  • 对于希望探索 Firebase 或其他基于数据库的记忆存储的团队,可选用云端集成

安装与配置​

Linux / macOS​

python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

cp .env.example .env
python app/main.py

Windows(PowerShell)​

python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt

Copy-Item .env.example .env
python app/main.py

然后打开 http://localhost:5000。

如果想使用 Wi-Fi 传输而不是 BLE:

python app/main.py --transport wifi --wifi-host 192.168.4.1 --wifi-port 8089

项目结构​

respeaker-stt-memory/
├── clip/ # vendored Clip SDK for BLE and Wi-Fi device control
├── app/
│ ├── main.py # FastAPI app for device control, recording, and memory hooks
│ ├── audio_convert.py # converts audio to 16kHz mono WAV
│ ├── config.py # runtime settings and provider keys
│ ├── llm/
│ ├── stt/
│ ├── memory/ # memory layer implementation
│ │ ├── config.py # threshold and model settings
│ │ ├── embeddings.py # local embedding generation
│ │ ├── local_store.py # local vector store
│ │ └── memory_service.py # matching and memory orchestration
│ └── static/
├── data/ # local memories.json and memories.npy
├── recordings/ # synced audio and transcript outputs
├── requirements.txt

记忆层调优​

你可以通过调整相似度阈值和搜索上限来改变记忆层的行为:

  • MEMORY_SIMILARITY_THRESHOLD — 如果你希望匹配更少,就提高该值;如果希望召回更多,就降低该值。
  • MEMORY_SEARCH_LIMIT — 控制在应用阈值之前要考虑多少个最近邻。

这些数值应基于真实使用情况进行调优,而不是凭空猜测。

超越本地存储的扩展​

默认实现使用基于本地 JSON 和 NumPy 的存储,这使你可以在没有云依赖的情况下轻松尝试这一思路。如果你之后希望拥有更集中或更易搜索的后端,该设计也兼容更广泛的方案,例如基于 Firebase 的存储或基于 SQL 的持久化,适用于希望构建结构化长期记忆的团队。

这使得该项目既适合作为原型的起点,也适合作为更偏向生产环境的语音应用基础。

界面概览​

添加你的 Groq API 密钥或 Speechmatics API 密钥,开始录音,在完成时停止。随后应用会显示一条简短的弹窗通知,展示本次会话的结果。

Transcription interface

Firebase 概览​

如果你想探索基于云的记忆体验,可以将 Firebase 作为可选扩展,用于在多设备之间存储和共享记忆。实际操作中,你只需准备好云端部分并配置后端使用它。应用的本地记忆工作流仍然是默认选项,而切换到 Firebase 只需要在后端做一个小调整,将记忆层指向云端存储而不是本地文件。

更多信息请查看

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同偏好和需求。

Loading Comments...