Skip to main content

reSpeaker Clip Voice SDK 与 API 参考 使用 Flutter SDK 构建你的 AI 语音应用

目录​

快速开始(开发者指南)

API 参考(Flutter SDK)


快速开始(开发者指南)​

1. 概述​

SenseCraft Voice Flutter SDK(sensecraft_voice)通过 BLE(AT/JSON 命令 + 文件下载)以及设备的 Wi‑Fi AP(UDP 二进制文件传输)直接与 reSpeaker Clip 设备通信。无需 API 密钥或后端 —— SDK 直接与设备对话。

sdk/flutter/example/ 中的示例应用演示了所有功能:

  • 扫描 / 连接 – 发现并与 Clip 配对
  • 录音 / 停止 – 启动/停止 Opus 编码录音
  • 状态与版本 – 读取设备信息、电量、可用空间
  • BLE 下载 – 通过 BLE 文件传输帧获取录音
  • Wi‑Fi 同步 – 启用设备 AP,从手机连接并通过 UDP 传输(速度更快)
  • OTA 更新 – 使用 SMP/mcumgr 从 .zip 或 .bin 包刷写固件

2. 前置条件​

  • Flutter 3.27+ – 安装 Flutter
  • Android Studio(Ladybug 2024.2+),包含 Android SDK(API 35+)和 Build‑Tools
  • JDK 17 – Android 构建所需(如果你安装了更高版本,请参见故障排查)
  • 真实设备 – Android(API 24+)或 iOS(13+),支持蓝牙和 Wi‑Fi;模拟器无法用于 BLE/Wi‑Fi

快速检查:flutter doctor -v 应该在 Android / iOS 工具链上全部显示绿色勾选。


3. 环境验证​

运行以下命令以确保你的环境已就绪:

flutter doctor -v

请确保:

  • Flutter SDK 为最新版本。
  • Android 工具链已安装并完成授权。
  • 已连接并识别到真实设备(flutter devices)。

如果 Android toolchain 显示警告,请接受 Android 许可:

flutter doctor --android-licenses

4. 项目目录结构​

mobile/
├── sdk/
│ ├── flutter/ ← The Flutter SDK package (sensecraft_voice)
│ │ ├── lib/ ← SDK source
│ │ ├── example/ ← ** The demo app (you are here) **
│ │ └── ...
│ ├── android/ ← Native Kotlin SDK (optional)
│ └── ios/ ← Native Swift SDK (optional)
├── app/ ← Full production SenseCraft Voice app
└── docs/ ← Documentation

示例应用通过 sdk/flutter/example/pubspec.yaml 中的路径依赖来引用 SDK:

dependencies:
sensecraft_voice:
path: ..

5. 运行示例应用​

macOS / Linux​

cd mobile/sdk/flutter/example
flutter pub get
flutter run

iOS 特定步骤(在 flutter run 之前)​

  1. 在 Xcode 中打开 ios/Runner.xcworkspace。
  2. 选择 Runner 目标 → Signing & Capabilities。
  3. 选择你自己的 Apple Developer Team(不会提交 Seeed 团队)。
  4. 启用 Hotspot Configuration 能力。
  5. 在终端中使用 flutter run 运行。

Windows – 跨磁盘盘符解决方案​

如果你的项目位于 *非 C:* 的磁盘上,Android Gradle 可能会因 'other' has different root 而失败。
**解决方案:**将 example/ 文件夹复制到 C:\ 盘,并在 pubspec.yaml 中将 SDK 路径改为绝对路径。
详情参见故障排查 → 构建失败。


6. 使用演示应用​

6.1 首次连接​

转写界面

  1. 打开 Clip 设备,并确保它未连接到其他手机。
  2. 启动应用 —— 你会看到空的设备列表和日志面板。
  3. 授予蓝牙权限(以及 Android 12L‑ 及以下版本上的位置信息权限)。
  4. 点击 Scan —— 应用会发现名称中包含 "Clip" 的 BLE 设备。
  5. 点击发现的设备进行连接。如出现配对提示,请接受。
  6. 等待日志显示 Connected. MTU=185 —— AT 通道已就绪。

6.2 按钮参考(连接后)​

按钮AT 命令动作
VersionAT+VERSION显示固件版本
StatusAT+GSTAT显示电量、可用空间、录音状态
RecordAT+START启动新录音(普通模式)
StopAT+STOP停止录音;显示会话 ID 和文件数量
ListAT+LIST列出当前会话的录音文件
BLE DLAT+DOWNLOAD通过 BLE 下载最近一次会话(较慢)
WiFi syncAT+WIFI=ON + UDP启用 AP,手机加入,通过 UDP 传输(快速)
OTASMP/mcumgr选择固件文件并刷写
Disconnect–关闭 BLE 并重置界面

**工作流:**录音 → 停止 → WiFi sync(最快)或 BLE DL(无需 Wi‑Fi 配置)。

转写界面


7. 故障排查​

构建失败​

症状原因解决方法
java.lang.IllegalArgumentException: 25.0.2安装了 Java 25(版本过新)安装 JDK 17 并运行 flutter config --jdk-dir="<path-to-jdk17>"
'other' has different root项目位于非 C: 磁盘(Windows)将 example/ 复制到 C:\Users\<you>\clip_demo;在 pubspec.yaml 中使用指向 SDK 的绝对路径
Building with plugins requires symlink support未开启开发者模式(Windows)Settings → Privacy & Security → For Developers → 打开 Developer Mode
Could not find com.android.tools.build:gradle:8.x缺少 Android SDK运行 flutter doctor --android-licenses 并接受所有许可

连接问题​

症状原因解决方法
扫描中没有出现 ClipClip 关闭 / 超出范围 / 已连接到其他设备重新上电 Clip;保持在 2 m 范围内;断开其他设备连接
扫描卡住拒绝了蓝牙权限重新安装并授予所有权限;在 Android 12L‑ 上确保位置服务已开启
恢复出厂设置后配对失败过期的蓝牙绑定在系统蓝牙设置中删除绑定 → 重试
连接后按钮无反应AT 通道尚未就绪等待 2–3 秒以便通知稳定;先尝试 Version 按钮

Wi‑Fi 同步问题​

症状原因解决方法
同步立即失败录音仍在进行中先停止录音
手机无法加入 AP缺少权限或凭据错误Android:授予 Nearby Wi‑Fi Devices(13+)或 Fine Location(12L‑);iOS:接受加入热点的弹窗
同步卡住手机漫游到其他网络靠近 Clip;临时关闭对已知网络的自动连接

日志记录​

SDK 通过 SdkLog 输出日志。在演示应用中,日志会打印到终端并显示在屏幕上的日志面板。你可以绑定自定义日志记录器:

SdkLog.bind((level, message, error, stack) {
// handle log
});

API 参考(Flutter SDK)​

8. 概览与架构​

SenseCraft Voice SDK 通过 BLE(AT/JSON 命令 + 文件下载)以及设备的 Wi‑Fi AP(UDP 二进制文件传输)与 reSpeaker Clip 设备通信。无需 API 密钥或后端 —— SDK 直接与设备对话。

转写界面

SDK 对齐情况​

三个 SDK(Flutter、Android、iOS)都提供相同的能力:

能力FlutterAndroidiOS
BLE 扫描/连接/断开SenseCraftVoiceClientSenseCraftVoiceClientSenseCraftVoiceClient
MTU 管理MtuManagerMtuManagerMtuManager
AT(JSON) 传输AtTransportAtTransportAtTransport
录音控制RecordingSessionRecordingSessionRecordingSession
设备事件/状态DeviceEvent/DeviceStatusDeviceEvent/DeviceStatusDeviceEvent/DeviceStatus
BLE 下载与合并RecordingSession.download*RecordingSession.download*RecordingSession.download*
Wi‑Fi 热点控制WifiHotspotConnectorWifiHotspotConnectorWifiHotspotConnector
Wi‑Fi UDP 传输WifiTransferClientWifiTransferClientWifiTransferClient
Wi‑Fi 快速同步WifiFastSyncSessionWifiFastSyncSessionWifiFastSyncSession
OTA 固件更新OtaSessionOtaSessionOtaSession
权限门面SenseCraftVoiceBlePermissionsSenseCraftVoicePermissionsSenseCraftVoiceBlePermissions

SDK 层与产品层​

层级范围是否在 SDK 中
设备协议BLE GATT、AT(JSON)、UDP 快速同步、OTA是
高层会话RecordingSession 启动/停止/列出/下载是
产品业务录音数据库、Portal JWT、转写流程否

平台要求​

平台约束条件
FlutterDart >=3.6.0,Flutter >=3.27.0,依赖:flutter_blue_plus ^1.36.1
AndroidAPI 24+,JDK 17,Android SDK 36,Kotlin 2.1.0
iOSiOS 13+,macOS 10.15+,Swift 5.9,CoreBluetooth + Network + 可选 iOSMcuManagerLibrary

9. 跨层协议常量​

BLE GATT UUID​

名称UUID用途
clipAtService6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E主服务
commandRxCharacteristic6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E写入:AT 命令
responseTxCharacteristic6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E通知:JSON 回复
fileDataCharacteristic6E400004-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E通知:文件数据帧
batteryService0000180F-0000-1000-8000-00805F9B34FB标准电池服务
batteryLevelCharacteristic00002A19-0000-1000-8000-00805F9B34FB电池电量 %
deviceInfoService0000180A-0000-1000-8000-00805F9B34FB标准设备信息
smpService00001530-1212-EFDE-1523-785FEABCD123OTA SMP/mcumgr 服务
smpCharacteristicDA2E7828-FBCE-4E01-AE9E-261174997C48SMP 特征值

BLE 文件数据帧类型​

常量值含义
kClipFrameData0x01数据帧:type(1) + seq(2 LE) + len(2 LE) + payload
kClipFrameFileStart0x10FILE_START:type(1) + nameLen(1) + name + size(4 LE)
kClipFrameFileEnd0x11FILE_END:type(1) + crc32(4 LE)
kClipFrameTransferDone0x12TRANSFER_DONE:type(1) + sessionIdLen(1) + id + fileCount(4 LE)
kClipDataHeaderSize5数据头:type + seq + len

UDP 帧类型​

常量值含义
FRAME_DATA0x01带 CRC 的文件数据块(Dart/Kotlin)/ frameData(Swift)
FRAME_FILE_ACK0x03ACK(0x00) 或 NACK(0x01)
FRAME_FILE_START0x10文件传输开始
FRAME_FILE_END0x11带设备 CRC32 的文件结束
FRAME_TRANSFER_DONE0x12会话传输完成
FRAME_AT_RESP0x20AT 命令响应(长度前缀 JSON)
FRAME_HEARTBEAT0x30携带 4 字节 LE 时间戳的保活包
UDP 端口8089设备 AP 默认端口

AT 命令参考​

AT 命令响应用途
AT+VERSION{"ok":true,"data":{"version":"..."}}固件版本
AT+TIME?{"ok":true,"data":{"time":<unix_s>}}读取设备时间
AT+TIME=<unix_s>{"ok":true}设置设备时间
AT+NAME?{"ok":true,"data":{"name":"..."}}读取设备名称
AT+NAME=<name>{"ok":true}设置设备名称(1‑32 个 UTF‑8 字节)
AT+NAME=CLEAR{"ok":true}清除设备名称
AT+GSTAT{"ok":true,"data":{"state":"idle","battery":85,...}}设备状态
AT+PAIR?{"ok":true,"data":{"status":"paired","addr":"..."}}配对状态
AT+PAIR=reset{"ok":true}重置配对
AT+START{"ok":true,"data":{"session":"..."}}开始录制(普通模式)
AT+START=enhanced{"ok":true,"data":{"session":"..."}}开始录制(增强模式)
AT+STOP{"ok":true,"data":{"session":"...","duration":120,"file_count":5}}停止录制
AT+PAUSE{"ok":true}暂停录制
AT+RESUME{"ok":true}恢复录制
`AT+MODE=normalenhanced`{"ok":true,"data":{"mode":"..."}}
AT+MARK[=<note>]{"ok":true,"data":{"session":"...","count":3,"offset":45}}添加书签
AT+LIST[=<sessionId>]{"ok":true,"data":{"items":[...],"total":10}}列出文件
AT+MARKS=<sessionId>[?<page>&]{"ok":true,"data":{"bookmarks":[...],"total":5}}列出书签
AT+DOWNLOAD=<sessionId>[:<startFile>]开始文件数据通知帧开始文件传输
AT+CANCEL{"ok":true}取消录制或传输
AT+DELETE=<sessionId>{"ok":true}删除远程会话
AT+PURGE{"ok":true}删除所有远程文件
AT+FACTORY=confirm{"ok":true}恢复出厂设置
AT+WIFI?{"ok":true,"data":{"ap_running":true,"ssid":"ClipAP_XXXX",...}}查询热点
AT+WIFI=ON{"ok":true,"data":{"ssid":"ClipAP_XXXX","password":"...",...}}启用热点
AT+WIFI=OFF{"ok":true}禁用热点
`AT+LOG=offinfodebug`

10. Flutter SDK​

包: sensecraft_voice v0.1.0
入口: lib/sensecraft_voice.dart

依赖​

包版本用途
flutter_blue_plus^1.36.1BLE 传输
permission_handler^11.4.0运行时权限
mcumgr_flutter^0.8.1OTA 固件更新
flutter_archive^6.0.3ZIP 解压(OTA)
path_provider^2.1.5OTA 临时目录
uuid^4.5.1OTA 临时目录命名
crypto^3.0.6SHA‑256/MD5(OTA)
wifi_iot^0.3.19+1Wi‑Fi 热点连接
path^1.9.0路径操作
从 flutter_blue_plus 再导出的类型​

BluetoothAdapterState, BluetoothBondState, BluetoothCharacteristic, BluetoothConnectionState, BluetoothDevice, Guid, ScanResult


转写界面

10.1 BLE 层​

SenseCraftVoiceClient​

顶层 BLE 管理器:扫描、连接、断开连接。

class SenseCraftVoiceClient {
Stream<List<ScanResult>> get scanResults;
Stream<bool> get isScanning;
Stream<BluetoothAdapterState> get adapterState;

Future<void> turnOnAdapter();
Future<BluetoothAdapterState> getCurrentAdapterState();

Future<void> startScan({
Duration timeout = const Duration(seconds: 12),
bool filterByService = false,
});
Future<void> stopScan();

Future<SenseCraftVoiceConnection?> connectByDeviceId(String deviceId);
Future<SenseCraftVoiceConnection?> connectByDeviceIdAndVerify(
String deviceId, {
int attempts = 3,
Duration retryGap = const Duration(milliseconds: 450),
Duration verifyTimeout = const Duration(seconds: 4),
});

Future<SenseCraftVoiceConnection> connect(ScanResult result);
Future<SenseCraftVoiceConnection?> connectAndVerify(
ScanResult result, {
int attempts = 3,
Duration retryGap = const Duration(milliseconds: 450),
Duration verifyTimeout = const Duration(seconds: 4),
});

Future<bool> verifyAtLinkReady(
SenseCraftVoiceConnection conn, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 4),
});
Future<bool> verifyAtLinkReadyWithRetry(
SenseCraftVoiceConnection conn, {
int attempts = 3,
Duration gap = const Duration(milliseconds: 450),
Duration timeout = const Duration(seconds: 4),
});

Future<void> disconnect(SenseCraftVoiceConnection conn);
}
SenseCraftVoiceConnection​

到 Clip 设备的一个活动 BLE 链路。

class SenseCraftVoiceConnection {
final BluetoothDevice device;
final BluetoothCharacteristic commandRx; // Write: AT commands
final BluetoothCharacteristic responseTx; // Notify: JSON replies
final BluetoothCharacteristic fileData; // Notify: file‑data frames
final MtuManager mtu;
final Stream<int>? batteryLevelStream; // BLE Battery Level (0..100)

SenseCraftVoiceConnection({
required BluetoothDevice device,
required BluetoothCharacteristic commandRx,
required BluetoothCharacteristic responseTx,
required BluetoothCharacteristic fileData,
required MtuManager mtu,
Stream<int>? batteryLevelStream,
});

AtTransport createAtTransport();
}
SenseCraftVoiceBleUuids​
class SenseCraftVoiceBleUuids {
static final Guid clipAtService;
static final Guid commandRxCharacteristic;
static final Guid responseTxCharacteristic;
static final Guid fileDataCharacteristic;
static final Guid batteryService;
static final Guid batteryLevelCharacteristic;
static final Guid deviceInfoService;
static final Guid smpService;
static final Guid smpCharacteristic;
}
SenseCraftVoiceBlePermissions​
class SenseCraftVoiceBlePermissions {
static Future<bool> ensureGranted();
}

MtuManager​

class MtuManager {
final BluetoothDevice device;

MtuManager(BluetoothDevice device);

int get mtu; // Negotiated MTU (default 23)
int get payloadSize; // max(mtu - 3, 1)

Future<void> startListening();
Future<bool> requestHighMtu({int mtu = 185, int timeoutSeconds = 6});
Future<void> dispose();
}
ClipFileData(解析一个 BLE 通知)​
const int kClipFrameData = 0x01;
const int kClipFrameFileStart = 0x10;
const int kClipFrameFileEnd = 0x11;
const int kClipFrameTransferDone = 0x12;
const int kClipDataHeaderSize = 5;

sealed class ClipFileDataParsed {}
class ClipParsedRaw { Uint8List bytes; }
class ClipParsedData { int seq; Uint8List payload; }
class ClipParsedFileStart { String filename; int fileSize; }
class ClipParsedFileEnd { int crc32; }
class ClipParsedTransferDone { String sessionId; int fileCount; }
class ClipParsedInvalid { String reason; }

ClipFileDataParsed parseClipFileDataNotify(List<int> data);
BleTransferFrameHandler​

用于跟踪 BLE 文件下载进度的状态机。

class BleTransferFrameState {
bool useFraming = false;
String? currentFilename;
int currentFileDeclaredSize = 0;
int bytesThisFile = 0;
int fileCrc = 0;
int nextSeq = 0;
int fileCompleteCount = 0;
}

sealed class BleTransferFrameResult {}
// Invalid(String reason), Raw(Uint8List), UnexpectedRaw(int)
// FileStart(filename, fileSize), Data(seq, payload, dup, jump, orphan)
// FileEndOk(filename, localCrc, deviceCrc, fileCompleteCount, ...)
// FileEndStale(filename, deviceCrc)
// FileEndCrcMismatch(filename, localCrc, deviceCrc, resyncStartFile)
// TransferDone(sessionId, fileCount)

class BleTransferFrameHandler {
static String sanitizeFilename(String name);
static String orphanFilenameBeforeFileStart({
required String? effectiveStartFile,
required int fileCompleteCount,
});
static int? partNumberFromFilename(String name);

static BleTransferFrameResult handle({
required List<int> bytes,
required BleTransferFrameState state,
String? effectiveStartFile,
});
}
TransferJsonEvent / TransferJsonEventParser​
sealed class TransferJsonEvent {}
class TransferJsonFileComplete { String filename; String sessionId; }
class TransferJsonTransferComplete { int files; String sessionId; }
class TransferJsonOther { String event; }

class TransferJsonEventParser {
static TransferJsonEvent? parse(Map<String, dynamic> msg);
}

class TransferJsonTransferCompletePolicy {
static bool looksLikeSessionComplete({...});
static bool shouldIgnoreEmptyTransferComplete({...});
}

10.2 AT 传输​

AtTransport​
class AtTransport {
final BluetoothCharacteristic commandRx;
final BluetoothCharacteristic responseTx;
final BluetoothCharacteristic fileData;
final MtuManager mtu;

AtTransport({
required BluetoothCharacteristic commandRx,
required BluetoothCharacteristic responseTx,
required BluetoothCharacteristic fileData,
required MtuManager mtu,
});

Stream<List<int>> get responseNotifyBytes;
Stream<List<int>> get fileDataBytes;
Stream<Map<String, dynamic>> get jsonMessages;

Future<void> setFileDataNotify(bool enabled, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 2),
});

Future<Map<String, dynamic>> send(
String atCommand, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
bool withoutResponse = false,
Duration interChunkDelay = const Duration(milliseconds: 16),
});

Future<void> writeCommandOnly(
String atCommand, {
bool withoutResponse = false,
Duration interChunkDelay = const Duration(milliseconds: 16),
});

static bool isStopAckShape(Map<String, dynamic> m);
static bool looksLikeGstatOkReply(Map<String, dynamic> m);
}
JsonObjectFramer​
class JsonObjectFramer {
Iterable<String> feed(String chunk);
}

10.3 会话 / 录制​

RecordingSession​

高级录制 + 设备管理 API。

class RecordingSession {
final SenseCraftVoiceConnection connection;
final AtTransport at;

RecordingSession({required this.connection, required this.at});

String? get activeSessionId;
Stream<DeviceEvent> get deviceEvents;

// Recording control
Future<RecordingStartInfo> start({
RecordingMode mode = RecordingMode.normal,
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<RecordingStopInfo> stop({
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
});

Future<RecordingControlInfo> pause({
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<RecordingControlInfo> resume({
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<void> cancel();

// Device info
Future<DeviceStatus> getStatus({
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<DeviceRuntimeInfo> readRuntimeInfo({
Duration versionTimeout = const Duration(seconds: 5),
Duration timeTimeout = const Duration(seconds: 4),
Duration statusTimeout = const Duration(seconds: 4),
Duration pairTimeout = const Duration(seconds: 6),
});

Future<bool> syncDeviceTime({
DateTime? time,
Duration timeout = const Duration(seconds: 4),
Duration minInterval = Duration.zero,
bool force = false,
});

Future<bool> resetPairing({
Duration timeout = const Duration(seconds: 6),
});

static const int userDeviceNameMaxBytes = 32;
static const String userDeviceNameClearToken = 'CLEAR';
static bool isValidUserDeviceName(String name);

Future<String> getUserDeviceName({
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<void> setUserDeviceName(
String? name, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

// Bookmarks & file listing
Future<DeviceBookmarkMarkResult> mark({
String? note,
Duration timeout = const Duration(seconds: 10),
});

Future<List<DeviceFileMeta>> listFiles({
String? sessionId,
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
});

Future<List<DeviceFileMeta>> listAllFiles({
int perPage = 10,
int maxPages = 100,
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
});

Future<List<DeviceBookmark>> listBookmarks({
required String sessionId,
int perPage = 10,
int maxPages = 100,
Duration timeout = const Duration(seconds: 6),
});

// Session management
Future<bool> deleteSession({
required String sessionId,
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
});

Future<bool> purgeSessions({
Duration timeout = const Duration(seconds: 10),
}) async { /* AT+PURGE */ }

Future<bool> factoryReset({
Duration timeout = const Duration(seconds: 10),
}) async { /* AT+FACTORY=confirm */ }

// BLE download
Stream<DownloadEvent> download({
required String sessionId,
String? startFile,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy = const DownloadStartRetryPolicy(),
});

Future<DownloadSessionResult> downloadToDirectory({
required String sessionId,
required String directory,
String? startFile,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy =
const DownloadStartRetryPolicy.resilient(),
bool createDirectory = true,
bool verifyCrc = true,
});

Future<DownloadSessionResult> downloadToDirectoryWithResume({
required String sessionId,
required String directory,
String? startFile,
int dbReceivedBytes = 0,
int maxAttempts = 3,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy =
const DownloadStartRetryPolicy.resilient(),
bool createDirectory = true,
bool verifyCrc = true,
Duration retryDelay = const Duration(milliseconds: 600),
});

Future<DownloadMergeResult> downloadMergeAndMaybeDeleteSession({
required String sessionId,
required String directory,
String? startFile,
int dbReceivedBytes = 0,
int maxAttempts = 3,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy =
const DownloadStartRetryPolicy.resilient(),
bool createDirectory = true,
bool verifyCrc = true,
Duration retryDelay = const Duration(milliseconds: 600),
String? mergedPath,
bool deleteRemoteSessionAfterMerge = false,
bool deleteLocalPartsAfterMerge = false,
});

Future<DownloadFinalizeResult> downloadMergeFetchBookmarksAndMaybeDeleteSession({
required String sessionId,
required String directory,
String? startFile,
int dbReceivedBytes = 0,
int maxAttempts = 3,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy =
const DownloadStartRetryPolicy.resilient(),
bool createDirectory = true,
bool verifyCrc = true,
Duration retryDelay = const Duration(milliseconds: 600),
String? mergedPath,
bool deleteRemoteSessionAfterMerge = false,
bool deleteLocalPartsAfterMerge = false,
bool saveBookmarksJson = true,
String? bookmarksPath,
int bookmarksPerPage = 10,
int bookmarksMaxPages = 100,
Duration bookmarksTimeout = const Duration(seconds: 6),
});

Future<bool> deleteSessionAfterLocalVerification({
required String sessionId,
required String mergedPath,
int? expectedBytes,
int? verifiedBytes,
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
Duration statusTimeout = const Duration(seconds: 5),
double minCompletionRatio = 0.95,
});

// Static helpers
static int? canonicalTransferExpectedBytes({int? dbExpected, required int transferredTotal});
static bool localMergedFileCompleteForDelete({
required int actualSize, int? expectedBytes, int? verifiedBytes,
double minCompletionRatio = 0.95,
});
static String bookmarksSidecarPathForMergedFile(String mergedPath);
static Future<String> writeBookmarksJsonSidecar({
required String path, required List<DeviceBookmark> bookmarks,
});
}
录制结果模型​
class RecordingStartInfo {
final String sessionId;
final RecordingMode? mode;
final Map<String, dynamic> raw;
}

class RecordingStopInfo {
final String? sessionId;
final int? durationSeconds;
final int? fileCount;
final Map<String, dynamic> raw;
}

class RecordingControlInfo {
final String? sessionId;
final int? durationSeconds;
final Map<String, dynamic> raw;
factory RecordingControlInfo.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
}
下载事件和结果模型​
sealed class DownloadEvent {}
class DownloadStarted { String sessionId; int? totalFiles; int? totalBytes; }
class DownloadFileStarted { String filename; int fileSize; }
class DownloadFileProgress { String filename; int received; int total; }
class DownloadFileCompleted { String filename; Uint8List bytes; int crc32; }
class DownloadTransferDone { String sessionId; int fileCount; }

enum DownloadStartFailureKind { sessionNotFound, transferBusy, other }

class DownloadStartRetryPolicy {
final int maxAttempts; // >= 1
final Duration retryDelay;
final bool retrySessionNotFound;
final bool cancelBusyTransfer;
final bool skipCancelWhenDeviceRecording;
final Duration cancelTimeout;
final Duration cancelSettleDelay;
final Duration statusTimeout;

const DownloadStartRetryPolicy({...});
const DownloadStartRetryPolicy.resilient({
this.maxAttempts = 4,
this.cancelBusyTransfer = true,
...
});
bool shouldRetry(DownloadStartFailureKind kind);
}

class DownloadedFileArtifact { String filename; String path; int sizeBytes; int crc32; }
class DownloadSessionResult {
String sessionId; String directory; int? totalFiles; int? totalBytes;
int completedFiles; int completedBytes; DownloadTransferDone? transferDone;
List<DownloadedFileArtifact> files;
bool get isComplete;
}
class DownloadMergeResult {
DownloadSessionResult download; String mergedPath; int mergedBytes;
bool deletedRemoteSession; bool deletedLocalParts;
}
class DownloadFinalizeResult {
DownloadMergeResult merge; List<DeviceBookmark> bookmarks;
String? bookmarksPath; bool bookmarksSaved;
String get mergedPath; int get mergedBytes;
bool get deletedRemoteSession; bool get deletedLocalParts;
}

RecordingException​

class RecordingException implements Exception {
final String message;
final Map<String, dynamic>? raw;
final String? code;
const RecordingException(this.message, {this.raw, this.code});
}

10.4 Wi‑Fi 热点与传输​

WifiHotspotConnector​
class WifiHotspotConnector {
final AtTransport at;

WifiHotspotConnector({required AtTransport at});

Future<WifiHotspotInfo> queryStatus();
Future<WifiHotspotInfo> enable();
Future<void> disable();
Future<bool> connectToHotspot(WifiHotspotInfo info);
Future<void> disconnectFromHotspot(WifiHotspotInfo info);
Future<void> forceWifiUsage(bool force);
}
WifiTransferClient​
typedef WifiTransferProgress = void Function(int received, int total);
typedef WifiPingResult = ({bool ok, bool networkUnreachable});

class WifiTransferClient {
final WifiHotspotInfo hotspot;

WifiTransferClient(WifiHotspotInfo hotspot);

Future<bool> ping();
Future<WifiPingResult> pingDetailed();

Future<int> downloadSession({
required String sessionId,
required String sessionDir,
String? startFile,
WifiTransferProgress? onFileProgress,
void Function(int fileIndex, int totalFiles, int overallBytes)? onOverallProgress,
bool Function()? shouldCancel,
});

void dispose();
}
ClipUdpSyncClient​
const int udpFrameData = 0x01;
const int udpFrameFileAck = 0x03;
const int udpFrameFileStart = 0x10;
const int udpFrameFileEnd = 0x11;
const int udpFrameTransferDone = 0x12;
const int udpFrameAtResp = 0x20;
const int udpFrameHeartbeat = 0x30;

class ClipUdpSyncClient {
ClipUdpSyncClient({Duration receiveTimeout = const Duration(seconds: 5)});

bool get isConnected;
bool get lastFailureUnreachable;

Future<void> connect(String host, int port);
Future<Map<String, dynamic>> sendAtCommand(String command, {
Duration? timeout,
int maxSkips = 64,
});
Future<bool> ping();

Future<int> downloadSession({
required String sessionId,
required String sessionDir,
String? startFile,
bool Function()? shouldCancel,
void Function(String currentFile, int filesDone, int totalFiles,
int receivedBytes, int? totalBytes)? onProgress,
});
}
WifiFastSyncSession​
enum WifiBleFallbackReason { phoneWifiDisconnected, phoneOnOtherWifi, transferFailed }
enum WifiVerifyFailureKind { networkUnreachable, timedOut }

class WifiVerifyFailure implements Exception {
WifiVerifyFailureKind kind;
WifiHotspotInfo hotspot;
}

class WifiBatchItem {
String recordingId; String sessionId; String sessionDir;
int? expectedBytes; String? startFile; int resumeByteOffset;
}

typedef WifiBatchResolveStartFile = Future<String?> Function(String recordingId, String sessionId);

class WifiFastSyncBatchResult {
int succeeded; int failed; bool userCancelled; bool abortedForRecording;
WifiBleFallbackReason? bleFallbackReason; WifiHotspotInfo? fallbackHotspot;
bool get shouldFallBackToBle;
bool get isOverallSuccess;
}

class WifiFastSyncSession {
final AtTransport at;

WifiFastSyncSession({required AtTransport at});

WifiHotspotInfo? get hotspot;
WifiTransferClient? get transferClient;
WifiHotspotConnector? get connector;
bool get isPrepared;

Future<void> forceWifiUsage(bool force);
Future<WifiHotspotInfo> enableHotspot();
Future<bool> connectPhone();
Future<WifiHotspotInfo> prepare({bool joinPhone = true, bool requirePhoneJoin = false});
Future<void> teardown({bool disconnectPhone = true, bool disableHotspot = true});

Future<WifiFastSyncBatchResult> downloadBatch({
required List<WifiBatchItem> items,
WifiBatchResolveStartFile? resolveStartFile,
bool joinPhone = true,
bool requirePhoneJoin = false,
bool disconnectPhoneAfter = true,
bool disableHotspotAfter = true,
});

Future<int> downloadSession({
required String sessionId,
required String sessionDir,
String? startFile,
WifiTransferProgress? onFileProgress,
void Function(int fileIndex, int totalFiles, int overallBytes)? onOverallProgress,
bool Function()? shouldCancel,
bool disableHotspotAfter = true,
bool disconnectPhoneAfter = true,
});
}
Wi‑Fi 网络辅助工具​
bool isDeviceApNetworkUnreachable(Object error);
bool isWifiUdpTransientSocketError(Object error);
bool isWifiApReachabilitySocketNoise(Object error, {StackTrace? stackTrace});

10.5 OTA 固件更新​

OtaFirmwareProcessor​
class OtaFirmwareException implements Exception {
final String message;
}

class OtaFirmwareProcessor {
static Future<List<Image>> processZip(Uint8List zipData);
static Future<List<Image>> processBin(Uint8List binData);
static Future<List<Image>> processFile(File file);

@visibleForTesting
static void validateManifestFileEntry({
required String fileName,
required Uint8List data,
required Map<String, dynamic> entry,
});
}

Note: Image is mcumgr.Image from the mcumgr_flutter package.

OtaSession​
enum OtaPhase { idle, preparing, uploading, validating, resetting, success, failed, cancelled }

class OtaProgress {
OtaPhase phase;
double progress; // 0.0..1.0
int bytesSent;
int totalBytes;
String message;
}

class OtaSession {
final String deviceId;

OtaSession({required String deviceId});

Stream<OtaProgress> get events;
OtaPhase get phase;
Object? get lastError;
StackTrace? get lastStackTrace;

Future<bool> upgrade(
File firmwareFile, {
FirmwareUpgradeConfiguration? configuration,
});

Future<bool> upgradeImages(
List<Image> images, {
FirmwareUpgradeConfiguration? configuration,
});

Future<void> cancel();
Future<void> dispose();
}

10.6 模型与实用工具​

模型​
enum RecordingMode { normal, enhanced }

class Device {
String id; String name; String? sn; String model;
int? batteryPercent; RecordingMode recordingMode; String? firmwareVersion;
bool hasFirmwareUpdate; bool isOnline; DateTime? lastSeen;
DateTime createdAt; DateTime updatedAt;
}

class DeviceFileMeta {
String deviceId; String path; String name;
int sizeBytes; int durationSeconds; int bookmarkCount; DateTime? createdAt;
String get recordingId; // "${deviceId}_$path"
}

class WifiHotspotInfo {
bool enabled; String ssid; String password; String ip; int port; int? channel;
String get baseUrl; // "http://$ip:$port"
bool get isValid;
factory WifiHotspotInfo.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
}

class DeviceBookmark {
int offsetSeconds; String note; Map<String, dynamic> raw;
Map<String, dynamic> toJson();
factory DeviceBookmark.fromJson(Map<String, dynamic> raw, {String? defaultSessionId});
}

class DeviceBookmarkMeta {
String? sessionId; int? markCount; int? offsetSeconds; String? note;
Map<String, dynamic> raw;
}

class DeviceBookmarkMarkResult {
bool ok; String? sessionId; int? markCount; int? offsetSeconds;
Map<String, dynamic> raw;
}

class DeviceTimeInfo {
int? unixSeconds; DateTime? date; Map<String, dynamic> raw;
factory DeviceTimeInfo.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
}
设备状态与事件​
class DeviceStatus {
String state; bool isRecording; String? sessionId;
int? batteryPercent; bool? isCharging; int? freeSpaceBytes;
int? bitrate; RecordingMode? recordingMode; int? recordingSeconds;
String? firmwareVersion; Map<String, dynamic> raw;
factory DeviceStatus.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
}

class DeviceRuntimeInfo {
String? firmwareVersion; Object? rawDeviceTime; DateTime? deviceTime;
DeviceStatus? status; String? pairStatus; String? pairAddress;
Map<String, dynamic>? versionReply; Map<String, dynamic>? timeReply;
Map<String, dynamic>? statusReply; Map<String, dynamic>? pairReply;

String? get state; bool? get isRecording; String? get sessionId;
int? get batteryPercent; String? get formattedDeviceTime; bool get hasAnyData;
}

enum DeviceRecordingState { idle, recording, paused, transmitting, wifiSync, error, unknown }
extension DeviceRecordingStateX {
String? get id; // stable lowercase string
static DeviceRecordingState parse(Object? raw);
}

sealed class DeviceEvent {
Map<String, dynamic> raw;
}
class DeviceRecordingStateEvent { DeviceRecordingState state; String? sessionId; int? durationSeconds; RecordingMode? mode; }
class DeviceBookmarkEvent { String? sessionId; int? markCount; int? offsetSeconds; String? note; }
class DeviceBatteryLowEvent { int? level; }
class DeviceStorageLowEvent { int? freeMb; }
class DeviceErrorEvent { int? code; String? message; }
class DeviceConnectedEvent { String? address; }
class DeviceDisconnectedEvent { String? reason; }
class DeviceUnknownEvent { String name; }

DeviceEvent? parseDeviceEvent(Map<String, dynamic> msg);
String? formatDeviceAtTime(Object? raw);
DateTime? parseDeviceAtTime(Object? raw);
会话恢复/合并辅助工具​
int? partNumberFromSessionOpusFilename(String name);
int compareSessionOpusPartFilename(String a, String b);
bool isCanonicalCompleteSessionOpusSlice(String filename);

class SessionOpusSliceInventory {
List<File> orderedCompleteSlices; List<int> missingIndices;
int maxIndex; List<File> allArtifacts; List<int> duplicateIndices;
}

SessionOpusSliceInventory inventorySessionOpusParts(List<File> nonEmptyParts);

Future<File?> mergeSessionOpusPartFiles(
List<File> parts, String mergedPath, {bool Function()? shouldCancel, void Function(int)? onProgress});

Future<File?> mergeSessionOpusPartsInDirectory(
String sessionDirPath, String mergedPath, {bool Function()? shouldCancel, void Function(int)? onProgress});

Future<int> sumCompleteSessionOpusSliceBytes(String sessionDirPath);
Future<int> sumSessionOpusPartBytes(String sessionDirPath);

class SessionResumeMarkers {
String? startFile; int resumeByteOffset; int resumeFileIndex;
}

int resumeFileIndexFromStartFile(String? startFile);
Future<int> resolveResumeByteFloor({required String sessionDirPath, int dbReceivedBytes = 0});
Future<SessionResumeMarkers> resolveSessionResumeMarkers({
required String sessionDirPath, String? startFile, int dbReceivedBytes = 0,
});
Future<String?> resolveSessionResumeStartFile({
required String sessionDirPath, String? preferredStartFile,
});
实用工具​
// SdkLog logger facade
class SdkLog {
static void bind(void Function(SdkLogLevel level, String message, Object? error, StackTrace? stackTrace)? handler);
static void d(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
static void i(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
static void w(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
static void e(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
}

enum SdkLogLevel { debug, info, warning, error }

// CRC32
const int kSessionOpusMergeBufferBytes = 1024 * 1024;
const int kSessionOpusMergeProgressEveryBytes = 4 * 1024 * 1024;

// Transfer progress helpers (in transfer_progress.dart)
// - wifiAligned / uncappedRatio / branchLabel / sessionTransferBytesComplete

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...