Skip to main content

reSpeaker 常见问题中心

此中心汇总了 reSpeaker 系列产品级别的已验证解答。每个问题都会发布在对应产品的常见问题页面上,并与当前官方信息进行核对,每条答案中的 Last verified 日期表示其最近一次审核时间。

如何使用此常见问题中心​

  1. 在搜索框中输入产品名称、SKU、错误信息或功能关键词。
  2. 不确定该用哪个关键词?先选择一个产品,然后选择一个领域,例如 Connectivity 或 Firmware。
  3. 点击某条结果即可跳转到该产品常见问题页面上的对应问题。
  4. 在按照步骤操作前,请先查看 Applies to、固件模式以及 Last verified 字段。
  5. 如果问题仍未解决,请在联系技术支持前准备好产品型号、SKU、固件版本、主机系统以及最小可复现步骤。

请在浏览器中启用 JavaScript 以使用全文搜索和筛选功能。此静态列表始终可用。

reSpeaker XVF3800 USB 4-Mic Array

reSpeaker Flex

reSpeaker Lite

reSpeaker XVF3000

reSpeaker 2-Mics Pi HAT V2.0

reSpeaker Clip

产品常见问题页面​

仍然需要帮助?​

Loading Comments...