Skip to main content

reSpeaker Flex 常见问题

本页面包含针对 reSpeaker Flex 的已验证解答。每个解答都会说明适用的产品版本和固件模式(以及)适用的固件模式,以及最后一次根据当前官方资料验证的日期。

在开始之前​

  • 确认设备正在运行的精确产品版本以及固件模式(USB 或 I2S)。
  • 在执行特定版本步骤之前,检查当前固件版本。
  • 本页上的解答最后一次验证时间为 2026-08-31;如果你在此之后阅读,请重新核对链接的官方资料。

文档与使用​

在哪里可以下载 ReSpeaker Flex 的 2D 和 3D 机械文件?​

适用范围: 将 ReSpeaker Flex XVF3800 核心板与 Linear-4 或 Circular-4 麦克风阵列进行机械集成

最后验证时间: 2026-09-01

使用官方的 Flex 资源(Resources)部分。该部分提供 Circular-4 阵列、Linear-4 阵列以及核心板的 DXF 和 STEP 文件;根据要集成的硬件选择对应几何结构的文件。

前提条件:

  • 设计中所使用的精确麦克风几何结构
  • 支持 DXF 和 STEP 的 CAD 软件
  • 用于版本和配合检查的实物硬件
  1. 打开当前 Flex 入门页面中的 Resources 部分。
  2. 下载与 Linear-4 或 Circular-4 匹配的 DXF 和 STEP 文件,以及核心板文件。
  3. 将这些文件导入 CAD 工具,并将安装孔、连接器位置和阵列几何结构与实物进行比对验证。
  4. 保持 Circular-4 和 Linear-4 模型分开;它们是不同的机械布局。

成功标准:

  • 选定的 DXF 和 STEP 文件能够成功导入
  • 模型与设计中使用的阵列几何结构以及实际安装和连接器特征相匹配

注意:

  • 公开文件本身并不能验证机壳声学特性、制造公差或自定义 45 度麦克风安装。

参考资料:

如何验证 ReSpeaker Flex 与 XIAO ESP32S3 之间的全双工 I2S?​

适用范围: 使用嵌入式 I2S 通路的 ReSpeaker Flex XVF3800 Linear-4 或 Circular-4 搭配 XIAO ESP32S3

最后验证时间: 2026-09-01

使用与几何结构匹配的 16 kHz I2S 固件运行官方 Flex I2S 测试。该示例会以收发模式打开 XIAO 的 I2S 外设,写入 440 Hz 测试信号,读取麦克风采样,并在接收通路通过其文档规定的采样计数检查时打印 I2S RX PASS!。

前提条件:

  • 与 Linear-4 或 Circular-4 几何结构匹配的官方 16 kHz I2S 镜像
  • 已为 XIAO ESP32S3 配置好的 Arduino IDE
  • 当前官方 Flex I2S 测试所需的依赖项
  1. 确认 Flex 上的 XMOS 正在为所连接麦克风几何结构运行官方 16 kHz I2S 镜像。
  2. 打开当前的 ReSpeaker Flex 搭配 XIAO ESP32S3 I2S 测试页面,并通过 XIAO 的 USB 端口上传其中的示例。
  3. 以 115200 波特率打开串口监视器,让第一次和可选的第二次接收检查完成。
  4. 确认测试报告的有效采样数大于 16,000,并打印 I2S RX PASS!。
  5. 若要进行可听见的录音-存储-回放检查,在链路测试通过后运行单独的官方 16 kHz 录音与回放示例。

成功标准:

  • I2S 外设初始化时没有报错
  • 官方测试打印 I2S RX PASS!
  • 可选的录音与回放示例能够采集并回放一小段音频缓冲区

注意:

  • 此测试验证的是文档中描述的数字发送和接收通路;它不能证明唤醒词阈值、声学回声消除性能或扬声器与机壳的兼容性。
  • 不要在 48 kHz 固件配置上不加修改地运行 16 kHz 示例。

参考资料:

连接与检测​

为什么 ReSpeaker Flex 控制脚本会报告 No device found?​

适用范围: ReSpeaker Flex XVF3800 Linear-4 和 Circular-4 通过 USB 控制连接到 Windows、Linux 或 macOS 主机

最后验证时间: 2026-08-31

当前官方 Flex Python 脚本支持 Flex 的 USB 控制。No device found 表示其 USB 扫描未找到任何与厂商 ID 0x2886 以及任意可选 PID 过滤条件匹配的设备;这并不意味着 Flex 不受支持。请检查 XMOS USB 端口、依赖项、固件模式以及与几何结构对应的 USB 镜像。

前提条件:

  • 官方 ReSpeaker Flex 仓库中的当前版本 python_control/xvf_host.py
  • Python 3.6 或更高版本、pyusb,以及平台的 libusb 支持;当前脚本在 Windows 上还需要 libusb-package
  • 一根已知良好的 USB 数据线,连接到靠近 RST 按钮的 XMOS USB-C 端口
  1. 将主机连接到靠近 RST 按钮的 Flex XMOS USB-C 端口,而不是 XIAO 的 USB 端口,并确认主机检测到一个 USB 设备。
  2. 安装 Flex 指南中记录的依赖项。使用 python -m pip install pyusb;在 Windows 上还需安装 libusb-package,在 Linux 或 macOS 上则需确保系统已提供 libusb 库。
  3. 在当前 Flex 仓库中运行 python python_control/xvf_host.py VERSION,不要强制使用旧 PID。当前脚本在省略 --pid 时会在所有 PID 中搜索 VID 0x2886。
  4. 如果仍未找到设备,并且开发板可能正在运行 I2S 或错误固件,请断电,按住 Boot 按钮,重新上电,并使用 dfu-util -l 确认两个 DFU 分区(在 Linux 上使用 sudo)。
  5. 使用 dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/firmware.bin 刷写当前 Flex USB 镜像。选择以 respeaker_flex_usb_c 开头的文件用于 Circular-4,或以 respeaker_flex_usb_l 开头的文件用于 Linear-4,并从当前官方目录中选择所需的采样率/通道配置。
  6. 开发板重启后,再次运行 VERSION 命令。

成功标准:

  • 脚本打印带有 ReSpeaker VID/PID 的 Connected device
  • VERSION 命令返回 Flex 固件版本

注意:

  • 不要再使用“只有旧款 XVF3800 USB 产品支持主机控制”的过时结论;官方 Flex 文档和代码现在已经提供了针对 Flex 的 USB 工具。
  • Flex 的安全模式(Safe Mode)使用 Boot 按钮。当正常 USB 固件缺失或无响应时,它支持通过 USB 进行 DFU 恢复。
  • 当前官方固件目录提供带几何编码的 v1.0.3 镜像:c 表示 Circular-4,l 表示 Linear-4。切勿刷写与几何结构不匹配的镜像。

参考资料:

硬件问题​

ReSpeaker Flex 麦克风阵列所使用的 FPC 线缆规格是什么?​

适用范围: ReSpeaker Flex 核心板与 Linear-4 或 Circular-4 阵列之间的麦克风阵列连接

最后验证时间: 2026-09-01

官方 Flex 指南记录了一个带防呆键的 24 针、0.5 mm 间距 FPC 接口,以及产品随附的一根 20 cm 软排线。除针数和间距外,还需匹配接触面方向和两端结构;公开指南并未对可反复动态弯折的通用线缆进行资质认证。

前提条件:

  • 随附线缆,或一根其完整机械接触方向已与两个连接器逐项确认的替换线缆
  • 已从 Flex 核心板上移除电源
  1. 打开每个 FPC 连接器上的锁扣。
  2. 分辨线缆的裸露接触面一侧和加固片一侧。
  3. 将线缆插入,使其裸露接触面朝向每个连接器内部的金属触点,然后在不施加过大力量的情况下关闭两个锁扣。
  4. 给开发板上电,并在装入机壳前使用官方采集或 I2S 测试验证麦克风阵列连接。

成功标准:

  • 线缆完全插入到位,两个锁扣均可在不施力的情况下闭合
  • 在所选官方测试中,连接的阵列能够产生有效的采集数据

注意:

  • 当前公开页面未单独给出接触端厚度、同侧/异侧接触形式的采购编码,或反复弯折循环寿命等级。
  • 不要声称所有 24 针、0.5 mm 间距线缆都可以互换或适用于持续运动场景。

参考资料:

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...