Skip to main content

在 reSpeaker 上构建 ROS2 语音流水线

介绍​

pir

本项目使用 reSpeaker 麦克风阵列和 ROS2,将你的语音转换为 TurtleSim 控制。说出 “Hey Jarvis” 加上一条指令,Jarvis 会录制音频,使用 Groq Whisper 转写,使用 Groq LLaMA 解析意图,并通过 Groq Orpheus TTS 做出语音回应。它支持前进/后退运动、角度转向、基于声源方向(DoA)的朝向调整,以及即时停止指令。系统将唤醒词检测、音频采集、ROS2 话题以及模拟器指令发布整合到一个无缝的流水线中。它针对 Ubuntu 和 ROS2 Humble 进行了快速部署设计,让语音驱动的机器人实验易于运行。

reSpeaker Flex XVF3800 CircularreSpeaker XVF3800

或

第 1 部分 — 安装 ROS2 Humble​

如果你的机器上已经安装了 ROS2 Humble,可以跳过本部分。 通过运行:ros2 --version 进行检查

1.1 设置 ROS2 的 apt 软件源

# Make sure your system is up to date
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Install required tools
sudo apt install -y software-properties-common curl

# Add the ROS2 GPG key
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key \
-o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

# Add the ROS2 repository to your sources
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] \
http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

1.2 安装 ROS2 Humble Desktop

sudo apt update
sudo apt install -y ros-humble-desktop

desktop 版本包含 TurtleSim、RViz 以及你所需的全部工具。 下载大小约为 1 GB —— 可能需要几分钟时间。

1.3 安装构建工具

sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions python3-rosdep

1.4 在每个终端中自动 source ROS2

echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

1.5 验证安装

ros2 --version
# Expected output: ros2 cli version 0.18.x (or similar)

然后测试 TurtleSim 以确认一切正常工作:

# Terminal 1
ros2 run turtlesim turtlesim_node

# Terminal 2
ros2 run turtlesim turtle_teleop_key

你应该会看到一个窗口,其中有一只可以用方向键控制的乌龟。完成后在两个终端中按下 Ctrl+C。

第 2 部分 — 为设备创建 udev 规则​

创建一个新的 udev 规则,以确保 reSpeaker USB Mic Array 拥有正确的权限:

sudo nano /etc/udev/rules.d/50-respeaker.rules

在文件中添加以下几行:

# ReSpeaker USB Mic Array
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2886", ATTR{idProduct}=="0018", MODE="0666", GROUP="plugdev"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2886", ATTR{idProduct}=="001a", MODE="0666", GROUP="plugdev"

重新加载 udev 规则并重启服务

重新加载 udev 规则并重启服务,使更改生效:

sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
sudo service udev restart

拔下并重新插入你的 reSpeaker USB Mic Array 以应用新规则。


第 3 部分 — 获取 Groq API Key​

本项目使用 Groq 的免费云 API 来完成:

  • Whisper — 语音转文本
  • LLaMA 3 — 理解你的指令
  • Orpheus — Jarvis 的语音回复
  1. 访问 console.groq.com 并创建一个免费账号
  2. 点击左侧边栏中的 API Keys
  3. 点击 Create API Key,给它起一个名字(例如 "jarvis"),并复制它
  4. 将它保存在安全的位置 —— 稍后你会把它粘贴到 config.env 中

Groq 的免费套餐足以满足开发和测试需求。 开始使用不需要信用卡。


第 4 部分 — 安装 Python 依赖(系统范围)​

重要: 不要为本项目使用虚拟环境。 ROS2 使用系统 Python,无法看到安装在 venv 中的包。 我们使用 --break-system-packages 安装所有内容,以便让 ROS2 节点可以使用它们。

pip install \
groq \
openwakeword \
pyaudio \
numpy<2 \
python-dotenv \
pyusb \

下载 “Hey Jarvis” 唤醒词模型

python3 -c "import openwakeword; openwakeword.utils.download_models()"

这会将预训练模型下载到 ~/.openwakeword/。大约需要 30 秒。

安装 PortAudio(PyAudio 所需)

sudo apt install -y portaudio19-dev python3-pyaudio

第 5 部分 — 创建你的 ROS2 工作空间​

如果你已经有 ~/ros2_ws 工作空间,请跳到第 6 部分。

# Create the workspace directory
mkdir -p ~/ros2_ws/src
cd ~/ros2_ws

# Build the empty workspace to set it up
colcon build

# Source it and add to .bashrc so it loads automatically
echo "source ~/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

第 6 部分 — 克隆并配置项目​

6.1 克隆仓库

如果你使用的是 Flex

cd ~/ros2_ws/src
git clone https://github.com/KasunThushara/ros_voice_controller_flex.git my_robot_controller

如果你使用的是 XVF3800

cd ~/ros2_ws/src
git clone https://github.com/KasunThushara/ros_voice_controller.git my_robot_controller

你的工作空间现在应该看起来像这样:

~/ros2_ws/
└── src/
└── my_robot_controller/
├── my_robot_controller/
│ ├── voice_node.py
│ ├── rotate_doa.py
│ ├── wakeword.py
│ └── ...
├── launch/
│ └── jarvis.launch.py
└── config.env.example

6.2 创建你的配置文件

cd ~/ros2_ws/src/my_robot_controller
cp config.env.example config.env
nano config.env

打开该文件并填写你的参数值:

# ── Groq API (required) ────────────────────────────────
GROQ_API_KEY=gsk_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ← paste your key here

# ── Microphone ─────────────────────────────────────────
MIC_INDEX=1 ← find the correct number in Step 6.3 below
WAKEWORD_THRESHOLD=0.5
WAKEWORD_COOLDOWN=2

# ── Recording ──────────────────────────────────────────
RECORDING_SECONDS=4
SAMPLE_RATE=16000

# ── Models ─────────────────────────────────────────────
WAKEWORD_MODEL=hey jarvis
LLM_MODEL=llama-3.1-8b-instant
STT_MODEL=whisper-large-v3-turbo
TTS_MODEL=canopylabs/orpheus-v1-english
TTS_VOICE=autumn

使用 Ctrl+O、Enter、Ctrl+X 保存。

6.3 找到正确的 MIC_INDEX

运行这个辅助脚本来列出所有音频输入设备:

python3 -c "
import pyaudio
p = pyaudio.PyAudio()
print('\nAvailable INPUT devices:\n')
for i in range(p.get_device_count()):
d = p.get_device_info_by_index(i)
if d['maxInputChannels'] > 0:
print(f' [{i}] {d[\"name\"]}')
print(f' channels={int(d[\"maxInputChannels\"])} rate={int(d[\"defaultSampleRate\"])}Hz')
p.terminate()
"

示例输出:

Available INPUT devices:

[0] HDA Intel PCH: ALC897 Analog
channels=2 rate=44100Hz

[1] reSpeaker Flex XVF3800
channels=6 rate=16000Hz ← this is the one you want

[2] USB PnP Sound Device
channels=2 rate=16000Hz

找到包含 reSpeaker Flex 或 reSpeaker Flex XVF3800 的那一行。记下方括号中的数字 —— 这就是你的 MIC_INDEX。在 config.env 中用该数字进行更新。


第 7 部分 — 构建软件包​

cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select my_robot_controller
source ~/.bashrc

预期输出:

Starting >>> my_robot_controller
Finished <<< my_robot_controller [3.2s]

Summary: 1 package finished [3.5s]

每次更改任何 Python 文件时,你都必须运行 colcon build 并执行 source ~/.bashrc。


第 8 部分 — 运行项目​

ros2 launch my_robot_controller jarvis.launch.py

你应该会看到三个进程启动:

[turtlesim_node-1]   [INFO] Spawning turtle [turtle1] at x=[5.54], y=[5.54]
[angle_controller-2] [INFO] AngleController ready — listening on /target_angle
[voice_command-3] [INFO] reSpeaker Flex XVF3800 found — DoA ready
[voice_command-3] [WakeWord] Listening on device 1 (6ch → mono) for 'hey jarvis' ...
[voice_command-3] [INFO] Jarvis is listening ...

会弹出一个窗口显示小海龟。现在说:

"Hey Jarvis, move forward"

Jarvis 会回复 “Moving forward!”,然后小海龟会移动。


pir

语音指令参考​

说这句会发生什么
"Hey Jarvis, move forward"小海龟向前移动 1 步
"Hey Jarvis, move backward"小海龟向后移动 1 步
"Hey Jarvis, turn left"小海龟向左旋转 90°
"Hey Jarvis, turn left 45"小海龟向左旋转 45°
"Hey Jarvis, turn right"小海龟向右旋转 90°
"Hey Jarvis, turn right 30 degrees"小海龟向右旋转 30°
"Hey Jarvis, turn to my direction"小海龟朝向你的声音方向(DoA)
"Hey Jarvis, face me"同上
"Hey Jarvis, turn to 90"小海龟旋转到绝对 90°
"Hey Jarvis, face 180 degrees"小海龟旋转到绝对 180°
"Hey Jarvis, spin around"小海龟做一次完整的 360° 旋转
"Hey Jarvis, do a 360"同上
"Hey Jarvis, stop"小海龟立即停止

项目文件结构​

my_robot_controller/
│
├── my_robot_controller/ # Python package (ROS2 nodes)
│ ├── __init__.py
│ ├── voice_node.py # Main voice pipeline node
│ ├── rotate_doa.py # PID angle controller node
│ ├── wakeword.py # Wake word detection (openwakeword)
│ ├── audio_recorder.py # Mic recording after wake word
│ ├── stt.py # Speech-to-text (Groq Whisper)
│ ├── llm.py # Intent parsing (Groq LLaMA)
│ ├── tts.py # Text-to-speech (Groq Orpheus)
│ └── config.py # Loads settings from config.env
│
├── launch/
│ └── jarvis.launch.py # Starts all 3 nodes together
│
├── config.env # Your secrets (not in git)
├── config.env.example # Template — copy to config.env
├── package.xml
└── setup.py

节点如何连接​

reSpeaker Flex (USB)
│
├── [voice_command node]
│ openwakeword → Groq Whisper → Groq LLaMA → Groq Orpheus
│ │ │
│ │ publishes /target_angle (Float32) │ speaks reply
│ │ publishes /turtle1/cmd_vel (Twist) │
│ │ ▼
│ ▼ Speaker output
└── [angle_controller node]
subscribes /target_angle
subscribes /turtle1/pose
PID control → publishes /turtle1/cmd_vel
│
▼
[turtlesim_node]

配置参考​

所有设置都保存在 config.env 中。编辑并重新构建以应用更改。

变量默认值描述
GROQ_API_KEY(required)你的 Groq API 密钥
MIC_INDEX1reSpeaker 的 PyAudio 设备索引
WAKEWORD_MODELhey jarvis唤醒词短语
WAKEWORD_THRESHOLD0.5检测灵敏度(0.0–1.0,数值越低越灵敏)
WAKEWORD_COOLDOWN2唤醒词可再次触发前的冷却时间(秒)
RECORDING_SECONDS4唤醒词触发后录音时长
SAMPLE_RATE16000音频采样率(Hz)
LLM_MODELllama-3.1-8b-instant用于意图解析的 Groq LLM 模型
STT_MODELwhisper-large-v3-turbo用于转写的 Groq Whisper 模型
TTS_MODELcanopylabs/orpheus-v1-englishGroq TTS 模型
TTS_VOICEautumn语音输出所用的声音(tara、leah、leo、dan、mia)

资源​

基于以下组件构建:

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...