Skip to main content

使用 reSpeaker 为你的 SO-ARM10x 添加语音交互

概述​

pir

LeRobot SO-ARM 语音控制器让你可以使用由 AI 驱动的自然语音指令来控制 SO-ARM100 机械臂。该系统结合了唤醒词检测、Groq Whisper 语音转文本、LLaMA 3 语言理解以及 Orpheus 文本转语音,打造出一个完全交互式的免手动机器人体验。它基于 LeRobot 框架 构建,可在 Ubuntu x86 系统和 NVIDIA Jetson 设备上运行,并使用 ReSpeaker USB 麦克风阵列进行语音输入。用户可以创建自定义的机械臂姿态、手势和对话触发器,用于构建面向科研、教育和机器人开发的智能机器人交互。

所需硬件​

SO-ARM101reComputer Super J4012
reSpeaker Flex XVF3800 CircularreSpeaker XVF3800

或

工作原理​

You speak → Wake word detected → Audio recorded → Whisper STT → LLaMA LLM → Orpheus TTS speaks back → SO-ARM100 moves

所需服务​

服务用途费用
GroqWhisper STT、LLaMA LLM、Orpheus TTS免费套餐已足够

第 1 部分 — 安装 LeRobot​

安装 Miniforge​

适用于 Jetson(ARM64):

wget https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-Linux-aarch64.sh
chmod +x Miniforge3-Linux-aarch64.sh
./Miniforge3-Linux-aarch64.sh
source ~/.bashrc

适用于 x86 Ubuntu 22.04:

wget "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh"
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh
source ~/.bashrc
conda init --all

创建 Conda 环境​

conda create -y -n lerobot python=3.12
conda activate lerobot

克隆并安装 LeRobot​

git clone https://github.com/KasunThushara/lerobot
conda install ffmpeg -c conda-forge
cd lerobot
pip install -e ".[feetech]"

第 2 部分 — 设置机械臂​

配置电机 ID​

在组装前,每个舵机都需要分配一个唯一的 ID。请按照官方指南操作: 配置电机

组装机械臂​

按照 SO-ARM100 的装配教程进行组装: 装配指南

查找 USB 端口​

插入每个机械臂,然后运行此工具来识别每个端口对应哪只机械臂:

lerobot-find-port

对每只机械臂运行一次(每次只插入一只)。记下端口路径——通常是 /dev/ttyACM0 和 /dev/ttyACM1。

校准两只机械臂​

校准会将原始电机数值映射到归一化的位置。请按照指南对主控臂和从动臂都进行校准: 校准指南

校准文件会自动保存在:

~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/<your_arm_id>.json


第 3 部分 — 设置语音控制器​

cd ~/lerobot/examples/voice_arm

安装依赖​

# System dependency required for PyAudio
sudo apt-get install -y portaudio19-dev

pip install -r requirements.txt

下载唤醒词模型​

从 openwakeword 下载预训练的 "Hey Jarvis" 模型到 ~/.openwakeword/:

python download_model.py

查找你的麦克风索引​

插入你的 reSpeaker,然后运行:

python list_mics.py

示例输出:

Available audio INPUT devices:

[0] bcm2835 Headphones (rate=44100Hz)
[1] ReSpeaker 4 Mic Array (rate=16000Hz)
[2] USB PnP Sound Device (rate=16000Hz)

记下 ReSpeaker 旁边的索引号——这就是你的 MIC_INDEX。

配置项目​

cp config.env.example config.env
nano config.env

至少需要更新以下两个值:

# Your Groq API key (required) — get one free at console.groq.com
GROQ_API_KEY=gsk_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# The number from list_mics.py
MIC_INDEX=1

第 4 部分 — 定义你的机械臂动作​

步骤 1 — 读取当前关节位置​

将机械臂手动移动到你想要保存的姿态,然后运行:

python read_positions.py

当你移动机械臂时,脚本会实时打印归一化的关节数值。当你对姿态满意时,按下 Ctrl+C,最终位置会被打印出来供你复制。

步骤 2 — 将姿态添加到 robot_arm.py​

打开 robot_arm.py 并找到 ACTION_MAP 字典。添加你的姿态:

pir

"my_custom_pose": _pose(**{
"shoulder_pan.pos": 20.0,
"shoulder_lift.pos": 40.0,
"elbow_flex.pos": 60.0,
"wrist_flex.pos": -30.0,
"gripper.pos": 80.0,
}),

对于动画手势(例如挥手),使用姿态列表——每一步之间会以 ARM_GESTURE_DELAY 作为间隔运行:

"wave_hi": [
_pose(**{"shoulder_lift.pos": -70.0, "wrist_flex.pos": 60.0, ...}),
_pose(**{"shoulder_lift.pos": -70.0, "wrist_flex.pos": -60.0, ...}),
_HOME, # return to neutral
],

步骤 3 — 在 llm.py 中更新 LLM 系统提示词​

将你的新动作添加到有效动作列表和触发规则中,这样 LLM 才能识别它:

pir

Valid actions:
my_custom_pose = describe what it does

Trigger rules:
- "your trigger phrase" → my_custom_pose

运行语音控制器​

确保你的 conda 环境已激活,然后执行:

conda activate lerobot
python pipeline.py

你应该会看到:

======================================================
SO100 Arm Voice Controller — Ready
Wake word : hey jarvis
LLM model : llama-3.1-8b-instant
STT model : whisper-large-v3-turbo
TTS voice : autumn
Arm port : /dev/ttyACM0 id='my_awesome_follower_arm'
======================================================
[WakeWord] Listening for 'hey jarvis' ...

现在说出 "Hey Jarvis",然后给出指令吧!

示例语音指令​

你说会发生什么
"Hey Jarvis, open the gripper"夹爪完全张开
"Hey Jarvis, grab it"夹爪闭合
"Hey Jarvis, go to pick up mode"机械臂移动到抓取姿态
"Hey Jarvis, can you turn around"底座旋转到侧面
"Hey Jarvis, wave at the camera"机械臂挥手,然后回到中立姿态
"Hey Jarvis, go home"所有关节回到中立位置

项目文件概览​

examples/voice_arm/
├── pipeline.py # Main entry point — orchestrates the full flow
├── robot_arm.py # SO100 arm controller — add your poses here
├── llm.py # LLM prompt — add your voice triggers here
├── wakeword.py # Listens for "Hey Jarvis" in a background thread
├── audio_recorder.py # Records audio after wake word fires
├── stt.py # Sends audio to Groq Whisper → returns text
├── tts.py # Sends reply to Groq Orpheus → plays audio
├── config.py # Loads all settings from config.env
├── config.env.example # Template — copy to config.env and fill in
├── read_positions.py # Helper: read live joint positions for tuning poses
├── list_mics.py # Helper: find your MIC_INDEX
└── download_model.py # Downloads the openwakeword model files

配置参考​

变量默认值描述
GROQ_API_KEY(required)你的 Groq API 密钥
WAKEWORD_MODELhey jarvis唤醒词短语
MIC_INDEX1PyAudio 设备索引
WAKEWORD_THRESHOLD0.5检测灵敏度(0.0–1.0)
WAKEWORD_COOLDOWN2重新触发之间的秒数
RECORDING_SECONDS3唤醒词后录音时长
LLM_MODELllama-3.1-8b-instantGroq LLM 模型
STT_MODELwhisper-large-v3-turboGroq Whisper 模型
TTS_VOICEautumn语音输出所用的声音
ARM_PORT/dev/ttyACM0跟随机械臂 USB 端口
ARM_IDmy_awesome_follower_arm机械臂 ID(需与标定文件名匹配)
ARM_MOVE_DELAY1.5姿态移动后等待的秒数
ARM_GESTURE_DELAY0.4手势序列步骤之间的秒数

故障排查​

PyAudio 安装失败 请先安装 PortAudio 系统库:

sudo apt-get install -y portaudio19-dev

唤醒词从未被触发 再次运行 list_mics.py 并确认 MIC_INDEX 与 ReSpeaker 匹配。尝试将 WAKEWORD_THRESHOLD 降低到 0.3。在距离麦克风约 1 米内清晰说话。

机械臂在接收指令后不移动 检查 ARM_PORT 是否正确(lerobot-find-port)。确认标定文件存在于 ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/<ARM_ID>.json。

机械臂移动到错误位置 ACTION_MAP 中的默认姿态值只是初始估计。运行 read_positions.py,将机械臂物理移动到期望姿态,然后将打印出的数值复制到 robot_arm.py 中。

TTS / STT 报错 仔细检查 GROQ_API_KEY 是否已在 config.env 中配置。Groq 免费层有速率限制——如果遇到错误,请在指令之间等待几秒钟。

音频可以播放但听起来失真 在 Raspberry Pi 上,通过 raspi-config → System Options → Audio 将音频输出设置为正确的设备。


致谢​

构建基于:

  • LeRobot — Hugging Face 推出的开源机器人框架
  • SO-ARM100 — Seeed Studio 推出的低成本开源机械臂
  • openwakeword — 本地唤醒词检测
  • Groq — 超高速 Whisper STT、LLaMA LLM 和 Orpheus TTS
  • ReSpeaker Flex — USB 麦克风阵列
Loading Comments...