Skip to main content

使用 Xiao ESP32S3 的 DoA 和 VAD reSpeaker Flex

介绍​

ReSpeaker Flex 是一款基于 XMOS XVF3800 的多麦克风语音处理解决方案,专为需要实时音频智能的嵌入式应用而设计。XVF3800 在内部计算语音活动检测(VAD)和到达方向(DoA),用于指示语音何时存在以及其来源方向。主控 MCU 可以通过 I2C 使用基于资源的命令直接访问这些推理结果,从而在无需在主控上处理原始音频的情况下,实现语音唤醒、声源定位和方向感知反馈等功能。

reSpeaker Flex XVF3800 线性阵列,搭配 XIAO ESP32S3 reSpeaker Flex XVF3800 环形阵列,搭配 XIAO ESP32S3
note

支持此代码的固件为 respeaker_xvf3800_i2s_master_dfu_firmware_v1.0.x_48k_test5.bin。因此请务必先烧录该固件。

Arduino 代码​

#include <Wire.h>
#include "AudioTools.h"

// ── I2C ──────────────────────────────────────────────────────────
#define XMOS_ADDR 0x2C
#define GPO_SERVICER_RESID 20 // resid
#define GPO_SERVICER_RESID_DOA 18 // cmdid — fixed from 19 to 18 (matches Python)
#define GPO_DOA_READ_NUM_BYTES 4

// ── I2S pins (XIAO ESP32S3 ↔ ReSpeaker Flex) ─────────────────────
#define I2S_BCK_PIN 8
#define I2S_WS_PIN 7
#define I2S_DATA_PIN 43 // RX from XVF3800

// ── Audio config ──────────────────────────────────────────────────
const int SAMPLE_RATE = 16000;
const int CHANNELS = 2; // stereo interleaved from XVF3800
const int BITS = 32;
const int BLOCK_SAMPLES = 512; // samples per chunk (both channels)

AudioInfo audioInfo(SAMPLE_RATE, CHANNELS, BITS);
I2SStream i2s;

// ── Timing ────────────────────────────────────────────────────────
unsigned long lastDoaMs = 0;
const unsigned long DOA_INTERVAL_MS = 250;

// ─────────────────────────────────────────────────────────────────
bool read_doa(uint16_t &doa_angle, uint16_t &speech) {
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(GPO_SERVICER_RESID);
Wire.write(GPO_SERVICER_RESID_DOA | 0x80); // read flag
Wire.write(GPO_DOA_READ_NUM_BYTES + 1); // +1 for status byte
if (Wire.endTransmission() != 0) return false;

uint8_t total = GPO_DOA_READ_NUM_BYTES + 1;
Wire.requestFrom(XMOS_ADDR, total);
if (Wire.available() < total) return false;

uint8_t status = Wire.read(); // status byte (0x00 = OK)
uint8_t buf[4];
for (uint8_t i = 0; i < GPO_DOA_READ_NUM_BYTES; i++) buf[i] = Wire.read();

// Match Python: DOA = result[1] + result[2]*256
// SPEECH = result[3]
doa_angle = (uint16_t)buf[0] | ((uint16_t)buf[1] << 8);
speech = (uint16_t)buf[2] | ((uint16_t)buf[3] << 8);

return true;
}

// RMS on left channel only (stride 2 over stereo interleaved buffer)
float compute_rms(int32_t *samples, int total_samples) {
double sum = 0;
int count = 0;
for (int i = 0; i < total_samples; i += 2) {
double s = (double)samples[i] / (double)INT32_MAX;
sum += s * s;
count++;
}
return count > 0 ? (float)sqrt(sum / count) : 0.0f;
}

// ─────────────────────────────────────────────────────────────────
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);

Wire.begin();
delay(500);

I2SConfig cfg = i2s.defaultConfig(RX_MODE);
cfg.copyFrom(audioInfo);
cfg.pin_bck = I2S_BCK_PIN;
cfg.pin_ws = I2S_WS_PIN;
cfg.pin_data_rx = I2S_DATA_PIN;
cfg.is_master = true;

if (!i2s.begin(cfg)) {
Serial.println("ERROR: I2S init failed");
while (true);
}

Serial.println("Ready — angle | speech | rms");
}

// ─────────────────────────────────────────────────────────────────
static int32_t audioBuf[BLOCK_SAMPLES * CHANNELS];

void loop() {
// ── I2S read ─────────────────────────────────────────────────
size_t bytesRead = i2s.readBytes((uint8_t *)audioBuf, sizeof(audioBuf));
float rms = 0.0f;
if (bytesRead > 0) {
rms = compute_rms(audioBuf, bytesRead / sizeof(int32_t));
}

// ── DOA poll ─────────────────────────────────────────────────
unsigned long now = millis();
if (now - lastDoaMs >= DOA_INTERVAL_MS) {
lastDoaMs = now;

uint16_t doa = 0, speech = 0;
if (read_doa(doa, speech)) {
Serial.printf("%4u deg | %s | %.4f\n",
doa,
speech ? "SPEECH" : "silent",
rms
);
} else {
Serial.println("I2C read failed");
}
}
}

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将通过多种支持方式,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...