I2S 测试
这个项目是一个测试程序,用于验证 ReSpeaker Lite 板上 I2S 接口的功能,该板集成了 XIAO ESP32S3 微控制器和麦克风阵列。该程序生成方波音频信号,将其写入 I2S 接口,然后从板载麦克风阵列读取采样数据,以检查 I2S 传输和接收的完整性。
功能
程序首先初始化串行通信并配置 I2S 引脚,然后根据指定的频率和幅度生成方波音频信号。生成的音频采样使用 I2S.write() 函数写入 I2S 接口。
程序然后通过 I2S 接口使用 I2S.read() 函数从麦克风阵列读取采样数据,并统计接收到的非零采样数量。
代码
#include <ESP_I2S.h>
#include <wav_header.h>
I2SClass I2S;
const int sampleRate = 16000; // 采样率,单位 Hz
const int frequency = 440; // 方波频率,单位 Hz
const int amplitude = 500; // 方波幅度
int32_t sample = amplitude; // 当前采样值
const int halfWavelength = sampleRate / frequency; // 方波半波长
int count = 0;
int i2s_read = 0;
bool i2s_test = true;
void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // 等待串口连接
I2S.setPins(8, 7, 43, 44); // 配置 I2S 引脚
if (!I2S.begin(I2S_MODE_STD, sampleRate, I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO)){
Serial.println("Failed to initialize I2S!");
while(1); // 如果初始化失败则停止
}
}
void loop() {
if(i2s_test){
Serial.println("I2S test!");
// 生成并写入方波采样
for(int i = 0; i < 32000; i++){
if(count % halfWavelength == 0){
sample = -sample; // 切换采样值以创建方波
}
I2S.write(sample); // 将采样写入右声道
count++;
}
// 从 I2S 读取采样并统计非零采样
i2s_read=0;
for(int i = 0; i < 32000; i++){
int sample_read = I2S.read();
Serial.print(sample_read);
Serial.print(" ");
if(sample_read != 0 && sample_read != 0xFFFF){
i2s_read++;
}
}
Serial.println();
// 检查有效采样数量是否超过阈值
if(i2s_read > 16000){
Serial.println("I2S RX pass!");
} else{
i2s_read = 0;
for(int i = 0; i < 32000; i++){
int sample_read = I2S.read();
if (sample_read != 0 && sample_read != 0xFFFF){
i2s_read++;
}
}
if(i2s_read > 16000)
Serial.println("I2S RX pass!");
else
Serial.println("I2S RX fail!");
}
Serial.println("OVER");
i2s_test = false;
}
}
如果接收到的非零采样数量超过阈值(在这种情况下为 16000),则认为 I2S 接收通过。否则,认为失败。
测试结果,包括 I2S 采样值和通过/失败状态,会打印到串行监视器。
打开 串行监视器 查看测试结果。