ChatGPT - Raspberry Pi
本项目使用 Raspberry Pi 5 集成了语音输入、大模型响应和语音输出功能。它采用 ReSpeaker Lite 作为音频输入和输出设备,实现与 ChatGPT 和语音转文本服务的无缝交互。
所需硬件
入门指南
查看入门文档首先设置您的 Raspberry Pi,将您的 Pi 连接到网络。
note
确保您的 python 版本高于 python3.7.1。
检查版本:
python3 --version
安装库
sudo apt update
sudo apt install python3-pip python3-dev
sudo apt install portaudio19-dev
pip3 install pyaudio
pip3 install speechrecognition
pip3 install openai
pip3 install playsound
- 对于树莓派 5,运行以下命令来配置 ReSpeaker Lite:
pw-metadata -n settings 0 clock.force-rate 16000
对于永久更改,请取消注释并编辑 /etc/pipewire/pipewire.conf 中的 default.clock.rate 行(首先从 /usr/share/ 复制它)。
tip
调整 ReSpeaker Lite 音量的命令:
alsamixer
代码
这个 Python 代码实现了一个简单的语音助手,它监听唤醒词,识别用户语音命令,将其转换为文本,使用 GPT-4 生成响应,然后将响应转换为语音并播放。
设备首先等待唤醒词,然后监听用户的命令。一旦收到命令,程序使用 GPT-4 生成响应并以语音形式播放。如果连续三次无法识别命令,它会返回到监听唤醒词状态,您需要再次说出唤醒词来启动新的语音交互会话。
- 步骤1:配置 API 密钥
export OPENAI_API_KEY= 'your-api-key-here'
- 步骤2:创建一个新的 Python 文件并输入以下代码:
import speech_recognition as sr
from openai import OpenAI
from pathlib import Path
from pydub import AudioSegment
import os
client = OpenAI()
def text_to_speech(text):
speech_file_path = Path(__file__).parent / "speech.mp3"
response = client.audio.speech.create(
model="tts-1",
voice="alloy",
input=text
)
response.stream_to_file(speech_file_path)
audio = AudioSegment.from_mp3("speech.mp3")
audio.export("speech.wav", format="wav")
cmdline = 'aplay ' + " speech.wav"
os.system(cmdline)
# 初始化识别器
recognizer = sr.Recognizer()
microphone = sr.Microphone()
# 定义唤醒词
WAKE_WORD = "hi"
def listen_for_wake_word():
with microphone as source:
recognizer.adjust_for_ambient_noise(source, duration=0.5)
print("正在监听唤醒词...")
while True:
audio = recognizer.listen(source)
# audio = recognizer.listen(source, timeout=5, phrase_time_limit=5)
try:
text = recognizer.recognize_google(audio).lower()
if WAKE_WORD in text:
print(f"检测到唤醒词 '{WAKE_WORD}'。")
text_to_speech("你好,我能为你做什么?")
return True
except sr.UnknownValueError:
continue
except sr.RequestError as e:
print(f"无法请求结果;{e}")
continue
i=0
def listen_for_command():
global i
with microphone as source:
print("正在监听命令...")
# audio = recognizer.listen(source)
audio = recognizer.listen(source, timeout=5, phrase_time_limit=5)
try:
command = recognizer.recognize_google(audio)
print(f"你说:{command}")
i=0
return command
except sr.UnknownValueError:
print("无法理解音频")
i = i+1
except sr.RequestError as e:
print(f"无法请求结果;{e}")
i = i+1
def get_gpt_response(prompt):
completion = client.chat.completions.create(
model="gpt-4o-mini",
messages=[
{"role": "system", "content": "你的名字是speaker,你可以为我回答各种问题"},
{"role": "user", "content": prompt}
]
)
content_string = completion.choices[0].message.content
paragraphs = content_string.split('\n\n')
combined_content = ' '.join(paragraphs)
return combined_content
def main():
global i
while 1:
flag = listen_for_wake_word()
while flag == True:
user_input = listen_for_command()
if i==3:
flag = False
i = 0
if user_input:
gpt_response = get_gpt_response(user_input)
print(f"GPT 说:{gpt_response}")
text_to_speech(gpt_response)
if __name__ == "__main__":
main()
- 步骤3:运行Python文件。
python openai.py
现在您已经全部设置完成,尝试用Hi唤醒它并与它对话吧!