使用 ReSpeaker Lite 的正弦波生成器
本项目演示了如何生成正弦波并使用 reSpeaker Lite 板上的 I2S 接口播放。reSpeaker Lite 是一款集成了 XIAO ESP32S3 微控制器的音频板,具有双通道麦克风和扬声器。
功能特性
- 生成指定频率的正弦波
- 通过 I2S 接口播放生成的正弦波
- 利用 AudioTools 框架进行音频处理和流传输
- 易于使用的 AudioLogger 用于调试和监控
代码
#include "AudioTools.h"
AudioInfo info(16000, 2, 32); // 采样率,通道数:2=立体声,1=单声道,每个采样的位数(int16_t = 16位)
SineWaveGenerator<int16_t> sineWave(32000); // SoundGenerator 的子类,最大振幅为 32000
GeneratedSoundStream<int16_t> sound(sineWave); // 从正弦波生成的流
I2SStream out;
StreamCopy copier(out, sound); // 将声音复制到 i2s
// Arduino 设置
void setup(void) {
// 打开串口
Serial.begin(115200);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);
// 启动 I2S
Serial.println("starting I2S...");
auto config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
out.begin(config);
// 设置正弦波
sineWave.begin(info, N_B4);
Serial.println("started...");
}
// Arduino 循环 - 将声音复制到输出
void loop() {
copier.copy();
}
配置
info:定义音频配置,包括采样率、通道数(2 为立体声,1 为单声道)和每个采样的位数(16 位)。
sineWave:创建一个 SineWaveGenerator 类的实例,最大振幅为 32000。
sound:使用 sineWave 生成器创建一个 GeneratedSoundStream 对象。
out:创建一个 I2SStream 类的实例用于音频输出。
copier:创建一个 StreamCopy 对象,将生成的声音复制到 I2S 输出。