关键词识别
本项目演示如何使用 reSpeaker Lite 开发板和 TensorFlow Lite 进行关键词识别。ReSpeaker Lite 是一款集成了 XIAO ESP32S3 微控制器的音频开发板,具有双通道麦克风和扬声器。该项目使用基于 AudioTools 框架构建的 reSpeaker Lite 库,并集成 TensorFlow Lite 进行音频分类。
所需库
功能特性
- 使用 reSpeaker Lite 开发板从 I2S 接口捕获音频
- 使用预训练的 TensorFlow Lite 模型进行关键词识别
- 将捕获的音频分类为预定义类别:
silence、unknown、yes和no - 提供回调函数来响应检测到的命令
- 利用 AudioTools 框架进行音频处理和流传输
- 易于使用的 AudioLogger 用于调试和监控
代码
在 Arduino IDE 中打开 streams-i2s-tflite.ino 示例。
将示例上传到您的 reSpeaker Lite 开发板。
#include "AudioTools.h"
#include "AudioLibs/TfLiteAudioStream.h"
#include "model.h" // tensorflow model
I2SStream i2s; // Audio source
TfLiteAudioStream tfl; // Audio sink
const char* kCategoryLabels[4] = {
"silence",
"unknown",
"yes",
"no",
};
StreamCopy copier(tfl, i2s); // copy mic to tfl
int channels = 1;
int samples_per_second = 16000;
void respondToCommand(const char* found_command, uint8_t score,
bool is_new_command) {
// if (is_new_command) {
char buffer[80];
sprintf(buffer, "Result: %s, score: %d, is_new: %s", found_command, score,
is_new_command ? "true" : "false");
Serial.println(buffer);
// }
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Warning);
// setup Audioi2s input
auto cfg = i2s.defaultConfig(RX_MODE);
cfg.channels = channels;
cfg.sample_rate = samples_per_second;
cfg.use_apll = false;
cfg.buffer_size = 512;
cfg.buffer_count = 16;
i2s.begin(cfg);
// Setup tensorflow output
auto tcfg = tfl.defaultConfig();
tcfg.setCategories(kCategoryLabels);
tcfg.channels = channels;
tcfg.sample_rate = samples_per_second;
tcfg.kTensorArenaSize = 10 * 1024;
tcfg.respondToCommand = respondToCommand;
tcfg.model = g_model;
tfl.begin(tcfg);
}
void loop() { copier.copy(); }
打开串口监视器查看输出和任何日志消息。

配置说明
i2s:创建 I2SStream 类的实例,用于从 I2S 接口捕获音频。
tfl:创建 TfLiteAudioStream 类的实例,用于使用 TensorFlow Lite 处理捕获的音频。
kCategoryLabels:定义分类结果的类别标签。
copier:创建 StreamCopy 对象,将音频数据从 I2S 流复制到 TensorFlow Lite 流。
channels:指定音频通道数(1 表示单声道)。
samples_per_second:指定音频输入的采样率。
respondToCommand:当检测到命令时调用的回调函数。它接收检测到的命令、分数和指示是否为新命令的标志。
自定义设置
-
您可以修改
kCategoryLabels数组来定义自己的分类结果类别标签集。 -
可以自定义
respondToCommand函数,根据检测到的命令执行特定操作。 -
可以通过更新 model.h 文件,将 TensorFlow Lite 模型替换为您自己训练的模型。