reSpeaker XVF3800 搭配 XIAO ESP32S3 的 USB 音频桥
概述
本项目提供连接到 reSpeaker XVF3800 的 基于 ESP32-S3 的 USB 音频与控制桥 Arduino 固件。通过单一原生 USB 连接即可提供立体声采集、立体声回放,以及用于通过 I2C 控制 reSpeaker XVF3800 的 CDC 串行接口。

固件特性
- 通过全速 USB 提供 USB Audio Class 1 (UAC1) 采集与回放。
- 立体声有符号 32 位小端 PCM,使用 32 位 Philips I2S 时隙。
- 在编译时选择 16 kHz 或 48 kHz 工作模式以及 I2S 时钟源。
- 支持 USB 采集与回放同时进行。USB 与 I2S 使用相同的标称采样率。
- 回放缓冲与软件时钟漂移校正,支持主通道和各独立通道的 USB 主机音量与静音控制。
- 采集路径不进行回放音量处理或软件重采样。
- 将 USB CDC 命令转发到 reSpeaker XVF3800 的 I2C 控制接口,配套 Python 主机工具以及只读音频/USB 诊断信息。
- 项目本地的 TinyUSB DWC2 驱动和 USB 描述符,使全双工音频与 CDC 能够适配 ESP32-S3 的硬件 FIFO 预算。
音频模式
在 bridge_config.h 中设置 BRIDGE_MODE,然后重新构建整个草图。**宏名称中的 Master 和 Slave 描述的是 reSpeaker XVF3800 的角色。**ESP32-S3 使用相反的角色。
| 模式 | 采样率 | reSpeaker 角色 | ESP32-S3 角色 | 时钟源 |
|---|---|---|---|---|
BRIDGE_I2S_MASTER_48K | 48 kHz | 主机 | 从机 | reSpeaker |
BRIDGE_I2S_MASTER_16K | 16 kHz | 主机 | 从机 | reSpeaker |
BRIDGE_I2S_SLAVE_16K | 16 kHz | 从机 | 主机 | ESP32-S3 |
reSpeaker XVF3800 必须运行已配置为匹配采样率和 I2S 角色的固件。该桥接固件不会配置或烧录 reSpeaker。模式选择需要重新编译;不支持运行时速率切换或 16/48 kHz 转换。
前置条件
- 一块带原生 USB 的 ESP32-S3 开发板;提供的配置文件针对 Seeed Studio XIAO ESP32S3。
- 已安装 Espressif 开发板包的 Arduino IDE 或 Arduino CLI。
- Arduino-ESP32 3.3.11。
不需要单独的 USB 音频库。请使用固定的核心版本:本地 USB 驱动覆盖与描述符依赖其 TinyUSB 实现。
构建设置(Arduino IDE)
打开 reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE.ino,安装/选择 Arduino-ESP32 3.3.11,并使用以下设置:
| 设置项 | 值 |
|---|---|
| Board | Seeed Studio XIAO_ESP32S3 |
| USB Mode | USB-OTG (TinyUSB) |
| USB CDC On Boot | Disabled |
| Upload Mode | USB-OTG CDC (TinyUSB) |
| USB Firmware MSC On Boot | Disabled |
| USB DFU On Boot | Disabled |
| CPU Frequency | 240 MHz |
| PSRAM | Disabled |
简而言之:USB Mode = USB-OTG (TinyUSB);CDC/MSC/DFU On Boot = Disabled;CPU = 240 MHz;PSRAM = Disabled。

固件会创建自己的 CDC 接口,因此必须保持 CDC On Boot 为 Disabled。在固定的 CLI 配置文件中,CDCOnBoot=cdc 对应 Disabled。草图会在编译时检查这三个 USB 设置。Upload Mode 通过 ARDUINO_FQBN 进行检查,因为核心没有定义单独的上传模式宏。CLI 配置文件显式选择 UploadMode=cdc,以请求 1200 波特复位并等待下载端口。
选择 Verify 进行编译,然后选择 Upload 上传。
下载与安装
- 从 GitHub 下载固件:reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE。
- 将下载的仓库中的全部内容复制到新建文件夹
Documents\Arduino\reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE中。请包含所有文件:.ino、头文件、.cpp文件、sketch.yaml、host\、src\和docs。仅复制.ino文件是不够的。 - 在新文件夹中编辑
bridge_config.h,选择 16 kHz 模式,如果你正在使用:
// #define BRIDGE_MODE BRIDGE_I2S_MASTER_48K
#define BRIDGE_MODE BRIDGE_I2S_SLAVE_16K
- 在 Arduino IDE 中,打开 File > Sketchbook > reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE(此时文件夹名称与
.ino一致)。
检查 USB 枚举
断开并重新连接 USB 线,你应该会看到:
- 一个 CDC 串行端口(例如在 Windows 上为
COM5)——这是控制端口。 - 一个名为
BRIDGE I2S Slave 16k的音频设备(立体声、32 位、16 kHz 输入与输出)。
在继续之前,请关闭任何占用该端口的程序(例如串口监视器)。

验证控制端(主机工具)
在仓库中进入 host 文件夹并安装依赖:
cd host
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate.bat
python -m pip install -r requirements.txt
python bridge_host.py --list-ports
python bridge_host.py --port COMx --ping
python bridge_host.py --port COMx VERSION
将 COMx 中的 x 替换为你实际的 COM 端口号。在 Linux 或 macOS 上,使用 source .venv/bin/activate 激活虚拟环境,并使用诸如 /dev/ttyACM0 或 /dev/cu.usbmodemXXXX 之类的路径来替代 COMx。
预期结果



测试音频
- 回放: 将立体声 32 位 16 kHz WAV 文件播放到
BRIDGE I2S Slave 16k输出;你应该能从 reSpeaker 编解码器/扬声器听到声音。 - 采集: 从其输入端录制 16 kHz 立体声 32 位音频。
参考 Audacity 截图

资源
- reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE 固件(GitHub)
README.md— 固件概览、音频模式和构建说明。PLAYBACK.md— 音频连线、回放缓冲、诊断以及音频/USB 状态。CONTROL.md— I2C 连线、Python 主机工具以及 CDC 串行协议。
技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。