Skip to main content

使用 Python 控制 reSpeaker XVF3800

介绍

在本节中,我们将介绍如何使用 Python SDK 控制你的 ReSpeaker XVF-3800。它让希望构建自己应用的用户开发过程更加便捷。 例如,你可以检测声音来源方向、执行语音活动检测(VAD)、控制 LED 等等。

Python SDK

我们提供了一份完整的 Python 指南,介绍如何使用 USB 固件与 XVF3800 通信。这个 Python 脚本可以在你喜欢的 IDE 中运行,而无需 XVF3800 的 XVF_Host。你可以从这个链接获取更多命令。

你需要安装 pyusb 库。

如何获取 DOA 和 VAD

import sys
import struct
import usb.core
import usb.util
import time

# name, resid, cmdid, length, type
PARAMETERS = {
"VERSION": (48, 0, 3, "ro", "uint8"),
"AEC_AZIMUTH_VALUES": (33, 75, 16, "ro", "radians"),
"DOA_VALUE": (20, 18, 4, "ro", "uint16"), # 4 bytes → two uint16 words
"REBOOT": (48, 7, 1, "wo", "uint8"),
}

class ReSpeaker:
TIMEOUT = 100000 # USB timeout

def __init__(self, dev):
self.dev = dev

def write(self, name, data_list):
try:
data = PARAMETERS[name]
except KeyError:
return

if data[3] == "ro":
raise ValueError('{} is read-only'.format(name))

if len(data_list) != data[2]:
raise ValueError('{} value count is not {}'.format(name, data[2]))

windex = data[0]
wvalue = data[1]
data_type = data[4]
data_cnt = data[2]
payload = []

if data_type in ('float', 'radians'):
for i in range(data_cnt):
payload += struct.pack(b'f', float(data_list[i]))
elif data_type in ('char', 'uint8'):
for i in range(data_cnt):
payload += data_list[i].to_bytes(1, byteorder='little')
else:
for i in range(data_cnt):
payload += struct.pack(b'i', data_list[i])

print("WriteCMD: cmdid: {}, resid: {}, payload: {}".format(wvalue, windex, payload))
self.dev.ctrl_transfer(
usb.util.CTRL_OUT | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE,
0, wvalue, windex, payload, self.TIMEOUT)

def read(self, name):
try:
data = PARAMETERS[name]
except KeyError:
return

resid = data[0]
cmdid = 0x80 | data[1]
length = data[2] + 1 # +1 for the leading status byte

response = self.dev.ctrl_transfer(
usb.util.CTRL_IN | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE,
0, cmdid, resid, length, self.TIMEOUT)

byte_data = response.tobytes()

if data[4] == 'uint8':
result = response.tolist()

elif data[4] == 'radians':
num_floats = (length - 1) // 4 # each float = 4 bytes
fmt = '<' + 'f' * num_floats
result = list(struct.unpack(fmt, byte_data[1:1 + num_floats * 4]))

elif data[4] == 'uint16':
# ── FIX ──────────────────────────────────────────────────────────
# byte_data[0] = status byte (skip it)
# byte_data[1:...] = payload: N little-endian uint16 words
# Each word is 2 bytes, so num_words = data[2] / 2
num_words = data[2] // 2 # 4 bytes → 2 words
fmt = '<' + 'H' * num_words # unsigned 16-bit, little-endian
result = list(struct.unpack(fmt, byte_data[1:1 + num_words * 2]))
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────

return result

def close(self):
usb.util.dispose_resources(self.dev)

def find(vid=0x2886, pid=0x001A):
dev = usb.core.find(idVendor=vid, idProduct=pid)
if not dev:
return
return ReSpeaker(dev)

def main():
dev = find()
if not dev:
print('No device found')
sys.exit(1)

print('{}: {}'.format("VERSION", dev.read("VERSION")))

while True:
result = dev.read("DOA_VALUE")
# After uint16 unpacking: result = [doa_angle, vad_flag]
# ── FIX: use decoded word indices, not raw byte offsets ──
doa_angle = result[0] # 0–359 degrees (now supports > 255)
speech_active = result[1] # VAD flag: 1 = speech, 0 = silence
# ────────────────────────────────────────────────────────
print('SPEECH_DETECTED: {}, DOA_VALUE: {}'.format(speech_active, doa_angle))
time.sleep(0.1)

dev.close()

if __name__ == '__main__':
main()

使用 XVF_Host

请参考相关文档以了解 XVF_Host 是什么。 在本节中,我们将使用 Python 脚本配合 XVF_Host 进行操作。

ReSpeaker XVF3800 的 Python 示例

note

如果你想进一步了解如何通过 python 脚本使用 xvf_host 进行控制,请阅读这篇文章

适用于 Windows

git clone https://github.com/KasunThushara/reSpeakerXVF.git
cd reSpeakerXVF
python test.py

请确保已安装 Python,并且 ReSpeaker XVF3800 已通过 USB 连接。

可以按如下方式查看 test.py 文件。这是供你在 Linux 上参考的示例。

import subprocess
import sys
import time

# Path to your xvf_host binary
XVF_HOST_PATH = "./xvf_host" # Change this if xvf_host is in a different location

def run_command(*args):
"""Run a command using the xvf_host tool."""
command = ["sudo", XVF_HOST_PATH] + list(map(str, args))
try:
print(f"Running: {' '.join(command)}")
result = subprocess.run(command, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, check=True, text=True)
print("Output:\n", result.stdout)
except subprocess.CalledProcessError as e:
print("Error:\n", e.stderr)
sys.exit(1)

if __name__ == "__main__":
# Example: Get device version
run_command("VERSION")
time.sleep(0.005)

# Example: Set LED to breath mode with orange color
run_command("led_effect", 1)
time.sleep(0.005)
run_command("led_color", "0xff8800")
time.sleep(0.005)
run_command("led_speed", 1)
time.sleep(0.005)
run_command("led_brightness", 255)
time.sleep(0.005)

# Example: Save current configuration
#run_command("save_configuration", 1)

# Uncomment to clear config
run_command("clear_configuration", 1)
time.sleep(0.005)

pir

技术支持与产品讨论

感谢你选择我们的产品!我们将通过多种方式为你提供支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...