Skip to main content

搭配 reSpeaker 使用 SenseCraft AI

介绍​

SenseCraft AI 是 Seeed Studio 推出的零代码/低代码 AI 平台,可简化将预训练人工智能模型部署到诸如 reSpeaker 等边缘设备上的流程。本指南重点介绍如何将 reSpeaker 配置为使用自定义触发词 "Lumio" 进行唤醒词检测,从而在无需编写复杂代码的情况下,为你的项目实现语音激活控制。借助 SenseCraft AI,你可以快速测试、预览并将唤醒词事件集成到硬件工作流中。该平台还允许你创建并上传自己的自定义模型,用于检测特定声音事件和自定义唤醒词,为你量身定制语音交互提供充分的灵活性,以满足独特的应用需求。

reSpeaker LitereSpeaker XVF3800

或

部署现有模型​

步骤 1:更新设备固件​

在部署唤醒词模型之前,请确保你的 reSpeaker XVF3800 正在运行正确的固件版本。

所需的固件文件为:

respeaker_xvf3800_i2s_master_dfu_firmware_v1.0.7_48k_test5.bin

按照设备的标准 DFU(设备固件升级)流程将此文件烧录到 reSpeaker XVF3800。

如果你使用的是 reSpeaker Lite,请确保其也在运行正确的固件版本。

所需的固件文件为:

respeaker_lite_i2s_dfu_firmware_v1.0.9.bin

按照设备的标准 DFU(设备固件升级)流程将此文件烧录到 reSpeaker Lite。

步骤 2:进入 SenseCraft AI 平台​

打开你的网页浏览器并访问:

https://sensecraft.seeed.cc/

步骤 3:进入训练页面​

在主导航菜单中:

  1. 点击 Products
  2. 选择 SenseCraft AI
  3. 选择 Training AI Models

步骤 4:打开你的工作区​

  1. 进入你的 Workspace

pir

  1. 确认工作区中已将 reSpeaker 设置为当前设备类型
  2. 在设备列表中选择 reSpeaker
  3. 点击 Connect 按钮,与设备建立连接

pir

步骤 5:替换正在运行的模型​

连接成功后,你将替换设备上现有的模型:

  1. 在 “Replace the device running model” 下找到 Model 区域
  2. 点击 Select Model

pir

  1. 在可用选项中选择 Keyword Spotting- Lumos Keyword recognition

pir

note

你正在部署的模型名为 Lumos。它是一款轻量级语音识别模型,旨在为边缘设备提供高效、低延迟的语音交互能力。通过分析音频的频谱特征,该模型即使在复杂的环境背景噪声中,也能准确检测到特定唤醒词 "Lumos"。

步骤 6:确认模型部署​

  1. 将弹出一个对话框,显示模型的详细信息
  2. 点击 Confirm 以继续将模型烧录到设备
  3. 等待片刻,直至模型烧录到 reSpeaker 完成

pir

步骤 8:测试唤醒词检测​

部署成功后,你将看到:

  • 音频频谱可视化 – 显示实时声音输入
  • 两个检测类别:
    • 背景噪声
    • Lumos

测试唤醒词的方法:

  1. 对着 reSpeaker 麦克风清晰地说出 "Lumos"
  2. 观察 Lumos 类别的置信度水平是否上升
  3. 根据需要调整 threshold parameter,以微调检测灵敏度

pir

训练并部署你自己的音频分类器​

步骤 1:打开 Training 选项卡​

  1. 访问 https://sensecraft.seeed.cc/
  2. 在主菜单中依次进入 Products → SenseCraft AI → Training AI Models
  3. 点击 Training 选项卡,进入音频分类界面

pir

步骤 2:连接你的 reSpeaker 设备​

在 Audio Classification / Detection 下:

  1. 确认已选择 reSpeaker Microphone 作为输入设备
  2. 点击 Connect 按钮建立连接
  3. 等待平台确认连接成功

pir

步骤 3:采集背景噪声数据​

在训练自定义声音之前,你必须先为正常环境噪声建立一个基线。

  1. 点击 Collect Training Data for Background Noise

pir

  1. 平台会自动录制大约 20 秒
  2. 录音将被切分为 1 秒的样本
  3. 完成后,将显示背景数据样本的预览
  4. 检查这些样本,满意后点击 Apply

pir

步骤 4:创建自定义声音类别​

现在你将为希望模型检测的特定声音添加一个新类别。

4.1 为类别命名

  1. 点击 Add New Class
  2. 输入类别名称:Grassbreaking
  3. 点击 Create 或确认新类别

pir

4.2 为自定义类别采集训练数据

  1. 选择 Grassbreaking 类别
  2. 点击 Collect Training Data
  3. 平台将录制大约 2 秒
  4. 录音将被切分为 1 秒的样本

4.3 查看并应用样本

  1. 采集完成后,将显示 2 个样本 的预览
  2. 试听或查看这些样本
  3. 当你对样本质量满意时,点击 Apply

pir

4.4 重复采集更多样本

为获得可靠的检测效果,请重复数据采集流程,直到为 Grassbreaking 类别至少收集到 8 个样本。

优质样本的小贴士:

  • 变化草折断声音的强度
  • 从略有不同的位置或角度采集样本
  • 确保该声音在背景噪声之上清晰可辨

步骤 5:训练模型​

在收集到足够的数据后,就可以开始训练模型了。

5.1 进入训练步骤​

在界面中进入 Step 2: Training。

5.2 确认设备选择​

确认已选择 reSpeaker 作为训练的目标设备。

5.3 开始训练​

  1. 点击 Train 按钮
  2. 等待几分钟,直至训练过程完成
  3. 训练期间不要关闭浏览器或断开设备连接

pir

5.4 查看训练结果​

训练完成后,你训练的类别将会显示以下内容:

  • 动态概率条 显示置信度水平
  • 基于实时音频输入的实时预测

pir

步骤 6:将模型部署到 reSpeaker​

6.1 前往部署步骤

在界面中导航到 Step 3: Deploy。

6.2 部署模型

  1. 点击 Deploy 按钮将模型推送到你的设备

pir

  1. 将会弹出一个确认对话框
  2. 确认 部署,将 TFLM(TensorFlow Lite Micro)模型推送到 reSpeaker 的 XIAO ESP32-S3 上

pir

6.3 等待完成

部署过程可能需要一点时间。请等待显示部署成功的确认消息。

步骤 7:监控实时检测​

成功部署后:

  1. 界面会为每个检测到的类别显示 动态置信度条
  2. 说话或发出玻璃破碎声来测试检测效果
  3. 观察 Grassbreaking 类别的置信度水平上升
  4. 当检测到自定义声音时,观察 Background Noise 的置信度下降

pir

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...