reSpeaker XVF3800 USB 4 麦克风阵列与 XIAO ESP32S3
概述
ReSpeaker XVF3800 USB 4-Mic Array 是一款基于 XMOS XVF3800 的专业圆形 4 麦克风阵列。它具有 AEC、AGC、DoA、波束成形、VAD、噪声抑制、去混响和 360° 语音捕获(最远 5 米)功能。它还支持双操作模式,非常适合高级语音应用。与 Xiao ESP32S3 结合使用时,控制 ReSpeaker XVF3800 USB 变得更加强大,释放无限可能。

特性
-
芯片升级:从 XVF3000 升级到 XVF3800
-
四麦克风阵列:4 个高性能麦克风采用圆形排列,实现 360° 远场语音捕获,最远距离达 5 米
-
先进音频处理:由 XVF3800 驱动,具有 AEC、多波束成形、去混响、DoA 检测、动态噪声抑制、60dB AGC 范围
-
唯一设备序列号:内置 SN 支持多设备部署和高级设备管理
-
双操作模式:USB 即插即用模式可即时连接 PC,INT-Device (I2S) 模式可与嵌入式系统集成——可通过相应切换固件,使用 USB 或 I2C 命令进行配置
-
开源兼容:适用于 USB 主机(Windows、macOS、Raspberry Pi OS)和 I2S 主机(XIAO 系列、ESP32、Arduino)。
-
视觉反馈:可编程 RGB LED 和状态指示器显示设备状态和语音活动
-
相等或更好的音频质量:与之前的型号相比
硬件概述

主要组件
| 组件 / 功能 | 描述 |
|---|---|
| 主音频处理器 | XMOS XVF3800,处理音频处理,包括 AEC、波束成形、噪声抑制等。 |
| 麦克风阵列 | 四路 PDM MEMS 麦克风,采用圆形排列,支持 360° 远场语音捕获(5m)。 |
| 音频编解码器 | TLV320AIC3104,处理音频转换和输出。 |
| RGB LED | 12x WS2812 可单独寻址的 RGB LED,用于视觉反馈(如状态、语音活动)。 |
| 静音按钮 | 按下可静音/取消静音麦克风输入。 |
| 静音指示 LED | 点亮(通常为红色)以显示音频已静音。 |
| 复位按钮 | 板子/系统的硬件复位。 |
| USB Type-C 端口 | 用于电源和数据(符合 USB Audio Class 2.0)。 |
| 3.5mm AUX 耳机插孔 | 耳机或有源扬声器的音频输出。 |
| 扬声器连接器 | JST 扬声器接口,支持 5W 功放扬声器。 |
| 调试焊盘 | XTAG4 或其他编程器的调试访问。 |
| I2C 和 I2S 排针 | 暴露的排针,用于与外部设备进行 I2C 和 I2S 通信。 |
| 未使用的 IO 焊盘(XIAO) | 连接到 XIAO 模块的额外 I/O 焊盘。 |
| I2S 和 I2C 通信 | 支持使用这些协议连接到外部主机,如树莓派、PC 等。 |
| USB 和 INT 设备模式 | 双模式操作:即插即用 USB 或通过 I2S 的内部 INT 设备模式。 |
| 唯一序列号 | 内置设备 SN,用于识别和多设备管理。 |
| 开源兼容性 | 兼容 Arduino、树莓派、PC/Mac,并与 XIAO 系列兼容。 |
| 高级音频功能 | AEC、波束成形、去混响、DoA 检测、基于 DNN 的噪声抑制、60dB AGC。 |
| 视觉反馈 | 通过 RGB LED 模式和状态指示器显示设备状态和音频活动。 |
| 音频质量 | 等于或优于之前基于 XVF3000 的设计。 |
XIAO ESP32S3 支持
- 立体声 I2S 输入/输出,具有多种输出选项;I2C 接口用于配置和管理 XVF3800 参数。
- 通过 IO 引脚复位 XIAO
- 接口和焊接焊盘
引脚定义

板载 WIFI 天线
使用 XIAO ESP32S3 时,无需外部天线——只需连接天线插槽即可使用内置 PCB 天线。
GPIO 概述
reSpeaker XVF3800 提供 3 个输入引脚 (GPI) 和 5 个输出引脚 (GPO) 用于外部控制。您可以使用这些引脚读取按钮状态或控制硬件,如静音 LED、放大器或 LED。
| 引脚名称 | 方向 | 功能 |
|---|---|---|
| X1D09 | 输入 (RO) | 静音按钮状态(释放时为高电平) |
| X1D13 | 输入 (RO) | 悬空 |
| X1D34 | 输入 (RO) | 悬空 |
| X0D11 | 输出 (RW) | 悬空 |
| X0D30 | 输出 (RW) | 静音 LED + 麦克风静音控制(高电平 = 静音) |
| X0D31 | 输出 (RW) | 放大器使能(低电平 = 使能) |
| X0D33 | 输出 (RW) | WS2812 LED 电源控制(高电平 = 开启) |
| X0D39 | 输出 (RW) | 悬空 |
刷写 I2S 固件
要将 reSpeaker XVF3800 与 XIAO ESP32S3 一起使用,请确保 reSpeaker XVF3800 固件是 I2S 版本。 查看固件刷写以刷写最新的 I2S 固件。请访问此部分。
要与 XIAO ESP32S3 一起工作,您需要刷写 I2S 固件。但是,它不支持 USB DFU。如果您已经在使用 USB 固件,您可以进入安全模式来刷写固件。这种方法更加灵活,因为它同时支持 USB DFU 和 I2C DFU。要了解更多信息,请访问此部分。
软件准备
安装 Arduino IDE
根据您的操作系统下载并安装稳定版本的 Arduino IDE
安装 Arduino-ESP32
要使用开发板管理器开始安装过程,请按照以下步骤操作:
-
安装当前上游的 Arduino IDE 1.8 级别或更高版本。当前版本在 arduino.cc 网站上。
-
启动 Arduino 并打开
设置窗口。 -
将上述发布链接之一输入到附加开发板管理器网址字段中。您可以添加多个网址,用逗号分隔。
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

- 从侧边栏打开
Boards Manager,搜索ESP32并点击INSTALL。

- 重启 Arduino IDE。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。