reSpeaker XVF3800 使用 I2S 录制和播放音频
目标
本示例的目标是使用 ESP32-S3 上的 I2S 接口从 XVF3800 语音处理器录制音频数据,将其临时存储在内存中,然后通过相同的音频路径播放。这种环回测试有助于验证 XVF3800 的输入和输出通道是否都正确初始化并正常工作,特别是在通过 I2C 控制时。
代码概述
在顶部,我们配置了一个 AudioInfo 对象,指定16kHz 采样率、2 个音频通道和每个采样 32 位深度,这与典型的 XVF3800 音频设置相匹配。名为 out 的 I2SStream 对象用于录制(RX 模式)和播放(TX 模式)。 setup() 函数初始化用于调试的串行控制台,使用自定义引脚设置 I2S 外设**(BCK = 引脚 8,WS = 引脚 7,DATA OUT = 引脚 44,DATA IN = 引脚 43),并将 ESP32 配置为 I2S 主设备。此设置反映了 ESP32 和 XVF3800 模块之间的硬件连接。 在 loop() 函数中,首先使用 out.end() 停止 I2S 输出,然后重新配置为 RX 模式以录制来自 XVF3800 输出的传入音频数据。它使用 out.readBytes() 将原始音频采样填充到 buffer[] 中。录制后,它切换回 TX 模式,重新初始化 I2S,并使用 out.write() 将音频发送回去。这在每次循环迭代中创建了一个完整的录制–存储–播放循环**。
#include "AudioTools.h"
AudioInfo info(16000, 2, 32);
I2SStream out;
I2SConfig config;
uint8_t buffer[128000];
size_t bytes_read = 0;
size_t bytes_write = 0;
// Arduino Setup
void setup(void) {
// Open Serial
Serial.begin(115200);
while(!Serial);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);
// start I2S
Serial.println("starting I2S...");
config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
// Custom I2S output pins
config.pin_bck = 8;
config.pin_ws = 7;
config.pin_data = 44;
config.pin_data_rx = 43;
config.is_master = true;
out.begin(config);
Serial.println("started...");
}
// Arduino loop - copy sound to out
void loop() {
// copier.copy();
out.end();
config.rx_tx_mode = RX_MODE;
out.begin(config);
bytes_read = out.readBytes(buffer, 128000);
out.end();
config.rx_tx_mode = TX_MODE;
out.begin(config);
bytes_write= out.write(buffer, 128000);
}
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您对我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。