reSpeaker XVF3800 USB 麦克风阵列与 XIAO ESP32S3 RGB 测试
目标
此代码使用 ESP32S3 微控制器通过 I2C 通信控制 reSpeaker XVF3800 USB 4-Mic Array 上的彩色 LED 环。它通过发送特定命令来改变 LED 的效果、颜色、速度和亮度。ESP32S3 通过 Wire 库(I2C)使用数据字节告诉 XVF3800 要做什么。您可以使用 RGB 值选择自己的颜色,如橙色、红色或蓝色。上传后,LED 将以您选择的效果、颜色和亮度点亮。

工作原理
这个 Arduino 程序旨在使用 I2C 协议控制 ReSpeaker XVF3800 上的 WS2812 RGB LED 环。它使用 Wire.h 库与 XVF3800 的内部控制器通信,并发送特定指令来调整 LED 效果、颜色、速度和亮度。您可以自定义 LED 行为而无需更改 XVF3800 固件——一切都由 ESP32S3 处理!
代码
#include <Wire.h>
#define XMOS_ADDR 0x2C
#define GPO_SERVICER_RESID 20
#define GPO_SERVICER_RESID_LED_EFFECT 12
#define GPO_SERVICER_RESID_LED_COLOR 16
#define GPO_SERVICER_RESID_LED_SPEED 15
#define GPO_SERVICER_RESID_LED_BRIGHTNESS 13
void setup() {
Wire.begin();
Serial.begin(115200);
delay(1000);
setLEDEffect(1); // LED effect ID 1
setLEDColor(0xFF8800); // LED color: orange (24-bit RGB)
setLEDSpeed(1); // Speed: 1
setLEDBrightness(255); // Brightness: max
}
void loop() {
// No repeating actions needed
}
void xmos_write_bytes(uint8_t resid, uint8_t cmd, uint8_t *value, uint8_t write_byte_num) {
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(write_byte_num);
for (uint8_t i = 0; i < write_byte_num; i++) {
Wire.write(value[i]);
}
Wire.endTransmission();
}
void setLEDEffect(uint8_t effect) {
uint8_t payload[1] = { effect };
xmos_write_bytes(GPO_SERVICER_RESID, GPO_SERVICER_RESID_LED_EFFECT, payload, 1);
Serial.println("LED effect set.");
}
void setLEDColor(uint32_t color) {
uint8_t payload[4] = {
(uint8_t)(color & 0xFF), // Red
(uint8_t)((color >> 8) & 0xFF), // Green
(uint8_t)((color >> 16) & 0xFF), // Blue
0x00 // Reserved (some systems may expect 4 bytes)
};
xmos_write_bytes(GPO_SERVICER_RESID, GPO_SERVICER_RESID_LED_COLOR, payload, 4);
Serial.println("LED color set.");
}
void setLEDSpeed(uint8_t speed) {
uint8_t payload[1] = { speed };
xmos_write_bytes(GPO_SERVICER_RESID, GPO_SERVICER_RESID_LED_SPEED, payload, 1);
Serial.println("LED speed set.");
}
void setLEDBrightness(uint8_t brightness) {
uint8_t payload[1] = { brightness };
xmos_write_bytes(GPO_SERVICER_RESID, GPO_SERVICER_RESID_LED_BRIGHTNESS, payload, 1);
Serial.println("LED brightness set.");
}

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。