reTerminal DM 刷写 Raspbian OS 到 eMMC

reTerminal DM 是一款 10.1 英寸开源工业 HMI - 一个集成设备主机,用于统一数据流并管理现场设备。
基于 Raspberry Pi CM4,作为面板 PC、HMI、PLC、IIoT 网关四合一设备,reTerminal DM 是新一代交互式传感中枢,配备 IP65 工业级大屏幕。
它具有丰富的可扩展性和混合连接能力,支持 CAN 总线、RS485、RS232、千兆以太网端口和其他接口,以及强大的无线通信能力,如 4G、LoRa®、WiFi 和 BLE。
*4G 和 LoRa® 模块默认不包含在 reTerminal DM 中,请根据需要购买相关模块, 4G 套装
Sensecraft Edge OS 可以从这里下载,请注意此 Sensecraft Edge OS 目前基于 reTerminal DM 开发,仅适用于生产版本的 reTerminal DM
硬件要求
您需要准备以下硬件
- reTerminal DM x 1
- 主机电脑(Windows/Mac/Linux)x 1
- 以太网线 x 1
- 电源适配器(12V-24V)自备
- USB Type-C 线 x 1
软件要求
刷写 Raspbian OS 的步骤
注意: Seeed 打包的最新系统镜像,包含适当的驱动程序:pi-gen-expand
- 步骤 1. 翻转位于 USB Type-C 端口旁边的
启动模式开关,确保开关设置为禁用 eMMC 启动模式,如下图所示:

-
步骤 2. 请使用 USB Type-C 数据线连接到 reTerminal DM 上的 Type-C 端口,如上图所示,
-
步骤 3. 请将电源线从电源适配器连接到 reTerminal DM 电源端口。
请确保您已按正确极性连接电源线。

现在让我们继续在您的主机电脑上进行软件设置。请根据您所需的操作系统按照步骤操作
Windows 系统
-
步骤 1. 点击**这里**下载 rpiboot 安装程序以安装必要的驱动程序和启动工具
-
步骤 2. 通过 USB Type-C 线将 reTerminal DM 连接到 PC
Windows 现在将找到硬件并安装必要的驱动程序
-
步骤 3. 搜索我们之前安装的 rpiboot 工具并打开它
-
步骤 4. 打开文件资源管理器,您将看到计算模块 4 的 eMMC 显示为 USB 大容量存储设备
-
步骤 5. 从**这里**下载 Raspberry Pi Imager 软件
-
步骤 6. 打开 Raspberry Pi Imager 软件

- 步骤 7. 在键盘上按 CTRL + SHIFT + X 打开高级选项窗口

在这里您可以设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 WiFi、设置区域设置等
- 步骤 8. 点击 CHOOSE OS 并选择您首选的操作系统

注意: 您可以通过导航到其他通用操作系统来选择其他操作系统,如 64 位 Ubuntu

-
步骤 9. 点击 CHOOSE STORAGE 并选择连接的 eMMC 驱动器
-
步骤 10. 最后,点击 WRITE

请等待几分钟直到刷写过程完成。
- 步骤 11. 将启动模式开关翻转回原始位置
现在您可以跳转到**这里**
一旦上述步骤完成并且您重新给 reTerminal DM 供电,电源 LED 应该变为黄色,ACT LED 应该闪烁绿色,但屏幕是空白的且没有背光。请不要惊慌,您只需要按照安装驱动程序步骤来恢复屏幕。
Mac 系统
在进行以下步骤之前,您需要安装 homebrew。
请打开终端并输入 brew -V 来检查您是否已设置正确的 homebrew 环境,您应该看到已安装的 homebrew 环境版本。
- 步骤 1. 克隆 usbboot 仓库
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
- 步骤 2. 安装 libusb
brew install libusb
- 步骤 3. 安装 pkg-config
brew install pkg-config
- 步骤 4. 使用 make 构建
make
- 步骤 5. 运行二进制文件
sudo ./rpiboot
-
步骤 6. 通过 USB Type-C 线缆将 reTerminal 连接到您的 Mac 电脑
-
步骤 7. 访问此链接下载并安装 Raspberry Pi Imager 应用程序
-
步骤 8. 打开 Raspberry Pi Imager 应用程序

- 步骤 9. 按键盘上的 CTRL + SHIFT + X 打开高级选项窗口

在这里您可以设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 wifi、设置区域设置等
- 步骤 10. 点击 CHOOSE OS 并选择您首选的操作系统

注意: 您可以通过导航到 Other general purpose OS 来选择操作系统,如 64-bit Ubuntu

-
步骤 11. 点击 CHOOSE STORAGE 并选择已连接的 eMMC 驱动器
-
步骤 12. 最后,点击 WRITE

请等待几分钟直到刷写过程完成。
- 步骤 13. 将启动模式开关拨回原来的位置
现在您可以跳转到**这里**
一旦上述步骤完成并且您重新给 reTerminal DM 供电,您应该会看到电源 LED 亮起黄色,ACT LED 闪烁绿色,但屏幕是空白的且没有背光。请不要惊慌,您只需要按照安装驱动程序步骤来恢复屏幕。
对于 Linux
我们将使用 Git 来获取 rpiboot 源代码,因此请确保已安装 Git
- 步骤 1. 打开终端窗口并输入以下命令来更新软件包列表
sudo apt-get update
- 步骤 2. 通过以下命令安装 Git
sudo apt install git libusb-1.0-0-dev pkg-config build-essential
- 步骤 3. 如果日期设置不正确,Git 可能会产生错误。输入以下内容来纠正这个问题
sudo date MMDDhhmm
注意: 其中 MM 是月份,DD 是日期,hh 和 mm 分别是小时和分钟。
- 步骤 4. 克隆 usbboot 工具仓库
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
- 步骤 5. 构建并安装 usbboot 工具
make
- 步骤 6. 运行 usbboot 工具,它将等待连接
sudo ./rpiboot
结果如下所示:

-
步骤 7. 通过 USB Type-C 线缆将 reTerminal 连接到 PC
-
步骤 8. 下载 snap
sudo apt install snap
- 步骤 9. 下载 rpi-imager
snap install rpi-imager
- 步骤 10。 打开 Raspberry Pi Imager 软件
rpi-imager
结果如下所示:

- 步骤 11. 按键盘上的 CTRL + SHIFT + X 打开 高级选项 窗口
设置主机名、设置密码、配置 wifi、设置区域设置

启用 SSH

在这里您可以设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 wifi、设置区域设置等等
- 步骤 11. 点击 CHOOSE OS 并选择您首选的操作系统

注意: 您可以通过导航到 Other general purpose OS 来选择操作系统,例如 64-bit Ubuntu

-
步骤 12. 点击 CHOOSE STORAGE 并选择连接的 eMMC 驱动器
-
步骤 13. 最后,点击 NEXT 和 YES

请等待几分钟直到刷写过程完成。 结果如下所示:

- 步骤 14. 将 Boot Mode Switch 拨回原来的位置
一旦上述步骤完成并且您重新给 reTerminal DM 供电,您应该会看到电源 LED 变为黄色,ACT LED 闪烁绿色,但屏幕是空白的且没有背光。请不要惊慌,您只需要按照安装驱动程序步骤来恢复屏幕。
安装驱动程序
通过 SSH 访问 reTerminal DM
以下步骤需要一些基本的 Linux 命令行知识,请为自己准备一杯咖啡并做好准备。
按照上述刷写操作系统的步骤,reTerminal DM 应该已经启用了 SSH,主机名为 raspberrypi.local。
现在请将以太网电缆连接到 reTerminal DM 和与您的主机计算机在同一网络上的路由器。
要测试您的 reTerminal DM 是否与主机计算机在同一网络上,您可以使用 ping raspberrypi.local
如果您在 ping 命令后看到以下输出,这意味着两个设备在同一网络上:

对于 Windows
- 步骤 1. 打开 命令提示符 并输入以下内容
# ssh username@hostname
ssh [email protected]
- 步骤 2. 在提示符处输入 yes

- 步骤 3. 输入密码如下
raspberry
- 步骤 4. 如果您已成功登录到 Raspberry Pi OS,您将看到以下输出

对于 Mac/Linux
- 步骤 1. 在计算机上打开终端并输入以下内容
- 步骤 2. 对以下消息输入 yes
ECDSA key fingerprint is SHA256:XXXXXXX.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
- 步骤 3. 当它要求输入密码时,请输入以下内容
raspberry
- 步骤 4. 如果您已成功登录到 Raspberry Pi OS,您将看到以下输出

刷写新 Raspbian OS 后安装 reTerminal 驱动程序
reTerminal DM 开箱即用,预装了必要的驱动程序,因此您无需安装任何额外的驱动程序。但是,如果您自己刷写新的操作系统,则需要单独安装必要的驱动程序。
安装 32 位操作系统驱动程序,请仔细按照以下步骤操作:
reTerminal DM 上预装的操作系统是 64 位的,如果您希望安装 32 位操作系统,请使用以下方法安装 DTS 驱动程序。
⚠️注意:刷写 32 位操作系统后,请重启您的 reTerminal DM。
请按照 通过 SSH 访问 reTerminal DM 步骤,然后输入以下命令:
echo arm_64bit=0 | sudo tee -a /boot/config.txt
- 步骤 1. 在您从上述步骤连接到 reTerminal DM 的 ssh shell 中克隆以下仓库
sudo apt install git -y
git clone --depth 1 https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays
- 步骤 2. 进入仓库
cd seeed-linux-dtoverlays
- 步骤 3. 输入以下内容以安装驱动程序
sudo ./scripts/reTerminal.sh --device reTerminal-DM
- 步骤 4. 重启 reTerminal DM
sudo reboot
现在您的屏幕应该会亮起并正常运行。
常见问题
触摸屏方向
问:屏幕触摸面板的方向与屏幕显示方向不同?
答:请仔细按照以下步骤操作:
请按照通过 SSH 访问 reTerminal DM 步骤,然后输入以下命令:
echo 'ATTRS{name}=="gt9271", ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX}="0 1.0 0 -1.0 0 1.0 0 0 1.0"' | sudo tee -a /etc/udev/rules.d/98-touchscreen-cal.rules
Then reboot:
sudo reboot
如果屏幕方向仍然不正确,可以在这里找到 ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX} 的其他选项。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。