如何解决 reTerminal 黑屏问题
reTerminal 出厂时已预装必要的驱动程序,因此您无需安装任何额外的驱动程序。
但是,如果您的屏幕无法正常显示并保持黑屏,请按照以下故障排除步骤逐步识别并解决问题。
第一步:检查 LED 的闪烁状态
如果 PWR 灯未亮
您需要检查电源状态,因为可能存在电源问题。此外,为排除任何硬件问题,请确保 reTerminal 内的 CM4 模块已正确连接。
如果 PWR 灯亮但 SYS 灯未亮
您需要重新刷写原厂系统。您可以直接跳转到此部分。
如果两个灯都亮
此情况是由于控制 LCD 屏幕的驱动程序问题引起的。此时,请按照第二步提供的故障排除步骤逐步执行。
第二步:确认是否安装了新系统
-
如果您自行刷写了新的操作系统并且 LCD 屏幕无法正常显示,您需要单独安装必要的 reTerminal 驱动程序。
-
如果您没有刷写自己的操作系统但屏幕仍然黑屏,请直接跳转到刷写原厂随附的 Raspberry Pi OS。
-
如果您尝试安装 Raspbian OS,我们已进行测试,发现 Bullseye 的 32 位和 64 位版本在 reTerminal 上运行良好,没有遇到任何黑屏问题。此外,我们还测试了新的 Bookworm 64 位版本,它在 reTerminal 上运行顺畅。
在刷写新的 Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS 或其他操作系统后安装 reTerminal 驱动程序
需要驱动程序支持的硬件包括 5 英寸 LCD、触摸屏、加速度计、光传感器、用户 LED、用户按钮、RTC、蜂鸣器、加密协处理器。 因此,安装此驱动程序可以确保在使用新的 Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS 或其他操作系统时 LCD 屏幕正常工作。
- 1. 克隆以下仓库
sudo apt install git -y
git clone --depth 1 https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays
- 2. 进入仓库
cd seeed-linux-dtoverlays
对于 32 位操作系统,在执行 sudo ./scripts/reTerminal.sh 之前需要添加以下步骤。完成安装后,请记得重启 reTerminal 以使更改生效。
echo arm_64bit=0 | sudo tee -a /boot/config.txt
sudo reboot
- 3. 输入以下命令安装驱动程序
sudo ./scripts/reTerminal.sh
如果成功安装驱动程序,您将看到以下输出:

- 4. 重启 reTerminal
sudo reboot
最后,您可以在新系统上正常使用 LCD 屏幕。
刷写原厂随附的 Raspberry Pi OS
如果您已刷写到其他操作系统并希望切换回随附的默认 Raspberry Pi OS,可以按照以下步骤操作。
我们可以将 Raspberry Pi OS / 64 位 Ubuntu OS 或其他操作系统刷写到 reTerminal 上 CM4 的 eMMC 存储中。如果您之前从未在 reTerminal 上刷写过系统,我们强烈建议您遵循刷写 Raspberry Pi OS/ 64 位 Ubuntu OS 或其他操作系统到 eMMC的步骤,以准备系统刷写,包括安装必要的驱动程序。
安装完必要的驱动程序后,您只需将 reTerminal 的 USB Type-C 端口连接到您的电脑。当您打开文件资源管理器并看到 Compute Module 4 的 eMMC 显示为 USB 大容量存储设备时,可以执行以下步骤:
-
1. 通过以下链接下载 Raspberry Pi OS
注意: reTerminal 原厂随附的是 32 位操作系统。不过,您也可以下载 64 位版本。
-
2. 解压 .zip 文件
-
3. 打开 Raspberry Pi Imager 软件

- 4. 在键盘上按 CTRL + SHIFT + X 打开 高级选项窗口

在这里,您可以设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 WiFi、设置区域设置等。
- 5. 点击 CHOOSE OS 并选择 Use custom

-
6. 导航到之前解压的镜像文件,选择它并点击 open
-
7. 点击 CHOOSE STORAGE 并选择连接的 eMMC 驱动器
-
8. 最后,点击 WRITE
最后,您可以在原厂系统上正常使用 LCD 屏幕。
如果步骤1/2仍无法解决屏幕问题 - 更新reTerminal LCD的STM32固件
如果您的reTerminal生产日期在2021年9月26日之后,STM32预装了V1.8固件。
确保将最新固件刷入reTerminal上的STM32G030芯片非常重要。STM32G030负责驱动reTerminal上的LCD。将STM32芯片更新到最新版本将有助于解决您在使用reTerminal LCD时遇到的大多数问题。
刷写STM32芯片有两种方法:
- 方法1: 使用reTerminal上的CM4直接连接到STM32芯片并刷写固件
- 方法2: 使用跳线将STM32芯片引脚物理连接到40针reTerminal GPIO,然后使用OpenOCD刷写固件
如果您的reTerminal上安装了新版本(v1.7或更高版本)的STM32固件,请使用方法1;如果您的板载STM32固件版本低于v1.7,则需要使用方法2。
决定使用哪种刷写方法
现在让我们通过以下步骤来识别板载固件版本,以便选择合适的刷写方法。
- 1. 进入reTerminal的终端窗口并输入以下命令以打开配置文件:
sudo nano /boot/config.txt
- 2. 在文件的最底部,注释掉包含 dtoverlay=reTerminal 的行:
#dtoverlay=reTerminal
注意: 这将卸载所有reTerminal驱动程序。因此,当您下次打开reTerminal时,所有驱动程序都不会加载。
- 3. 重启reTerminal:
sudo reboot
- 4. 通过 i2c-tools 使STM32进入引导模式:
i2ctransfer -y 1 w2@0x45 0x9b 0x01
- 5. 列出连接的I2C设备:
i2cdetect -y 1
如果您可以看到I2C地址 0x56(如下表所示),则您的板载STM32固件为新版本(v1.7或更高版本)。

然而,如果您看到I2C地址 0x45(如下表所示),则您的板载STM32固件为旧版本(低于v1.7)。

- 6. 打开之前使用的配置文件:
sudo nano /boot/config.txt
- 7. 在文件的最底部,取消注释包含 dtoverlay=reTerminal 的行以重新加载驱动程序:
dtoverlay=reTerminal
- 8. 关闭reTerminal:
sudo poweroff
注意: 如果您已经运行STM32 v1.8固件,一旦通过 i2c-tools 进入引导模式,退出引导模式的唯一方法是刷写STM32固件。
使用CM4连接到STM32并刷写固件
如果您的板载STM32固件为新版本(v1.7或更高版本),请遵循此方法。
- 1. 进入reTerminal的终端窗口并输入以下命令以打开配置文件:
sudo nano /boot/config.txt
- 2. 在文件的最底部,注释掉包含 dtoverlay=reTerminal 的行:
#dtoverlay=reTerminal
- 3. 重启reTerminal:
sudo reboot
- 4. 在reTerminal中创建一个新目录并进入该目录:
mkdir STM32
cd STM32
- 5. 下载 stm32flash 文件和 STM32G030F6_R2.bin:
wget https://sourceforge.net/projects/stm32flash/files/stm32flash-0.7.tar.gz
wget https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays/releases/download/2022-05-29-reTerminal-V1.9/STM32G030F6_R2.bin
- 6. 解压 stm32flash-0.7.tar.gz:
tar -xvf stm32flash-0.7.tar.gz
- 7. 进入名为 stm32flash-0.7 的文件夹并使刷写工具可执行:
cd stm32flash-0.7/
make
- 8. 通过 i2c-tools 使STM32进入引导模式:
i2ctransfer -y 1 w2@0x45 0x9b 0x01
- 9. 使用 stm32flash 工具擦除STM32芯片中的闪存:
./stm32flash -a 0x56 -o /dev/i2c-1
- 10. 使用 stm32flash 工具将固件刷写到STM32:
./stm32flash -a 0x56 -w ../STM32G030F6_R2.bin -v -g 0x0 /dev/i2c-1
注意: STM32G030F6_R2.bin 是新固件的文件名。
- 11. 修改OPTR寄存器如下:
i2ctransfer -y 1 w2@0x45 0x9b 0x00
- 12. 打开之前使用的配置文件:
sudo nano /boot/config.txt
- 13. 在文件的最底部,取消注释包含 dtoverlay=reTerminal 的行:
dtoverlay=reTerminal
- 14. 重启reTerminal:
sudo reboot
现在您已经成功将固件烧录到 STM32!
使用跳线和 OpenOCD 连接到 STM32
如果您的板载 STM32 固件是旧版本(低于 v1.7),请按照此方法操作。
- 1. 打开 reTerminal 的终端窗口,输入以下命令以更新软件包列表
sudo apt-get update
- 2. 安装以下软件包
sudo apt-get install git autoconf libtool make pkg-config libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
- 3. 克隆以下仓库并进入该目录
git clone http://openocd.zylin.com/openocd
cd openocd
- 4. 访问此链接,从最新发布版本下载 STM32G030F6_R2.bin 文件。
注意: 您可以点击链接直接开始下载。
- 5. 在 PC 上打开命令提示符,导航到之前下载文件的位置
cd C:\Users\user\Downloads
- 6. 将文件传输到我们之前在 reTerminal 上创建的 openocd 目录
scp -r .\STM32G030F6_R2.bin [email protected]:\home\pi\openocd
注意: pi 是用户名,192.168.x.xx 是 reTerminal 的 IP 地址。您也可以用 reTerminal 的主机名替代。
- 7. 返回到 reTerminal 的终端窗口,在 openocd 目录中输入以下命令
./bootstrap
- 8. 输入以下命令
./configure --enable-sysfsgpio --enable-bcm2835gpio
- 9. 编译
make
- 10. 安装
sudo make install
- 11. 按照下图连接 STM32 的引脚到 40 针 GPIO

注意: STM32 的引脚位于 reTerminal 的 PCBA 背面。
- 12. 保持连接状态,输入以下命令将固件烧录到 STM32
openocd -f interface/sysfsgpio-raspberrypi.cfg -c "transport select swd" -f target/stm32g0x.cfg -c "program STM32G030F6_R2.bin verify 0x08000000;shutdown"
注意: 通常烧录过程大约需要 3 秒。因此,您需要保持上述连接约 3 秒,直到烧录过程完成。
如果您看到以下日志,说明 STM32 固件已成功烧录!

- 13. 断开连接,并直接物理断开电源线,不要使用 poweroff 命令。
注意: 如果您不物理拔掉电源线,STM32 固件将无法成功加载。
现在您已经成功将固件烧录到 STM32!
检查已安装的 STM32G030 固件版本
现在让我们检查已安装的 STM32 固件版本。
- 1. 打开 reTerminal 的终端窗口,输入以下命令以打开配置文件
sudo nano /boot/config.txt
- 2. 在文件的最底部,注释掉 dtoverlay=reTerminal 这一行
#dtoverlay=reTerminal
-
3. 重启 reTerminal
-
4. 在 reTerminal 的终端窗口中输入以下命令以检查 STM32 固件版本
i2ctransfer -y 1 w1@0x45 0x97 r2
如果输出类似于 0x01 0x07,说明您正在使用固件版本 1.7。
- 5. 打开之前使用的配置文件
sudo nano /boot/config.txt
- 6. 在文件的最底部,取消注释 dtoverlay=reTerminal 这一行
dtoverlay=reTerminal
- 7. 重启 reTerminal
sudo reboot
刷写最新版本的 Raspberry Pi OS - Bookworm

我们已经准备了最新的 Bookworm OS 镜像,这是 Raspberry Pi 官方发布的最新版本。如果您遇到任何问题,尤其是上述讨论的问题,我们强烈建议按照以下步骤操作,以获得更流畅的体验。
在开始之前,请确保您拨下启动模式开关。接下来,启动 rpiboot 安装程序。有关如何执行这些步骤的详细说明,请参阅这里。
-
1. 通过以下链接下载 Raspberry Pi OS
| 版本 | 描述 | 标签 |
|---|---|---|
| 2024-03-14-Raspbian-reTerminal-arm64 | 64位 Debian12(bookworm) Linux 版本 6.6.20 | 最新 |
| 2024-03-14-Raspbian-reTerminal-armhf | 32位 Debian12(bookworm) Linux 版本 6.6.20 | 最新 |
| 2023_11_15_bookworm_64.img.gz | 64位 Debian12(bookworm) Linux 版本 6.1 | 发布版 |
-
2. 解压 .zip 文件
-
3. 打开 Raspberry Pi Imager 软件

- 4. 在键盘上按下 CTRL + SHIFT + X 打开 高级选项窗口

在这里,您可以设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 WiFi、设置区域设置等。
- 5. 点击 CHOOSE OS 并选择 Use custom

-
6. 导航到之前解压的镜像文件,选择它并点击 open
-
7. 点击 CHOOSE STORAGE 并选择连接的 eMMC 驱动器
-
8. 最后,点击 WRITE
最后,将启动模式开关拨回原始位置并组装 reTerminal 外壳。然后打开电源,您可以在原始系统上正常使用 LCD 屏幕。