reTerminal DM 与 Node Red 和 InfluxDB
介绍
在 reTerminal DM(一个 Raspberry Pi 驱动的 HMI)上部署 InfluxDB 可以在网络边缘实现强大的时间序列数据收集和分析。这种设置非常适合 IoT 应用,提供实时洞察和监控能力。通过利用轻量级但功能强大的 InfluxDB 数据库,您可以直接在 reTerminal DM 上高效地管理和分析传感器数据。以下指南概述了在您的 reTerminal DM 上安装、配置和使用 InfluxDB 的步骤,确保无缝集成到您的数据基础设施中。
硬件准备
| reTerminal DM |
|---|
![]() |
软件准备
我们已经准备了一个 Node-RED 入门指南。建议您在继续阅读本 wiki 之前先查看此指南。
在 reTerminal DM 上安装 InfluxDB
本指南涵盖在 reTerminal DM HMI 上安装和设置 InfluxDB 的步骤。
步骤 1:更新系统
首先,通过运行以下命令确保您的系统是最新的:SSH 到 reTerminal DM 并
sudo apt update
步骤 2: 添加 InfluxDB 仓库
将 InfluxDB GPG 密钥和仓库添加到您的系统中。
Add the GPG key:
curl https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdb-archive-keyring.gpg >/dev/null
将该仓库添加到 translations 列表中:
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb-archive-keyring.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
步骤 3:更新软件包列表
更新软件包列表以包含InfluxDB存储库:
sudo apt update
步骤 4:安装 InfluxDB
安装 InfluxDB 版本 1
sudo apt install influxdb
启动 InfluxDB 服务器
启用并启动 InfluxDB 服务:
步骤 1. 取消屏蔽该服务:
sudo systemctl unmask influxdb
步骤 2. 启用服务:
sudo systemctl enable influxdb
步骤 3. 启动服务:
sudo systemctl start influxdb
测试 InfluxDB
访问 InfluxDB CLI 工具来执行基本的数据库操作。
步骤 1. 打开终端:
influx
步骤 2. 创建一个数据库:
CREATE DATABASE data
步骤 3. 使用该数据库:
USE data
步骤 4. 插入一个样本数据点:
INSERT room,temperature=30.1 humidity=80.2
步骤 5. 查询插入的数据:
SELECT * FROM room
为 InfluxDB 添加身份验证
步骤 1. 打开终端:
influx
步骤 2. 创建具有所有权限的管理员用户(将 <password> 替换为您的安全密码):
CREATE USER admin WITH PASSWORD '<password>' WITH ALL PRIVILEGES
步骤 3. 退出 InfluxDB CLI:
exit
步骤 4. 编辑 InfluxDB 配置以启用身份验证:
sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
在 [HTTP] 部分下,添加或修改以下行:
auth-enabled = true
pprof-enabled = true
pprof-auth-enabled = true
ping-auth-enabled = true
enabled=true
bind-address=":8086"
步骤 5. 重启 InfluxDB 服务以应用更改:
sudo systemctl restart influxdb
步骤 6. 使用管理员用户连接到InfluxDB:
influx -username admin -password <password>
确保将 <password> 替换为您为管理员用户设置的密码。
通过 Node-RED 向 InfluxDB 发送数据
步骤 1. 在浏览器中打开您的 Node-RED(通常是 http://<your-reTerminal-DM-ip>:1880)。
步骤 2. 使用 Node-RED 管理面板安装 node-red-contrib-influxdb。
步骤 3. 将一个 inject 节点、一个 function 节点和一个 influxdb out 节点拖放到流画布上,并按如下方式连接它们:
[Inject Node] -> [Function Node] -> [InfluxDB Out Node]
Function 节点
此节点格式化要发送到 InfluxDB 的数据。
步骤 1. 双击 function 节点。
步骤 2. 输入名称(例如,Format Data for InfluxDB)。
步骤 3. 在函数编辑器中输入以下代码:
msg.payload = [
{
temperature: 30.1,
humidity: 80.2
}
];
return msg;
步骤 4. 点击"Done"。
InfluxDB Out 节点
此节点将格式化的数据发送到 InfluxDB。
步骤 1. 双击 influxdb out 节点。
步骤 2. 输入以下详细信息:
- Name: labdata
- Database: data(之前创建的)
- Measurement: lab
步骤 3. 点击铅笔图标添加新的 InfluxDB 服务器配置。
步骤 4. 输入以下详细信息:
- Name: InfluxDB
- Version: 1.8-flux
- URL:
http://localhost:8086 - Username: admin
- Password:
<password>(您创建的密码)
步骤 5. 点击"Add"然后点击"Done"。
步骤 6. 点击"Deploy"保存并部署您的流程。
测试流程
-
点击
inject节点上的按钮手动触发流程。 -
通过在终端运行以下命令检查您的 InfluxDB 数据库,查看数据是否已成功写入:
influx -username admin -password <password>
USE data
SELECT * FROM lab
确保将 <password> 替换为您为管理员用户设置的密码。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。