reTerminal E 系列电子纸显示屏概览
介绍
reTerminal E 系列电子纸显示屏代表了 Seeed Studio 面向低功耗信息显示应用推出的电子纸显示终端产品家族。这些设备将电子纸技术的高能效与无线连接能力相结合,可打造适用于智能家居、零售环境、办公空间等多种场景的多功能显示终端。
与持续耗电的传统显示屏不同,reTerminal E 系列电子纸显示屏仅在更换内容时才会消耗电能,非常适合需要超长续航和常显信息的应用场景。
reTerminal E1001

reTerminal E1001 配备一块 7.5 英寸黑白电子纸显示屏,支持 4 级灰度。其 800×480 分辨率可呈现清晰锐利的文本和图像,同时保持极低功耗。黑白显示非常适合以文本可读性和电池续航为优先的应用。
主要特性
- 7.5 英寸黑白电子纸显示屏,支持 4 级灰度
- 800×480 分辨率
- 超低功耗,实现超长电池续航
- 非常适合日历、待办清单和信息看板等以文本为主的应用
reTerminal E1002

reTerminal E1002 采用一块鲜艳的 7.3 英寸全彩电子纸显示屏,搭载 ACeP(Advanced Color ePaper)技术。这块彩色屏幕在保留电子纸技术低功耗优势的同时,支持多色显示,可呈现更具视觉吸引力的内容,非常适合对视觉区分度和美观度有较高要求的应用。
主要特性
- 7.3 英寸全彩电子纸显示屏,采用 ACeP 技术
- 800×480 分辨率
- 在保持低功耗的同时实现丰富的色彩表现
- 非常适合画廊展示、彩色仪表盘和以视觉为主导的应用
reTerminal E1003

reTerminal E1003 是一款 10.3 英寸开源黑白电子纸显示屏,具备 16 级灰度和 1404×1872 像素高分辨率,电池续航最长可达 6 个月。当前在 SenseCraft HMI 固件 v1.1.2 上已支持触控交互。其由 ESP32-S3 驱动,原生支持 SenseCraft HMI 零代码 UI 设计,同时也可通过 Arduino 和 PlatformIO 进行进一步开发。
触控相关的库计划在未来开源发布,以便更灵活地自定义面板。更多更新内容将很快发布。同时也计划在未来版本中为 E1003 提供 ESPHome 驱动支持。
主要特性
- 10.3 英寸黑白电子纸显示屏,在 HMI 固件 v1.1.2 上支持触控交互
- 16 级灰度,分辨率高达 1404×1872
- 通过超低功耗运行实现最长 6 个月电池续航
- 原生支持 SenseCraft HMI,并兼容 Arduino 和 PlatformIO,计划提供 ESPHome 驱动支持
reTerminal E1004

reTerminal E1004 配备一块 13.3 英寸全彩电子纸显示屏,电池续航最长可达 6 个月。由 ESP32-S3 提供算力,支持 SenseCraft HMI 进行零代码仪表盘创建和图片上传,同时也支持 Home Assistant、Arduino 和 ESP-IDF 等高级开发流程。
主要特性
- 13.3 英寸全彩电子纸显示屏
- 最长 6 个月电池续航,适用于常显场景
- ESP32-S3 平台,支持 SenseCraft HMI 零代码开发
- 兼容 Home Assistant、Arduino 和 ESP-IDF
SenseCraft HMI 平台

所有 reTerminal E 系列电子纸显示设备都被设计为可与 SenseCraft HMI 平台协同工作,通过直观的 Web 界面为设备创建和部署内容。其主要特性包括:
- AI Generator:使用文本提示创建仪表盘
- Gallery:展示图片和幻灯片
- Canvas:使用拖放工具设计自定义布局
- RSS Integration:显示来自 Web 订阅源的新闻和更新
- Web Content Display:展示网页内容
应用
reTerminal E 系列电子纸显示屏支持多种开发平台和框架:
-
reTerminal E Series ePaper Display Work with ESPHome for Home Assistant
说明如何将 reTerminal E 系列电子纸显示屏接入 Home Assistant,并通过 ESPHome 中的 YAML 编写简单程序来绘制简单图形。
-
Advanced ESPHome Usage of reTerminal E Series ePaper Display in Home Assistant
说明如何在 Home Assistant 中使用 reTerminal 的硬件和高级特性,例如深度睡眠以及更全面的使用场景。
-
reTerminal E Series ePaper Display Works with TRMNL
利用专用的 TRMNL 框架实现简化开发和快速部署。
资源
FCC 声明
任何未经负责合规方明确批准的更改或修改,都可能导致用户操作本设备的授权失效。本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作须符合以下两个条件:
(1) 本设备不得造成有害干扰;并且
(2) 本设备必须接受所接收到的任何干扰,包括可能导致设备异常运行的干扰。本发射器不得与任何其他天线或发射器共同安装或同时运行。
注意:本设备已经过测试,符合 FCC 规则第 15 部分中针对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在为住宅安装环境中防止有害干扰提供合理保护。本设备会产生、使用并能辐射射频能量,如果未按说明书安装和使用,可能会对无线电通信造成有害干扰。然而,不能保证在某一特定安装环境中不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰(可通过将设备关闭再打开来判断),建议用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰:
– 重新调整或重新放置接收天线的位置。
– 增加设备与接收机之间的距离。
– 将设备连接到与接收机不同回路的电源插座上。
– 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获取帮助。本设备符合 FCC 为非受控环境规定的辐射暴露限制。本设备在安装和操作时,辐射体与人体之间的最小距离应为 20cm。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。