Skip to main content

reTerminal 和 reTerminal DM 常见问题

本页面包含针对 reTerminal 和 reTerminal DM 的已验证解答。每个解答都会说明适用的产品型号和固件模式,并给出最近一次根据当前官方资料完成验证的日期。

在开始之前​

  • 确认准确型号:reTerminal 或 reTerminal DM,以及所搭载的 Raspberry Pi CM4 版本。
  • 在执行与版本相关的步骤前,检查当前 Raspberry Pi OS 镜像版本。
  • 本页答案最近一次验证时间为 2026-11-10;如果你在更晚时间阅读,请重新核对所链接的官方资料。

文档与使用​

如何获取 reTerminal DM(114070201)的 3D 模型文件?​

适用对象: reTerminal DM(114070201),面向需要 3D 模型进行结构设计或外壳验证的开发者

最近验证时间: 2026-11-01

reTerminal DM(114070201)的 3D 模型可通过以下 STEP 结构设计文件链接获取:https://files.seeedstudio.com/wiki/reTerminalDM/reTerminal-DM-Structural-Design-File.stp 。如需其他设计文件或技术信息,请联系 Seeed 技术支持团队。

参考资料:

操作系统与固件​

如何烧录最初随 reTerminal 一同出厂的 Raspberry Pi OS 镜像​

适用对象: reTerminal 和 reTerminal DM,用于恢复设备最初出厂时附带的出厂镜像

最近验证时间: 2023-11-15

详细步骤请点击这里

如何将 Raspberry Pi OS / 64 位 Ubuntu OS 或其他操作系统烧录到 eMMC​

适用对象: 搭载带 eMMC 存储的计算模块的 reTerminal 和 reTerminal DM,用于写入系统镜像

最近验证时间: 2023-06-21

详细步骤请点击这里

在烧录新的 Raspberry Pi OS / Ubuntu OS 或其他操作系统后,如何安装 reTerminal 驱动​

适用对象: reTerminal 和 reTerminal DM,用于在新操作系统烧录完成后安装 reTerminal 驱动

最近验证时间: 2023-11-15

详细步骤请点击这里

如何升级 Raspberry Pi OS 及已安装的软件包​

适用对象: 运行 Raspberry Pi OS 的 reTerminal 和 reTerminal DM,用于日常就地系统更新

最近验证时间: 2023-06-21

详细步骤请点击这里

如果我将 CM4 更换为无 eMMC 版本,如何烧录操作系统​

适用对象: 配备无 eMMC 存储的 Raspberry Pi CM4 的 reTerminal 和 reTerminal DM

最近验证时间: 2023-06-21

详细步骤请点击这里

我无法在睡眠后唤醒 reTerminal 的 LCD​

适用对象: 运行 Raspberry Pi OS 且已安装 reTerminal 设备树覆盖驱动的 reTerminal 和 reTerminal DM

最近验证时间: 2024-12-16

详细步骤请点击这里

如果我想从 USB 闪存盘启动操作系统,该如何操作​

适用对象: 带有计算模块引导加载程序的 reTerminal 和 reTerminal DM,用于从外部 USB 盘启动系统

最近验证时间: 2023-06-21

详细步骤请点击这里

如何在 reTerminal 上安装 Ubuntu?​

适用对象: 已将 arm64 Ubuntu Server 镜像写入 eMMC 的 reTerminal 和 reTerminal DM

最近验证时间: 2023-06-21

详细步骤请点击这里

在安装 Raspberry Pi OS Bullseye 后,屏幕方向不正确​

适用对象: 使用 Raspberry Pi OS Bullseye 或 Bookworm 镜像并已安装 reTerminal 驱动的 reTerminal 和 reTerminal DM

最近验证时间: 2023-11-24

详细步骤请点击这里

如何在 reTerminal 上禁用屏幕旋转​

适用对象: 运行 Raspberry Pi OS 的 reTerminal 和 reTerminal DM,适用于需要固定安装且显示屏不能旋转的场景

最近验证时间: 2023-06-21

详细步骤请点击这里

如何解决屏幕刷新率过低的问题​

适用对象: 运行 Raspberry Pi OS 的 reTerminal 和 reTerminal DM,用于解决显示存在明显刷新卡顿的问题

最近验证时间: 2024-07-02

详细步骤请点击这里

连接与网络​

Seeed 是否保存已交付的 reTerminal 或 reTerminal DM 设备的 IMEI 和 LTE Cat 4 EC25 4G 模块序列号?当设备已经部署且无法在现场读取时,如何获取这些信息?​

适用对象: 已交付并部署在现场的 reTerminal 和 reTerminal DM 设备,用于资产登记且需要填写 IMEI 和 LTE Cat 4 EC25 4G 模块序列号的场景

最近验证时间: 2026-11-01

Seeed 不会保存已交付设备的 IMEI 和 4G 模块序列号,因此无法仅根据订单、产品型号或主机序列号来填写这些号码。IMEI 和 4G 模块序列号属于具体设备或模块本身,必须从已部署的设备上读取:终端用户或现场技术人员需要打开设备串口控制台或模块 AT 命令接口,运行 AT+GSN 查询该 4G 模块的 IMEI;模块序列号 / 模块 ID 应从模块标签或通过 EC25 模块的查询命令获取。在完成登记前,请将查询结果与设备资产编号一一对应匹配。如果当前无法联系到设备所在位置的人员,则需要由当地终端用户或现场技术人员执行上述查询并回传结果;Seeed 无法从原始发货记录中恢复这些信息。

  1. 确认每台已部署设备的位置、资产编号以及联系人。
  2. 终端用户或现场技术人员连接到设备串口控制台或 4G 模块 AT 命令接口。
  3. 运行 AT+GSN 并记录返回的 IMEI;注意该命令查询的是 IMEI,与查询模块序列号并不相同。
  4. 从模块标签或 LTE Cat 4 EC25 的命令参考中查询并记录 4G 模块序列号 / 模块 ID。
  5. 将每台设备的 IMEI、模块 ID 与主机资产编号一一对应匹配,并提交给设备管理员完成登记。
  6. 如果无法安排现场或远程连接,则必须由设备所在地的终端用户或现场技术人员执行上述查询。

成功标准:

  • 每台设备的 IMEI 和 4G 模块 ID 均已从设备端读取并与资产编号完成登记
  • 登记记录中不包含任何基于订单或主机序列号猜测得出的号码

参考资料:

如何使用 USB 转串口转换器登录 Raspberry Pi OS / Ubuntu OS 或其他操作系统​

适用对象: 带有 40 针 GPIO 排针的 reTerminal 和 reTerminal DM,用于在无显示屏的情况下通过控制台登录

最近验证时间: 2023-06-21

详细步骤请点击这里

硬件与接口​

如何排查 reTerminal 黑屏问题​

适用对象: 启动后 LCD 仍保持黑屏,且可通过 PWR 和 SYS 状态指示灯进行诊断的 reTerminal 和 reTerminal DM

最近验证时间: 2023-11-15

详细步骤请点击这里

为什么 CM4 上的芯片周围有黑色胶水?​

适用对象: 搭载 Raspberry Pi CM4 计算模块的 reTerminal 和 reTerminal DM,适用于注意到板上黑色材料的用户

最近验证时间: 2023-06-21

详细步骤请点击这里

在安装 reTerminal 驱动后蜂鸣器、LED 不工作,如何解决​

适用对象: 已执行 reTerminal 驱动安装的 reTerminal 和 reTerminal DM

最近验证时间: 2023-06-21

详细步骤请点击这里

触摸屏不准确的故障排查​

适用对象: 运行基于 X11 的 Raspberry Pi OS 镜像并已安装 reTerminal 触摸驱动的 reTerminal 和 reTerminal DM

最近验证时间: 2023-06-21

详细步骤请点击这里

如何检查加密芯片是 ATECC608A-SSHDA-B 还是 ATECC608A-TNGTLSS-G​

适用对象: 用于识别板载加密协处理器型号的 reTerminal 和 reTerminal DM

最后确认日期: 2023-06-21

详情请点击这里

产品与服务​

单台 reTerminal DM 订单能否在发货前免费预装并测试双网口/SSD 扩展模块、NVMe M.2 2280 SSD 和蓝牙/ Wi-Fi 天线?​

适用对象: 需要在发货前预装双网口/SSD 扩展模块、NVMe M.2 2280 SSD 和蓝牙/ Wi-Fi 天线的 reTerminal DM 单台订单用户

最后确认日期: 2026-11-01

单台订单无法享受免费的工厂预装服务(包括内部配件的安装和测试)。该服务属于轻定制服务,仅适用于达到要求采购数量并支付相应定制费用的订单。对于当前的单台订单,设备将以原厂包装形式发货;到货后,您可以按照官方硬件装配指南自行安装相关配件:https://wiki.seeedstudio.com/cn/reterminal-dm-hardware-guide/ 。

注意:

  • 工厂预装属于轻定制服务,需要达到一定采购数量并收取定制费用,因此单台订单不符合发货前免费预装和测试的条件。
  • 如果后续订单量达到定制门槛,您可以再次向 Seeed 咨询工厂预装服务所适用的条件。

参考资料:

reTerminal DM 能否在 -20°C 环境温度下运行,以及能否以 10 台数量订购 ODM 版本?​

适用对象: 标准版 reTerminal DM,用于在 -20°C 环境温度下使用设备的项目,以及 10 台数量的 ODM 定制咨询

最后确认日期: 2026-11-01

标准版 reTerminal DM 的工作温度范围为 -10°C 至 50°C,因此标准型号本身无法满足 -20°C 的环境温度要求。在 -20°C 下运行需要通过 ODM 定制,采用宽温显示屏或内部加热方案。ODM 定制的最小起订量为 50 台。

参考资料:

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...