XIAO 6x10 RGB 矩阵入门指南

介绍"XIAO 6x10 RGB 矩阵" - 这是 Seeed Studio XIAO 产品系列的一个令人眼花缭乱的新成员。现在,有了 6x10 RGB 矩阵,您拥有了用色彩光谱照亮项目的能力。该矩阵由 60 个精心排列的 WS2812 LED 组成,不仅仅是为了美观;它是将您的创意愿景变为现实的工具。无论您是在制作交互式艺术作品、设计动态通知系统,还是只是希望为您的创作增添一抹色彩,这个矩阵都是您的画布。专为与 XIAO 主控制器无缝集成而定制,其适应性通过包含 VCC、GND 和 DIN 焊接焊盘得到进一步突出,确保在众多场景中的灵活性。
介绍
特性
- 60 个 WS2812 LED:以 6x10 网格排列,这些 LED 非常适合创建生动的显示效果。
- 紧凑设计:每个 LED 仅为 1mm x 1mm,提供高密度显示而不占用太多空间。
- 多功能连接:虽然专为 XIAO 主控制器设计,我们还包含了 VCC、GND 和 DIN 焊接焊盘以适用于更广泛的应用。
- RGB 功能:每个 LED 都可以显示广泛的颜色范围,让您自由创建动态和多彩的显示效果。
规格
- LED 类型:WS2812
- LED 数量:60
- 排列:6 行 x 10 列
- LED 尺寸:1mm x 1mm
- XIAO 连接端口:D0
- 附加焊盘:VCC、GND、DIN、DOUT
应用
- 交互式显示:在您的项目中使用 LED 矩阵进行动态视觉反馈。
- 通知:为您的设备创建彩色通知或警报。
- 艺术装置:将 LED 矩阵融入艺术作品中,增添现代感。
- 可穿戴技术:集成到服装或配饰中,打造未来感外观。
- 游戏:通过生动的视觉效果增强游戏体验。
- 通用照明:用于各种环境中的环境照明或氛围营造。
入门指南
欢迎来到 XIAO 6x10 RGB 矩阵的快速入门指南。本指南旨在帮助您设置新的 LED 矩阵扩展板并与 XIAO RP2040 主控制器一起开始使用。
硬件准备
收到产品后,需要进行一些焊接工作。我们在包装中提供了两个排针。您需要将这些排针焊接到扩展板上。

焊接完成后,您可以继续将扩展板连接到 XIAO RP2040 主控制器。

连接时请特别小心,不要在 XIAO 通电时连接,也不要连接错误的电源引脚。否则,很可能会烧坏板子。
软件准备
本教程将使用 XIAO RP2040 作为主控,如果您是第一次使用 XIAO RP2040,请阅读其入门 Wiki。
同时,本教程提供的所有示例程序也适用于其他 XIAO,您也可以根据您使用的 XIAO 提前配置 Arduino 开发环境。
Arduino 库概述
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您参考 Arduino 入门指南。
功能
在我们开始开发代码之前,让我们先了解一下库的可用功能。
-
Adafruit_NeoPixel(uint16_t n, int16_t pin = 6, neoPixelType type = NEO_GRB + NEO_KHZ800);—— 当长度、引脚和像素类型在编译时已知时的 NeoPixel 构造函数。输入参数:
n:灯带中 NeoPixel 的数量。p:驱动 NeoPixel 数据输入的 Arduino 引脚编号。t:像素类型 -- 将 Adafruit_NeoPixel.h 中定义的 NEO_* 常量相加,例如NEO_GRB+NEO_KHZ800用于期望 800 KHz(相对于 400 KHz)数据流的 NeoPixel,每个像素的颜色字节按绿、红、蓝顺序表示。
返回值:Adafruit_NeoPixel 对象。使用前调用
begin()函数。 -
void begin(void)—— 配置 NeoPixel 引脚为输出。 -
void show(void)—— 将 RAM 中的像素数据传输到 NeoPixel。 -
void setPin(int16_t p)—— 设置/更改 NeoPixel 输出引脚编号。如果有的话,之前的引脚设置为 INPUT,新引脚设置为 OUTPUT。输入参数:
p:Arduino 引脚编号(-1 = 无引脚)。
-
void setPixelColor(uint16_t n, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b, uint8_t w)—— 使用单独的红、绿、蓝和白色分量设置像素颜色(仅适用于 RGBW NeoPixel)。输入参数:
n:像素索引,从 0 开始。r:红色亮度,0 = 最小(关闭),255 = 最大。g:绿色亮度,0 = 最小(关闭),255 = 最大。b:蓝色亮度,0 = 最小(关闭),255 = 最大。w(可选):白色亮度,0 = 最小(关闭),255 = 最大,使用 RGB 像素时忽略。
-
void setPixelColor(uint16_t n, uint32_t c)—— 使用 32 位"打包"RGB 或 RGBW 值设置像素颜色。输入参数:
n:像素索引,从 0 开始。c:32 位颜色值。最高有效字节是白色(对于 RGBW 像素)或忽略(对于 RGB 像素),接下来是红色,然后是绿色,最低有效字节是蓝色。
-
void fill(uint32_t c = 0, uint16_t first = 0, uint16_t count = 0)—— 用颜色填充 NeoPixel 灯带的全部或部分。输入参数:
c:32 位颜色值。最高有效字节是白色(对于 RGBW 像素)或忽略(对于 RGB 像素),接下来是红色,然后是绿色,最低有效字节是蓝色。如果所有参数都未指定,这将是 0(关闭)。first:要填充的第一个像素的索引,从 0 开始。必须在范围内,不执行裁剪。如果未指定则为 0。count:要填充的像素数量,作为正值。传递 0 或未指定将填充到灯带末尾。
-
void setBrightness(uint8_t b)—— 调整输出亮度。不会立即影响当前在 LED 上显示的内容。下次调用show()将以此级别刷新 LED。输入参数:
b:亮度设置,0=最小(关闭),255=最亮。
-
void clear(void)—— 用 0 / 黑色 / 关闭填充整个 NeoPixel 灯带。 -
void updateLength(uint16_t n)—— 更改先前声明的 Adafruit_NeoPixel 灯带对象的长度。旧数据被释放,新数据被清除。引脚编号和像素格式保持不变。输入参数:
n:灯带的新长度,以像素为单位。
-
void updateType(neoPixelType t)—— 更改先前声明的 Adafruit_NeoPixel 灯带对象的像素格式。如果格式从 RGB 变体之一更改为 RGBW 变体(或 RGBW 更改为 RGB),旧数据将被释放,新数据被清除。否则,旧数据将保留在 RAM 中,不会重新排序为新格式,因此建议随后调用clear()。输入参数:
t:像素类型 -- 将 Adafruit_NeoPixel.h 中定义的 NEO_* 常量相加,例如NEO_GRB+NEO_KHZ800用于期望 800 KHz(相对于 400 KHz)数据流的 NeoPixel,每个像素的颜色字节按绿、红、蓝顺序表示。
-
static uint32_t Color(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)—— 将单独的红、绿、蓝值转换为单个"打包"的 32 位 RGB 颜色。输入参数:
r:红色亮度,0 到 255。g:绿色亮度,0 到 255。b:蓝色亮度,0 到 255。
返回值:32 位打包 RGB 值,然后可以分配给变量供以后使用或传递给
setPixelColor()函数。打包 RGB 格式是可预测的,无论 LED 灯带颜色顺序如何。
安装
- 方法一
本教程将使用 Adafruit NeoPixel 库,您可以在 Arduino 的库管理器中搜索它并下载安装。

- 方法二
通过下面的按钮下载库。
由于您已经下载了zip库文件,请打开您的Arduino IDE,点击Sketch > Include Library > Add .ZIP Library。选择您刚刚下载的zip文件,如果库安装正确,您将在通知窗口中看到Library added to your libraries。这意味着库已成功安装。

演示:流水灯
以下示例程序用于实现流水灯效果,其中LED灯珠将依次逐个点亮。此程序与所有XIAO兼容。
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
#define PIN A0 // On Trinket or Gemma, suggest changing this to 1
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS 60 // Popular NeoPixel ring size
// When setting up the NeoPixel library, we tell it how many pixels,
// and which pin to use to send signals. Note that for older NeoPixel
// strips you might need to change the third parameter -- see the
// strandtest example for more information on possible values.
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#define DELAYVAL 500 // Time (in milliseconds) to pause between pixels
void setup() {
// These lines are specifically to support the Adafruit Trinket 5V 16 MHz.
// Any other board, you can remove this part (but no harm leaving it):
#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
// END of Trinket-specific code.
pixels.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
}
void loop() {
pixels.clear(); // Set all pixel colors to 'off'
// The first NeoPixel in a strand is #0, second is 1, all the way up
// to the count of pixels minus one.
for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { // For each pixel...
// pixels.Color() takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
// Here we're using a moderately bright green color:
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 10, 0));
pixels.show(); // Send the updated pixel colors to the hardware.
delay(DELAYVAL); // Pause before next pass through loop
}
}
上传程序,如果一切顺利,你可以看到灯珠逐个点亮。

此程序特意降低了灯珠的亮度,如果将亮度拉到最大,长时间直视灯珠可能会对您的眼睛造成伤害。
多个灯板拼接
XIAO RGB MATRIX 支持在保证电源供应的情况下进行多个拼接扩展。您可以按照下图所示的说明依次拼接多个灯板。

当多个灯板拼接在一起时,它们可能会发热并出现供电不足的情况。此时,灯板可能会显示异常,这时请为灯板提供额外的电源,以确保每个灯板都能有稳定的 5V 输入。
资源
- [ZIP] PCB&SCH Eagle 文件
- [PDF] 数据手册 - WS2812B
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。