Skip to main content

适用于 Jetson 的 Quectel RM520N 模块

RM520N 是一系列专为 IoT/eMBB 应用优化的 5G IoT 模块,采用 M.2 外形设计,符合 3GPP Release 16 规范,支持 5G NSA 和 SA 模式。RM520N 与 Quectel 的 5G 模块系列 RM50xQ、LTE-A Cat 6 模块 EM06、Cat 12 模块系列 EM12/EM12xR/EM120K 以及 Cat 16 模块 EM160R-GL 兼容,便于从 LTE-A 迁移到 5G。

RM520N 是一款工业级模块,仅适用于工业和商业应用。它几乎覆盖了全球所有主流运营商,并支持 Qualcomm® IZat 定位技术 Gen9C Lite(GPS、GLONASS、BDS 和 Galileo)。集成的 GNSS 接收器大大简化了产品设计,提供更快、更准确、更可靠的定位能力。

凭借丰富的互联网协议、行业标准接口和丰富的功能(支持 Windows 10、Linux 和 Android 的 USB 和 PCIe 驱动程序),该模块可广泛应用于 eMBB 和 IoT 应用,包括工业路由器、家庭网关、STB、工业笔记本电脑、消费级笔记本电脑、工业 PDA、加固平板电脑、视频传输和数字标牌。

特性

  • M.2 外形的 5G/4G/3G 多模模块,针对 IoT 和 eMBB 应用优化
  • 全球 5G 和 LTE-A 覆盖
  • 支持 NSA 和 SA 模式
  • 多星座 GNSS 接收器可用于需要在任何环境中快速准确定位的应用
  • 功能改进:DFOTA 和 VoLTE(可选)

规格参数

支持的设备

note

上面仅列出了经过测试的设备。

硬件连接

danger

在本 wiki 中,我们将使用 reComputer Robotics J3011 作为示例,演示如何在 Jetson 设备上安装和配置 RM520N-GL 模块。

步骤 1. 准备所有将要使用的材料。

  • 配备 Jetpack 6.2 的 reComputer Robotics J4012
  • Quectel RM520N-GL 模块

步骤 2. 调整支撑螺丝的位置。

步骤 3. 将 5G 模块插入 M.2 Key B 端口。

步骤 4. 拧紧固定螺丝并安装天线。

步骤 5. 在前面板安装 5G SIM 卡。

配置 5G 模块

启动 Jetson 设备并在终端中输入以下命令。

sudo apt install minicom
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2

在 minicom 界面中,我们可以使用 AT 命令来配置 5G 模块的操作模式。

AT+CPIN? # Check SIM card status. A normal response is READY.
AT+QCFG="usbnet",3 # Set module operation mode to RNDIS. A normal response is OK.
AT+CFUN=1,1 # Restart the module. If it fails to start for an extended period, try restarting the Jetson device.
AT+QNWPREFCFG="mode_pref",AUTO # Set automatic network mode or prioritize LTE network mode
AT+QNWPREFCFG="mode_pref",LTE

如果一切顺利,您的设备现在应该能够正常访问互联网。

要验证网络质量,您可以使用网速测试工具来测试网络速度。

已知问题:我们发现这种配置方法允许 5G 模块正常连接到网络,但 mmcli 信息显示异常。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...