Skip to main content
SEEED STUDIO · 论文精读

G0.5:用同一序列生成推理和动作

Galaxea G0.5: One Autoregressive Stream for Robot Reasoning and Action

arXiv阅读论文原文

Galaxea Team · arXiv:2608.11739v1 · 2026 年 8 月 12 日 · Galaxea 项目主页

机器人接到指令,要拉开抽屉、倒入核桃,再关上抽屉。第一次看到把手时,下一步是伸手拉开。倒完核桃后,即使眼前还是同一个把手,下一步已经变成推回去。G0.5 要解决的问题是,能否让同一个视觉语言模型把“现在该做什么”和“手臂接下来怎样动”连续生成出来?

预备知识:同一策略怎样预测一段动作​

视觉语言动作模型(Vision-Language-Action,VLA)从操作示范中学习,把相机画面、任务文字和机器人的本体状态转换成控制量。本体状态是机器人对自身的测量,例如关节位置。对于拉抽屉,画面给出把手位置,状态给出手臂当前姿态,动作则让手臂接近、合爪并向外拉。

动作块(Action Chunk)是按控制时刻排列的一段动作。单步策略在时刻 tt 预测 ata_t。分块策略用同一次观测预测 [at,at+1,at+2,…][a_t,a_{t+1},a_{t+2},\ldots],其中 ata_t 表示第 tt 步的控制向量。后者可以先执行前几步,再根据新观测重算剩余动作。生成一个动作块的时间、执行多少步和底层控制频率是三个量。

自回归(Autoregressive,AR)描述的是动作块的生成方式。G0.5 的视觉语言模型(Vision-Language Model,VLM)每次预测一个词元(Token),再用已经生成的词元预测下一个。它可以先写出“抓住把手”,再接着写压缩后的动作代码。机器人执行前,动作编解码器把这些代码还原为连续控制量。

摘要与阅读线索​

摘要意译。 许多 VLA 使用预训练 VLM 编码场景和指令,再由单独训练的流匹配(Flow Matching,FM)动作专家输出控制量。Galaxea 提出 G0.5,用同一个 Transformer 解码器、同一训练目标生成推理与动作词元。为支持这种做法,作者学习了跨本体的动作分词器,把子任务、目标位置等具身推理写入动作生成序列,并用视觉编码器处理数秒的历史画面。作者报告,模型可以根据提示改变动作粒度和任务执行方式,部分行为变化无需再次训练。

作者混合机器人数据与视觉问答(Visual Question Answering,VQA)样本进行预训练,并报告七类评估。R1-Lite/R1-Pro 真机微调的平均成功率为 76.7%,π₀.₅ 为 53.3%,GR00T-N1.7 为 24.4%。在 50 项长程家务的 2025 BEHAVIOR Challenge 中,单一策略的进度分为 31.4%,π₀.₅ 为 26.3%,冠军方案为 26.1%。其余评估包括 DROID 后训练后向未见环境和物体迁移(82.5%)、拾取放置语言遵循基准,以及 LIBERO(98.9%)、RoboTwin 2.0(93.3%)和 SimplerEnv-Bridge(87.3%)。

批注。

  • 压缩动作,才有余地让 VLM 逐个生成动作词元。 一次手臂运动包含多步、多个控制通道。先压缩时间序列,再省去空闲部件的词元,分别解决序列过长的两个来源。
  • 推理是否有用,要看生成动作时能否读到它。 目标框或子任务如果出现在动作前面,后续预测就能把本次输出当作条件。论文专门切换推理开关,观察动作是否随之改善。
  • 两种“泛化”对应两种评估条件。 DROID 测的是用该数据集后训练后能否换到未见环境和物体。BEHAVIOR 测的是同一个后训练策略能在 50 项任务上完成多少目标条件。

引言与相关工作:为什么让 VLM 自己生成动作​

论文从 RT-2 和 OpenVLA 的动作离散化说起。控制频率、动作维度或预测长度增加时,逐值分词会推高生成成本。连续动作专家可以一次输出动作块,视觉语言主干主要提供条件。作者由此提出一个问题:预训练 VLM 的语言与推理能力,怎样更直接地影响控制?

G0.5 提出三项贡献。首先学习跨本体动作编解码器,再把推理链纳入动作序列,最后观察提示措辞能否调节实际行为。视觉记忆提供近期观测。作者用常规控制基准、语言遵循与长程分阶段任务分别检验这些主张,提示词对行为的影响仍是小样本定性观察。

  • 动作词元怎样压缩。 FAST 通过离散余弦变换压缩动作的时间冗余,G0.5 学习按身体部件压缩的共享词表,并允许省略空闲组。
  • 推理怎样传给控制。 ECoT 已经让自回归动作读取前面的推理词元。G0.5 在这条路线上使用跨本体动作接口,并让提示选择子任务、目标框、轨迹和动作提示等字段。

与 π₀.₅ 对比:子任务怎样进入动作生成​

两篇论文都可先产生当前子任务。以“倒完核桃后关上抽屉”为例,π₀.₅ 可以先给出“把抽屉推回去”,再由连续动作专家读取条件生成运动。G0.5 的主路径则在子任务后接着生成离散动作代码,再由 ActionCodec 把它们恢复为连续动作。

比较项π₀.₅G0.5
高层输出自回归生成子任务文字可选子任务、目标框、二维轨迹、动作提示
动作输出流匹配专家生成连续控制量同一解码器继续生成离散代码,ActionCodec 解码成连续控制量
离散动作的用途FAST 动作词元用于预训练,执行走连续动作专家ActionCodec 词元用于预训练,也用于 AR 执行

教学示意。 两条路径都省略共同的图像、状态等输入。

G0.5 也保留了可选的流匹配头。表中 G0.5 一列指论文主线,后文实验会把两种动作头切换比较。π₀.₅ 论文精读

数据:示范动作与推理标签从哪里来​

G0.5 基础预训练混合覆盖 14 种本体的机器人示范,以及通用和具身视觉问答(VQA)。示范告诉模型不同身体怎样运动,问答和额外标注帮助模型学习指令、目标和任务阶段。DROID 在基础预训练之后才用于专项适配。

预训练中的动作动词和物体名词分布

分布图的纵轴按对数尺度显示出现占比,左图为动作动词,右图为物体名词。拿取、放置、移动等常见动作出现更频繁,长尾里的较少见技能和物体仍占一定比例。覆盖多种本体与技能,和每种技能都有足够示范,是两个不同的问题。

训练目标怎样从数据中得到
任务和子任务按时间切分示范片段,再由多模态模型标注任务描述和局部动作提示
目标框由视觉模型定位目标,再用跟踪模型延伸到后续帧
二维末端轨迹用关节位置做正运动学,将三维末端位置投影到头部相机画面
动作代码将对齐后的示范动作块交给预先训练好的 ActionCodec
视觉问答从通用和具身图文问答样本取得文本目标

机器人样本从八种推理格式中加权选一种,包括直接生成动作的格式。这样模型既能学习在动作前给出中间判断,也能在没有推理文本时工作。

统一的 27 维动作空间​

不同本体的控制通道先按身体部件对齐。论文的基础布局共 27 维,每一步都用同样的槽位顺序。一个 HH 步动作块可写成 H×27H\times27 的数组,其中 HH 表示预测的控制步数。

部件维度用途
左侧控制/左夹爪9+1放入左臂控制和左夹爪动作
右侧控制/右夹爪9+1放入右臂控制和右夹爪动作
下半身7为支持的躯干、底盘等动作保留控制槽位

教学示意。 假设一台右臂机器人只有五路关节控制和一路夹爪。把示范的一步动作放进右侧对应槽位,就可以和双臂示范一起表示。空槽用占位值补齐。生成时,模型只需发出活跃部件的代码。执行时,从解码结果里取回这台机器真正使用的通道,再映射回其控制接口。

这是一例简化映射。实际机器人采用自己的关节或末端定义、槽位映射与归一化统计。27 维布局也不同于 LeRobot SO-101 转换检查点内部使用的 20 维布局。

核心网络:把场景判断接到动作代码​

一次策略查询里发生了什么​

G0.5 从 Qwen3.5-2B 初始化。图像通过视觉编码器形成视觉表示,与任务指令、当前本体状态和本体标识一起提供给解码器。开启具身推理链(Chain of Thought,CoT)时,解码器先生成指定的推理字段,例如要完成的子任务和把手所在的目标框。接下来,它以同一份输入和刚生成的推理为条件,继续预测动作词元。ActionCodec 把这些词元还原为连续动作块,再交给机器人执行。

G0.5 架构与操作抽屉的闭环示例

架构图左上展示四类输入怎样经过推理和动作编码变成连续控制。下方三幅图分别对应拉开、倒入和关上,每一阶段都有新观测。开抽屉的例子里,改写提示把目标从上方旋钮指向下方把手,是作者的行为观察。右上汇总了不同协议的结果,受控的推理开关比较见后文实验。

ActionCodec 怎样减少动作词元​

右臂拉开抽屉时,动作块包含从接近到拉动的多步控制,左臂可能全程静止。ActionCodec 把右臂这一段运动压成少量代码。模型还可以省去静止部件的代码,减少需要逐个预测的词元。

异构动作对齐后按部件进行残差向量量化

从左向右看,不同本体的动作先填入对应部件,再按组编码。量化器输出离散索引,词元序列保留索引所属的运动部件。图中间的时间对比目标约束相邻时刻的相似运动,使其编码更一致。

残差向量量化(Residual Vector Quantization,RVQ)用多轮查表近似一个动作片段的潜向量。第一轮查到最接近的向量,第二轮对第一轮剩下的误差查表。解码时按索引取出各轮向量并相加,再由编解码器恢复动作。

教学例子。 只看一个没有物理单位的潜变量,目标值为 0.780.78。首轮查到 0.600.60,余下 0.180.18。第二轮查到 0.200.20,两轮相加得到 0.800.80,误差从 0.180.18 降到 0.020.02。实际编码保存的是表中向量的索引。

每轮给每个活跃组写 1 个组标记加 8 个动作代码。假设用两轮,只有右侧组运动时,生成主体需 2×(1+8)=182\times(1+8)=18 个词元。左右两组都活跃时需 3636 个。这个计数忽略序列边界和推理文本,也说明了为什么统一布局里的占位通道可以存在,而空闲部件仍然能在生成序列里省略。VLM 学习预测这些索引,ActionCodec 学习编码和重建动作,两者的学习目标各有用途。

序列模板将两臂标记写为总是输出。论文对动作分词的描述允许省略空闲组,上面的词元计数按这一设定计算。

推理为什么会影响动作​

目标框说明在哪里,子任务说明接下来做什么。 同一序列可以包含以下四类推理输出。

生成字段在抽屉场景里提供的信息
Subtask说出当前操作,例如“抓住下方把手”
BBox给出目标在图像中的边界框
Trace描述末端执行器在图像平面上的轨迹
ActionHint提示局部运动,例如接近后合爪

条件段、推理段与动作段的生成序列

条件段含图像、本体、状态和提示。下方生成段先放所选推理字段,再放带组标记的动作代码。可选 FM 头根据主干隐藏状态生成连续动作,启用 CoT 时也可以利用推理后的上下文。

教学例子。 拉开抽屉前,模型根据画面和当前姿态,生成“抓住下方把手”的子任务和把手的边界框。解码器接着读取刚生成的子任务和框坐标,预测右臂接近把手的动作代码。执行一小段后,机器人用新画面和状态更新下一轮的条件。

训练时两类输出共用下一词元交叉熵。论文式(1)为

L(θ)=−∑i∈Glog⁡pθ(xi∣x<i).\mathcal{L}(\theta) = -\sum_{i\in\mathcal{G}}\log p_\theta(x_i\mid x_{<i}).

θ\theta 是解码器参数,G\mathcal{G} 是生成段的位置集合。xix_i 是位置 ii 的目标词元,x<ix_{<i} 包含条件及前面的目标词元。条件段提供上下文,损失对生成段求和。假设一个子任务词元和一个动作代码的目标预测概率分别为 0.80.8 和 0.50.5,两项损失合计 −log⁡0.8−log⁡0.5≈0.916-\log 0.8-\log 0.5\approx0.916。训练中可利用标注好的前缀,推理时动作受到模型自己生成的前缀影响,因此推理错误也有机会传到动作。

几秒钟的视觉历史怎样进入模型​

手腕伸向抽屉时可能挡住把手。前几帧还能看到把手,当前帧只剩手腕。G0.5 在视觉 Transformer 中每隔四层加入分解式时空注意力,分别融合空间图块与不同时间的观测。最后一层只把已经吸收历史信息的当前帧表示交给解码器。带历史的路径使用连续状态嵌入,将机器人状态与对应时刻的画面对齐。

训练中会随机整组丢弃历史帧,让视觉编码器也适应只看到当前画面的情况。论文在 BEHAVIOR 后训练中使用单帧。作者将部分长程收益归因于历史预训练,实验没有单独量化该模块的贡献。

训练和实际使用怎样衔接​

阶段提供什么学到什么或输出什么
编解码器训练已对齐并分组的连续动作学会把动作块压缩为离散索引,再用这些索引重建动作
VLA 预训练图像、指令、状态,以及由固定编解码器产生的动作代码和推理标注用下一词元交叉熵学习推理和动作代码,也学习回答 VQA
下游后训练目标任务示范与对应本体的观测和控制接口得到用于特定机器人或基准的检查点
推理执行最新观测、任务指令、本体标识与状态可选推理 → 动作代码 → 连续动作块

按论文主路径,机器人执行一部分动作,再采集新画面和状态并重新预测。以前面关抽屉为例,推到一半如果把手发生位移,下一轮动作可以根据实际位置重新生成。这个反馈循环依赖观测与重规划。不同平台或检查点的预测和执行长度分别由各自的配置确定。

实验:改善发生在哪里,还剩什么困难​

切换推理开关,比较同一动作头​

作者用同一个 G0.5 检查点交叉切换 AR/FM 动作头与 CoT 开/关,共四种设置。启用 CoT 时,两种动作头都能利用生成后的上下文。单阶段拾取放置评估使用 64 次试验。长程评估包括空气炸锅和煎培根,每个任务分五个阶段,每种设置各跑五次,运行时提供当前阶段的子目标。

同一检查点在两种动作头和 CoT 开关下的结果

左图统计完成的阶段数(0–5),右图统计语言遵循率。开启 CoT 后,空气炸锅任务中 AR 平均完成的阶段数从 2.4 升到 3.8,FM 从 2.1 升到 2.7。单阶段拾取放置的变化小得多,AR 的语言遵循率从 65.6% 升到 67.2%。这组结果支持 CoT 在给定阶段目标时帮助定位和执行。改写动词或方位提示所带来的行为变化仍是小样本定性观察。

拾取放置:选对目标与完成动作分别计分​

R1-Lite 在有干扰物的桌面上,把指定物体放进指定容器。两种模型各做 64 次真机试验,使用相同指令、物体摆放和初始姿态。测试包含后训练数据中见过和没见过的物体类别。

不同后训练数据量下的语言遵循与任务成功率

左图的语言遵循率看机器人是否靠近正确物体并尝试抓取。右图的任务成功率还要求抓稳并放入指定容器。例如,机器人尝试抓对物体却中途掉落,这次仍计入语言遵循,任务记为失败。50 小时专项后训练后,G0.5 的两项成绩分别为 84.4% 和 75.0%,π₀.₅ 分别为 68.8% 和 65.6%。

DROID:迁移到新环境,低对比度仍会失手​

留出环境和物体后的 DROID 任务表现

横轴为 10 项操作任务及其均值,纵轴为按论文协议计算的成功率。各模型先用 DROID 数据训练,再对留出的真实环境和物体实例测试,每项各 10 次。最后一项允许部分完成记 0.5 分。G0.5 平均为 82.5%,π₀.₅-DROID 为 57.5%,MolmoAct2-DROID 为 52.0%。

在低对比度抽屉里放入毛巾时,G0.5 成功率为 60%。加上高对比度标记后变为 100%。平均领先的同时,个别任务仍受目标是否容易看清影响。

真机微调与长程操作:均值和单项怎样读​

评估设置论文结果
R1-Lite/R1-Pro 真机两台移动双臂平台。四个任务形成六组任务与本体组合,每组 15 回合。各模型对齐数据和训练预算。G0.5 平均成功率 76.7%,π₀.₅ 为 53.3%,GR00T-N1.7 为 24.4%
2025 BEHAVIOR Challenge50 项家务,每项 10 个实例。分数按目标条件的完成比例计,允许部分得分。G0.5 单检查点后训练 1/4 轮分别为 0.2904/0.3136,π₀.₅ 4 轮为 0.2626

真机测试的 R1-Lite 与 R1-Pro 每臂分别有 6、7 个自由度,均使用外部相机和双腕相机。搬箱叠放一项,π₀.₅ 的 93.3% 高于 G0.5 的 80.0%。BEHAVIOR 对两种单检查点策略各取两次评估的平均。竞赛冠军方案使用四个检查点,得分为 0.2605。这两项都比较完整策略,单个模块的作用需要另外控制变量。

三个标准仿真基准的分数也来自各自的适配协议。LIBERO 用微调后的策略,在四个任务套件中测得平均 98.9%。RoboTwin 2.0 在干净和随机场景平均 93.3%。Bridge 在真机示范上后训练,以不提供本体状态的设置转入 SimplerEnv,得到 87.3%。这些结果衡量整体控制效果,与前面的 CoT 开关比较回答的问题不同。

动作以词元生成还有一个训练上的用途。AR 策略直接给出所选词元的对数概率,可用于基于概率比的强化学习。作者在四个起始成功率相近的 LIBERO 任务上比较 GRPO 微调,AR 的最终平均成功率更高。比较对象是论文中带随机去噪近似的 FM 版本,证据限于这组低示范量设置。

LeRobot 接入与论文结果的边界​

实现补充。 policy.action_head 决定用 ActionCodec 解码还是用 FM 生成连续动作。policy.runtime_system 决定是否先生成推理。System 1 直接出动作。System 2 在同一次策略查询里先生成子任务、或生成目标框加子任务,再据此生成动作,需要检查点配置 predict_cot=true。所以动作头与是否启用 CoT 是两个独立配置。

检查点发布的动作路径预测/执行接口要点
lerobot/g05_base显式选 ActionCodec 或 FM,可启用 CoT32/16 步27 维全身布局,随包 R1 Lite 处理器为头部和双腕、6 帧含当前帧
lerobot/g05_liberoFM、System 132/10 步单臂末端与夹爪映射到 20 维,外部与右腕相机
lerobot/g05_robotwin20FM、System 132/8 步双臂与夹爪映射到 20 维,高位与双腕相机
lerobot/g05_so101ActionCodec 或 FM,可启用 CoT32/16 步单臂 6 路控制映射到 20 维,外部与右腕相机,左腕槽可留空

以 SO-101 的同步策略为例,模型预测 32 步,但动作队列只放入前 16 步,队列用完后再查询策略。20 维是内部布局,输出处理器按检查点携带的统计量反归一化,并映射回 6 路控制。训练普通示范可以提供动作目标,要训练子任务和目标框还需对应标注。论文的仿真分数采用 Galaxea 的评估设置,LeRobot 的 LIBERO、RoboTwin 转换版使用连续头,应按实际检查点配置评估。移植代码和检查点采用含非商业限制的 G0.5 Community License。

结论​

G0.5 的设计把两个问题接在一起:通过分组量化把多步控制压缩成可生成的词元,再让这些词元读取同一轮已经生成的子任务和目标位置。最直接的证据来自同一检查点切换 CoT 的试验。它在已提供阶段目标的五阶段任务上改善进度,而在单阶段拾取放置上变化很小。视觉记忆只覆盖数秒,低对比度抽屉的失败仍表明,看清目标和做出正确动作都受实际观测条件限制。

原图引自 Galaxea Team 的 arXiv v1,保留原始内容与图例。论文许可 CC BY-NC-SA 4.0

Loading Comments...