Skip to main content
SEEED STUDIO · 论文精读

GR00T N1:双系统架构如何支持通用人形机器人控制

GR00T N1: An Open Foundation Model for Generalist Humanoid Robots

  • 人形机器人
  • 双系统架构
  • 数据金字塔
  • 流匹配
arXiv阅读论文原文

预备知识​

从 ACT 到 GR00T N1:机器人学习的闭环没有变​

如果你已经跑过 LeRobot + ACT,那么你已经熟悉这条链路:

人类遥操作
↓
采集 Camera / State / Action
↓
整理成 Episode Dataset
↓
训练 Policy
↓
Observation → Action Chunk → 真机执行

GR00T N1 仍然在回答同一个问题:

机器人现在看到了什么、身体处于什么状态、用户要它做什么,接下来应该怎么动?

区别是,ACT 通常针对“一种机器人 + 一类任务”从示范数据里学习;GR00T N1 希望先从多种机器人、人类视频和合成数据中学到通用能力,再适配到某一台真实机器人。

GR00T N1 论文精读:1.1 从 ACT 到 GR00T N1:机器人学习的闭环没有变(image-11)

GR00T N1 论文精读:1.1 从 ACT 到 GR00T N1:机器人学习的闭环没有变(image-11-en,英文版)

ACT 是让机器人从一门具体的手艺学起;GR00T N1 是先训一个见过很多身体和任务的“基座”,再教它使用当前这台机器人。

Observation、State、Action 和 Embodiment​

ACT 中已经出现的三个词,在 GR00T N1 中仍然不变。

  • Observation(观测):相机看到的外部世界,例如头部相机、腕部相机和多视角 RGB 图像。

  • State(状态):机器人对自身姿态的描述,例如关节角度、夹爪开合、末端位姿、腰部和颈部状态。

  • Action(动作):模型要求机器人执行的控制量,可能是关节目标、关节增量、末端位姿或夹爪命令。

GR00T N1 还频繁使用 Embodiment(具身形态) 这个词。它不只是“机器人外形”,而是一整套身体和控制定义:

机器人结构
+ 传感器
+ State 定义
+ Action 定义
+ 控制频率与控制方式
= 一种 Embodiment

例如单臂 Franka、双臂机器人和 GR-1 人形机器人的 State / Action 维度完全不同。GR00T N1 的重要问题之一,就是如何让这些不同的身体共用同一个模型主体。

VLA、Action Chunk 和 Flow Matching​

GR00T N1 论文精读:1.3 VLA、Action Chunk 和 Flow Matching(image-09)

GR00T N1 论文精读:1.3 VLA、Action Chunk 和 Flow Matching(image-09-en,英文版)

VLA(Vision-Language-Action) 是视觉-语言-动作模型。普通视觉策略是“看图 + 看状态 → 动作”,VLA 还会读取语言任务:语言决定“要操作哪个物体、放到哪里、当前行为是否符合任务”,不是装饰信息。

Action Chunk 与 ACT 中的意思相同:一次预测未来一小段动作,而不是只预测下一步。GR00T N1 设定动作块长度 H = 16。

Flow Matching 可以先理解成“从一段随机动作出发,根据图像、语言和 State,逐步把它修成可执行的动作块”。论文推理时只做 K = 4 次更新。


摘要​

通用机器人需要灵活的身体和智能的“大脑”。近年来,人形机器人展示出在人类环境中构建通用自主能力的潜力。要让机器人理解新情况、应对真实世界的变化,并快速学习新任务,需要一个由大规模、多样化数据训练的机器人基础模型。

为此,作者提出 GR00T N1,一个面向人形机器人的开放基础模型。GR00T N1 是采用双系统架构的 VLA 模型:视觉语言模块(System 2)通过图像和语言理解环境与任务;后续的 Diffusion Transformer(System 1)实时生成流畅的机器人动作。两个模块紧密连接,并以端到端方式联合训练。

模型的训练数据混合了真实机器人轨迹、人类视频和合成数据。实验表明,GR00T N1 在多种机器人形态的标准仿真基准上优于当时的模仿学习基线;在 Fourier GR-1 人形机器人上,它也能以较高的数据效率完成语言条件下的双臂操作任务。

摘要中有三句话决定了整篇论文的结构:

  1. 双系统 VLA:一部分负责看懂,一部分负责动起来。

  2. 异构数据混合:不只使用真机示范,还使用人类视频、仿真和生成视频。

  3. 跨 Embodiment:不是给每台机器人各训一个完全独立的模型,而是让不同身体共享主体能力。


引言与相关工作​

从 Hardware、Model、Data 到“数据孤岛”​

引言首先把通用机器人拆成三个不能缺少的部分:

  • Hardware 决定机器人的能力边界,人形身体之所以有吸引力,是因为人类环境本来就是按照人的身体设计的。

  • Model 需要支持开放任务,不能只完成一个固定动作。

  • Data 决定模型能见过多少环境、物体、任务和机器人身体。

语言和视觉基础模型能从互联网获得海量数据,但机器人没有对应的“动作互联网”。真实机器人数据昂贵、采集慢,而且每台机器人的关节、传感器、控制方式都不同。

即使把多台机器人的数据集放在一起,它们也容易变成一座座 Data Islands(数据孤岛):在磁盘上同属一个数据库,但在语义和动作空间上仍然互不相通。

这也是论文与普通单机器人模仿学习工作的根本区别:作者不只在问“策略网络怎么设计”,还在问“训练语料怎么统一”。

Data Pyramid:整篇论文的数据总纲​

GR00T N1 论文精读:3.2 Data Pyramid:整篇论文的数据总纲(image-12)

位置数据数量与真实机器人的关系
底层Web Data + Human Videos最多动作概念丰富,但没有真实 Robot Action
中层Simulation + Neural Trajectory较多可控、可扩展,但存在仿真或生成偏差
顶层Real-World Robot Data最少最接近真实执行,但采集成本最高

从底层向顶层,数据量逐渐减少,但对具体 Embodiment 的针对性越来越强。

人类视频告诉模型:世界上有哪些动作和任务 仿真/生成数据告诉模型:这些任务还可以怎样变化 真机数据告诉模型:真正的身体应该怎样执行


GR00T N1 网络结构​

双系统:System 2 看懂,System 1 动起来​

GR00T N1 论文精读:4.1 双系统:System 2 看懂,System 1 动起来(image-17)

GR00T N1 借用了人类认知中的“双系统”比喻:

  • System 2:Eagle-2 VLM,负责理解图像、语言和任务。

  • System 1:Diffusion Transformer(DiT),负责快速生成连续动作。

不要把它理解成两个互不相干的程序。论文中两者通过 Cross-Attention 紧密连接,并在训练时端到端联合优化。

System 2 的 Eagle-2 由语言模型与图像编码器组成。图像以 224 × 224 分辨率输入,每帧得到 64 个图像 Token。作者使用 VLM 第 12 层的中间特征,而不是最后一层输出;实验中这样推理更快,下游策略成功率也更高。

论文报告 System 2 在 NVIDIA L40 上约以 10 Hz 工作,动作系统则可以更高频率输出闭环动作。这可以理解成:高层语义理解不必每毫秒重算,但底层动作必须连续。

不同机器人怎么接入同一个 DiT​

GR00T N1 论文精读:4.2 不同机器人怎么接入同一个 DiT(image-13)

这里有两类模块:

  • 共享主体:VLM 和 DiT,尽量从不同机器人中共享视觉、语言和行为知识。

  • Embodiment-Specific 接口:State Encoder、Action Encoder 和 Action Decoder,负责把某台机器人特有的维度与控制语义翻译成共享表示,再把结果翻译回它的 Action Space。

模块做什么为什么需要针对 Embodiment
State Encoder将当前 State 编码成 Token各机器人的 State 维度和字段含义不同
Action Encoder编码当前带噪动作和去噪时间步各机器人的 Action 维度不同
Action Decoder将 DiT 的隐表示还原成真实控制量关节、末端、夹爪的控制方式不同

批注: 跨机器人学习不是简单地把所有向量用 0 补成同样长。如果不知道每个数值代表哪个关节、哪种位姿和哪类命令,“维度一样”也没有意义。

Action Chunk 怎么通过 Flow Matching 生成​

对于时刻 t,模型不只生成一个动作,而是生成:

A_t = [a_t, a_(t+1), ..., a_(t+H-1)]
H = 16

训练时,先准备真实动作块 A_t、高斯噪声 ε 和 Flow Timestep τ,然后构造带噪动作:

A_t^τ = τ A_t + (1 - τ) ε
  • τ 接近 0 时,它更像随机噪声。

  • τ 接近 1 时,它更像真实动作。

DiT 会同时看到视觉语言特征、State 特征和当前带噪动作,学习一个更新方向。论文的损失写为:

L_fm(θ)
= E_τ [ || V_θ(φ_t, A_t^τ, q_t) - (ε - A_t) ||² ]

其中 φ_t 是 VLM 的视觉语言特征,q_t 是机器人 State 特征。

推理时没有真实动作可以参考,所以从随机动作块开始,使用 Forward Euler 做 4 次更新:

A_t^0 ~ N(0, I)

A_t^(τ+1/K)
= A_t^τ + (1/K) V_θ(φ_t, A_t^τ, q_t)

K = 4

GR00T-N1-2B 总参数量为 2.2B,其中 VLM 约为 1.34B。论文报告,在 L40 GPU 上生成一个 16 步动作块约需 63.9 ms。


数据与训练​

视频没有 Robot Action,怎么用来训练​

真机轨迹同时拥有图像、State 和 Action,可以直接监督策略。但人类视频和生成视频只有画面,没有机器人关节命令。

GR00T N1 使用两种方法为这类视频补上“动作信号”。

Latent Action(潜在动作) 不尝试恢复精确的关节角,而是学习画面变化中的离散行为编码,例如“向左移”“抓取”“推进”。

GR00T N1 论文精读:5.1 视频没有 Robot Action,怎么用来训练(image-01)

这种表示的优势是,它可以跨越 Embodiment:人的手和机器人的夹爪没有相同关节,但画面中都可能出现“把物体向左移动”。

IDM(Inverse Dynamics Model,逆动力学模型) 则使用相邻画面反推中间发生了什么动作:

Observation_t + Observation_(t+1)
↓
IDM
↓
Pseudo Action Label

Latent Action 更像“无单位的行为词汇”,IDM 更像“反推出的伪动作标签”。两者都不会把人类视频瞬间变成完美的真机数据,它们的作用是让“只有画面”的数据能进入预训练。

Neural Trajectory 和仿真:用少量示范造更多变化​

作者使用视频生成模型,从真机初始画面出发,修改语言提示,生成不同任务、物体位置和执行轨迹。这类数据被称为 Neural Trajectory。

GR00T N1 论文精读:5.2 Neural Trajectory 和仿真:用少量示范造更多变化(image-00)

作者把 88.4 小时的内部真机遥操数据,扩展成 827.3 小时生成视频,规模接近 10 倍。但生成视频不能无条件相信,因为它可能出现物体突然移动、接触关系错误或机器人结构变形。因此还需要语言模型和规则过滤低质量样本,并用 Latent Action 或 IDM 补上动作信号。

GR00T N1 论文精读:5.2 Neural Trajectory 和仿真:用少量示范造更多变化(image-08)

仿真数据的思路与生成视频相似,但它在物理引擎中执行。论文使用 DexMimicGen 等方法,把少量人类示范按照物体中心的轨迹表示重定位到新场景,共生成约 78 万条仿真轨迹,相当于约 6,500 小时数据。

两者的区别:

  • Neural Trajectory 更容易制造视觉与语义变化,但物理可信性有限。

  • Simulation Trajectory 可以提供准确动作标签和物理交互,但仿真环境与真实世界仍有差距。

Pre-training 和 Post-training​

真机数据的采集来自多种遥操设备,包括 Manus、VIVE、Apple Vision Pro 和 Leap Motion,再通过动作重定向映射到机器人。

GR00T N1 论文精读:5.3 Pre-training 和 Post-training(image-05)

GR00T N1 论文精读:5.3 Pre-training 和 Post-training(image-15)

GR00T N1 论文精读:5.3 Pre-training 和 Post-training(image-15-en,英文版)

Post-training 不是从零训练,也不是不经适配就直接零样本控制任意机器人。它是在预训练能力上,教模型理解目标机器人的相机、State、Action 和任务。

训练项Pre-trainingPost-training
Batch Size16,384128 或 1,024
Gradient Steps200,00020,000-60,000
主要数据多 Embodiment 混合单一 Embodiment / 任务
目的学习通用先验适配具体身体和任务

GR00T-N1-2B 预训练约使用 50,000 H100 GPU 小时。论文数据集总规模为 8,375.7 小时、592.9M 帧。

一句话理解: Pre-training 让模型见过很多世界和身体,Post-training 再告诉它“现在你要使用的是这台机器人”。


实验与结果​

作者如何证明模型有效​

实验同时覆盖仿真和真机,不只验证“训练集任务能不能做”,还观察预训练先验和少样本适配。

GR00T N1 论文精读:6.1 作者如何证明模型有效(image-10)

仿真基准包括:

  • RoboCasa Kitchen:24 个厨房操作任务。

  • DexMimicGen Cross-Embodiment Suite:9 个跨机器人操作任务。

  • GR-1 Tabletop:24 个人形机器人桌面任务。

真实世界测试则使用 GR-1 人形机器人,包括 Pick-and-Place、铰接物体操作、工业操作和多机器人协作。

GR00T N1 论文精读:6.1 作者如何证明模型有效(image-03)

作者主要与 BC-Transformer 和 Diffusion Policy 对比。对比时应注意:GR00T N1 不只是更大的 Policy,它还携带了多数据源与多 Embodiment 预训练。所以结果不只反映架构差异,也反映预训练数据和训练策略的价值。

数据少时,预训练是否真的有用​

论文在仿真中分别使用每任务 30、100 和 300 条示范进行 Post-training。结果的主要趋势是:

  • 数据很少时,GR00T N1 的预训练先验带来的帮助最明显。

  • 数据增多后,专门训练的 Diffusion Policy 会缩小差距,但 GR00T N1 仍然有较强数据效率。

  • 在部分设置中,GR00T N1 只使用约 10% 的任务数据,也能接近使用全量数据的 Diffusion Policy。

GR00T N1 论文精读:6.2 数据少时,预训练是否真的有用(image-16)

这个结果的工程意义是:

基础模型最值钱的地方不是“它不需要数据”,而是“你手里数据很少时,它仍然可以站在预训练的起点上学”。

Neural Trajectory 有没有真正帮到机器人​

作者对 Neural Trajectory 做了消融实验,比较只用真实数据、加入 Latent Action 生成数据,以及加入 IDM 伪动作数据的效果。

GR00T N1 论文精读:6.3 Neural Trajectory 有没有真正帮到机器人(image-02)

结果表明,合成轨迹在部分任务上能提高成功率,而 IDM 提供的伪动作通常比纯 Latent Action 更直接地对接真实机器人 Action Space。但这不是“生成数据越多越好”:生成错误、物理不一致和伪标签偏差都会进入训练。

论文还观察到一个很重要的现象:预训练模型在一个新场景中,可以自发使用左手抓取,再交给右手完成任务;但针对特定数据做 Post-training 之后,模型反而可能丢失这种 Handover 能力。

GR00T N1 论文精读:6.3 Neural Trajectory 有没有真正帮到机器人(image-04)

这就是基础模型中常见的 Catastrophic Forgetting(灾难性遗忘):当下游数据太窄时,专项训练可以提高特定任务成功率,也可能覆盖预训练中更广的能力。


局限、工程启示与总结​

论文还没有解决什么​

  • 任务仍然偏短时桌面操作。 长时间导航、全身运动与操作联合规划仍然是未来工作。

  • VLM 的空间推理还不足。 看懂物体语义不等于精确理解三维位置、接触和受力。

  • 合成数据有物理一致性问题。 视频看起来合理,不代表轨迹在真实机器人上可执行。

  • Post-training 可能遗忘预训练能力。 下游适配不只要看特定任务的成功率,还要观察泛化能力是否被破坏。

与 LeRobot 实践的连接​

GR00T N1 的工程附录使用并扩展 LeRobot Dataset Format。一个数据集不只需要存下数字,还要说清数字的语义。

内容需要明确的信息
Video相机名称、视角、分辨率、帧率和时间对齐
State每个维度对应哪个关节或位姿
Action是绝对目标、增量、关节控制还是末端控制
Language任务指令与 Episode 的对应关系
Rotation旋转矩阵、欧拉角、四元数或 6D Rotation

论文中的 modality.json 就是用来补充这些语义。它解决的不是“文件能不能打开”,而是“模型是否知道第 7 个数字到底表示什么”。

对于已经用 ACT 采集过数据的读者,可以用下面这张表理解工作量的变化:

阶段ACT 实践GR00T N1 / Foundation VLA 还要关注
采集Camera / State / Action 对齐再加上稳定的 Language Annotation
数据同一机器人内部一致跨 Embodiment 时字段语义也要一致
训练从示范训练 Policy从 Foundation Checkpoint 做 Post-training
推理Image + State → Action ChunkImage + Language + State → Action Chunk
评估真机成功率成功率 + 泛化 + 是否遗忘预训练能力
Loading Comments...