Skip to main content
SEEED STUDIO · 论文精读

π0.5:多源联合训练如何支持开放世界泛化

π0.5: a Vision-Language-Action Model with Open-World Generalization

  • 开放世界泛化
  • 多源数据
  • 分层控制
  • 联合训练
arXiv阅读论文原文

预备知识​

机器人如何从示范中学习​

解释: 模仿学习(Imitation Learning)让机器人从人的操作记录中学习:看到这样的场景、接到这样的指令时,应该怎样运动。

视觉-语言-动作模型(Vision-Language-Action Model,VLA)接收相机画面、文字指令和机器人自身状态,输出控制动作。例如“把盘子放进水槽”:画面提供盘子位置,状态提供机械臂姿态,指令说明目标,输出则控制抓取和放置。

π0.5 还会先输出一个短子任务,例如“拿起盘子”。这段文字会成为后续动作生成的条件。

从直接出动作,到先选子任务​

π0.5 论文精读:1.2 从直接出动作,到先选子任务(image-08)

直接把“清理厨房”变成关节运动,要求模型同时决定做什么、怎样做。任务越长,中途切换目标越困难。

π0.5 把这两件事拆开:同一个模型先判断当前该做什么,再生成一段连续动作。例如:

清理厨房 → 拿起盘子 → 一段抓取动作
重新观察 → 把盘子放进水槽 → 一段搬运动作

原文: 每次动作生成覆盖未来 50 个控制点,称为动作块(Action Chunk)。高层子任务更新得较慢,底层按子任务生成动作块,控制器依次执行控制点。

解释: 假设只看一个关节,单步输出可以是 [0.1],三步动作块则是 [0.1, 0.12, 0.15]。实际输出有多维、50 步;场景变化后仍需要重新观察和预测,不能把整项家务视为一次生成、一路执行。

训练、推理和评估​

阶段做什么
训练从操作记录、子任务标注和图文数据中学习文字与动作输出,再针对家庭移动操作调整模型
推理根据当前画面和总指令选择子任务,再根据子任务与机器人状态生成连续动作
评估在未参加训练的房间中执行任务,按完成步骤得分;另测是否选对指令中的物体、是否放到正确位置

训练误差低不等于家务完成得好。后者要靠真实机器人试验判断。


摘要​

翻译​

机器人要真正有用,就必须在实验室之外完成现实任务。视觉-语言-动作模型已经展示出较强的直接控制能力,但它们能在真实、陌生环境中适应到什么程度,仍是一个开放问题。

作者提出基于 π0 的新模型 π0.5,通过联合训练不同类型的任务,提升适应能力。数据来自多种机器人、高层语义预测、网络数据等;训练样本组合了图像、语言指令、物体检测、子任务预测和底层动作。

实验表明,这些知识来源之间的迁移对有效泛化很关键。作者报告了一套由端到端学习支持的机器人系统,能够在完全未见过的家庭中完成清理厨房、卧室等需要精细操作的长程任务,并将其描述为首次实现这类能力的系统。

批注​

  • 作者关心的是换个家还能不能用。 会在训练房间拿盘子,与能在陌生厨房找到盘子、安排顺序并放进水槽,难度不同。

  • 数据各有用途。 其他机器人的示范提供操作经验,图文数据提供物体与场景知识,子任务标注提供任务组织方式。

  • “首次”是作者的主张。 阅读时更应看测试范围和对照结果,而不是把这一措辞理解为已经解决所有家庭任务。



引言​

π0.5 论文精读:3. 引言(image-00)

第 1 段:提出陌生环境中的困难​

  • 原文内容: 机器人离开实验室后,要处理不同物体、调整技能顺序,并理解场景用途。

  • 承接的问题: 能在固定场景完成操作,还不足以应对真实世界。

  • 后文铺垫: 训练配方需要覆盖不同层次的能力。

π0.5 论文精读:第 1 段:提出陌生环境中的困难(image-10)

第 2 段:说明为什么要利用多种经验​

  • 原文内容: 人会结合亲身经历、别人讲过的知识和其他任务经验;作者据此提出机器人也应利用多种来源。

  • 承接的问题: 只采集目标机器人示范,难以覆盖所有现实情况。

  • 后文铺垫: VLA 能处理图像、文字和动作,为联合学习提供接口。

π0.5 论文精读:第 2 段:说明为什么要利用多种经验(image-03)

第 3 段:提出联合训练框架​

  • 原文内容: 作者提出利用不同类型、不同来源知识的 VLA 联合训练框架。

  • 承接的问题: 上段说明了利用多种经验的可能性,这里将它变成研究路线。

  • 后文铺垫: 接下来介绍具体模型 π0.5 及其数据组成。

π0.5 论文精读:第 3 段:提出联合训练框架(image-12)

第 4 段:介绍 π0.5 的数据路线​

  • 原文内容: 基于 π0,加入约 400 小时家庭移动机器人数据及其他机器人、图文任务;第一阶段 97.6% 的训练样本来自目标家庭移动操作数据之外。

  • 承接的问题: 不同经验来源如何共同帮助目标机器人?

  • 后文铺垫: 作者展示陌生家庭中持续 10–15 分钟的行为,后文再检验各类数据的作用。97.6% 是样本占比,不是操作时长占比。

π0.5 论文精读:第 4 段:介绍 π0.5 的数据路线(image-07)

第 5 段:介绍分层执行方式​

  • 原文内容: 混合数据预训练后,再针对移动操作后训练;同一模型先选子任务、再产生动作,高层更新频率较低。

  • 承接的问题: 长任务既需要选对下一步,也需要精确执行。

  • 后文铺垫: 展开不同数据如何分别帮助场景判断与动作控制。

π0.5 论文精读:第 5 段:介绍分层执行方式(image-11)

第 6 段:明确贡献和验证方向​

  • 原文内容: 核心贡献是训练 π0.5 的系统与配方,以及陌生家庭中的概念验证。

  • 承接的问题: 混合训练能否真正带来适应能力,需要实验回答。

  • 后文铺垫: 用新场景测试、数据删减和高层策略对照检查效果;“首次实现”仍是作者的主张。



相关工作​

π0.5 论文精读:4. 相关工作(image-01)

  • 通用机器人策略: 以往工作通过扩大任务和场景范围提升适应能力,但许多测试仍接近训练环境。本文着重测试陌生家庭中的多阶段家务。

  • 非机器人数据联合训练: 以往利用图文模型初始化或继续加入图文数据。本文还加入其他机器人操作、子任务预测和人类语言指导,研究组合后的效果。

  • 用语言安排任务: 常见做法是一个模型规划、另一个模型执行。π0.5 用同一个模型完成两层推理,不过两层并不以同样频率运行。

  • 开放世界机器人系统: 已有系统能在新环境完成抓取等基础任务。本文扩展到多步骤整理,但“新家庭”主要意味着新布局、背景和物体,并不意味着任务类型全部未见过。


π0.5 的机器人与数据平台​

设计目标和组成​

原文: 实验使用两种移动双臂机器人,希望同一套模型能在不同家庭中完成整理与清洁。

π0.5 论文精读:5.1 设计目标和组成(image-05)

组成原论文配置与作用
双臂与夹爪每臂 6 个运动自由度,加 1 个夹爪控制量,合计 14 维,用于抓取和双臂操作
移动底盘2 维平移速度与 1 维转向速度,合计 3 维
升降机构1 或 2 维,调整操作高度或前后位置
状态与动作按平台合计 18 或 19 维
相机前向、后向、左右腕部,共 4 路 RGB 画面

模型输出机械臂、夹爪和升降机构的目标位置,以及底盘目标速度。简单的比例–微分控制器(PD Controller)跟踪这些目标;论文系统没有额外的轨迹规划或碰撞检测模块。

解释: 双臂处理抓取与整理,移动和升降让机器人够到不同位置。实际任务能力仍需实验验证,不能仅由硬件配置推导。

操作与记录怎样衔接​

示范操作记录画面、状态与动作;多步骤任务另有人标注当前子任务和相关物体位置。后训练还加入“语言示范”:专家选出下一条子任务指令,让已训练的底层策略执行。

专家选择“拿起枕头” → 底层策略执行 → 记录当时画面与所选指令

解释: 这些记录教模型如何选下一步。相比仅记录关节运动,语言示范直接提供“当下该做什么”的监督;适用前提是底层策略已经能执行相应子任务。部署时由模型自行选步骤。

传感器、数据采集和能力​

高层判断使用全部 4 路画面;底层动作生成使用前向和双腕共 3 路画面。控制目标按 50 Hz 执行,不能把这个数字理解为每秒重新运行完整模型 50 次。

移动机器人示范约 400 小时,来自约 100 个家庭环境;其他来源包括家庭中的固定机械臂、实验室多机器人数据与公开 OXE 数据。论文未统一给出相机分辨率、各类数据采样频率和示范时长,不能用 50 Hz 控制频率补齐这些规格。

展示能力包括收衣服、放碗盘、整理抽屉、铺床和挂毛巾。真实家庭定量测试覆盖 3 个未见家庭,重点测试物品入抽屉、衣物入篮、碗盘入水槽;受控对照还包括铺床。


多源联合训练与分层动作生成​

先确定当前子任务​

“清理卧室”不能直接说明此刻该抓什么。模型需要根据眼前状态决定下一步,再把决定交给动作生成部分。

用两个条件关系表示:

当前画面 + 自身状态 + 总任务 → 子任务 s
当前画面 + 自身状态 + 子任务 s → 动作块 A

这里 s 是“拿起枕头”这样的文字,A 是一段控制序列。按照论文的分解,底层动作条件是子任务,不直接依赖总任务指令。

π0.5 论文精读:6.1 先确定当前子任务(image-06)

例如枕头还在地上时选择“拿起枕头”,拿起后再选择“把枕头放到床头”。高层选择错了,底层即使运动准确,也可能做错事;论文观察到过反复开关抽屉等问题。

训练用动作编码,执行用连续动作​

模型既要学得有效率,也要及时给出精细动作。作者为两个阶段选择了不同表示。

  • 预训练: 用 FAST 动作编码(FAST Action Tokenization)把连续动作压缩为离散符号,与文字一起按“预测下一个符号”的方式学习。

  • 后训练: 加入动作专家(Action Expert),通过流匹配(Flow Matching)学习连续动作,同时保留文字和离散动作预测。

  • 执行: 文字子任务逐个符号生成;动作专家从随机初值出发,用 10 次更新得到连续动作块。

以未来 50 步、每步 18 维的机器人动作为例,执行时最终需要的是一个 50 × 18 的数值数组,而不是让底层控制器读取文字。先用编码训练,再用连续数值控制,是两阶段设计的重要区别。

解释: 动作块长度决定一次安排多远,更新次数决定生成过程分几步细化。单步动作缺少块内的后续安排;过长窗口则更容易遇到场景变化。作者采用 50 个控制点、10 次更新,但本文没有对这两个数做系统对照,不能说它们对所有机器人都最优。

动作块内部能联合安排运动,但这不代表能不看环境一直执行。论文没有给出可套用于所有平台的统一动作块执行比例,也没有采用 ACT 的重叠预测时间集成作为本文核心机制。

不同数据分别补什么能力​

π0.5 论文精读:6.3 不同数据分别补什么能力(image-13)

数据提供的学习机会
家庭移动机器人数据把移动、升降和双臂操作用于真实家务
多环境固定机械臂数据接触更多家庭、物体和操作场景
实验室跨机器人数据学习更多操作技能与任务
子任务标注根据当前场景选择下一步,定位相关物体
网络图文数据保持物体识别、场景理解和语言能力
专家语言示范学习怎样指挥已有底层策略完成多步骤任务

这是共同训练一个模型,不是执行时轮流调用这些数据集。不同样本可以要求不同输出;一张问答图片不需要凭空补上机械臂动作。

实验支持到哪里: 去掉其他机器人数据,受控家务测试表现下降。去掉网络数据,该组家务测试没有统计显著下降,但陌生类别物体的指令执行和高层任务判断变差。因此不能说每一种数据都在每项测试中同样重要。

π0.5 论文精读:6.3 不同数据分别补什么能力(image-14)

π0.5 论文精读:6.3 不同数据分别补什么能力(image-09)

两阶段训练怎样衔接​

预训练: 从 PaliGemma 视觉语言模型出发,混合机器人动作、子任务、物体位置和图文任务,训练 280,000 步。这一阶段不使用连续动作专家的训练损失。

动作按各数据集、各维度的第 1 与第 99 百分位数归一化到 [−1, 1];低维机器人用补零对齐动作空间。关节目标与末端目标则通过指令中的控制模式标签区分。

后训练: 新增随机初始化的约 3 亿参数动作专家,再训练 80,000 步。动作数据重点保留家庭移动与固定机械臂中成功且不超时的示范,移除实验室跨机器人数据;同时保留相关子任务和网络数据,加入专家语言示范。

目标可简记为:

总损失 = 符号预测损失 + 10 × 连续动作损失。

第一项是文字及 FAST 动作符号的交叉熵,第二项是动作更新方向的平方误差,10 是后训练使用的权重;预训练对应权重为 0。两种动作表示在模型内部被隔开,连续动作部分不能偷看 FAST 动作答案。

流匹配训练会混合真实动作 A 与标准高斯噪声 ε:带噪动作 = τA + (1−τ)ε,其中 τ 在 0 到 1 之间。正文式(1)的预测目标写作 ε−A。比如 A=0.6、ε=−0.2、τ=0.5,带噪输入是 0.2,目标是 −0.8。这是原文的向量场符号约定,不能直接把负号解释成机械臂后退。

τ 是生成过程的内部进度,ε 与 A 都是 50 × d 的归一化数组,d 是动作维度;不是带物理单位的秒数。这里仅用一个数帮助阅读,实际训练处理整段数组;推理从新噪声出发,不需要真实动作 A。

完整网络、实验与边界​

原文: 画面经视觉编码器变成特征,指令与机器人状态进入视觉语言骨干。与 π0 不同,π0.5 将自身状态离散化后作为文字符号输入。骨干输出子任务文字,也向较小的动作专家提供观测信息;动作专家结合带噪动作生成连续控制序列。

输入与模块形状或处理方式
画面高层 4 路、底层 3 路;经视觉编码器转为图像特征序列
总指令、子任务与自身状态变为符号序列,与图像特征组成观测前缀
视觉语言骨干隐藏宽度 2048、18 层,输出文字预测;预训练还预测 FAST 动作符号
动作专家隐藏宽度 1024、18 层,约 3 亿参数;输入 50 × d 带噪动作,线性映射到内部特征
生成进度 τ单独编码后注入动作专家各层;专家通过注意力读取观测前缀
连续输出线性映射回 50 × d 的更新量,经 10 次更新得到动作块

动作专家可读取观测和自身动作特征,不能读取 FAST 动作符号;骨干也不读取动作专家特征。两部分通过注意力共享观测信息,不要求将 2048 与 1024 直接相加。原文未统一给出图像序列长度或所有数据集共用的最大动作维度,不补写固定值。

注意: 图 3 标注 Gemma 为 2.6B,附录 E 则称“2B VLM”。这里保留可核对的层数与隐藏宽度,不自行拼算一个精确总参数量。

附录给出动作窗口为 50 个控制点。原文采用含首尾端点的写法,记作 H=49;这里直接写“50 步”,避免混淆。对于实验中的两种平台,输出是 50 × 18 或 50 × 19 的动作块;跨机器人训练会补零对齐到统一维度。

训练时:混合数据 → 骨干预测文字/动作符号
后训练再加入带噪动作 → 动作专家学习连续动作更新

推理时:观测 + 总任务 → 子任务文字
观测 + 子任务 + 随机动作初值 → 10 次更新 → 连续动作块 → 执行并重新观察

读实验时抓住三点:

  1. 训练地点越多,总体表现越好。 对照使用 3、12、22、53、82、104 个地点。104 地点模型在所测任务中接近见过测试环境的对照模型;这是特定实验的结果,不保证随意换个家都一样。

  2. 完整配方优于只改动作训练。 同一机器人训练集、相近训练步数下,π0.5 优于 π0 和 π0-FAST+Flow。提升不能全部归因于 FAST,子任务与图文联合训练也是差别。

  3. 高层推理有帮助,但高层数据本身也有价值。 推理时不显式选子任务、训练仍保留完整数据的版本表现次好。去掉专家语言示范或网络数据则下降。不能把“先说一句再动作”当作全部原因。

主要图表报告的是任务完成度,并非全部完成的成功率。默认每策略、每任务约 10 次试验,四任务标准对照合计约 40 次;部分因故取消的试验被剔除。例如碗盘入水槽满分 8 分,抓起和放入分别计分,拿到一半分数并不表示一半试验完整成功。

π0.5 论文精读:6.5 完整网络、实验与边界(image-02)

论文展示了 10–15 分钟的长程行为,但真实家庭定量测试中的许多任务持续约 2–5 分钟,两者不应混写。系统仍会受陌生把手、难打开的柜门、机械臂遮挡和高层目标反复切换影响;复杂偏好、跨房间记忆也未充分解决。它提供了新家庭中的有效验证,离稳定承担全部家务仍有距离。

核对位置:摘要与引言;正文 II、IV-A 至 IV-E、V-A 至 V-E、VI;图 3、5、7–13;附录 B、E。本文未加入项目硬件迁移设定。


π0 与 π0.5 对比​

主要变化​

解释: π0 重点研究怎样让一个模型控制多种机器人、完成精细操作;π0.5 在这条路线上进一步研究,机器人换到陌生家庭后,怎样理解现场并安排多步骤家务。

比较项π0π0.5
研究重点跨机器人、跨任务的通用操作能力新家庭、新物体和新布局中的多阶段操作
数据来源从图文预训练模型出发,策略训练主要使用跨机器人示范与语言标注继续联合训练机器人操作、子任务预测、物体定位和网络图文;后训练加入专家语言示范
动作训练预训练和后训练均用动作专家学习连续动作预训练用 FAST 动作符号;后训练才加入动作专家,同时学习符号与连续动作
实际动作输出流匹配生成连续动作块同样用流匹配生成连续动作块;FAST 主要服务于训练
长任务的安排π0 执行语言指令;需要显式语义规划时,可由人或外部高层 VLM 提供中间指令同一个模型根据总任务先预测子任务,再按子任务生成动作
自身状态输入连续状态经线性映射进入动作专家状态离散化为文字符号,进入视觉语言骨干
后训练目标用质量更高、行为更一致的数据,提升具体任务熟练度针对家庭移动操作,同时调整动作执行与子任务选择能力

两者都以 PaliGemma 为基础,都使用约 3 亿参数的动作专家;论文实现都生成 50 个控制点,并用 10 次流匹配更新。π0.5 的主要变化是训练配方与任务组织方式,不能将提升简单归结为模型更大或动作块更长。

用“把盘子放进水槽”看执行差异​

π0:
画面 + 状态 + “把盘子放进水槽” → 连续动作块 → 执行
若要显式拆解整项厨房整理,可由人或外部高层模型提供中间指令。

π0.5:
画面 + 状态 + “清理厨房” → 模型选择“拿起盘子”
画面 + 状态 + “拿起盘子” → 连续动作块 → 执行并重新观察
之后根据现场再选择“把盘子放进水槽”等子任务。

注意: 这是执行路径的对比。π0 原论文也展示了长程任务,不能把它描述成只能完成单步操作;π0.5 增加的是同一模型中显式选择子任务的能力。

实验支持什么结论​

π0.5 论文精读:7.3 实验支持什么结论(image-04)

原文: π0.5 论文在同一机器人训练集、相近训练步数下进行对照;其完整配方在这些未见的受控家庭环境中优于 π0 与 π0-FAST+Flow。后者已经采用 FAST 与流匹配结合的训练方式,但仅使用机器人动作数据、不具备高层推理。因此,只改变动作训练方式,还不足以达到完整 π0.5 的表现。

注意: 图中是 π0.5 论文里的重训对照,不是把两篇论文各自的分数直接拼在一起。结果支持的是这些任务与条件下的提升,不能推广成所有任务都有固定幅度的增益。

数据规模也要按范围比较:π0 的“超过 10,000 小时”指总体机器人示范;π0.5 的“约 400 小时”只指家庭移动操作部分,仍使用大量其他机器人与图文数据。不能由这两个数得出“π0.5 只用更少总数据就全面超过 π0”。

对比依据:π0 原论文 2410.24164v4 的 III、IV、V 与高层语言指令实验;π0.5 原论文 2504.16054v1 的 IV、V-D、V-E、图 12 及附录 E。

Loading Comments...