Skip to main content
SEEED STUDIO · 论文精读

FAST 与 π0-FAST:高效动作分词如何加速机器人学习

FAST: Efficient Action Tokenization for Vision-Language-Action Models

  • 动作分词
  • DCT
  • BPE 压缩
  • 自回归策略
arXiv阅读论文原文

与上一篇 π0 的关系: 本文正式题目是 FAST,π0-FAST 是其中训练出的策略模型。FAST 是动作分词方法;FAST+ 是预先训练好的通用动作分词器;π0-FAST 是使用这类分词器进行自回归动作预测的 VLA。它与原 π0 共享 PaliGemma 视觉语言骨干路线,但动作生成机制发生了变化,不能理解为给原来的流匹配动作专家增加一个压缩前处理。

阅读来源: 原论文 PDF,正文第 I–VII 节与附录 A–E;结构承接上一篇《论文精读:π0 - A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control》。下文页码均指这份 19 页 PDF 的物理页码,图片直接截取自该版本。补充推导和数值例子会标记为“解释”,不冒充原论文公式或实验。

FAST / π0-FAST 论文精读:FAST / π0-FAST 论文精读(image-08)

预备知识​

什么是视觉-语言-动作模型与动作分词​

解释: 视觉-语言-动作模型(Vision-Language-Action Model,VLA)把“看到的场景”和“听懂的任务”转换成机器人控制指令。以折 T 恤为例,图像说明衣服和夹爪的位置,语言说明要折衣服,本体状态说明手臂当前姿态,模型输出未来一段手臂与夹爪动作。

本文沿用动作分块(Action Chunking):一次预测未来 HH 步,而不是只预测下一步。记:

At=[at,at+1,…,at+H−1]∈RH×D,ot=(It1,…,Itm,ℓt,qt)A_t=[a_t,a_{t+1},\ldots,a_{t+H-1}]\in\mathbb R^{H\times D},\qquad o_t=(I_t^1,\ldots,I_t^m,\ell_t,q_t)

其中,tt 是机器人控制时刻,ata_t 是 DD 维动作,HH 是动作块长度;ItiI_t^i 是第 ii 路图像,mm 是相机数量,ℓt\ell_t 是任务语言,qtq_t 是本体状态。模型学习条件动作分布 πθ(At∣ot)\pi_\theta(A_t\mid o_t),θ\theta 表示策略网络参数。

原文: 论文主要按 1 秒 切分动作块。因此 HH 随数据控制频率变化:15 Hz 对应 15 步,20 Hz 对应 20 步,50 Hz 对应 50 步。本文不能统一套用上一篇 π0 的 H=50H=50。

动作分词(Action Tokenization)是把连续动作块变成离散符号序列的映射:

T(At)=[z1,z2,…,zn],zk∈{0,…,V−1}\mathcal T(A_t)=[z_1,z_2,\ldots,z_n],\qquad z_k\in\{0,\ldots,V-1\}

T\mathcal T 是分词器,zkz_k 是动作 token 的编号,VV 是动作词表大小,nn 是压缩后的序列长度。同样大小的动作块可以产生不同的 nn,就像同样字数的句子可能分成不同数量的子词。

注意: token 编号不是关节角度;一个 FAST token 也不一定对应一个时刻、一个关节或一个完整动作。模型先生成整段 token,再经解码恢复连续动作块。

逐点离散化、π0 流匹配与 FAST 的区别​

FAST / π0-FAST 论文精读:1.2 逐点离散化、π0 流匹配与 FAST 的区别(image-04)

FAST / π0-FAST 论文精读:1.2 逐点离散化、π0 流匹配与 FAST 的区别(image-04-en,英文版)

传统分箱(Binning)把每个时刻、每个动作维度独立量化为一个整数。论文介绍的常见配置是 256 个均匀区间:

第 1 步的 D 个动作分量 → D 个 token
第 2 步的 D 个动作分量 → D 个 token
……
第 H 步的 D 个动作分量 → D 个 token
合计 H × D 个 token

这在高频控制中带来两个相互关联的问题:序列很长;相邻时刻的同一动作分量又往往很相似,预测很多重复 token 就能降低损失,模型却未必学会整段运动。

最小时间序列例子: 假设一个动作分量依次为 [0.200,0.201,0.202,0.203][0.200,0.201,0.202,0.203]。若量化区间较粗,它们可能全部落入同一分箱。训练时只要复制前一个时刻该分量的 token,就能猜中很多标签,但这没有体现“需要持续移动”的轨迹形状。

FAST 的处理顺序是:

连续动作块 → 频域系数 → 系数量化 → 按频率展开 → BPE 压缩
→ 少量动作 token → VLA 自回归预测 → 解码回连续动作块

离散余弦变换(Discrete Cosine Transform,DCT)把整段轨迹写成不同频率余弦分量的组合;字节对编码(Byte-Pair Encoding,BPE)再合并常见整数片段。模型预测的是整段轨迹的压缩表示,训练标签中的冗余因而减少。

对比项逐点分箱自回归 VLA原 π0π0-FAST
动作表示每个时刻、每个维度的离散值连续动作块动作块的压缩离散 token
训练目标下一 token 预测条件流匹配下一 token 预测
生成方式顺序生成 HDHD 个动作 token动作专家迭代更新整块动作顺序生成 nn 个压缩 token 后解码
高频数据的主要处理方式高频会增加 token 数与重复性用连续生成避免逐维解码压缩时间冗余,缩短有效输出序列
主要边界灵巧高频任务可能学不动需要专门的连续动作专家量化有损,且自回归推理仍可能较慢

原文: 表 I 中,50 Hz、14 维、1 秒的折 T 恤动作块,从逐点分箱的 700 个 token 缩短到 FAST 平均 53 个 token。解码后仍是 50 个时刻的 14 维动作,机器人控制频率并未变成“每秒 53 个 token”。

FAST / π0-FAST 论文精读:1.2 逐点离散化、π0 流匹配与 FAST 的区别(image-05)

*图 2:同一条三次样条曲线在不同采样密度下的预测结果。黄色曲线是逐点分箱,绿色曲线是 DCT 方案;下方颜色由浅黄到紫色表示采样点数 HH 从 25 增加到 800。截取自原论文图 3,PDF 第 3 页。*

看图重点: 输入四个点,目标始终是同一类插值曲线,只增加采样密度。逐点分词的预测误差随密度增加而上升,最高密度下甚至输出近似常数;DCT 方案保持较低误差。这说明失败不必来自任务变难,目标表示本身就可能妨碍学习。这里的 25–800 是每条合成序列的采样点数,不能直接当作真实机器人控制频率。

训练、推理和评估​

阶段输入与操作输出及判断方式
分词器训练对示范动作归一化、DCT、量化,再从整数序列学习 BPE 词表得到动作编码/解码规则;检查压缩率与重建误差
策略训练当前图像、语言、状态作为条件;真实未来动作经 FAST 编成监督 token优化动作 token 的交叉熵,得到 VLA 策略权重
策略推理用当前观测生成动作 token,再执行 BPE 逆变换、反量化与逆 DCT恢复连续动作块,交给机器人控制器执行
机器人评估在指定任务与初始条件下运行策略用任务成功率或归一化任务进度判断实际效果

原文: 本文评估包括 6 个真实机器人任务/场景与 1 个仿真基准。它还单独测试 FAST+ 在多种本体动作数据上的离线压缩能力。这两类评估证明的事情不同:能够压缩某个人形机器人数据集,不等于已经训练并实机验证了人形控制策略。

注意: token 预测损失、动作重建误差、机器人任务得分是三个不同指标。本文的重要发现恰恰是:重复标签可以让训练损失看起来不错,但实际轨迹与任务行为仍很差。


摘要​

翻译​

自回归序列模型,例如基于 Transformer 的视觉-语言-动作策略,能够非常有效地表示复杂且具有泛化能力的机器人行为。然而,这类模型要求我们为连续动作信号选择一种分词方式;它决定了模型预测的离散符号如何映射到连续机器人动作。作者发现,目前基于逐维、逐时刻简单分箱的机器人动作分词方法,在从高频机器人数据学习灵巧技能时通常表现较差。

为应对这一挑战,作者提出一种基于离散余弦变换的机器人动作压缩分词方案。该方法称为频域动作序列分词(Frequency-space Action Sequence Tokenization,FAST),使自回归 VLA 能够学习高度灵巧的高频任务,而标准离散化方法在这些任务上完全失败。

基于 FAST,作者发布 FAST+:一个在 100 万条真实机器人动作轨迹上训练的通用动作分词器。它能够作为黑盒分词器,处理动作空间和控制频率各不相同的多种机器人动作序列。

最后,作者表明,将该方法与 π0 VLA 结合后,可以扩展到 10,000 小时机器人数据的训练,并达到与扩散式 VLA 相当的表现,同时将训练时间最多缩短 5 倍。

批注​

  • 为什么做: 高频动作中存在大量重复信息。把这些信息逐点变成 token,会让下一 token 预测投入很多计算,却获得很少关于运动变化的监督。

  • 核心改变: 先改变学习目标的表示,再训练策略。FAST 没有通过降低机器人执行频率来减少动作点,而是压缩这些点共同表达的轨迹信息。

  • 为什么可能有效: DCT 集中轨迹形状信息,量化制造可压缩的稀疏系数,BPE 把常见系数组合变成更短的序列。三步合起来才得到最终动作 token。

  • FAST+ 的“通用”含义: 新数据不必重新训练一个专属 BPE 词表;仍需匹配归一化、动作维度和动作块长度。附录明确这 100 万条训练样本主要是约 1 秒的动作块,不应理解为 100 万个完整任务回合。

  • “5 倍”的适用范围: 大规模策略实验报告所需 GPU 小时最多减少约 5 倍。它不是推理速度提升;v1 中 π0-FAST 单块推理约 750 ms,而原 π0 通常在 100 ms 内完成。


引言​

FAST / π0-FAST 论文精读:3. 引言(01-tokenization-bottleneck)

第一段:把高频自回归控制的瓶颈定位到动作分词​

  • 原文在说什么: 大容量 Transformer 可以从零学习机器人行为,也可以利用互联网图文预训练。但连续动作如何转成 token 是必要选择。已有逐维、逐时刻分箱在高频灵巧任务上表现差;动作块中高度相关的相邻时刻标签,使模型通过复制最近动作就能获得较低损失,停留在较差的局部最优。

  • 承接的问题: 强大的预训练骨干并不保证能学好机器人动作;标签表示可能限制模型利用训练数据。

  • 为后文铺垫: 第 IV 节用合成插值任务检验高采样密度为何破坏学习,第 V 节提出压缩动作序列的解决办法。

FAST / π0-FAST 论文精读:第一段:把高频自回归控制的瓶颈定位到动作分词(02-compress-then-predict)

第二段:提出“先压缩,再预测”的 FAST 路线​

  • 原文在说什么: 作者借鉴语言模型的压缩分词思路,但针对连续机器人信号选择 DCT,由此构造 FAST。它让标准下一 token 预测能够学习原本失败的高频灵巧任务,并训练出可通过自然语言在未见环境中零样本使用的 DROID 策略。

  • 承接的问题: 如果困难来自时间冗余,就应减少连续动作对应 token 中的冗余,而不是只增加网络容量。

  • 为后文铺垫: 第 V-B 节给出具体编码算法,第 VI 节检验真实任务表现与 DROID 场景泛化。

FAST / π0-FAST 论文精读:第二段:提出“先压缩,再预测”的 FAST 路线(03-universal-tokenizer-and-scaling)

第三段:从单数据集分词扩展到通用分词器与大规模策略​

  • 原文在说什么: FAST+ 用 100 万条真实动作序列学习通用词表,覆盖单臂、双臂、移动平台及不同控制空间和频率。将 FAST 与 π0 路线结合,可在 10,000 小时数据上训练自回归 VLA,以更少训练时间达到与扩散式 VLA 相当的表现。

  • 承接的问题: 每换一个机器人都重新训练分词器,会增加使用成本;方法还需要证明能扩展到通用策略训练。

  • 为后文铺垫: 第 V-C 节与附录 A 介绍 FAST+,第 VI-C 节验证通用分词,第 VI-F 节比较大规模 π0-FAST 与 π0。

注意: 引言实际有三个正文段落,第一段跨越 PDF 第 1–2 页。这里按原段落拆解,没有把跨页文本或图注重新拆成额外段落。原文对 DROID“首个”结果的表述属于作者对当时已有工作的判断,不是本精读对后来研究的排查结论。


相关工作​

  • 语言、图像与音频的分词: 文本 BPE 通过合并常见片段压缩符号序列,图像与音频还会使用学习式量化或频域表示。本文借鉴其“先表示与压缩,再做序列预测”的思路,但对象是连续机器人动作块;DCT 提供解析变换,只有 BPE 词表需要学习。

  • 视觉-语言-动作模型: RT-2、OpenVLA 等把图文预训练模型用于机器人控制,获得较好的语义与泛化能力,但常用逐点分箱动作。本文重点改变输出表示,让自回归骨干能处理高频灵巧数据;原 π0 则走连续流匹配路线,本文把它作为重要对照。

  • VLA 的动作表示: 高层子任务、关键点等语义表示往往依赖手工低层控制器;逐点分箱直接产生控制量但存在时间冗余;回归头、扩散动作专家则改变连续输出机制。FAST 保持离散序列预测路线。对学习式向量量化压缩,本文实验使用有限标量量化(Finite Scalar Quantization,FSQ)作为比较:FAST 不需要另训神经编码器,在高保真动作重建与真实灵巧任务上表现更好,但这不能扩写成所有学习式分词器都不如 FAST。


π0-FAST 的策略系统与实验平台​

设计目标和组成​

FAST 本身是动作数据处理方法,本文没有提出新的遥操作硬件。因此本章对应上一篇的“系统与平台”,重点是分词器、VLA、机器人控制和评估数据如何组成完整系统。

设计目标是:压缩高频动作而保留细粒度轨迹;沿用自回归 VLM 的下一 token 训练方式;支持不同动作空间;让分词器容易训练和复用;验证方法能扩展到大规模跨本体策略。

系统组成论文配置在系统中的作用
FAST / FAST+DCT、系数量化、频率优先展开、BPE把动作块转换为可预测的离散序列,并解码
π0-FAST 骨干PaliGemma-3B编码图像与语言,自回归生成动作 token
骨干迁移对照基于 Prismatic 7B 的 OpenVLA检验 FAST 是否只对 PaliGemma 有效
图像输入2 或 3 路,每路 224×224224\times224 像素一路外部视角,每条手臂一路腕部视角
本体状态先离散成 256 档,再作为整数文本分词告知模型当前机器人状态
执行端各平台低层机器人控制器把解码后的连续动作发送到关节/夹爪等接口

原文: 所有策略微调都不冻结网络权重。策略骨干的视觉编码器逐路编码图像,再拼接视觉 token。图像尺寸及状态文本化来自附录 C,而不是从上一篇 π0 的接口推断。

FAST / π0-FAST 论文精读:5.1 设计目标和组成(image-01)

任务/场景平台与控制频率需要检验的能力
LIBERO仿真基准空间、物体、目标和长时程任务泛化
清桌 Table Bussing单臂 UR5/UR5e,20 Hz对 12 个物体做抓取、分类与收纳
折 T 恤 T-Shirt Folding双臂 ARX,50 Hz精确抓取平放衣服并完成折叠
杂货装袋 Grocery Bagging单臂 UR5/UR5e,20 Hz把 7 个物体装入袋中,避免袋子倒塌或破损
取吐司 Toast out of Toaster双臂 Trossen Viper-X,50 Hz从烤面包机取出两片吐司并放到盘中
洗衣折叠 Laundry Folding双臂 ARX,50 Hz从篮中取衣物、展开、折叠并堆叠
DROID 零样本桌面操作Franka 数据与实机设置,15 Hz在未见场景按语言做放置、擦拭、开关抽屉等任务

注意: “高频”描述每秒动作控制点的数量;“频域高频分量”描述同一轨迹在时间轴上变化得多快。50 Hz 采集的平滑手臂轨迹仍可能主要由低频 DCT 分量表达。机器人控制频率也不是大模型重新推理的频率。

编码、策略预测与执行如何衔接​

整体工作方式是:

示范轨迹 → 切出 1 秒未来动作 → 归一化与 FAST 编码 → 动作 token 标签
当前图像 + 语言 + 本体状态 → VLM 条件前缀 → 学习预测动作 token
↓ 训练完成后
新观测 → 自回归生成动作 token → FAST 解码 → 连续动作块 → 机器人执行
↓
重新观测并再次预测

训练数据记录的是观察条件与真实动作。FAST 编码器只处理动作监督目标;它不负责理解相机图像,也不把机器人本体状态一起做 DCT。模型在训练时看真实历史动作 token,在推理时看自己已经生成的动作 token,二者需要区分。

原文: 动作 token 替换 VLM 原词表中较少使用的 token,沿用已有离散输出接口;模型训练无需额外增加一个类似原 π0 的流匹配动作专家。对 OpenVLA 的实验,作者仍修改了多图输入与动作块输出设置。因此“分词器适用于不同自回归骨干”不等于已有机器人代码完全无需适配。

执行节奏: DROID 模型预测 15 步动作块,实机推理时开环执行其中 8 步或 15 步,再更新观测。15 Hz 下这分别对应约 0.53 秒或 1 秒的控制点跨度;这些是动作执行跨度,不是包含网络推理和通信后的墙钟周期。其他任务不能直接套用这一设置,FAST v1 未统一列出全部平台的动作块执行步数。

为什么这样设计: 动作块保留轨迹连贯性;压缩后的 token 让训练能够处理高频轨迹;保留自回归 VLM 输出结构,使图文预训练权重能直接参与动作 token 预测。控制器最终接收的是连续控制值,不需要识别 BPE 编号。

数据、任务能力与实验结果​

数据规模与配置​

用途数据范围必须区分的含义
FAST+ 分词器训练约 100 万个 1 秒真实动作块学习 BPE 词表,不是训练 VLA 的图像理解能力
FAST+ 数据覆盖单臂、双臂、移动操作;关节、末端世界坐标、末端相机坐标;多种频率同一机器人可贡献多个动作参数化版本
大规模 π0-FAST 策略训练沿用 π0 混合数据;自有数据 903M 个 timestep,开放数据占混合采样权重 9.1%开放部分包含 Bridge v2、DROID、OXE;9.1% 不是全部原始数据量占比
DROID 专项策略75k 成功回合,约 21M 样本轻度筛选并去掉全零闲置动作,仍需策略训练
DROID 训练设置batch size 256,240k 次迭代,约 3 个 epoch附录 D 报告 8 张 H100 约 4 天,适用于此专项设置

原文: FAST+ 训练动作在分词前补到 32 维,以容纳不同动作空间。这是通用分词器训练数据的对齐配置,不是本文所有策略都输出 32 维,也不能与上一篇 π0 的 18 维接口混同。新平台仍需清楚自己的有效动作维度。

DROID 输入使用一路外部相机与一路腕部相机。训练时在两路可用外部相机之间随机选择,并在每回合的三个语言标注之间随机选择;不使用相机标定信息。动作空间为关节速度与绝对夹爪位置。该设置支持论文中的新视角部署,但不意味着机器人无需任何坐标或控制接口配置。

压缩率:减少的是 token,保留的是整段动作​

下表按原论文表 I 转录,均为 1 秒动作块。压缩倍数是逐点分箱 token 数除以 FAST 平均 token 数;比较在相近重建误差下进行。

数据集/任务动作维度 DD控制频率与 HH逐点分箱 tokenFAST 平均 token压缩倍数
BridgeV275 Hz,5 步35201.75
DROID715 Hz,15 步105293.6
清桌720 Hz,20 步140285.0
折 T 恤1450 Hz,50 步7005313.2

看表重点: 控制点从几十增加到几百,并不一定带来同等比例的新运动信息。FAST 在这些数据中大致用每条手臂每秒约 30 个 token 表达动作,但这是经验观察,不是固定输出长度。

版本核对: 附录表 III 的部分离线分词测试使用不同维度版本,例如 DROID Joint 与清桌各列为 8 维;表 I 则各列为 7 维。这里保留表 I 的具体口径,不强行把不同动作参数化合并成一个规格。

评估指标:成功率与任务进度分别看​

任务原论文评估方式
LIBERO每个回合按二值成功标准评估;四套基准合并训练,数据约 270k 样本,训练 40k 次迭代
清桌12 个物体中正确放入垃圾桶或收纳箱的比例
折 T 恤人工判断衣服是否成功折叠,计算成功比例;评估轮换 5 件已见 T 恤
杂货装袋7 个物体中放入袋内的比例
取吐司每取出一片、每放入盘中一片各计 1 分,总分 4 分,再归一化
洗衣折叠人工判断是否完成折叠与堆叠,计算衣物成功比例;篮中放 5 件随机衣物
DROID 定量测试每个策略共 44 次试验,用各任务的进度规则评分,例如抓对物体、放入正确容器分别给分

版本核对: 正文将 LIBERO 的第四套称为 Libero-10,附录称为 Libero-Long;本文保留为“长时程任务套件”。附录 E 称 DROID 定量测试有 16 项任务,但表 II 实际列出 17 个任务名称,试验次数相加仍为 44。本精读依据可核对的表格与总次数描述,不把差异默默改成一个一致数字。

评估边界: DROID 的跨伯克利、斯坦福、华盛顿大学三所校园展示属于额外定性测试,作者没有报告该部分成功率。零样本指训练后不针对新部署场景再训练,并非模型没用过 DROID 数据。FAST+ 词表训练本身也包含真实机器人评估任务的数据,所以图 6 不能解释成“分词器与策略都完全没有见过这些任务”。

动作分词器比较​

FAST / π0-FAST 论文精读:动作分词器比较(image-06)

看高频真实任务最容易理解方法的价值:逐点分箱在 20 Hz 清桌与 50 Hz 折 T 恤上基本无法取得任务进展;FAST 与 FAST+ 能学到有效策略。FSQ 也说明“压缩动作”有价值,但在这些灵巧真实任务上通常弱于 FAST。通用 FAST+ 接近各数据集专门训练的 FAST,支持把它作为默认分词器使用。

注意: 此图的平均项汇总了不同任务评分,不适合称为统一的“平均成功率”。图中误差线也提醒我们不能把相近柱子的细小差异都当作确定优势。

与原 π0 的单数据集比较​

FAST / π0-FAST 论文精读:与原 π0 的单数据集比较(image-09)

  • 小数据集如 LIBERO 与折 T 恤,论文判断两条路线表现相近。

  • 大数据集清桌中,FAST 更快达到较高表现;原 π0 需要约 3 倍训练步数达到接近水平。

  • DROID 中,作者观察到 π0-FAST 更好地遵循语言,而流匹配 π0 经常忽略指令;论文没有进一步确定这种差异的根本原因。

解释: 下一 token 训练可以在教师强制条件下并行计算各输出位置的损失;自回归推理则必须根据已有输出继续生成。训练更快与推理更慢可以同时成立。本文结果不证明自回归路线在所有任务、所有模型规模上都更优。

大规模通用策略与同计算量对照​

FAST / π0-FAST 论文精读:大规模通用策略与同计算量对照(image-02)

π0-FAST 的总体平均表现接近原 π0,涵盖折衣、清桌、装袋、取吐司和洗衣折叠;单项有高有低,取吐司尤其不能写成 FAST 全面领先。论文报告用于这些评估的 π0-FAST 所需 GPU 小时约为原 π0 的五分之一。

注意: 第 VI-F 节整体称为零样本能力比较,但附录 E 明确洗衣折叠先进行大规模预训练,再使用少量高质量任务数据微调;装袋与取吐司则使用预训练模型直接评估。因此不能把图 6 的全部任务统称为“从未做过任务微调”。

FAST / π0-FAST 论文精读:大规模通用策略与同计算量对照(image-10)

同计算量对照更直接支持“更快收敛”:FAST 总体平均更高,清桌与装袋优势明显,但取吐司仍低于原 π0。这是训练效率证据,而非每个任务的最终能力都更强。

部署边界: 第 VI-E 节在 NVIDIA RTX 4090 上报告,原 π0 生成 1 秒动作块通常不足 100 ms,π0-FAST 约 750 ms。后者通常要解码 30–60 个 token,并反复经过完整语言骨干;原 π0 进行 10 次流匹配更新,重复计算主要在约 300M 参数动作专家中。作者在静态操作任务中接受了这一延迟,但把动态任务与推理优化留给后续研究。


频域动作序列分词与自回归策略建模​

核心机制一:用 DCT 表达整段轨迹​

问题与直觉​

平滑轨迹的相邻控制点非常相似。如果每个点都当成独立预测单位,输出长度随采样频率增长,标签中的新增信息却可能很少。DCT 改变描述方式:不逐点描述轨迹,而是描述“哪些余弦形状按多大幅度组合成这条轨迹”。

对平滑信号,少量低频系数往往承载主要形状;高频系数描述快速变化与细节。DCT 本身不是丢弃高频,更不是对机器人动作做固定低通滤波。 完整 DCT 与逆 DCT 可以互相还原;有损压缩来自后面的量化。

形式化表达​

解释: 原文给出的是“对每个动作维度分别做 DCT”的算法。为了说明符号,下面采用正交归一的 DCT-II 写法;该归一化约定用于讲解,不声称论文伪代码指定了这一约定。

设归一化动作块为 X∈RH×DX\in\mathbb R^{H\times D},则:

Ck,d=αk∑j=0H−1Xj,dcos⁡[πH(j+12)k]C_{k,d}=\alpha_k\sum_{j=0}^{H-1}X_{j,d} \cos\left[\frac{\pi}{H}\left(j+\frac12\right)k\right]

α0=1H,αk=2H(k>0)\alpha_0=\sqrt{\frac1H},\qquad \alpha_k=\sqrt{\frac2H}\quad(k>0)

其中,jj 是块内时间索引,d=1,…,Dd=1,\ldots,D 是动作维度,k=0,…,H−1k=0,\ldots,H-1 是频率索引,C∈RH×DC\in\mathbb R^{H\times D} 是系数矩阵。k=0k=0 对应常量分量,较大的 kk 对应更快速的时间变化。DCT 只沿时间轴做,不沿关节维度做。

同一约定下,逆变换为:

Xj,d=∑k=0H−1αkCk,dcos⁡[πH(j+12)k]X_{j,d}=\sum_{k=0}^{H-1}\alpha_k C_{k,d} \cos\left[\frac{\pi}{H}\left(j+\frac12\right)k\right]

这两式说明:每个时间点都由多个频率分量共同决定,单个频域系数通常影响整个动作块。

最小数值例子​

解释: 假设 H=4,D=2H=4,D=2,两维已归一化动作如下,数值只是教学例子:

X=[0.20.00.20.10.20.20.20.3]⟹C≈[0.40.30−0.2230000−0.0159]X=\begin{bmatrix} 0.2&0.0\\ 0.2&0.1\\ 0.2&0.2\\ 0.2&0.3 \end{bmatrix} \quad\Longrightarrow\quad C\approx\begin{bmatrix} 0.4&0.3\\ 0&-0.2230\\ 0&0\\ 0&-0.0159 \end{bmatrix}

第一维保持常数,只需要一个非零常量系数;第二维逐渐增大,主要由常量与第一个变化分量表达,最高频率分量很小。轨迹还是原来的 4 个时刻、2 个维度,变化的是表示坐标。

为什么有效: 高频采样给平滑轨迹增加很多近似重复点,但不一定增加很多重要频率分量。频域表示可以把这些共同信息集中到较少系数,接下来才能压缩成较少高信息量 token。

关键尺度与边界: 本文常用约 1 秒动作块。H=1H=1 时没有可利用的时间冗余;块太短时压缩空间有限,块太长时输出跨度增加,而且如果长时间开环执行会降低观测更新速度。剧烈接触、快速夹爪切换等轨迹可能需要更多高频系数,不能假定所有动作都能用几个低频系数准确表达。

核心机制二:系数量化、频率优先展开与 BPE​

为什么只有 DCT 还不够​

DCT 把信息集中起来,但仍输出 HDHD 个实数系数。若把每个系数单独变成 token,序列并未缩短;大量接近零的系数还会形成重复标签。FAST 因而继续做量化与 BPE 压缩。

FAST / π0-FAST 论文精读:为什么只有 DCT 还不够(image-00)

按动作维度做分位数归一化​

原文: 每个动作维度用训练数据的第 1 与第 99 百分位数作为尺度,将这两个分位点映射到 −1-1 与 11,减小不同机器人量纲差异和离群值影响。

解释: 对非退化维度,可写为:

Xj,d=2At[j,d]−LdUd−Ld−1X_{j,d}=2\frac{A_{t}[j,d]-L_d}{U_d-L_d}-1

LdL_d、UdU_d 分别是第 1、第 99 百分位数;At[j,d]A_t[j,d] 是原始物理动作分量,Xj,dX_{j,d} 是无量纲归一化值。若某关节的 Ld=0,Ud=2L_d=0,U_d=2,物理动作 0,1,20,1,2 就映射为 −1,0,1-1,0,1。

注意: 线性映射两个分位点不保证所有值严格位于 [−1,1][-1,1];超出分位范围的数据如何裁剪,需要遵循具体实现。v1 未详细规定这一点,也未给出 Ld=UdL_d=U_d 的处理。部署时必须保存训练所用归一化统计,不能每个推理动作块重新计算分位数。

缩放并取整,制造可压缩的整数结构​

Qk,d=round⁡(γCk,d),C^k,d=Qk,dγQ_{k,d}=\operatorname{round}(\gamma C_{k,d}),\qquad \widehat C_{k,d}=\frac{Q_{k,d}}{\gamma}

QQ 是整数系数矩阵,γ>0\gamma>0 是量化缩放系数,C^\widehat C 是解码得到的近似 DCT 系数。较大的 γ\gamma 使系数网格更细,通常提高重建精度,但也可能增加 token 数;较小的 γ\gamma 更易将小系数归零,压缩更强,动作误差更大。

原文: 单数据集分词实验统一使用 γ=10\gamma=10、BPE 词表大小 V=1024V=1024,作者认为这两个超参数在其测试范围内不太敏感。这不意味着任意动作空间都应无条件固定用相同参数。

接上一节教学例子,取 γ=10\gamma=10:

Q=[430−20000]Q=\begin{bmatrix} 4&3\\ 0&-2\\ 0&0\\ 0&0 \end{bmatrix}

最高频的 −0.0159-0.0159 变为 0,而较大的 −0.2230-0.2230 保留为 −2-2。这里没有预先规定“只保留前两个频率”;任何位置只要系数足够大,都可以保留非零整数。

解释: 普通四舍五入满足 ∥C^k,d−Ck,d∥≤1/(2γ)\|\widehat C_{k,d}-C_{k,d}\|\leq 1/(2\gamma)。这是系数域的单项误差界,不是每个关节物理动作误差的直接上界;后者还取决于逆变换、动作尺度以及是否裁剪。

低频优先展开,先生成全局轨迹结构​

FAST 在 BPE 前按频率递增排列,每个频率中再依次放各动作维度:

u=[Q0,1,…,Q0,D,Q1,1,…,Q1,D,…,QH−1,D]u=[Q_{0,1},\ldots,Q_{0,D},Q_{1,1},\ldots,Q_{1,D},\ldots,Q_{H-1,D}]

uu 是长为 HDHD 的整数序列。教学例子得到:

频率 0 的两维:4, 3
频率 1 的两维:0, -2
频率 2 的两维:0, 0
频率 3 的两维:0, 0
展开:4, 3, 0, -2, 0, 0, 0, 0

原文: 作者比较了频率优先与动作维度优先的排列,发现先预测整体形状对应的低频信息,策略 rollout 更稳定。因为原图系数矩阵为 D×HD\times H,它称这一操作为按列优先展开;本精读矩阵是 H×DH\times D,同一操作按行展开。关键是语义顺序,不是“行/列”名称。

用 BPE 合并常见整数片段​

BPE 学习经常相邻出现的整数符号组合,把这些组合加入有限大小的词表。例如某个教学词表可能把 [0,0,0,0][0,0,0,0] 合并为一个 token,也可能把 [4,3][4,3] 合并为一个 token。于是上述 8 个整数可能编码成更短序列。

解释: 合并规则与编号取决于训练语料,不能手工指定为论文的真实词表。一个 token 可以跨动作维度,甚至跨相邻频率位置;解码时,词表把它展开回原来的整数片段。

最重要的区别: 系数取整是有损的,BPE 对量化后的整数序列是无损的。FAST 没有把矩阵中所有零的位置删掉;零仍参与展开,只是通过 BPE 更紧凑地表示。否则逆变换会不知道零系数位于哪些频率与维度。

FAST / π0-FAST 论文精读:4. 用 BPE 合并常见整数片段(image-03)

看图重点: 没有 BPE 时,DCT 仍让重要信息集中,表现依然优于逐点分箱;但大量零 token 留在输出序列中,稀释训练信号并增加自回归解码步骤,两个真实任务的表现都下降。这支持“DCT 和 BPE 各有作用”,而不是只做变换就得到全部收益。

示范动作的概率建模与 FAST+ 的跨本体复用​

同一观测可能对应多种合理动作​

面对同一件衣服,人可以先抓左角或先抓右角,也可以采用不同的展开动作。直接用均方误差回归一个平均轨迹,可能得到两种策略都不采用的中间动作。原 π0 用连续生成分布表达这种多模态;π0-FAST 用压缩 token 的条件概率表达。

自回归分解为:

pθ(z1:n∣ot)=∏k=1npθ(zk∣ot,z<k)p_\theta(z_{1:n}\mid o_t) =\prod_{k=1}^{n}p_\theta(z_k\mid o_t,z_{<k})

z1:nz_{1:n} 是 FAST 编码后的动作序列,z<kz_{<k} 是第 kk 个 token 之前的全部动作 token。每一步输出词表上各 token 的概率,而不是平均两个物理动作值;完整 token 序列再解码为轨迹。

注意: 本文没有 CVAE 编码器,也没有原 π0 的高斯噪声动作块与流时间。为保持原精读结构,本小节仍解释“人类数据如何建模”,但不能把 ACT 的 CVAE 或 π0 的流匹配模块套进 FAST。概率建模也不保证覆盖所有合理策略,能力仍取决于数据、量化精度和网络学习。

为什么高频逐点标签容易削弱学习​

解释: 当相邻时刻的同一动作分量几乎不变,给定已有 token 后,下一个 token 的条件熵会很低:

H(Zk∣Z<k,ot)\mathrm H(Z_k\mid Z_{<k},o_t)

ZkZ_k 表示随机动作 token,H\mathrm H 表示条件熵。这里的 H\mathrm H 不是动作块长度 HH。低条件熵意味着前文已解释了大部分标签,模型能通过简单重复获得许多正确预测,对图像与任务目标的依赖就可能不足。

论文用这个信息量视角解释其合成实验与高频任务结果;它没有证明所有逐点分箱模型一定失败,也没有证明 token 数越少策略就越强。若为缩短序列而严重损失动作信息,依然可能学到错误行为。

FAST+ 如何提供通用词表​

FAST 的解析步骤可以跨数据集使用,但专属 BPE 词表是在某一数据集上学到的。FAST+ 用约 100 万个跨本体动作块,学习一个覆盖面更广的 BPE 词表:

多机器人、多动作空间、多控制频率
→ 按各数据配置归一化
→ 训练阶段动作补齐到 32 维
→ DCT、量化、频率优先展开
→ 汇集整数序列训练 BPE
→ 得到可直接复用的 FAST+ 分词器

词表主要学习常见系数组合与零模式,并不学习相机语义,也不存储某台机械臂的完整运动学控制器。因此,新策略仍需要图像、语言、状态与动作示范来学习“在这个场景应做什么”。通用分词与跨机器人策略泛化是两个层次。

FAST / π0-FAST 论文精读:FAST+ 如何提供通用词表(image-12)

看图重点: FAST+ 能压缩形态、维度和频率差异很大的动作信号。第 VI-C 节将这些称为分词器未见的测试数据;表 III 包含与训练数据同名平台或任务的数据版本,因此这里将“未见”保留在论文所指的数据划分层面,不扩大成每个机器人类别都未参与训练。

能力边界: 图 10 是离线编码实验,不是人形行走、灵巧手操作或自动驾驶的策略成功率。论文第 VII 节明确,实机策略主要在固定式操作机器人上验证;其他本体的实际策略控制属于后续方向。表 III 中人形动作可达 40 维,也说明 FAST+ 的 32 维训练补齐不应被误写成方法在数学上的固定最大维度。

分词器的训练、编码与解码如何工作​

分词器训练路径​

给定示范动作块集合 {A(s)}\{A^{(s)}\},其中 ss 是样本索引:

  1. 按数据配置计算并保存各动作维度的分位数统计。

  2. 将动作转换为归一化块 X(s)X^{(s)},对每个动作维度沿时间轴做 DCT。

  3. 用固定缩放系数 γ\gamma 得到整数系数 Q(s)Q^{(s)}。

  4. 按频率优先顺序展开为整数序列 u(s)u^{(s)}。

  5. 在全部整数序列上训练固定词表大小的 BPE,得到词表与合并规则 Φ\Phi。

原文: 分词器唯一学习的组件是 BPE 词表。专属词表通常几分钟即可训练;这是分词器训练时间,不能与 VLA 数天甚至更久的训练混为一谈。DCT 与量化没有神经网络权重,不需要另训 VQ 编码器/解码器。

编码路径:从真实未来动作得到训练标签​

可以把完整编码写成:

z1:n=BPE⁡Φ ⁣(Flatten⁡freq ⁣[round⁡(γDCT⁡[Norm⁡(At)])])z_{1:n}=\operatorname{BPE}_{\Phi}\!\left( \operatorname{Flatten}_{\rm freq}\!\left[ \operatorname{round}\left(\gamma\operatorname{DCT}[\operatorname{Norm}(A_t)]\right) \right]\right)

这里 Norm⁡\operatorname{Norm} 是归一化,Flatten⁡freq\operatorname{Flatten}_{\rm freq} 是频率优先展开,Φ\Phi 是固定 BPE 规则;DCT 沿时间轴作用于各维。编码时需要真实未来动作,所以它用于制作训练监督,而不是在实机推理时预先知道未来。

注意: 原论文算法 1 从 DCT 步骤开始列伪代码,没有显式列出归一化;第 V-B 节正文明确先归一化。本精读按完整正文流水线解释。原文称操作易于逆转,但取整本身不可精确逆转,解码只能近似重建量化前动作。

解码路径:从模型预测得到可执行动作​

模型生成 z^1:n^\widehat z_{1:\widehat n} 后,依次执行:

u^=BPE⁡Φ−1(z^1:n^),Q^=Unflatten⁡H,D(u^)\widehat u=\operatorname{BPE}^{-1}_{\Phi}(\widehat z_{1:\widehat n}),\qquad \widehat Q=\operatorname{Unflatten}_{H,D}(\widehat u)

C^=Q^/γ,X^=IDCT⁡(C^),A^t=Norm⁡−1(X^)\widehat C=\widehat Q/\gamma,\qquad \widehat X=\operatorname{IDCT}(\widehat C),\qquad \widehat A_t=\operatorname{Norm}^{-1}(\widehat X)

n^\widehat n 是生成的 token 数,Unflatten⁡H,D\operatorname{Unflatten}_{H,D} 依据目标动作块形状恢复系数矩阵,IDCT⁡\operatorname{IDCT} 是与编码配对的逆 DCT,A^t∈RH×D\widehat A_t\in\mathbb R^{H\times D} 是最终连续动作块。部署需要知道目标 H,DH,D;长度可变的 token 序列并没有替代机器人动作接口定义。

对应前面的线性归一化,反归一化为:

A^t[j,d]=Ld+X^j,d+12(Ud−Ld)\widehat A_t[j,d]=L_d+\frac{\widehat X_{j,d}+1}{2}(U_d-L_d)

解释: 接教学例子,γ=10\gamma=10 的量化系数逆变换后约得到:

X^≈[0.20.01930.20.09590.20.20410.20.2807]\widehat X\approx\begin{bmatrix} 0.2&0.0193\\ 0.2&0.0959\\ 0.2&0.2041\\ 0.2&0.2807 \end{bmatrix}

原第二维是 [0,0.1,0.2,0.3][0,0.1,0.2,0.3],重建后仍表达逐渐增大的运动,但有小误差。BPE 解码没有额外改变 QQ;误差来自系数量化。这里比较的是归一化值,并非直接以弧度或毫米计。

压缩率与重建精度要一起检查​

FAST / π0-FAST 论文精读:压缩率与重建精度要一起检查(image-07)

看图重点: 低精度、很少 token 时,学习式 FSQ 可以较有效;追求高精度时,FAST 的误差随 token 数增加下降更充分,在细粒度控制任务上更适合。不能只挑“序列最短”的方案,而忽略轨迹是否还足够准确。

边界: 量化尺度极小会让很多系数消失,重建动作可能接近常数;尺度极大则更精确但可压缩零减少、整数更复杂。较大词表可以表示更多组合,却占用更多动作 token 槽位。论文只验证了有限范围,不应将词表大小与性能写成必然单调关系。

工程说明: 模型预测可能出现不合法 token 或错误展开长度,真实执行前还需检查动作形状、有效维度和机器人控制限制。v1 没有完整描述异常序列的修复规则;这里仅说明接口所需条件,不把补零、截断等某种恢复策略写成论文实现。

完整的 π0-FAST 网络​

原始输入与形状​

每次条件输入包括:

  • 2 或 3 路 RGB 图像,每路 224×224×3224\times224\times3;

  • 自然语言任务指令 ℓt\ell_t;

  • 本体状态 qtq_t,维度随平台与动作设置变化;

  • 仅训练时提供真实未来动作 At∈RH×DA_t\in\mathbb R^{H\times D},供 FAST 生成监督标签。

对折 T 恤表 I 设置,H=50,D=14H=50,D=14,标签动作块为 50×1450\times14;对 DROID 表 I 设置,H=15,D=7H=15,D=7,为 15×715\times7。实际有效动作空间必须按当前数据版本确定。

与原 π0 的接口区别: 原 π0 给状态与带噪动作做连续投影,再交给动作专家。FAST v1 将状态离散为 256 档整数,再作为文本通过语言分词器输入;未来动作则采用更复杂的 FAST 分词。状态仅作为当前条件,并不是待预测的高频长序列,所以作者认为简单分箱足够。

视觉与文本特征进入同一骨干​

预训练视觉编码器分别处理每路图像,得到视觉 token;任务语言与状态字符串通过语言分词器得到文本 token,组成观测条件前缀。论文使用 PaliGemma-3B 作为主要骨干,OpenVLA/Prismatic 7B 作为迁移对照。

解释: 设每路图像产生 NvN_v 个视觉 token,语言与状态分别产生 NℓN_\ell、NqN_q 个 token,则观测前缀长度可抽象写为:

No=mNv+Nℓ+NqN_o=mN_v+N_\ell+N_q

mm 是图像数量,NoN_o 是前缀长度;这里忽略少量分隔/特殊 token。若嵌入宽度为 EE,拼接表示为 No×EN_o\times E。这是维度关系的讲解;v1 没有完整列出每路视觉 token 数、嵌入宽度、分隔符与位置编码细节,不根据常见配置补写成论文规格。

动作后缀与注意力​

训练时,真实动作经 FAST 得到 nn 个动作 token。它们映射到 VLM 词表中被替换的较少使用槽位,作为待预测后缀。条件前缀与动作后缀构成一次序列训练输入。

解释: 预测第 kk 个动作 token 时,模型利用图像、语言、状态以及前 k−1k-1 个动作 token,不能利用其后的真实标签。这是自回归因果约束;本文没有新增一个需要单独解释的 CVAE 编码器,也没有原 π0 的连续流解码专家。

骨干输出隐藏表示,离散词表输出头将每个动作预测位置转换成 token logits,再形成分类概率。V=1024V=1024 指作者单数据集实验的动作词表大小,不是整个 VLM 的语言词表大小。

策略训练损失​

解释: 将原文的“下一 token 预测”写成标准动作监督负对数似然:

LAR(θ)=E(ot,At)[−∑k=1nlog⁡pθ(zk∣ot,z<k)],z1:n=T(At)\mathcal L_{\rm AR}(\theta) =\mathbb E_{(o_t,A_t)}\left[ -\sum_{k=1}^{n}\log p_\theta(z_k\mid o_t,z_{<k}) \right],\qquad z_{1:n}=\mathcal T(A_t)

LAR\mathcal L_{\rm AR} 是自回归训练损失,θ\theta 是策略权重,期望对示范样本取平均,nn 随动作样本变化。公式表达本文训练目标的含义;具体实现是否按 token 平均以及特殊结束符如何计入,v1 没有详细列出。

教师强制(Teacher Forcing)意味着训练第 kk 个位置时,前文 z<kz_{<k} 来自真实动作编码。因果掩码允许在一次前向中并行计算这些位置的损失;推理时则必须依赖已生成的前文,顺序生成。因此,缩短监督后缀可以改善训练开销,但没有消除自回归推理的串行依赖。

原文训练配置: 1,000 步线性学习率预热,然后保持 5×10−55\times10^{-5};AdamW,β1=0.9,β2=0.95\beta_1=0.9,\beta_2=0.95,不使用权重衰减;梯度幅度裁剪到 1;权重指数移动平均(Exponential Moving Average,EMA)系数为 0.999。训练时所有策略权重都参与微调。

推理采样与连续动作输出​

多数任务采用贪心自回归解码,即每一步选概率最高的 token。双臂折 T 恤、取吐司、洗衣折叠使用温度为 0.7 的采样,作者认为这有助于摆脱初始位置附近的静止动作模式。

解释: 设第 kk 步词表 logits 为 rk,vr_{k,v},温度为 η>0\eta>0,则:

pk,v=exp⁡(rk,v/η)∑wexp⁡(rk,w/η)p_{k,v}=\frac{\exp(r_{k,v}/\eta)}{\sum_{w}\exp(r_{k,w}/\eta)}

v,wv,w 是候选 token 索引,pk,vp_{k,v} 是采样概率。本文用 η\eta 表示温度,避免与优化器的 β1,β2\beta_1,\beta_2 混淆;论文采样温度记为 β=0.7\beta=0.7。它控制 token 选择分布,与量化尺度 γ=10\gamma=10 不同。

输出 token 经 FAST 解码后形成 A^t∈RH×D\widehat A_t\in\mathbb R^{H\times D},各分量回到对应数据的物理动作单位。DROID 是关节速度与绝对夹爪位置,其他任务依平台设置。底层控制器逐步执行动作块中的有效动作,随后用新观测生成下一块。

原文消融证据: 给 OpenVLA 加入多图输入和 1 秒动作块设置后,将原来的逐点分箱换成 FAST+,能够明显改善折 T 恤任务。这说明收益不限于 π0 的骨干,但实验范围不足以证明对任意 VLM 都有相同提升。

与上一篇 π0 对照后的完整数据流​

训练时:
示范中的多路图像 + 任务语言 + 当前本体状态 + 真实未来 1 秒动作
→ 视觉编码器生成图像 token
→ 语言与离散状态整数转为文本 token,组成观测条件前缀
→ 真实动作归一化、逐维 DCT、量化、频率优先展开、BPE
→ 动作 token 映射到 VLM 输出槽位
→ 教师强制计算下一 token 交叉熵
→ 微调全部策略权重,得到 π0-FAST

推理时:
当前多路图像 + 任务语言 + 当前本体状态
→ 构造观测条件前缀
→ 贪心解码或指定温度采样,逐个生成动作 token
→ BPE 解码,还原整数系数排列
→ 反量化、逆 DCT、反归一化
→ 得到 H × D 的连续动作块
→ 由低层控制器执行设定步数
→ 重新观测并预测下一动作块

一句话理解:
视觉语言骨干负责根据场景与任务选择动作;
DCT 把高频采样轨迹的共同信息集中到频域系数;
量化与 BPE 把系数变成较短的动作 token 序列;
自回归训练学习这些 token 的条件分布,FAST 解码将其恢复为连续控制。
π0-FAST 的核心收益是高频动作表示与训练效率,v1 的推理延迟仍是主要限制。
Loading Comments...