Skip to main content
SEEED STUDIO · 论文精读

WALL-OSS:如何将视觉语言理解连接到具身动作

Igniting VLMs toward the Embodied Space

  • 动作语义
  • 连续控制
  • Uni-CoT
  • 具身问答
arXiv阅读论文原文

预备知识:理解目标与执行动作之间隔着什么​

从 VLM 到 VLA​

解释: 视觉语言模型(Vision-Language Model,VLM)根据图片和文字理解场景;视觉语言动作模型(Vision-Language-Action Model,VLA)进一步输出机器人可以执行的数值动作。本文用机器人示范、图文问答及过程标注训练这条映射,而不是把一句文字回答直接发给电机。

以论文的字母积木任务为例:“根据卡片拼出对应单词”需要先认出目标、确定字母顺序,再定位和抓放正确积木。回答“应该拼 FIVE”,只完成了其中的理解部分。

概念直观定义本文中的实例
观测(Observation)模型判断当前环境的外部信息第一视角及臂上相机图像
本体状态(Robot State)机器人自身的数值状态图 3 中接入连续动作分支的 Robot State;具体字段、维数未报告
动作(Action)控制接口需要的数值目标长度为 T、每步 d 维的连续动作轨迹;跨平台位置单位统一为米,角度单位统一为弧度
视觉问答(Visual Question Answering,VQA)用图像回答文字问题定位指定积木、描述场景、预测下一子任务
思维链(Chain-of-Thought,CoT)显式写出的中间推理步骤判断目标是 FIVE、已摆 F 和 I、下一步应摆 V

注意: 图 3 的状态输入不能因正文将条件简写为“视觉+指令”而被省略。论文涉及单臂、双臂、移动系统与轮式类人机器人,不能给所有平台套用同一自由度、相机数或动作单位。

直接动作与跨层级决策​

直接策略从当前画面和指令产生动作;分层流水线通常先让独立规划器写子任务,再调用控制器。WALL-OSS 希望由同一模型学习“指令 → 推理 → 子任务 → 连续动作”,也支持跳过不必要的中间层级。

直接路径:图像+“拼出 FIVE” → 动作序列
完整路径:图像+指令 → 目标与进度推理 → “把 V 放到第三位” → 动作序列

时间序列例子:
第一个决策时刻:板上为空 → 放 F
后续决策时刻:板上已有 F → 放 I
再后续决策时刻:板上已有 F、I → 放 V

解释: 中间子任务把“当前该做什么”说清楚,有助于减少重复摆放或阶段混淆。它仍需要低层动作正确执行;推理正确不保证抓取位置准确。上述时间序列用于解释任务进度,不代表论文报告了固定重规划周期。

本文还区分离散动作建模(Discrete Action Modeling,DAM)与连续动作建模(Continuous Action Modeling,CAM):前者将数值轨迹编码成 token 后做序列预测,后者直接生成连续数值轨迹。两者是动作表示与学习目标的区别,不是“单步控制”和“多步控制”的同义词。

训练、推理与评估​

阶段实际在做什么得到什么
训练用图文问答、示范动作与少量推理/子任务标注,优化文本预测和动作生成目标模型参数;损失衡量监督拟合
推理输入当前图像、指令及连续动作路径所需的状态;生成可选推理、子任务和连续动作提交给控制系统的动作轨迹
评估在指定物体、环境和任务中运行模型,并人工评估具身 VQA问答表现、任务进度、成功率或指令准确率,须分别解释

本文未报告完整控制频率、推理延迟或动作执行调度,不能由“高频动作”“异步控制”的描述推导实时性能;训练损失也不能当作任务成功率。


摘要:翻译与批注​

翻译​

尽管基础模型在语言与视觉方面取得显著进展,现有视觉语言模型的空间理解和具身理解仍然有限。将 VLM 迁移到具身领域,会暴露模态、预训练分布和训练目标之间的根本不匹配,使动作理解与生成成为通向通用人工智能(Artificial General Intelligence,AGI)的核心瓶颈。

我们提出 WALL-OSS,一种端到端具身基础模型,利用大规模多模态预训练实现:(1)感知具身特征的视觉语言理解;(2)较强的语言与动作关联;(3)稳健的操作能力。该方法采用紧密耦合的架构和多策略训练课程,实现统一跨层级思维链(Unified Cross-Level CoT),在单一可微框架中无缝统一指令推理、子目标分解与细粒度动作合成。

结果表明,WALL-OSS 在复杂长时程操作中取得较高成功表现,展现出较强的指令跟随、复杂理解与推理能力,并超过强基线,从而为从 VLM 走向具身基础模型提供可靠、可扩展的路径。

批注​

WALL-OSS 论文精读:批注(image-00)


引言与相关工作:三个不匹配如何引出方法​

按原文八个正文段落拆解​

以下对应第 1–3 页引言;三段带有 Gap 小标题,第 7 段跨第 2–3 页延续,图 1 的说明不计作引言正文段落。

第 1 段:设定研究终点。 语言与视觉基础模型已能理解多模态输入,但作者认为它们仍缺乏物理交互反馈和可执行动作。由此将研究重点落到动作理解与生成。

第 2 段:解释为何从 VLM 迁移。 图文数据丰富,配对的视觉语言动作数据却稀缺且异质。从零训练难以获得泛化,于是借用已有视觉语言先验。这里建立数据条件,而非证明迁移一定有效。

第 3 段:指出简单迁移的两难。 直接接动作头并微调,可能让预训练参数漂移;尽量隔离原有知识,又可能使语义与控制关联不足。作者据此引出后续三种不匹配。

第 4 段:模态与数据规模不匹配。 文字与压缩视觉特征已有大量对齐训练,动作却是连续时空信号,且一句高层指令往往省略多个子任务。作者同时讨论独立规划/技能流水线的接口误差,以及借助 3D 模态的路线;这些是研究动机,不是本文对所有路线的实证否定。

第 5 段:预训练分布不匹配。 第一视角、鱼眼成像和自身遮挡,使机器人画面不同于互联网图片;空间定位和进度判断因此需要具身监督。图 1 用案例说明这一动机,不能单独作为大规模能力测评。

第 6 段:训练目标不匹配。 文本使用离散 token 的下一项预测,连续动作更适合扩散或流匹配。作者认为直接拼接两类目标难以形成紧密的文字与动作关联,为“先离散、再连续”的训练课程作铺垫。

第 7 段:提出对应路线。 紧密耦合的专家架构和阶段训练处理目标差异;具身 VQA 与离散动作先验处理分布差异;统一 CoT 将高层语义逐级连接到细动作,处理模态关联困难。三个问题在这里与方法一一对应。

第 8 段:总结贡献与开放资源。 原文没有编号为固定三项的贡献列表,而是概括:方法上建立架构耦合与课程设计;实验上验证指令跟随、组合推理和长时程控制;更广泛地提出跨越语义与感知运动差异的路线,并宣布开放训练代码与模型检查点。其“最优”“理论洞见”等措辞属于作者声称,本文以具体实验及公开的形式化描述判断证据范围。

三类相关工作与本文区别​

  • 语言、视觉与操作基础模型: 已有 VLA 用动作 token 或连续动作头,将预训练 VLM 连接到控制。本文区别是先把离散动作先验学进语言输出空间,再优化流匹配分支,并采用静态路由的紧密耦合结构。原文将 ACT 与离散 token 方法并列,属于宽泛分类;本文不据此把 ACT 解释成 FAST/BPE 动作分词模型。

  • 多模态与机器人数据共同训练: 已有工作用图文、视频及多机器人数据保持开放世界理解、改善迁移。本文强调具身认知监督,把指令、推理、子任务和动作组织到统一格式,并通过混合配额与两阶段课程限制表示漂移。

  • 语言推理与子任务分解: 独立规划器加控制器可简化训练,但作者指出接口不匹配与多阶段误差累积。本文用单模型 Uni-CoT 学习多种层级映射,允许包含或跳过中间推理;是否在所有任务上优于流水线,仍须由实验检验。


核心方法:先建立动作语义,再学习连续控制​

网络:共享注意力,分开处理两类特征​

问题: 既要保留视觉语言能力,又要让动作与目标紧密关联,完全混用参数或完全独立的控制分支都可能存在取舍。直觉: 在共同的信息交换层中联系图文与动作,再让不同前馈网络处理各自特征。

WALL-OSS 论文精读:4.1 网络:共享注意力,分开处理两类特征(fig02-architecture-paradigms)

原文: 视觉语言骨干为 Qwen2.5-VL-3B;模型采用混合专家(Mixture-of-Experts,MoE)设计,以静态路由(Static Routing)将视觉语言特征送入 Vision-Language FFN,动作相关特征送入 Action FFN。自注意力(Self-Attention,SA)承担跨模态交互,前馈网络(Feed-Forward Network,FFN)分别加工两类特征。

WALL-OSS 论文精读:4.1 网络:共享注意力,分开处理两类特征(fig03-wall-oss-architecture)

路径输入与处理输出及形状
图像与语言第一视角及臂上图像、指令 → 骨干编码 → 共享注意力与视觉语言 FFN图文特征 h;视觉 token 数、隐藏宽度未报告
文本输出图文条件 → 语言头(Language Modeling Head,LM Head)推理或子任务 token;各位置预测词表概率
离散动作示范轨迹 → FAST 编码;训练时按前缀预测后续 tokenK 个离散动作 token;K 不等于轨迹步数 T
连续动作图文条件、Robot State、同轨迹形状的噪声及生成进度 → 注意力交互 → 动作 FFN 与 Flow HeadT × d 的速度场,数值积分后得到同形状动作轨迹

用于解释静态路由的形式化示意,不是新增原文算法:

WALL-OSS 论文精读:4.1 网络:共享注意力,分开处理两类特征(image-03)

qᵢ 是注意力处理后第 i 个位置的特征向量,宽度记为 D;两分支须产生可送入后续网络的兼容表示,具体宽度与投影未报告。i 是序列位置,D 是无物理单位的特征维数。与学习 softmax/top-k 门控的 MoE 不同,这里按特征类别选择分支,不是模型对每个位置重新估计专家概率。

最小例子: 用一个仅用于解释的 5 位置序列 [图像,图像,指令,动作,动作],静态规则将前 3 个位置送到视觉语言 FFN,后 2 个送到动作 FFN;共享注意力仍允许它们交换信息。实际状态 token 的编码和具体路由归属,论文未展开,不能用此例补齐实现。

维度边界: 若一个解释性动作块有 T=3 步、d=2 个有效控制量,输出是 3 × 2 共 6 个数;批量 B=4 时为 4 × 3 × 2。T、d、B 都是数量,不是频率。图 3 写出 (a₁,…,a₂₀) 仅是示意,正文没有确认统一块长为 20,也没有给出完整动作接口、补齐维数或模型总参数量。“3B”是骨干名称,不能当作加上动作分支后的完整规模。

Inspiration:用离散动作和具身问答建立先验​

问题: 原始 VLM 缺少机器人场景知识,也未学过文字与动作轨迹的对应。直觉: 先使用它熟悉的序列预测方式,既训练具身问答,也预测示范轨迹的离散编码,使动作学习与语言建模有共同接口。

原文第 5 页公式,统一重命名符号以避免全文冲突:

WALL-OSS 论文精读:4.2 Inspiration:用离散动作和具身问答建立先验(image-02)

A∈ℝᵀˣᵈ 是示范连续轨迹;C=(V,L) 是视觉输入 V 与指令 L;yⱼ 是第 j 个问答文本 token,zₖ 是第 k 个离散动作 token;下标 <j、<k 表示已有前缀。θ 是视觉语言路径参数,pθ 是下一 token 的条件概率;λᵥ、λᴅ 是两类损失的无单位权重。K 是编码长度,论文未给出固定值。

FAST 是高效动作分词(Efficient Action Tokenization)方法,图式中的流程为:离散余弦变换(Discrete Cosine Transform,DCT)→ 量化(Quantization)→ 字节对编码(Byte-Pair Encoding,BPE)。解释: 先将随时间变化的轨迹换到频域表示,再量化并压缩为 token;它不是简单地给每个关节角套一个文字词。本文没有报告所用 FAST 配置、量化精度或词表大小,不能补写其他论文的默认参数。

最小数值例子: 若一个正确文本 token 的预测概率为 0.8,正确动作 token 的概率为 0.5,且两项权重都为 1,则这两个位置的损失为 −ln(0.8)−ln(0.5)≈0.916。损失鼓励正确序列的概率上升,不直接测量抓放误差。

训练时用真实问答和 FAST 动作序列监督,复用原 VLM 的 FFN;该阶段可输出 CoT、子任务及离散动作 token。离散监督的作用是建立动作先验,后续阶段转向连续生成,因此不能把最终部署流程写成“必须先预测 FAST,再解码成连续动作”。

注意: 原文还提到掩码语言建模、图像/视频与文本对比学习、指令跟随及时序/因果建模,但展示的公式只显式列出文本与离散动作两项。其余目标的完整损失、权重和调度未给出,不应声称这条公式完整描述了所有实现细节。

Integration:从噪声生成连续动作​

问题: 离散先验建立了语义关联,但最终执行需要连续数值控制。直觉: 给示范动作逐渐加噪,训练模型识别“沿加噪路径应向哪个方向移动”;推理时从噪声反向沿学到的方向生成动作。这是流匹配(Flow Matching)。

原文第 5 页公式,重命名生成进度为 τ,并保留其方向:

WALL-OSS 论文精读:4.3 Integration:从噪声生成连续动作(image-01)

A 是干净动作,ε 是同形状高斯噪声,A^τ 是带噪动作,三者均为 T × d;h 是视觉语言编码,φ 是连续动作路径参数,vφ 是同形状的预测速度场。τ 是无单位的内部生成进度,ρ 是噪声调度,w 是损失加权函数,λᴄ 是连续损失权重;期望来自动作数据、噪声及生成进度采样。这里的“速度”是生成空间中的变化方向,不自动等于电机速度。

最小数值例子: 在归一化动作的一个元素上,取 A=0.6、ε=−0.2,并仅为解释设 ρ(τ)=τ、τ=0.5,则 A^τ=0.2,目标方向 ε−A=−0.8。若预测为 −0.7,且该项权重均为 1,其平方误差是 0.01。该例中的数值没有米或弧度单位;真实控制量需按数据规范解码。

方向必须看清: 在线性解释例中,τ=0 是干净动作,τ=1 是噪声。因此生成动作需从 1 向 0 积分,而不是把加噪方向直接执行到机器人上。

用于说明反向积分的欧拉更新(Euler Update),不是论文指定的求解器:

WALL-OSS 论文精读:4.3 Integration:从噪声生成连续动作(image-04)

Δτ 为无单位内部步长。延续上例,当前值 0.2、方向 −0.8、Δτ=−0.1,更新为 0.28,即向干净动作 0.6 靠近。更新的是整块动作数组,内部迭代一次不等于机器人运动一步。

注意: 论文把 ρ 写成一般调度,却将目标直接写为 ε−A;对一般非线性 ρ,插值路径的导数还涉及 ρ′(τ)。本文忠实保留原式,数值例只采用线性路径,不推断未公布的调度、τ 分布、积分次数或求解器。公式也省略了图 3 中的 Robot State 条件,不能据此认定状态未参与网络。

两个主阶段,连续阶段又分两步​

WALL-OSS 论文精读:4.4 两个主阶段,连续阶段又分两步(fig04-training-inference)

原文: 本文在已有 VLM 预训练之后,安排 Inspiration(启发)与 Integration(整合)两个主阶段;Integration 内部再划分冻结与解冻两步。基础 VLM 的原始预训练不是 WALL-OSS 新设计的第三个主阶段。

阶段监督和输出参数更新解决的问题
Inspiration具身 VQA、文本/子任务/CoT、FAST 离散动作复用并训练原 VLM 路径;未报告完整冻结细表建立机器人场景理解与动作语义先验
Integration Phase 1连续动作流匹配冻结 VLM,训练动作 FFN 下的 flow head/动作路径;具体参数边界未完整列出先让新连续分支使用已有先验
Integration Phase 2连续动作流匹配并联合优化解冻 VLM,更新 θ 与 φ进一步对齐视觉、语言与连续动作

解释性例子: Phase 1 的某批动作误差只能改变连续分支;Phase 2 的同类误差也能改变骨干参数。冻结不是永久隔离,解冻也不表示抛弃了前一阶段学到的动作先验。

这是“分阶段改变表示、目标与可训练参数”,不是训练两个独立机器人模型后拼接。原文第 4 节同时描述两阶段采用来源混合与配额控制,第 5 节报告下游动作/VQA 混训;但 v1 没有给出完整预训练配方、各步数和全部目标权重,无法仅靠图 4 精确复现训练。

Uni-CoT:允许完整推理链,也允许直接执行​

问题: 类似画面可能对应不同任务阶段;独立规划器的子任务也可能与控制器脱节。直觉: 在同一模型中学习层级之间的对应,并在训练时让部分样本不依赖中间推理,兼顾复杂任务与直接控制。

WALL-OSS 论文精读:4.5 Uni-CoT:允许完整推理链,也允许直接执行(fig06c-block-spell)

原文第 6 页的统一目标,重命名以避免与噪声变量冲突:

WALL-OSS 论文精读:4.5 Uni-CoT:允许完整推理链,也允许直接执行(image-05)

Θ 是统一模型的参数集合;G 是动作预测路径,Q 是具身问答路径;V 是当前视觉,L 是任务指令,R 是可选 CoT/中间推理,A∈ℝᵀˣᵈ 是目标动作,Y 是问答监督,λ 是无单位的损失平衡权重。动作损失按所在阶段对应动作建模目标,VQA 损失评价问答预测。式中的 G 为动作预测器;其内部流匹配的噪声与时间条件在此抽象表达中省略。

作者称其为路径丢弃(Path-drop)目标:训练允许带中间推理的完整路径,也允许 R 缺省的直接路径。最小例子: 同一类“拼 FIVE”样本,一条路径提供“已有 F、I,下一块 V”,另一条只提供图像与目标指令;若某样本动作损失为 0.2、VQA 损失为 0.4,λ=0.5,则组合损失为 0.4。路径丢弃比例、精确采样算法和推理选择规则没有报告。

下游长时程任务中,模型先生成子任务,再将它作为动作条件;颜色文字匹配与拼字任务还生成 CoT。原文也描述推理与执行交错进行,但未报告决定何时调用推理、异步调度及时间成本的完整机制,不能把“可跳过”解释成已经公开了一个确定的任务难度判断器。

注意: “同一模型中的端到端训练”是作者的架构主张。上述联合损失并未展示如何通过已经采样的离散文字反传动作梯度;不能据此断言控制误差必然穿过每一个文字生成步骤。它证明的是作者定义了共享模型与多目标学习,不是给出了所有梯度实现细节。

将训练与推理完整串起来​

训练:
图像+指令+问答/过程标注 → 图文路径 → 文本、推理、子任务监督
Inspiration:示范动作 → FAST → 离散 token 序列预测损失
Integration:示范动作+噪声+内部进度 → 带噪动作
图文条件+机器人状态+带噪动作 → 连续路径 → 速度场损失
先冻结 VLM,再解冻联合优化
Uni-CoT:用带/不带中间推理的样本学习不同层级映射

推理:
当前相机画面+任务指令 → 图文表示
按任务路径生成或跳过 CoT/子任务;生成的文字作为后续条件
图文条件+机器人状态+新噪声 → 连续速度场 → 内部积分 → 动作轨迹
动作解码至平台控制接口并执行;后续观测为下一次决策提供条件

解释: 架构负责让信息相互联系,离散阶段负责建立语义与动作先验,连续阶段负责数值生成,Uni-CoT 负责连接目标与任务进度。论文没有描述每次执行多少步、是否融合重叠动作块,也未提出 ACT 的时间集成或 CVAE;不能将这些机制补进 WALL-OSS。


数据与平台:既教“看懂”,也教“怎么做”​

三类数据各自承担什么​

WALL-OSS 论文精读:5.1 三类数据各自承担什么(fig05-data-composition)

数据来源图 5 标注内容与作用
自采机器人动作57.5%日常操作、高质量复杂轨迹及过程标注,覆盖厨房整理、穿衣/收纳、移动抓放、装配等
开源机器人动作33.1%包括 DROID、BC-Z、BridgeData V2 等,增加平台、环境和操作风格变化;完整来源见原表 1
多模态 VQA9.4%通用问答保持图文能力;具身问答补足空间、时序、进度和可交互性理解

注意: 三项相加为 100%,但原图未清楚定义占比按时长、样本还是混合权重计算,不能据此推算各来源小时数。第 4 节开头称语料“超过 10,000 小时”,第 4.4 节又称“超过数万小时”;v1 未提供统一明细,本文保留两种表述,不将其换算为确定总量。

自采数据沿用原文两类任务:明确指令下的短时程操作,强调精度与泛化;目标清晰但步骤隐含的长时程推理任务,需要分解、跟踪进度与连续决策。其标注采用多模型生成加人工抽查,质量控制包括传感器时间戳同步、异常过滤、移除低质量/空闲帧、规则与人工审核、光照/背景增强。

具身 VQA 包含动作规划、空间与时间问答、感知属性、认知与可供性(Affordance,即物体允许哪些交互)。标注使用边界框、点、可选掩码及自然语言问答;例如 <point>[x,y]</point> 表示图像中的二维位置,不是机器人三维抓取坐标,正文未统一说明坐标是否归一化。

跨平台统一与未公开的配置​

原文: 数据覆盖桌面机械臂、移动支架、轮式双臂与轮式类人平台,具有第一/外部视角和臂上相机。开放数据统一位置单位为米、角度为弧度;用最大表达自由度模板加掩码或占位处理缺失关节,并对齐相机内外参、时间戳、图像通道和动作时间网格。

解释: 这种统一使不同来源能进入共同训练接口,不代表所有机器人具有相同自由度,也不等于未经适配就能互换策略。补齐位置不应当作实际电机控制量。

v1 未报告各平台的具体硬件型号、相机数量与分辨率、控制/采集频率、统一状态与动作维数、全部任务时长、GPU 配置、batch size、学习率或阶段训练步数。图 5 的硬件照片只能说明代表平台,不能从照片猜规格。

作者称按场景、物体、任务和形态分层构建验证/测试集,并对长时程与稀有技能重采样、采用配额混合;但未公布完整划分数量、采样温度或去重细节。这支持理解训练设计,尚不足以完整复现数据划分。


实验:理解、推理与动作分别得到多少证据​

任务、微调和评估条件​

WALL-OSS 论文精读:6.1 任务、微调和评估条件(fig06a-single-instruction-tasks)

任务主要测什么第 5.1.1 节微调示范数预训练/微调边界
Instruction-Pick-Place按语言选择物体与目标容器不做该任务微调用于零样本评估;仍使用已有机器人预训练
Place-by-Color直接颜色匹配或颜色文字推理500 episodes原文称该任务未见于预训练
Block-Spell认图/计算后按顺序摆字母1,600 episodes有任务微调,不是零样本拼字
Set-Table为两人安排盘子、刀、叉1,500 episodes原文称未见于预训练,随后微调
Tidy-Bedroom收衣服并整理枕头1,000 episodes原文称未见于预训练,随后微调
Collect-Waste移动至垃圾桶、拾取并投放900 episodes结果章节另写 1,000 demonstrations,口径不一致
Pick-Place-Cup调整杯子/盘子状态并放置500 episodes测试倒置杯子、把手方向和盘子位置等变化

注意: 第 5.1 节称“六项机器人操作任务”,第 5.1.1 节和图 6 实际列七项;图 7 汇总六项有微调任务,零样本 Instruction-Pick-Place 在正文单独报告。本文按具体名单区分,不能将预训练未见任务写成微调未见,也不把冲突的垃圾示范数自行合并。

基线为 π0 和扩散策略(Diffusion Policy,DP)。高层指令的 Flat 设置直接训练动作;GPT4-Subtask 设置用人工标注子任务训练,并在推理时调用 GPT-4 生成子任务。Block-Spell 的 Flat 基线进度接近零,作者因此在图 7 报告该任务的 GPT-subtask 基线,不能把所有柱子视为完全相同的指令设置。

作者称模型接收相同任务监督,但 WALL-OSS 额外支持动作与 VQA 的联合训练:非子任务 VQA 采样比写为 1:15,子任务样本为 1:100。原文未充分解释两边计数单位和顺序,不将它们换算成精确帧占比。“相同任务监督”也不等于全部训练数据与计算预算完全相同。

评估由不参与训练的第三方按环境、初始状态与评分文档盲测;VQA 采用人工评价。v1 未完整公布测试次数、评分细则、误差条或置信区间。第三方盲测有助于减少主观偏差,但不能补足这些统计信息。

具身 VQA:最明显的是定位改善​

原表 2,第 11 页:

评估类别Qwen2.5-VL-3BWALL-OSS差值(百分点)
物体定位(Object Grounding)46.1%91.6%+45.5
场景描述(Scene Captioning)57.7%87.6%+29.9
动作规划(Action Planning)59.8%69.0%+9.2

解释: 模型在机器人画面里找物体、描述场景的人工评估表现改善最多;规划提升较小,作者也指出两模型仍会误判当前任务阶段。这个表支持“具身场景理解改善”,不证明通用图文问答能力没有任何遗忘,更不表示 91.6% 的机器人抓取成功率。

零样本指令跟随:任务进度不是成功率​

原文第 11–12 页: Instruction-Pick-Place 不进行任务微调,预训练见过的物体/容器指令平均任务进度为 85%,全新物体指令为 61%。作者观察到主要失败与陌生物体的抓放姿态小偏差有关,而非选错语义目标。

注意: 零样本只指没有这项任务的专门微调;模型已接受机器人与多模态预训练。上述两个数是平均任务进度(Task Progress),不是完整成功的试验比例。正文引用图 7,但该图没有单列 Instruction-Pick-Place 或这两组柱形,因此数字以正文陈述为依据,不写成图中读数。

动作精度与长时程:优势依任务而变​

WALL-OSS 论文精读:6.4 动作精度与长时程:优势依任务而变(fig07-id-ood-results)

看图结论: WALL-OSS 在拼字、摆桌、整理卧室等依赖推理或进度的任务上优于图中基线;垃圾收集的 ID 柱形与 π0 都达到顶端;杯盘任务则 π0 的柱形更高。图中没有标注各柱精确数值,本文不把目测高度抄成精确成功率。

正文第 12 页另以 success rate 描述动作实验: Collect-Waste 的 ID 设置中 WALL-OSS 与 π0 为 100%,DP 为 80%;Pick-Place-Cup 中两预训练模型超过 90%,DP 低于 20%;新环境垃圾收集中,正文称 DP 从 80% 降到 0%,两预训练模型保持超过 80%。

注意: 这些 success rate 与图 7 的 Task Progress 不属同一标注口径,部分值也不能直接对应,例如图中垃圾收集的 DP ID 进度约为四分之三,OOD 的 WALL-OSS 进度也约为四分之三。v1 未解释二者关系,本文分别保留正文报告与图中指标,不推算混合平均成功率。

WALL-OSS 论文精读:6.4 动作精度与长时程:优势依任务而变(fig06b-long-horizon-tasks)

原文: Set-Table 与 Tidy-Bedroom 都超过五个连续阶段,平均执行时间分别超过 3 分钟、5 分钟。微调动作与子任务联合训练,长时程实验称仅 1% 训练数据具有子任务标注;推理时先产生子任务再引导动作。作者观察到基线会重复摆餐具、遗漏另一处桌位,或因衣物离开视野而陷入重复动作。

解释: 这些结果支持显式进度与子任务的价值,但“超过 3/5 分钟”是完整任务耗时,不是模型推理时延。多个预训练模型优于 DP 也支持本文设置下预训练有益,却不能独立证明差异全部来自预训练:初始化、容量及架构同样不同。

推理与混训:最有力的对照来自细粒度指令​

Place-by-Color 的直接视觉颜色匹配中,作者称 CoT 收益很小;要将球放到写有颜色词的纸上时,推理的作用更明显。Block-Spell 需要先认图或计算,再生成答案字母序列。原文第 13 页称这两项实验只在 1% 训练帧上监督 CoT 和子指令;这与长时程章节的“1% 训练数据”保留各自单位,不统一改成“1% episodes”。

原表 3,第 14 页:按精确指令选择字母/数字积木的准确率。

积木类型WALL-OSS 多模态共同训练WALL-OSS 仅动作训练π0 仅动作训练
字母87%26%9%
数字95%80%35%

多模态版本联合训练动作生成、CoT+子任务生成、二维指代表达定位;WALL-OSS 的仅动作版本根据子任务指令训练动作。这里改变的是下游微调方式,“仅动作”不代表 WALL-OSS 完全未做过多模态预训练。

解释: 对同一 WALL-OSS,字母准确率提升 87−26=61 个百分点,数字提升 95−80=15 个百分点,支持持续多模态监督有助于将细粒度目标连到动作。但该对照同时加入多项监督,不能分离究竟是二维定位、CoT 还是子任务各自贡献多少;它测的是选对目标的指令准确率,也不是整词全部拼对的成功率。


结论与适用边界​

本文最值得带走的方法: 不把动作头视为图文模型的附属输出,而是用具身认知数据补足输入理解,用离散到连续的课程建立动作关联,再用共享模型连接目标、推理、阶段与执行。实验对空间定位和细粒度目标选择给出了明确量化支持,长时程与推理任务也显示相对基线的收益。

结论应止于以下范围:

  • 精细控制并非全面领先。 第 6.1 节明确承认 π0 在精细操作上仍更优;“超过基线”不能扩大为所有任务、所有动作指标都第一。

  • 并非所有组件都有独立消融。 表 3 支持多模态微调的整体作用;正文虽然声称 Inspiration 的收益,但 v1 没有列出完整的去掉该阶段、静态路由或 path-drop 的逐项量化对照,难以单独归因。

  • 统计与复现信息有限。 任务数、数据时长、垃圾示范数与结果指标有口径差异,测试次数和置信区间等也未完整报告。本文已在对应位置标明,不用猜测消除这些差异。

  • 实时与广泛迁移仍需验证。 作者描述异步推理和跨平台训练,但未给出延迟、频率、全部控制接口与足够的跨形态测试结果;不能据此承诺特定硬件上的实时运行或零适配迁移。

  • 3D 与视频是未来方向。 讨论提出未来帧预测、3D 感知和世界建模可能帮助连接语义与动作,并未证明 WALL-OSS 已使用这些中间模块,也未证明本文解决了通用具身智能。

本文未加入具体产品的迁移配置;若用于另一机器人,需另行确定相机/状态接口、动作单位与维数、控制周期和安全执行条件,不应将应用设定混入原论文结果。

Loading Comments...