Skip to main content

第 3 阶段 · 第 13 章 · 实践

13. 相机配置与 LeRobot 数据采集

3个相机,4个相机也可以训练和采集,ACT 本身对相机路数没有硬性限制:每路图像各自过一个共享的 ResNet18 骨干网络得到一个特征 token 序列,再拼接进 Transformer 编码器。原版 ACT 论文(ALOHA 双臂)就是 4 路相机(2 个顶部 + 2 个腕部)。

⚡ 免代码 · 免配环境

不想装环境、不想写代码?一个软件就能跑 reBot Arm 与 LeRobot

SenseCraft Robotics 是 Seeed 面向 SO-ARM101、reBot Arm 102 + B601-RS / B601-DM 的免代码平台。在引导式界面里完成设备连接、标定、数据采集、模型训练与推理验证 —— 不需要配 Python 环境,也不需要敲命令行。

  • ✅ 6 步引导式流程
  • ✅ 云端训练 · 本地无需 GPU
  • ✅ Windows / macOS 客户端
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM

相机配置与 LeRobot 数据采集​

单相机和双相机方案​

  • 单相机方案:只接俯视相机。适合第一次跑通流程、验证环境——少一路相机,排查问题少一个变量;

  • 双相机方案(本课程主线,正式采集用):俯视 + 腕部,ACT 模型也默认吃两路输入。

    • 当然你也可以选择俯视+侧视

3个相机,4个相机也可以训练和采集,ACT 本身对相机路数没有硬性限制:每路图像各自过一个共享的 ResNet18 骨干网络得到一个特征 token 序列,再拼接进 Transformer 编码器。原版 ACT 论文(ALOHA 双臂)就是 4 路相机(2 个顶部 + 2 个腕部)。

  • 代价:每多一路,显存和计算近似线性增加,数据量需求也增加(多一路视角要学的东西更多);每路都要保证同步与固定机位。

俯视相机和腕部相机​

  • 俯视相机(front):固定在支架上俯瞰整个工作区,告诉模型"目标在哪里、机械臂整体处于什么状态";

    • 【摄像头支架安装】
  • 腕部相机(wrist):装在机械臂末端跟着夹爪走,告诉模型"夹爪和目标的相对位置、该不该闭合"。


查找相机设备名称​

查看相机索引号,首先运行

lerobot-find-cameras opencv

可以看到Id: 0,0即为我们所得到的摄像头索引号,

--- Detected Cameras ---
Camera #0:
Name: OpenCV Camera @ 0
Type: OpenCV
Id: 0
Backend api: AVFOUNDATION
Default stream profile:
Format: 16.0
Width: 1920e
Height: 1080
Fps: 15.0
--------------------
(more cameras ...)

它会列出每个相机的名称、ID 和默认分辨率,您可以在 -/rebot_lerobot/outputs/captured_images/ 目录中找到每台摄像头拍摄的图片,我们可以凭借图片查看相机的安装位置是否正确及合适。

同时,你要注意,如果你的设备是笔记本,扫描摄像头时会将笔记本自身的摄像头扫描进去,我们就需要通过拔插找到正确的俯拍摄像头索引号和腕部摄像头索引号,通常笔记本自身摄像头索引号为0

  • 插拔顺序会改变索引。 今天前置是 0,明天重插可能就变了。每次开录前花十秒钟重跑一次 lerobot-find-cameras 确认;
  • USB 相机必须直插电脑,不要接扩展坞。无源 Hub 的带宽竞争会直接表现为读不到图像或掉帧;两路相机最好分插不同的 USB 控制器。

图像与动作同步​

  1. 对于单相机:

RS版本:

lerobot-teleoperate \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true

DM版本:

lerobot-teleoperate \
--robot.type=seeed_b601_dm_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=damiao \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true

如果您有更多摄像头,可以通过更改 --robot.cameras 参数来添加。您应该注意index_or_path 的格式,它由 python -m lerobot.find_cameras opencv 命令输出的摄像头 ID 的最后一位数字决定。

  1. 对于双相机:

RS版本:

lerobot-teleoperate \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 848, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 848, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true

DM版本:

lerobot-teleoperate \
--robot.type=seeed_b601_dm_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=damiao \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 848, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 848, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true

可以看到这是在数采实验盒里面的图像信息,同时,我们

推荐参数:848 × 480 @ 30 fps ,fourcc: "MJPG"。三个参数各有讲究:

  • 分辨率 848×480:清晰度和实时性之间的平衡点,能够在实验箱中看到更加广阔的视野。分辨率翻倍,USB 带宽和存储开销翻两番,而模型输入端本来就会缩放图像,收益有限。
  • 帧率 30:与采集帧率一致(12.3 讲过逻辑时间戳的由来)。相机帧率低于它,记录时就会反复用旧帧充数;
  • fourcc: "MJPG":图像压缩后再传输,USB 带宽压力小一个量级。当然你可以尝试YUYV格式图像,但是这会导致图像的分辨率和FPS降低导致机械臂运行卡顿。目前MJPG格式下可支持3个摄像头1920*1080分辨率并且保持30FPS

创建 LeRobot Dataset​

输出如下指令前,应随时准备进行录制数据,会有声音提示进入录制阶段,如若没有可根据终端上的提示进行查看是否开始

RS版本:

lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 848, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_rs/test \
--dataset.num_episodes=5 \
--dataset.single_task="Grab the test tube into the box" \
--dataset.push_to_hub=false \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=20

DM版本:

lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_dm_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=damiao \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 848, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_dm/test \
--dataset.num_episodes=5 \
--dataset.single_task="Grab the test tube into the box" \
--dataset.push_to_hub=false \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=20

和数据集本身相关的参数有四个:

参数含义建议
--dataset.repo_id数据集名,也是本地文件夹名测试集和正式集分开命名,如rebot_b601/grab_cube_test / rebot_b601/grab_cube_v1
--dataset.single_task任务描述,存入数据集英文,符合任务描述
--dataset.num_episodes要录多少条测试 5 条;正式 50 条(默认值就是 50)
--dataset.push_to_hub录完是否上传 Hubfalse代表不上传
--dataset.episode_time_s=30一条数据的录制时间可根据任务复杂度进行修改
--dataset.reset_time_s=20恢复现场的以待下次录制的时间可根据恢复现场的时间进行修改
--display_data=true实时显示相机画面

后数据集会保存在主目录的-/.cache/huggingface/lerobot下会创建上述seeed_rebot_b601_rs/test文件夹


录制、暂停录制和重新录制 Episode​

  • 录制

录制过程中的键盘控制:

按键作用
→(右箭头)提前结束当前 Episode,进入复位/下一条
←(左箭头)作废当前 Episode,重新录制本条
ESC结束整个采集会话:编码视频、计算统计量、保存数据集

如果按键没反应,是 pynput 版本问题,降级即可:pip install pynput==1.6.8

  • 重新录制

当我们完成5个数据集的录制之后,测试集回放没问题后,正式采集:把 repo_id 换成正式名、num_episodes=50,按第 12 章的铅笔五点定位法执行——每点 1 条、5 点一轮、共 10 轮。

  • 暂停录制

切记,暂停录制不要按Ctrl+C,需要按Esc,不然会可能会导致异常退出


可视化与回放一个数据集​

  • 可视化数据集

如果您上传了数据,您也可以在本地通过以下命令进行可视化:

echo ${HF_USER}/rebot_test  
lerobot-dataset-viz \
--repo-id ${HF_USER}/rebot_test \
--episode-index 0 \
--display-compressed-images=false

如果您使用了 --dataset.push_to_hub=false ,没有上传数据,您也可以通过以下命令在本地进行可视化:

RS版本:

lerobot-dataset-viz \
--repo-id seeed_rebot_b601_rs/test \
--episode-index 0 \
--display-compressed-images=false

DM版本:

lerobot-dataset-viz \
--repo-id seeed_rebot_b601_dm/test \
--episode-index 0 \
--display-compressed-images=false

这里,seeed_rebot_b601_rs/test 是数据收集时自定义的 repo_id 名称

  • 回放一个数据集

现在,尝试在您的机器人上重播第一个数据集:--dataset.episode=0即为回放采集的第一个数据集,可依次类推。

RS版本:

lerobot-replay \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.id=follower1 \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_rs/test \
--dataset.episode=0

DM版本:

lerobot-replay \
--robot.type=seeed_b601_dm_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.can_adapter=damiao \
--robot.id=follower1 \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_dm/test \
--dataset.episode=0

此时,机器人应该做出与你遥操记录时一样的动作。

补录与删除数据​

  • 在记录过程中会自动创建检查点。
  • 在原有指令的基础上加上--resume=true可以进行继续补录数据 。
  • 在恢复时,需将 --dataset.num_episodes 设置为要额外记录的剧集数量(而不是数据集中目标的总剧集数量)。
  • 若要从头开始记录,请手动删除数据集目录。

使用以下命令可以删除相应的数据集--operation.episode_indices "[0]"代表删除第一个数据集,依次类推,删除数据时需要耐心等待,需修改对应的数据集名称

lerobot-edit-dataset \
--repo_id seeed_rebot_b601_rs/test \
--operation.type delete_episodes \
--operation.episode_indices "[0]"


Loading Comments...