15. ACT 模型与 Action Chunking
第 9 章讲过行为克隆:把遥操作示范录成数据集,让模型学着"看到什么就做什么"。那里留了一个问题——什么模型配得上这份数据? 一个能上真机的策略模型,至少要跨三道坎:
ACT 模型与 Action Chunking
从行为克隆到 ACT:只差一个"好模型"
第 9 章讲过行为克隆:把遥操作示范录成数据集,让模型学着"看到什么就做什么"。那里留了一个问题——什么模型配得上这份数据? 一个能上真机的策略模型,至少要跨三道坎:
- 看得懂图像。
- 想得连贯。
- 扛得住误差。
- 而ACT(Action Chunking with Transformers,基于 Transformer 的动作分块模型)就是为跨这三道坎而生的策略模型。它由斯坦福大学团队于 2023 年提出,最早在 ALOHA 低成本双臂平台上完成了开杯盖、拉合密封袋等精细操作而名声大噪,随后 Mobile ALOHA 移动双臂平台又用它演示了烹饪虾仁等复杂任务。如今它被 LeRobot 内置为标准策略之一——也是本阶段你要亲手训练和部署的模型。
ACT 的名字本身就是它的全部设计思想:Action Chunking(动作分块)\+ Transformer(序列建模器)。本章的其余部分,就是把这两个词拆开讲透。

ACT 的输入与输出:先看清两头
理解任何模型,最稳妥的办法是先看它的"接口"——吃什么、吐什么。
输入:当前这一时刻的观测
ACT 在推理时每接收一帧观测,包含两类信息:
| 输入 | reBot Arm 上的具体内容 | 维度 |
|---|---|---|
| 图像(Observation) | 前置相机 + 腕部相机两路 RGB 画面 | 2 × 图像 |
| 关节状态(State) | 6 个关节角度 + 夹爪开合 | 7 维向量 |
注意 ACT 是只看当前帧的:它不记忆过去的画面,每次都根据"现在看到什么 + 现在关节在哪"做决策。
输出:未来一小段的动作块
ACT 的输出不是下一步动作,而是一整块动作序列(Action Chunk):
输入:2 路图像 + 7 维关节状态(当前帧)
输出:未来 k 步的动作序列,每步都是 7 维(6 关节 + 夹爪)
即一个 k × 7 的动作矩阵
在 LeRobot 的 ACT 默认配置里,k(chunk size)通常是 100——也就是说,一次推理给出未来约 100 个时间步的完整动作计划。这正好回答了第 9 章埋下的伏笔:Action Chunk 不是一个抽象的优化技巧,它就是 ACT 输出的天然形态。

ACT 的内部结构:三个车间一条流水线
第一车间:视觉骨干网络(ResNet)——把像素变成特征
- 俯视相机和腕部相机两路相机图像先各自进入一个 ResNet18(在 ImageNet 上预训练过的卷积神经网络),被压缩成一组视觉特征。你可以把 ResNet 理解为模型的"视觉皮层":原始像素对它没有意义,它提取的是"桌面左侧有个红色物体""夹爪正下方有个开口"这类结构化信息。
第二车间:Transformer 编码器(Encoder)——理解"现在"
- 视觉特征 + 关节状态向量汇合后,进入 Transformer 编码器。编码器的任务是把多路信息融合成对当前局势的统一理解:"目标在哪、我在哪、任务进行到哪一步了"。
第三车间:Transformer 解码器(Decoder)——规划"未来"
- 解码器拿着编码器的理解,一次性生成未来 k 步的动作序列。它不是一步一步往外蹦动作,而是像写乐谱一样,把整段"未来乐章"一口气写出来——这正是动作块内部高度连贯的根本原因。

Transformer 是什么:注意力机制的直觉
ACT 其中的两车间都是 Transformer,那 Transformer 本身是什么?
它 2017 年由 Google 为机器翻译提出,论文标题就叫《Attention Is All You Need》,后来成为大语言模型的基石架构。不需要看公式,建立三个直觉就够:
- Token:把信息切成"零件"。 Transformer 不直接处理原始句子或原始像素,而是先把输入切成一个个标准零件(token)——一句话切成词,一张图切成若干个小块,一个关节状态向量也可以是一个零件。所有信息统一成"一串零件"之后,就可以用同一套机制处理;
- 自注意力(Self-Attention):每个零件都能"看见"其他零件。 这是 Transformer 的核心。处理每个零件时,它会计算自己和其他所有零件的相关程度,然后重点吸收最相关那些的信息——"该看哪"不是人规定的,是模型自己学出来的;
- 编码器与解码器:一个理解,一个生成。 编码器(Encoder)负责把输入的一串零件融合成"对现状的理解";解码器(Decoder)拿着这份理解,生成一串新的输出零件——翻译里是目标语言的句子,ACT 里就是未来的动作序列。

Transformer 在 ACT 里是怎么用的
- 在编码器里:融合多路观测。 两路图像被 ResNet 切出的视觉特征块、加上关节状态向量,统统变成 token 送进编码器。自注意力让它们互相对齐——"夹爪现在的位置"和"画面里那个红色方块"被关联成对当前局势的统一理解:目标在哪、我在哪、任务进行到哪一步了;
- 在解码器里:一口气规划整段动作。 解码器用 k 个查询向量对应未来 k 个动作步,这些查询一方面从编码器的理解里取信息,另一方面通过自注意力相互协调——第 37 步的动作在生成时"知道"第 36 步打算做什么。整块动作因此是连贯的一个整体,而不是 100 个孤立的决定;
- 在注意力聚焦上:知道该"看"哪。 生成每个动作时,模型会自动聚焦图像中与当前动作最相关的区域——接近目标时关注夹爪与方块的相对位置,移动时关注目标方向,而不是对所有区域一视同仁。
一句话总结:ResNet 负责"看清",Transformer 编码器负责"看懂",Transformer 解码器负责"连贯地规划",动力全来自注意力机制。

CVAE是什么
CVAE(Conditional Variational Autoencoder,条件变分自编码器)。LeRobot 里的 ACT 实际也是按这个在训的,只是 lerobot-train --policy.type=act 这行命令里你看不见这两个字。
它要挡住什么坑:平均值会抓空
CVAE 的工作不是「把人变成唯一标准答案」,而是承认:在当前观测这个条件下,动作可以有好几种风格;训练时先认出这回是哪一种,再去复述那一串动作。
论文做过对比(模拟任务上):
- 示范如果是脚本写死的(只有一种做法),去掉 CVAE 几乎不影响成功率;
- 换成 人类数据,去掉后成功率从约 35% 掉到 2%。
所以 CVAE 不是为了让公式看起来更高级,是为了让模型吃得下「人会换做法、会手抖」的数据。
「条件」两个字的意思:生成动作必须 以当前看到的为准——桌上是小龙虾还是方块,不能乱编。CVAE 是「在看见这些的前提下,编接下来怎么动」。
Action Chunk 与 Action Horizon:预测多远,执行多远
这是本章最需要精确区分的两个概念,它们是两个独立可调的参数:
- Action Chunk(动作块):模型一次预测的动作序列长度,即输出矩阵的行数 k。LeRobot 中 ACT 默认 chunk size 为 100。
- Action Horizon(动作时域):预测出这 100 步后,实际开环执行多少步,然后重新观测、重新预测。
两者的关系是:预测的块可以很长,但每次只信任它的前一小段。

为什么不把 100 步全部执行完?因为预测越远越不准——环境在变,物体可能被碰动,执行到后半段时模型"以为的局势"早已偏离现实。开环执行太久 = 闭着眼睛开车。 Horizon 越小,模型越频繁地"睁眼重新看",抗干扰越强;但太小又会丢失分块带来的平滑性。
举个栗子: 这就像用手机导航开车。导航(模型)一次算好了全程路线(chunk),但你不会锁死方向盘照着开——每过一段路你都会看一眼实时路况(重新观测),导航也会据此重新规划(重新预测)。你"信任旧路线继续开"的那段距离,就是 Horizon。
动作连续性与误差累积:ACT 的两道防线
第 9 章我们留下过两个威胁真机稳定性的问题:动作抖动和误差累积。现在看 ACT 如何用结构化的手段应对它们。
防线一:块内连贯,治抖动
防线二:时间集成,治跳变

ACT 适合什么样的任务?
综合 ACT 的设计特点,它的"舒适区"相当清晰:
| 适合 | 原因 |
|---|---|
| 桌面级操作任务(抓取、放置、整理、插拔) | ACT 的发源地就是这类任务,数据需求和模型规模都匹配 |
| 单任务或少数几个任务 | 行为克隆按任务学映射,任务越多数据需求越大 |
| 秒级到一分钟内的短周期任务 | 误差随时间累积,任务越短越稳定 |
| 视觉信息足够的任务 | 俯视+ 腕部双相机能覆盖关键信息的场景 |
| 算力有限的设备 | ACT 参数量相对小,消费级显卡可训练可推理,CPU也能推理 |
ACT 的能力边界
同样重要的是知道它不能做什么: