Skip to main content

第 4 阶段 · 第 21 章 · 实践

21. 使用 Isaac GR00T 微调 reBot Arm

本章基于 LeRobot + GR00T N1.7(nvidia/GR00T-N1.7-3B)。请确保第 20 章数据集已就绪。

⚡ 免代码 · 免配环境

不想装环境、不想写代码?一个软件就能跑 reBot Arm 与 LeRobot

SenseCraft Robotics 是 Seeed 面向 SO-ARM101、reBot Arm 102 + B601-RS / B601-DM 的免代码平台。在引导式界面里完成设备连接、标定、数据采集、模型训练与推理验证 —— 不需要配 Python 环境,也不需要敲命令行。

  • ✅ 6 步引导式流程
  • ✅ 云端训练 · 本地无需 GPU
  • ✅ Windows / macOS 客户端
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM

本章基于 LeRobot + GR00T N1.7(nvidia/GR00T-N1.7-3B)。请确保第 20 章数据集已就绪。


环境准备​

推荐硬件​

配置推理最低微调推荐
GPU16 GB+(RTX 4090 可推理)40 GB+(L40 / A100 80GB / H100);官方仿真微调要求 ≥ 48 GB
系统Linux(Ubuntu 22.04+)原生 Linux 或 WSL2
存储50 GB 可用空间100 GB+(含模型缓存)

GR00T 需要 CUDA GPU,不支持 CPU-only 训练。默认微调(projector + DiT head)峰值约 35 GB。RTX 4090 / 24 GB 不能做全量微调,只适合推理;若必须在 24 GB 上训,请用 LoRA / PEFT(pip install "lerobot[peft]"),效果与官方全量微调不可等同。

安装 LeRobot 与 GR00T 依赖​

按 LeRobot 安装文档 创建 Python 3.12 环境后:

conda create -y -n lerobot python=3.12
conda activate lerobot

# 安装 ffmpeg(视频解码,Linux + TorchCodec 场景)
conda install ffmpeg -c conda-forge

# 安装 LeRobot + GR00T + 训练工具
pip install "lerobot[groot,training]"

Flash Attention(重要)​

GR00T N1.7 依赖 Flash Attention 加速。建议先安装匹配 CUDA 的 PyTorch,再装 flash-attn:

# 示例:CUDA 12.8 + PyTorch 2.7(RTX 50 系列可参考此组合)
pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128

pip install ninja "packaging>=24.2,<26.0"
pip install "flash-attn>=2.5.9,<3.0.0" --no-build-isolation

python -c "import flash_attn; print(f'Flash Attention {flash_attn.__version__} OK')"

若 flash-attn 编译失败,常见原因:

  1. PyTorch 与 CUDA 版本不匹配 → 重装对应 wheel
  2. 缺少编译工具 → sudo apt install build-essential
  3. 显存/内存不足 → 关闭其他 GPU 进程后重试

登录 Hugging Face 与 W&B​

huggingface-cli login
wandb login # 可选,用于训练曲线可视化

下载基础模型​

基础模型托管在 Hugging Face:

nvidia/GR00T-N1.7-3B

首次训练时 LeRobot 会自动下载到 -/.cache/huggingface/hub/。N1.7 的 VLM 骨干 nvidia/Cosmos-Reason2-2B 是 gated 模型,需在 Hugging Face 接受条款后再 huggingface-cli login。也可手动预下载:

huggingface-cli download nvidia/GR00T-N1.7-3B --local-dir ./models/GR00T-N1.7-3B
huggingface-cli download nvidia/Cosmos-Reason2-2B

训练参数中指定:

--policy.base_model_path=nvidia/GR00T-N1.7-3B

版本注意:当前 LeRobot 仅支持 GR00T N1.7。N1.5 需固定旧版 lerobot==0.5.1,本教程不覆盖。


配置数据集路径​

本地数据集​

若数据在本地缓存(未上传 Hub),repo_id 须与录制时一致:

export DATASET_REPO_ID="seeed_rebot_b601_rs/pick_cube"   # DM:seeed_rebot_b601_dm/pick_cube

LeRobot 自动从 -/.cache/huggingface/lerobot/ 加载。

Hub 数据集​

export HF_USER="your_hf_username"
export DATASET_REPO_ID="${HF_USER}/rebot_vla_pick_cube"

确保 Hub 上的数据集包含 meta/modality.json(第 20 章已创建)。


启动单 GPU 微调​

以下命令针对 reBot Arm 单臂、new_embodiment(数据集 repo_id 按 RS/DM 替换)。chunk_size=40 对齐 N1.7 官方 action_horizon;LeRobot groot 源码默认是 50,二者都远大于 N1.5/N1.6 的 16,不要用 16。

export HF_USER="your_hf_username"
export DATASET_REPO_ID="seeed_rebot_b601_rs/pick_cube" # 本地或 Hub;DM 改 b601_dm
export REPO_ID="${HF_USER}/rebot_groot17_pick_cube" # 微调后模型上传名
export OUTPUT_DIR="outputs/train/${REPO_ID}"

lerobot-train \
--dataset.repo_id=${DATASET_REPO_ID} \
--dataset.image_transforms.enable=true \
--policy.type=groot \
--policy.device=cuda \
--policy.base_model_path=nvidia/GR00T-N1.7-3B \
--policy.embodiment_tag=new_embodiment \
--policy.chunk_size=40 \
--policy.n_action_steps=40 \
--policy.use_relative_actions=true \
--policy.relative_exclude_joints='["gripper"]' \
--policy.use_bf16=true \
--policy.push_to_hub=true \
--policy.repo_id=${REPO_ID} \
--seed=42 \
--batch_size=32 \
--steps=20000 \
--save_checkpoint=true \
--save_freq=5000 \
--use_policy_training_preset=true \
--env_eval_freq=0 \
--eval_steps=0 \
--log_freq=10 \
--output_dir=${OUTPUT_DIR} \
--job_name=rebot_groot_finetune \
--wandb.enable=true \
--wandb.disable_artifact=true

关键参数说明​

参数值说明
--policy.typegroot使用 GR00T 策略
--policy.embodiment_tagnew_embodimentreBot 自定义本体
--policy.chunk_size40对齐 N1.7 action_horizon=40(勿用 16)
--policy.n_action_steps40训练时通常与 chunk 一致;推理可再减小
--policy.use_relative_actionstrueLeRobot 关节相对预处理,不是 Relative EEF
--policy.relative_exclude_joints["gripper"]夹爪保持绝对控制
--policy.use_bf16true混合精度,节省显存
--batch_size32(可调)40 GB 卡可试 32;OOM 时降至 8 或 16
--steps20000微调步数;数据少可降至 10000
--save_freq5000每 5000 步存一次 checkpoint

仅本地保存、不上传 Hub 时:

--policy.push_to_hub=false

启动多 GPU 微调​

多卡环境使用 accelerate:

export NUM_GPUS=2
export BATCH_SIZE=16 # 每卡 batch,总 batch = 16 × GPU 数
export NUM_STEPS=20000
export SAVE_FREQ=5000
export LOG_FREQ=10
export DATASET_REPO_ID="seeed_rebot_b601_rs/pick_cube"
export REPO_ID="${HF_USER}/rebot_groot17_pick_cube"
export OUTPUT_DIR="outputs/train/${REPO_ID}"

accelerate launch \
--multi_gpu \
--num_processes=${NUM_GPUS} \
$(which lerobot-train) \
--dataset.repo_id=${DATASET_REPO_ID} \
--dataset.image_transforms.enable=true \
--policy.type=groot \
--policy.device=cuda \
--policy.base_model_path=nvidia/GR00T-N1.7-3B \
--policy.embodiment_tag=new_embodiment \
--policy.chunk_size=40 \
--policy.n_action_steps=40 \
--policy.use_relative_actions=true \
--policy.relative_exclude_joints='["gripper"]' \
--policy.use_bf16=true \
--policy.push_to_hub=true \
--policy.repo_id=${REPO_ID} \
--output_dir=${OUTPUT_DIR} \
--save_checkpoint=true \
--batch_size=${BATCH_SIZE} \
--steps=${NUM_STEPS} \
--save_freq=${SAVE_FREQ} \
--log_freq=${LOG_FREQ} \
--use_policy_training_preset=true \
--wandb.enable=true \
--wandb.disable_artifact=true \
--job_name=rebot_groot_multi_gpu

查看显存、Loss 和训练日志​

显存监​

另开终端:

watch -n 1 nvidia-smi
现象处理
OOM(显存不足)先确认 GPU ≥ 40 GB;再降低 --batch_size、保持 --policy.use_bf16=true。24 GB 请改 LoRA/PEFT,不要硬降 batch 做全量微调
显存有余量适当增大 batch_size 加速训练
利用率低检查 num_workers;确认数据在 SSD 本地

Loss 曲线​

启用 W&B 后,在网页端查看 train/loss 下降趋势。正常微调:

  • 前 1000 步 loss 快速下降
  • 5000 步后趋于平稳
  • 若 loss 不下降:检查 modality.json、数据维度、语言标注

本地日志​

tail -f ${OUTPUT_DIR}/logs/*.log

或查看 W&B 离线/在线面板。


保存 Checkpoint​

训练过程中 checkpoint 保存在:

outputs/train/<REPO_ID>/
├── checkpoints/
│ ├── 005000/
│ │ └── pretrained_model/
│ ├── 010000/
│ ├── 015000/
│ ├── 020000/
│ └── last/
│ └── pretrained_model/ ← 最新权重,推理用这个
└── logs/

使用指定 checkpoint 推理​

--policy.path=outputs/train/${REPO_ID}/checkpoints/010000/pretrained_model

上传到 Hub​

若 --policy.push_to_hub=true,训练结束自动上传。手动上传:

huggingface-cli upload ${REPO_ID} \
outputs/train/${REPO_ID}/checkpoints/last/pretrained_model

真机推理与评估​

方式 A:lerobot-record 带策略录制(推荐入门)​

与 ACT 评估流程相同,换成 GR00T checkpoint。下面以 B601-RS 为例;DM 替换 type / port / can_adapter。

export HF_USER="your_hf_username"
export MODEL_PATH="${HF_USER}/rebot_groot17_pick_cube" # Hub 或本地路径

# RS CAN
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up

lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: \"MJPG\"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: \"MJPG\"}}" \
--display_data=true \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_groot_rebot \
--dataset.num_episodes=10 \
--dataset.single_task="把黑色方块放到蓝色托盘里" \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=15 \
--policy.path=${MODEL_PATH} \
--policy.base_model_path=nvidia/GR00T-N1.7-3B \
--policy.embodiment_tag=new_embodiment

注意:--robot.cameras 中的 front、side 必须与训练数据集键名一致。

方式 B:lerobot-rollout 实时部署(进阶)​

适合低延迟闭环控制,支持 RTC(Real-Time Chunking):

export MODEL_PATH="${HF_USER}/rebot_groot17_pick_cube"

lerobot-rollout \
--strategy.type=base \
--policy.path=${MODEL_PATH} \
--policy.base_model_path=nvidia/GR00T-N1.7-3B \
--policy.embodiment_tag=new_embodiment \
--policy.chunk_size=40 \
--policy.n_action_steps=20 \
--policy.use_relative_actions=true \
--policy.relative_exclude_joints='["gripper"]' \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: \"MJPG\"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: \"MJPG\"}}" \
--task="把黑色方块放到蓝色托盘里" \
--duration=60 \
--device=cuda \
--display_data=true \
--inference.type=rtc \
--inference.rtc.enabled=true \
--inference.rtc.execution_horizon=20 \
--inference.queue_threshold=2

若 RTC 导致抖动,设 --inference.rtc.enabled=false。queue_threshold 建议设为 2–5(设为 0 会频繁触发重推理,易抖动)。


常见问题排查​

模型下载失败​

# 设置镜像或代理后重试
export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com # 可选
huggingface-cli download nvidia/GR00T-N1.7-3B
huggingface-cli download nvidia/Cosmos-Reason2-2B # gated,需先在 HF 接受条款

CUDA / PyTorch 版本不匹配​

python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.cuda.is_available(), torch.version.cuda)"
nvidia-smi

确保驱动版本满足 PyTorch CUDA 要求。

Flash Attention 安装失败​

  1. 确认 nvcc --version 与 PyTorch CUDA 一致
  2. 尝试预编译 wheel:pip install flash-attn --no-build-isolation
  3. RTX 50 系列可试:pip install flash_attn==2.8.0.post2 torch==2.7.1 --no-build-isolation
  4. 仍失败时查阅 Isaac GR00T 官方文档

训练 loss 正常但真机乱动​

可能原因排查
关节顺序不一致对比数据集 meta 与 --robot.cameras / 驱动
角度单位错误确认度/弧度训练推理一致
相机键名不匹配front/side 与训练数据对齐
embodiment_tag 错误必须为 new_embodiment
语言指令不匹配--task 句式与训练数据一致
相对动作未正确还原确认 use_relative_actions 训练与推理一致;这是关节相对,不是 Relative EEF

mean is infinity 报错​

通常因评估时相机键名与训练不一致。检查 --robot.cameras 键名。


训练效果优化建议​

方向建议
数据量单任务先 50 条跑通,再扩到 100+
数据多样性物体位置、光照、初始姿态多样化
增强保持 --dataset.image_transforms.enable=true
步数数据少 10k–15k;数据多 20k–30k
推理先试 n_action_steps=20(须 ≤ 训练时的 chunk_size=40),再调 RTC
迭代失败 case 补采数据 → 合并数据集 → 继续微调

本章小结​

  • 环境:pip install "lerobot[groot,training]" + Flash Attention + 40 GB+ GPU 微调(16 GB 仅推理)
  • 基础模型:nvidia/GR00T-N1.7-3B(骨干 Cosmos-Reason2-2B)
  • 训练:lerobot-train --policy.type=groot --policy.embodiment_tag=new_embodiment
  • reBot 关键配置:关节空间 + 可选 LeRobot 关节相对动作(夹爪绝对)+ chunk_size=40(对齐 N1.7)
  • 机型:RS 用 seeed_b601_rs_follower + can0 + socketcan;DM 用 seeed_b601_dm_follower + /dev/ttyACM0 + damiao
  • 评估:lerobot-record 或 lerobot-rollout,相机与语言须与训练对齐
  • Checkpoint 位于 outputs/train/<REPO_ID>/checkpoints/last/pretrained_model

完成本章后,你应能在 reBot Arm 上用自然语言指令驱动 VLA 策略。若效果不理想,优先回到第 20 章检查数据质量,再增加演示数量迭代微调。


Loading Comments...