第 36 章让机械臂在 MuJoCo 里动了起来——但那只是"拖滑块"级别的控制。这一章往上走一层:从"关节角度"到"空间位姿",从"瞬间跳转"到"平滑轨迹"。教学目的:让用户在安全的仿真环境中练习正运动学、逆运动学和轨迹控制,并观察不同控制方法的效果。
37.1 关节空间和笛卡尔空间
机器人控制有两大坐标系,理解它们的区别是一切运动规划的起点。
关节空间(Joint Space)
你直接告诉每个关节"转到多少度"。6 自由度机械臂的关节空间是 6 维的,每个维度对应一个电机的角度。
关节空间目标 = [j1, j2, j3, j4, j5, j6] # 单位:弧度
优点:直接、无歧义、不存在不可达问题(只要在限位内)。
缺点:你不知道末端去了哪里——需要正运动学来算。
笛卡尔空间(Cartesian Space)
你告诉末端执行器"去到空间中的哪个点"。用 x, y, z 描述位置,
用旋转矩阵或四元数描述姿态。
笛卡尔目标 = [x, y, z, qx, qy, qz, qw] # 位置 + 姿态
优点:直观——"把末端移到桌面上方 30cm 处"。
缺点:需要逆运动学把位姿翻译成关节角,可能无解或多解。
| 对比维度 | 关节空间 | 笛卡尔空间 |
|---|---|---|
| 描述量 | 6 个关节角 | 3 位置 + 3 姿态 |
| 是否需要求解 | 不需要,直接发送 | 需要 IK 求解 |
| 典型接口 | /rebotarm/follow_joint_trajectory | /rebotarm/move_to_pose |
| 奇异点风险 | 无 | 有(某些姿态 Jacobian 矩阵退化) |
| 适用场景 | 关节回零、预设姿态 | 抓取、避障、空间路径 |
一句话:关节空间是"机械臂的母语",笛卡尔空间是"人类的语言",运动学就是两者之间的翻译官。
37.2 读取机械臂末端位姿
在 MuJoCo 中,末端位姿通过 site(站点)对象获取。reBot Arm 在 MJCF 中
定义了一个名为 tcp 的 site,固定在夹爪末端:
<site name="tcp" pos="-0.105 0 0" size="0.008" rgba="1 0.34 0.16 1"/>
tcp 是 Tool Center Point 的缩写——工具中心点,即夹爪抓取物体的那个点。pos="-0.105 0 0" 表示它沿 X 轴向前 10.5cm,size="0.008" 是显示半径。MuJoCo 在每次 mj_forward 或 mj_step 后,会把所有 site 的世界坐标写入 data.site_xpos 和 data.site_xmat:
import mujoco
import numpy as np
model = mujoco.MjModel.from_xml_path("rebotarm_b601_stl.xml")
data = mujoco.MjData(model)
# 写入关节角度
data.qpos[:] = [0, -0.5, -1.0, 0, 0, 0, 0]
mujoco.mj_forward(model, data)
# 读取 TCP 位姿
tcp_id = mujoco.mj_name2id(model, mujoco.mjtObj.mjOBJ_SITE, "tcp")
position = data.site_xpos[tcp_id] # [x, y, z]
rotation = data.site_xmat[tcp_id].reshape(3, 3) # 3x3 旋转矩阵
print(f"TCP position: {position}")
print(f"TCP rotation:\n{rotation}")
site_xpos 是长度为 3 的数组(世界坐标系下的 xyz),site_xmat 是长度为 9 的数组(展平的 3x3 旋转矩阵),需要 reshape。
37.3 正运动学计算
正运动学(Forward Kinematics, FK)就是"已知关节角,求末端位姿"。reBot Arm 的仿真代码中,FK 的实现非常直接——不调用任何外部 IK 库,完全依赖 MuJoCo 自身的运动学引擎。核心方法在
sim_task_server.py 的 _fk_pose 中。可参考 https://docs.mujoco.cn/en/stable/APIreference/APIfunctions.html
关键点:
| 步骤 | 代码 | 作用 |
|---|---|---|
| 重置状态 | qpos[:] = base_qpos | 清除上次的关节状态,避免残留 |
| 写入关节角 | qpos[qpos_addr] = ... | 按 MuJoCo 内部地址写入每个关节 |
| 前向计算 | mj_forward | 更新运动学,不积分物理 |
| 读取位姿 | site_xpos / site_xmat | 从 TCP site 取末端位姿 |
注意这里用的是 mj_forward 而不是 mj_step。mj_forward 只做正向运动学计算(更新 site 坐标、Jacobian 等),不做物理积分——对于纯运动学计算来说更快也更干净。
ros_to_mujoco_position 方法处理 ROS 关节角到 MuJoCo 关节角的映射(包括 scale 和 offset),确保两边坐标系一致。
37.4 逆运动学求解
逆运动学(Inverse Kinematics, IK)
IK就是"已知末端位姿,求关节角"——这是笛卡尔空间控制的核心。reBot Arm 没有使用解析 IK(闭式解),而是用数值方法——基于 Jacobian 的阻尼最小二乘法(Damped Least Squares, DLS)。
为什么不用解析解?
6 自由度机械臂的解析 IK 需要特定的几何条件(如球形手腕),且推导复杂、容易出错。数值方法虽然不保证全局最优,但通用性强、代码简洁、对任意构型都适用。
DLS 算法原理
标准 IK 的核心方程是 J * dq = dx,其中 J 是 Jacobian 矩阵,dx 是末端位姿误差,dq 是关节角修正量。直接求逆 dq = J^(-1) * dx在奇异点附近会爆炸(J 矩阵不可逆)
DLS 的做法是加一个阻尼项:
dq = J^T * (J * J^T + lambda^2 * I)^(-1) * dx
其中 lambda 是阻尼系数。lambda 越大越稳定但收敛慢,lambda 越小越精准但容易震荡。reBot Arm 的 IK 参数(定义在 sim_task_server.py 的 declare_parameter 中):
| 参数 | 默认值 | 含义 |
|---|---|---|
ik_iterations | 360 | 最大迭代次数 |
ik_tolerance | 0.004 | 位置收敛阈值(4mm) |
ik_damping | 0.035 | DLS 阻尼系数 lambda |
ik_orientation_weight | 0.75 | 姿态误差权重 |
ik_orientation_tolerance | 0.07 | 姿态收敛阈值 |
37.5 目标位置和目标姿态
笛卡尔空间的目标分为两种粒度:
| 目标类型 | 包含信息 | IK 行为 |
|---|---|---|
| 纯位置 | [x, y, z] | 只优化末端坐标,姿态自由 |
| 位置 + 姿态 | [x, y, z, qx, qy, qz, qw] | 同时优化位置和姿态 |
在 ROS2 接口中,目标通过 Pose 消息传递。_pose_to_matrix_if_requested方法负责判断:如果四元数接近 [1, 0, 0, 0](单位四元数,即无旋转),返回 None,IK 只解位置;否则转换为旋转矩阵传给 IK 求解器。
实际使用中,纯位置模式更常用——抓取任务通常不关心末端朝向,只要到达目标点即可。需要精确姿态的场景(如装配、插拔)才开启姿态约束。
37.6 关节插值
有了起点和终点的关节角,怎么让机械臂"平滑地"从 A 走到 B?
最简单的方法是线性插值:
q(t) = q0 + (q1 - q0) * ratio # ratio 在 [0, 1] 之间
但线性插值在起点和终点处速度突变(从 0 瞬间跳到最大速度),会导致机械臂抖动。
reBot Arm 使用的是 smoothstep 插值(三次 Hermite),在_execute_joint_path 方法中:
ratio = self._clamp((now - t0) / (t1 - t0), 0.0, 1.0)
eased = ratio * ratio * (3.0 - 2.0 * ratio)
q = q0 + (q1 - q0) * eased
这个函数在 ratio=0 和 ratio=1 处的导数为零,意味着起点和终点
速度为零——机械臂平滑起步、平滑停止。
| 插值方法 | 公式 | 起停速度 | 加速度连续 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 线性 | ratio | 突变 | 否 | 简单测试 |
| Smoothstep | ratio^2 * (3 - 2*ratio) | 零 | 否 | 通用平滑运动 |
| Minimum Jerk | 10*r^3 - 15*r^4 + 6*r^5 | 零 | 是 | 高精度轨迹 |
37.7 线性轨迹
线性轨迹指的是末端在笛卡尔空间中走直线。实现方式有两种:
方式一:关节空间插值(非笛卡尔直线)
直接在关节空间做插值——末端实际走的是弧线,不是直线。reBot Arm 的 _execute_joint_path 就是这种方式。简单、快速、不会遇到奇异点,但末端路径不可预测。
方式二:笛卡尔空间直线
在笛卡尔空间中线性插值末端位姿,每一步用 IK 转回关节角:
for t in np.linspace(0, 1, n_steps):
target_pos = start_pos + (end_pos - start_pos) * t
q = solve_ik(target_pos, current_q)
publish(q)
这种方式末端走的是真正的直线,但每一步都要解 IK,计算量大,且可能遇到奇异点导致 IK 不收敛。
| 对比维度 | 关节空间插值 | 笛卡尔空间直线 |
|---|---|---|
| 末端路径 | 弧线 | 直线 |
| 计算量 | 低(直接插值) | 高(每步 IK) |
| 奇异点风险 | 无 | 有 |
| reBot Arm 默认 | 是 | 否 |
37.8 Minimum Jerk 轨迹
Minimum Jerk 是一种最优轨迹规划方法,最小化"加加速度"(Jerk,即加速度的导数)的积分。它的公式是:
s(t) = 10*t^3 - 15*t^4 + 6*t^5 # t 在 [0, 1] 之间
特点:
- 起点和终点的位置、速度、加速度都为零
- 加速度连续,没有突变
- 运动极其平滑,适合高精度任务
reBot Arm 当前使用 smoothstep(三次 Hermite),它在平滑度和计算量之间取得了很好的平衡。如果需要更高精度,可以替换为 Minimum Jerk:
def minimum_jerk(ratio):
return 10 * ratio**3 - 15 * ratio**4 + 6 * ratio**5
# 替换 _execute_joint_path 中的 eased
eased = minimum_jerk(ratio)
37.9 轨迹控制频率
轨迹执行的核心参数是控制频率(command_hz),即每秒向仿真发送多少次关节指令。
reBot Arm 的默认配置:
| 参数 | 默认值 | 含义 |
|---|---|---|
command_hz | 60 Hz | 轨迹指令发送频率 |
max_joint_speed | 1.4 rad/s | 关节最大速度限制 |
record_hz | 30 Hz | 录制采样频率 |
_execute_joint_path 的核心循环:
period = 1.0 / self.command_hz # 1/60 = 0.0167s
while True:
now = time.monotonic() - started
ratio = clamp((now - t0) / (t1 - t0), 0.0, 1.0)
eased = ratio * ratio * (3.0 - 2.0 * ratio)
q = q0 + (q1 - q0) * eased
self._publish_joint_targets(q)
if ratio >= 1.0:
break
time.sleep(period)
60Hz 意味着每 16.7ms 发送一次指令。对于 6 自由度机械臂来说,这个频率足够平滑——人眼在 30Hz 以上就感知不到跳变了。但要注意:command_hz 是轨迹层的频率,不是物理层的。物理仿真
(mujoco_physics_grasp.py)的 control_hz=500,即每 2ms 做一次PD 力矩控制。两者是不同层级的控制环:
| 控制层级 | 频率 | 负责模块 | 指令类型 |
|---|---|---|---|
| 物理控制环 | 500 Hz | mujoco_physics_grasp | PD 力矩 |
| 轨迹控制环 | 60 Hz | sim_task_server | 关节位置目标 |
| 状态发布环 | 30 Hz | real2sim_sync | JointState |
| 录制采样环 | 30 Hz | sim_task_server | CSV 记录 |
37.10 关节范围和速度限制
关节范围
reBot Arm 的 6 个关节和夹爪的限位定义在 MJCF 中 IK 求解时,每步更新都会通过 clamp_ros 方法将关节角限制在范围内:
def ros_to_mujoco_position(self, value: float) -> float:
mapped = float(value) * self.scale + self.offset
if self.lower is not None:
mapped = max(mapped, self.lower)
if self.upper is not None:
mapped = min(mapped, self.upper)
return mapped
速度限制
轨迹执行时,每个关节指令都附带速度上限 vlim:
msg = JointMotorCmd()
msg.use_pos = True
msg.use_vlim = True
msg.vlim = float(self.max_joint_speed) # 1.4 rad/s
max_joint_speed=1.4 rad/s 约 80 deg/s。这个值限制了关节的角速度上限,防止机械臂以危险速度运动。
轨迹时长由起点和终点的关节差和速度上限决定:
最短时间 = max(|q1[i] - q0[i]| / max_joint_speed) 对每个关节 i
例如 joint2 从 0 到 -1.57 rad,最短时间 = 1.57 / 1.4 = 1.12 秒。
如果指定的 duration 小于最短时间,机械臂会以 max_joint_speed 全速运动,可能在终点前还没到位就结束了——所以 duration 要留足余量。
Demo 1:正运动学
目标:输入一组关节角,计算并显示末端(TCP)位姿。这个 Demo 不需要启动 ROS2,
纯 MuJoCo Python 调用,验证关节角到末端位置的映射对不对。
DM:
cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM/reBotArmController_ROS2-main
source scripts/source_rebotarm_env.sh
python3 demo1_fk.py
RS:
cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS
source scripts/rs_env.sh
python3 demo1_fk.py
预期输出类似:
模型: DM (rebotarm_b601_stl.xml)
--- 姿态 1 ---
关节角: [0, 0, 0, 0, 0, 0]
TCP 位置: x=0.1553, y=0.0000, z=0.1917
TCP 旋转矩阵:
[1.0000 0.0000 -0.0000]
[0.0000 1.0000 0.0001]
[0.0000 -0.0001 1.0000]
--- 姿态 2 ---
关节角: [0, -0.5, -1.0, 0, 0, 0]
TCP 位置: x=0.1141, y=0.0000, z=0.5034
TCP 旋转矩阵:
[0.8776 0.0000 -0.4794]
[0.0000 1.0000 0.0001]
[0.4794 -0.0001 0.8776]
--- 姿态 3 ---
关节角: [0, -0.8, -1.5, 0.5, 0, 0]
TCP 位置: x=0.1409, y=0.0000, z=0.5559
TCP 旋转矩阵:
[0.9801 0.0000 -0.1987]
[0.0000 1.0000 0.0001]
[0.1987 -0.0001 0.9801]
Demo 1 是纯计算:加载 MJCF 模型 -> 设置关节角 -> mj_forward 算正运动学 -> 打印 TCP 位姿。整个过程在内存里完成,不开 viewer、不发 ROS2 话题、不驱动 fake driver,所以机械臂不会动。纯 MuJoCo Python 调用。它验证了关节角到末端位姿的映射是否正确——如果你手动量出机械臂末端在零位时的位置,应该和 FK 计算结果一致。
Demo 2:逆运动学
目标:给定目标位置,求解关节角并让机械臂运动过去。使用 ROS2 Service 接口 /rebotarm/move_to_pose_ik:
运行前需要先启动仿真栈:
RS:
cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS
./scripts/start_rs_sim.sh
DM:
cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_DM
./rebotarm start sim
# 终端 2:运行 IK 客户端
python3 demo2_ik.py
预期输出:
成命名空间: /rebotarm
成功: True
消息: IK success, error=9.6 mm, orient=0.000
关节解: [-0.3425787656649655, -1.5209255751808715, -0.707446304651899, -0.39301552902275094, 0.08498990704705993, -4.1821209004842323e-07]
注意:move_to_pose_ik 只返回关节解,不执行运动。想看机械臂实际动过去,用 Demo 3 的 Action 接口。
error 表示 IK 求解末端位置与目标相差的距离(毫米)。启动脚本将 ik_tolerance 设为 0.020(20mm),误差在 20mm 以内即判定成功。
Demo 3:轨迹控制
目标:让末端到达物体目标点,观察平滑过渡效果。
使用 Action 接口 /rebotarm/move_to_pose 执行多段轨迹:
- 确保仿真栈正在运行
- 运行脚本
./rebotarm start web
-
观察 MuJoCo viewer 中机械臂的运动
对比实验:如果想对比线性插值和 smoothstep 的差异,可以修改
sim_task_server.py 中 _execute_joint_path 的插值函数:
# 线性插值(会有抖动)
eased = ratio
# Smoothstep(当前默认)
eased = ratio * ratio * (3.0 - 2.0 * ratio)
# Minimum Jerk(最平滑)
eased = 10 * ratio**3 - 15 * ratio**4 + 6 * ratio**5
分别运行后观察末端运动:线性插值在航点切换时有明显顿挫,smoothstep 平滑起步停止,Minimum Jerk 全程丝滑。
Demo 4:简单抓取动作
目标:在场景中放置一个方块,完成 pick-and-place 流程。
场景中已有三个物体(定义在 MJCF rebotarm_b601_stl.xml 中):
| 物体 | 位置 [x, y, z] | 颜色 |
|---|---|---|
| red_cube | [0.34, -0.13, 0.061] | 红色方块 |
| blue_block | [0.50, 0.11, 0.055] | 蓝色方块 |
| yellow_cylinder | [0.44, -0.02, 0.065] | 黄色圆柱 |
抓取流程:
移动到物体上方 -> 下降 -> 闭合夹爪 -> 抬起 -> 移动到目标位置 -> 松开夹爪
运行:
# 终端 1:启动物理仿真(需要 physics grasp 模式才能抓取物体)
./scripts/start_rebot_mujoco_all.sh
# 终端 2:在网页上运行抓取 demo
./rebotarm start web
FAQ
Q1: IK 求解失败(error > 20mm)怎么办?
常见原因:
- 目标位置超出工作空间——reBot Arm 的臂展约 50cm,目标太远无解
- 目标在奇异点附近——如末端完全伸直时,Jacobian 矩阵退化
- 关节限位阻止收敛——某些姿态需要关节超出限位才能到达
解决方法:调整目标位置,或增大 ik_tolerance 和 ik_damping:
ros2 launch rebotarm_mujoco mujoco_sim_task_server.launch.py \
ik_tolerance:=0.010 ik_damping:=0.05
Q2: 轨迹执行时机械臂抖动怎么办?
检查 command_hz 是否过低(低于 30Hz 会明显抖动)。默认 60Hz 通常足够。
如果使用物理模式,检查 PD 参数是否合适——arm_kp 过大会导致震荡。
Q3: 抓取时物体被弹飞怎么办?
物理模式下 PD 力矩过大。降低 arm_torque_limit:
ros2 launch rebotarm_mujoco mujoco_physics_grasp.launch.py \
arm_torque_limit:=10.0
也可以降低下降速度(增大 duration 参数),让夹爪缓慢接近物体。
Q4: move_to_pose 和 move_to_pose_ik 有什么区别?
| 接口 | 类型 | 行为 |
|---|---|---|
/rebotarm/move_to_pose_ik | Service | 只求解 IK,返回关节角,不执行运动 |
/rebotarm/move_to_pose | Action | 求解 IK + 执行平滑轨迹,支持反馈和取消 |
Q5: 如何在运动学模式和物理模式之间切换?
# 运动学模式(直接写 qpos,无物理交互)
MUJOCO_GRASP_MODE=kinematic ./scripts/start_rebot_mujoco_all.sh
# 物理模式(PD 力矩控制,可抓取物体)
MUJOCO_GRASP_MODE=physics ./scripts/start_rebot_mujoco_all.sh
运动学模式适合调试运动学和轨迹规划,物理模式适合测试抓取和交互。
Q6: mj_forward 和 mj_step 有什么区别?
mj_forward 只做正向计算(运动学、Jacobian、site 坐标),不积分物理。
mj_step 在 mj_forward 的基础上还做物理积分(力、接触、碰撞)。
纯 IK/FK 计算用 mj_forward,物理仿真用 mj_step。
- 关节空间是机械臂的母语,笛卡尔空间是人类的语言,运动学是翻译官。
mj_forward算运动学,mj_step算动力学——前者只看几何,后者才算物理。- DLS 加阻尼不是妥协,是工程智慧——宁可慢一点收敛,也不要在奇异点爆炸。
- Smoothstep 让机械臂"起步轻、到站稳",Minimum Jerk 让它"全程丝滑"。
- 60Hz 发指令、500Hz 算力矩、30Hz 发状态——三层控制环各司其职。