Skip to main content

第 8 阶段 · 第 38 章 · 实践

38. 在 Isaac Sim 中运行 reBot Arm

本章讲解 reBotArm-RS 机械臂在 NVIDIA Isaac Sim 中的模型导入与基础控制。Isaac Sim使用 USD(Universal Scene Description)作为场景格式,与 MuJoCo 的 MJCF 有本质区别。关节名称映射、夹爪单位转换、通信频率和安全设计等内容已在第 39 章详细讲解,本章不再重复,只聚焦 Isaac Sim 特有的概念和操作。

本章讲解 reBotArm-RS 机械臂在 NVIDIA Isaac Sim 中的模型导入与基础控制。Isaac Sim使用 USD(Universal Scene Description)作为场景格式,与 MuJoCo 的 MJCF 有本质区别。关节名称映射、夹爪单位转换、通信频率和安全设计等内容已在第 39 章详细讲解,本章不再重复,只聚焦 Isaac Sim 特有的概念和操作。

让用户掌握 reBot Arm 在 Isaac Sim 中的模型导入、Articulation 配置和基础关节控制。

38.1 安装和启动 Isaac Sim​

Isaac Sim 基于 NVIDIA Omniverse 平台,需要 RTX GPU。两种运行方式:

  1. 桌面应用:从 NVIDIA 官网下载 Isaac Sim 安装包,直接启动 GUI。

  2. Python 脚本:通过 isaaclab 或 isaacsim Python 包,在终端中以 headless 方式运行。

启动后进入 Isaac Sim 界面,左侧是 Stage Tree(场景树),右侧是 Property 面板,

中间是 3D 视口。

# Python 脚本方式启动(Isaac Sim 4.x+)
./python.sh my_script.py

关键点:Isaac Sim 本质是一个 Omn Kit 应用,所有功能通过 Python API(omni.isaac.* / isaacsim.*)暴露,GUI 操作和脚本操作等价。

38.2 认识 Isaac Sim 场景结构​

Isaac Sim 的场景以 Stage(USD 舞台)为根,所有物体是 Prim(场景原语)。

理解三个层级就够了:

Stage(根)
└── Prim(一个物体,如机械臂、地面、工作台)
└── 子 Prim(如每个 link)
└── Property(如 joint、mesh、material)

和 MuJoCo 的区别:

概念MuJoCo (MJCF)Isaac Sim (USD)
场景根<mujoco>Stage
物体<body>Prim
关节<joint>Joint Prim(挂在 link 下)
执行器<actuator>Joint Drive(USD 属性)
碰撞<geom confluence>Collision API(挂在 mesh 上)

MuJoCo 把执行器作为独立元素定义;Isaac Sim 把"驱动"作为关节的 Drive 属性直接挂在关节上。这是两个引擎最根本的架构差异。

38.3 USD 模型基础​

USD(Universal Scene Description)是 Pixar 开发的场景描述格式,Isaac Sim 用它替代URDF/MJCF。

USD vs URDF​

本仓库已有 RS 机械臂的 URDF 文件:

Isaac Sim 不直接使用 URDF,而是通过 URDF Importer 把它转成 USD。

特性URDFUSD
格式XML二进制/文本
层叠覆盖不支持支持 Layer 引用和覆盖
碰撞/视觉分离<visual> / <collision> 标签Collision API / Mesh API
关节驱动无(需外部控制器)Joint Drive 属性内建
物理引擎耦合不耦合可绑定 PhysX 属性

关键 USD 概念​

- Reference:一个 USD 文件引用另一个,类似 MuJoCo 的 <include>。

- Override:在引用之上修改属性,不改变原文件。

- Payload:延迟加载的引用,大场景优化用。

- Variant:同一模型的不同变体(如"有夹爪"和"无夹爪")。

reBot Arm 的结构总结(来自 URDF 解析):

base_link
└── joint1 (revolute, -2.8~2.8 rad) → link1
└── joint2 (revolute, 0~3.14) → link2
└── joint3 (revolute, 0~3.14) → link3
└── joint4 (revolute, -1.57~1.57) → link4
└── joint5 (revolute, -1.57~1.57) → link5
└── joint6 (revolute, -3.14~3.14) → link6
└── j_gripper_end (fixed) → gripper_end
├── gripper_joint1 (prismatic, 0~0.05) → gripper_left
└── gripper_joint2 (prismatic, 0~0.0715) → gripper_right

六个旋转关节加一个固定关节连接末端,两个棱柱关节驱动左右夹爪。

38.4 导入 reBot Arm USD​

URDF Importer​

Isaac Sim 内置 URDF Importer 工具,菜单路径:

Isaac Utils → Workflows → URDF Importer

或者用 Python API:

from isaacsim.import_config.urdf import ImportConfig
from omni.importer.urdf import _urdf

import_config = ImportConfig()
import_config.merge_fixed_joints = False # 保留 fixed joint 结构
import_config.make_default_prim = True
import_config.create_physics_scene = False # 已有场景时不重复创建
import_config.fix_base = True # 机械臂底座固定
import_config.default_drive_type = _urdf.UrdfJointTargetType.JOINT_DRIVE_POSITION

_urdf.import_urdf(urdf_path, output_usd_path, import_config)

导入时的关键选择​

  1. merge_fixed_joints:设为 False 保留 j_gripper_end 固定关节,否则会把

gripper_end 合并进 link6。保留更直观,合并更高效。

  1. fix_base:设为 True 把 base_link 固定到世界,机械臂不会因为重力坠落。

  2. default_drive_type:选择位置驱动(POSITION),导入后可以直接发目标角度。

网格文件路径​

URDF 引用的 STL 网格在 meshes_rs/ 目录下。导入器会自动解析package://rebotarm_bringup/description/meshes_rs/ 前缀。如果导入失败,检查ROS_PACKAGE_PATH 环境变量或手动把 mesh 路径改为绝对路径。

导入后在 Stage Tree 中检查结构:

/rebotarm_rs          ← 根 Prim
/base_link
/link1
/link2
...
/gripper_end
/gripper_left
/gripper_right

原理:Isaac Sim 把 URDF 的 <joint> 转成 USD 的 Joint Prim。revolute 变成PhysicsRevoluteJoint,prismatic 变成 PhysicsPrismaticJoint,fixed 变成PhysicsFixedJoint。关节的 axis、limit 等属性直接映射到 USD 属性上。

38.6 检查 Visual 和 Collision​

URDF 的 <visual> 和 <collision> 在 USD 中分别用不同的 API 标注:

from pxr import UsdPhysics

# 检查碰撞体
for prim in stage.Traverse():
if prim.HasAPI(UsdPhysics.CollisionAPI):
print("Collision:", prim.GetPath())

# 检查可视化网格
for prim in stage.Traverse():
if prim.IsA(UsdGeom.Mesh):
print("Mesh:", prim.GetPath())

原理:Isaac Sim 不像 MuJoCo 那样用 <geom contype="0" conaffinity="0"> 标记纯视觉体。USD 中每个 mesh 默认可渲染,只有挂了 CollisionAPI 的才会参与物理碰撞。这意味着同一个 mesh 可以既是视觉体又是碰撞体,也可以只做视觉。

38.7 配置 Articulation Root​

这是 Isaac Sim 中最重要的概念,MuJoCo 中没有直接对应物。

什么是 Articulation Root​

Articulation Root 告诉 PhysX:"这些关节和 link 组成一个铰接系统,用 Featherstone

算法统一求解,而不是把它们当作独立刚体用约束连接。"

无 Articulation Root:
base_link ←constraint→ link1 ←constraint→ link2 ...
每对父子 link 之间是一个独立约束求解器,关节多了会不稳定。

有 Articulation Root:
[Articulation Root] → base_link → link1 → link2 → ...
整条运动链用 Featherstone 算法一次性求解,数值稳定。

配置方法​

在 base_link 上添加 PhysicsArticulationRootAPI:

from pxr import UsdPhysics

base_link = stage.GetPrimAtPath("/rebotarm_rs/base_link")
UsdPhysics.ArticulationRootAPI.Apply(base_link)

原理:Articulation Root 必须放在运动链的根 link 上。对 reBot Arm 来说就是*base_link*。如果放在错误的 link 上,PhysX 会把运动链截断,下游关节失去驱动。URDF Importer 通常自动添加 Articulation Root,但如果手动编辑过 USD 需要检查它是否还在。

38.8 配置关节 Drive​

Drive 的原理​

MuJoCo 用 <motor> 或 <position> 执行器,驱动力矩由 Python 外部计算。Isaac Sim 的 Drive 是关节内建的 PD 控制器,力矩在 PhysX 内部计算:

tau = kp * (target_pos - current_pos) + kv * (target_vel - current_vel) + feedforward
#这和 MuJoCo physics 模式的 PD 控制公式几乎相同,区别在于 Isaac Sim 把 PD 环放在引擎内部,而 MuJoCo 在 Python 中计算后写入 `data.ctrl`。

配置方法​

from pxr import UsdPhysics

joint_path = "/rebotarm_rs/base_link/link1/joint1"
joint = UsdPhysics.Joint.Get(stage, joint_path)

drive = UsdPhysics.DriveAPI.Get(joint, "angular") # 旋转关节用 angular,棱柱用 linear
drive.GetTargetPositionsAttr().Set([0.0]) # 目标角度
drive.GetTargetVelocitiesAttr().Set([0.0]) # 目标速度
drive.GetStiffnessAttr().Set(80.0) # kp
drive.GetDampingAttr().Set(5.0) # kv
drive.GetMaxForceAttr().Set(36.0) # 力矩上限

与真机增益的对应​

Isaac Sim Drive 的 Stiffness 和 Damping 对应真机 MIT 模式的 kp 和 kd。

可以直接使用真机配置值(见 [rebotarm_hardware.yaml]/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS/rebotarm_ros2/src/rebotarm_bringup/config/rebotarm_hardware.yaml)):

# 真机 RS MIT 增益
mit_kp: [80.0, 150.0, 150.0, 50.0, 50.0, 50.0]
mit_kd: [5.0, 10.0, 10.0, 5.0, 4.0, 4.0]

把这些值填入各关节的 Drive 属性,仿真行为就接近真机。

38.9 设置关节刚度和阻尼​

刚度和阻尼调参原则:

  1. 刚度太低:关节软,目标角度到位慢,负载下下垂明显。

  2. 刚度太高:关节过硬,可能振荡,PhysX 数值不稳定。

  3. 阻尼太低:到达目标后振荡,overshoot 明显。

  4. 阻尼太高:运动迟缓,像在粘液中运动。

推荐起始值(对应真机):

关节Stiffness (kp)Damping (kd)Max Force
joint180536
joint21501036
joint31501036
joint450514
joint550414
joint650414

调参策略:先设低值确保不振荡,逐步提高刚度直到响应足够快,再提高阻尼消除残余振荡。不要一开始就设高值。

38.10 配置夹爪联动​

Isaac Sim 的方式​

Isaac Sim 没有 equality 约束,用 Mimic Joint 实现联动。URDF 的<mimic> 标签在导入时会被转换:

# URDF 中的 mimic(如果 URDF 没有写,需要手动在 USD 中添加)
# <mimic joint="gripper_joint1" multiplier="1.43" offset="0"/>

当前 RS URDF 中没有 <mimic> 标签,所以需要在导入后手动配置联动。两种方法:

方法一:PhysX Mimic Joint API

from pxr import UsdPhysics

left_joint = UsdPhysics.Joint.Get(stage, ".../gripper_joint1")
UsdPhysics.MimicAPI.Apply(left_joint)
mimic = UsdPhysics.MimicAPI(left_joint)
mimic.GetReferenceJointRel().SetTargetPath(".../gripper_joint2")
mimic.GetMultiplierAttr().Set(1.43) # 0.0715 / 0.05 = 1.43

方法二:Python 控制时同步发命令

如果不用 Mimic API,直接在控制代码中把同一个目标同时发给两个夹爪关节:

# 左右夹爪行程不同:left 0-0.05m, right 0-0.0715m
# 发命令时按各自行程比例缩放
left_target = target_ratio * 0.05
right_target = target_ratio * 0.0715

原理:MuJoCo 的 equality 是物理引擎层面的硬约束,Isaac Sim 的 Mimic API 也是引擎层面的联动,方法二则是控制层面的软件联动。方法一更稳定,方法二更灵活。

38.11 添加地面和工作台​

地面​

Isaac Sim 自带地面生成工具:

from isaacsim.core.api import World

world = World(stage_units_in_meters=1.0)
world.scene.add_default_ground_plane() # 添加 Z=0 地面碰撞面

add_default_ground_plane() 会创建一个带 CollisionAPI 的平面 Prim,摩擦系数默认

0.5。MuJoCo 中地面是 <geom type="plane"/>,Isaac Sim 中是一个带碰撞的平面 mesh。

工作台​

添加一个 Box 作为工作台:

from isaacsim.core.api.objects import DynamicCuboid

table = DynamicCuboid(
prim_path="/World/table",
name="table",
position=np.array([0.5, 0.0, 0.4]), # 桌面高度 0.4m
scale=np.array([0.6, 0.6, 0.02]), # 60cm x 60cm x 2cm
color=np.array([0.5, 0.4, 0.3]),
)

简单任务物体​

red_cube = DynamicCuboid(
prim_path="/World/red_cube",
name="red_cube",
position=np.array([0.5, 0.0, 0.42]),
scale=np.array([0.03, 0.03, 0.03]), # 3cm 立方体
color=np.array([1.0, 0.0, 0.0]),
)

原理:Isaac Sim 把碰撞和动力学属性直接挂在物体 Prim 上。DynamicCuboid 会自动创建碰撞体和刚体 API;FixedCuboid 只创建碰撞体不创建刚体。这比 MuJoCo 要在XML 中分别写 <geom contype> 和 <body> 更简洁。

38.12 使用 Python 控制机械臂​

Articulation API​

Isaac Sim 用 Articulation 类封装整个机械臂的控制接口,不需要逐关节操作:

from isaacsim.core.api import World
from isaacsim.core.primitives import Articulation

world = World()
world.scene.add_default_ground_plane()

robot = Articulation(prim_path="/rebotarm_rs")
world.reset()

# 获取关节信息
num_joints = robot.num_joints
joint_names = robot.get_dof_names()

原理:Articulation 内部调用 PhysX 的 Articulation API,一次获取/设置所有关节状态。它对应 MuJoCo 中通过 data.qpos 和 data.ctrl 数组操作关节的方式,但封装了一层 Python 对象接口。

实践 Demo​

Demo 1:加载 reBot Arm USD​

原理:Isaac Sim 加载 USD 文件时会构建 Stage 树,PhysX 为带有 Articulation Root的 Prim 子树创建一个铰接体。视觉 mesh 关联到渲染层,带 CollisionAPI 的 mesh关联到物理层。

from isaacsim.core.api import World
from isaacsim.core.primitives import Articulation
import numpy as np

world = World(stage_units_in_meters=1.0)
world.scene.add_default_ground_plane() # 地面

# 添加工作台
from isaacsim.core.api.objects import FixedCuboid
table = FixedCuboid(
prim_path="/World/table", name="table",
position=np.array([0.5, 0.0, 0.4]),
scale=np.array([0.6, 0.6, 0.02]),
)

# 添加任务物体
from isaacsim.core.api.objects import DynamicCuboid
cube = DynamicCuboid(
prim_path="/World/red_cube", name="red_cube",
position=np.array([0.5, 0.0, 0.42]),
scale=np.array([0.03, 0.03, 0.03]),
color=np.array([1.0, 0.0, 0.0]),
)

# 加载机械臂(假设 USD 已导入)
robot = Articulation(prim_path="/rebotarm_rs")
world.reset()

# 验证加载结果
print("关节数量:", robot.num_joints)
print("关节名称:", robot.get_dof_names())

预期结果:3D 视口中显示机械臂模型立在地面工作台上,红色立方体放在桌面。Stage Tree 中能看到 base_link 到 gripper_right 的完整层级。

Demo 2:关节状态读取​

原理:Articulation 每帧从 PhysX 读取铰接体的关节状态数组。位置和速度是PhysX 内部求解器的输出,不是从外部传感器读的——这和 MuJoCo 的data.qpos / data.qvel 一样是仿真状态。

world.step(render=True)  # 先推进一帧物理

# 关节位置(弧度)
positions = robot.get_joint_positions()
print("关节位置:", positions)

# 关节速度
velocities = robot.get_joint_velocities()
print("关节速度:", velocities)

# 关节名称和数量
joint_names = robot.get_dof_names()
print("关节名称:", joint_names)
print("关节数量:", robot.num_joints)

# 末端执行器位姿(世界坐标系)
ee_position, ee_orientation = robot.get_local_pose() # 末端 link 位姿

原理说明:get_joint_positions() 返回的是一个 NumPy 数组,顺序与get_dof_names() 一致。Articulation Root 决定了哪些关节属于这个铰接体,不在铰接体内的关节读不到。

Demo 3:关节位置控制​

原理:设置 Drive 的目标位置后,PhysX 内部的 PD 控制器每帧计算力矩并驱动关节。你只需要发一次目标值,引擎自己完成到达过程。这和 MuJoCo physics 模式中用 Python 每帧计算 PD 力矩再写入 data.ctrl 不同——Isaac Sim 把 PD 环放到了引擎内部。

# 目标姿态(弧度):所有关节归零
target_positions = np.array([0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0])

# 方法一:通过 Drive API 设置目标
robot.set_joint_position_targets(target_positions)

# 推进仿真,让 PD 控制器驱动到位
for _ in range(100):
world.step(render=True)

# 检查是否到位
current = robot.get_joint_positions()
error = np.abs(current[:6] - target_positions)
print("到位误差:", error)

也可以发一个非零目标让机械臂运动到指定姿态:

wave_pose = np.array([0.0, 0.5, 1.0, 0.0, 0.5, 0.0])  # 举臂挥手
robot.set_joint_position_targets(wave_pose)
for _ in range(200):
world.step(render=True)

原理说明:set_joint_position_targets 只更新 Drive 的目标位置属性,不直接

施力。实际力矩由 Stiffness 和 Damping 决定,到达速度取决于这两个参数和

Max Force。

Demo 4:夹爪控制​

原理:夹爪的两个棱柱关节(gripper_joint1 和 gripper_joint2)行程不同(0.05m 和 0.0715m),但需要同步运动。原理是把同一个开合比例同时映射到两个关节的目标位置。

GRIPPER_LEFT_RANGE = 0.05      # gripper_joint1 行程
GRIPPER_RIGHT_RANGE = 0.0715 # gripper_joint2 行程

def set_gripper(robot, open_ratio: float):
"""open_ratio: 0=完全闭合, 1=完全张开"""
open_ratio = max(0.0, min(1.0, open_ratio))
left_target = open_ratio * GRIPPER_LEFT_RANGE
right_target = open_ratio * GRIPPER_RIGHT_RANGE

# 假设夹爪关节排在臂关节之后
joint_names = robot.get_dof_names()
arm_joints = 6 # 前 6 个是臂关节

positions = robot.get_joint_positions()
positions[arm_joints] = left_target # gripper_joint1
positions[arm_joints + 1] = right_target # gripper_joint2
robot.set_joint_position_targets(positions)

for _ in range(50):
world.step(render=True)

# 打开夹爪
set_gripper(robot, 1.0)

# 闭合夹爪
set_gripper(robot, 0.0)

# 半开
set_gripper(robot, 0.5)

原理说明:这里用控制层面的软件联动代替物理约束。如果配置了 Mimic API(38.10 节方法一),则只需要控制一个关节,另一个自动跟随。当前示例用软件同步更直观,适合教学。

双指同步的要点

左右夹爪行程不同但运动方向相同(都向外张开),所以用同一个 open_ratio 缩放

各自的行程上限即可。如果两个关节的 axis 方向相反(一个正一个负),还需要取反,

但 reBot Arm 的 URDF 中两个夹爪关节 axis 都是 0 0 1,方向一致。

小结​

Isaac Sim 与 MuJoCo 在概念上的核心差异:

  1. 模型格式:USD 替代 MJCF,支持层叠引用和覆盖。
  2. 铰接体:Articulation Root 是 Isaac Sim 特有的概念,把整条运动链交给 Featherstone 算法统一求解。MuJoCo 没有这个概念,所有 body 天然在一个树中。
  3. 驱动方式:Drive 是关节内建的 PD 控制器,在 PhysX 内部计算力矩。MuJoCo 的 <motor> 执行器由 Python 外部计算力矩再写入 data.ctrl。
  4. 夹爪联动:Isaac Sim 用 Mimic API 或软件同步,MuJoCo 用 equality 约束。
  5. 碰撞标注:USD 用 CollisionAPI 区分碰撞体和纯视觉体,MuJoCo 用contype / conaffinity 属性。

掌握这些差异后,第 39 章中关于关节映射、单位转换、通信和安全设计的内容可以直接迁移到 Isaac Sim 场景中使用。


Loading Comments...