Skip to main content
第 3 阶段 · 第 10 章 · 实践

10. 主从臂标定与遥操作

用 lerobot-calibrate 标定 SO-ARM 主臂与从臂,理解关节映射与标定文件的存放位置,然后跑通你的第一次主从遥操作。

⚡ 免代码 · 免配环境

不想装环境、不想写代码?一个软件就能跑 reBot Arm 与 LeRobot

SenseCraft Robotics 是 Seeed 面向 SO-ARM101、reBot Arm 102 + B601-RS / B601-DM 的免代码平台。在引导式界面里完成设备连接、标定、数据采集、模型训练与推理验证 —— 不需要配 Python 环境,也不需要敲命令行。

  • ✅ 6 步引导式流程
  • ✅ 云端训练 · 本地无需 GPU
  • ✅ Windows / macOS 客户端
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM
⚠️
运行前的安全检查

清空机械臂工作区 1 米范围内的贵重物品与无关人员。运行本章内容前,确认机械臂已牢固固定、电源与线缆连接正常。

为什么整臂标定如此重要​


第 6 章烧写了 ID 与波特率;第 7 章校准了中位。整臂标定是最后一步:它为每个关节学习舵机原始位置读数与物理角度之间的映射,使主从臂在物理姿态一致时上报的数值也一致。

整臂标定重要还有一个更深层的原因:它让在一台 SO-ARM 上训练的神经网络能用在另一台上。 因为每台标定过的 SO-ARM 都对"零度"与"行程中点"达成共识,你在你的从臂上录的数据,在我的从臂上同样有效。

danger

供电规则回顾:SO101 标准版全部使用 5V 电源;SO101 专业版在每一步都应使用 5V 电源标定与运行主臂、12V 电源标定与运行从臂。


标定从臂​


将 6 个舵机经 3 芯线与控制板接好,授权串口后运行:

sudo chmod 666 /dev/ttyACM*
lerobot-calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=my_awesome_follower_arm # <- 给机器人起一个唯一的名字

流程(见下方视频):

  1. 中位姿态:把机械臂摆到每个关节行程中间的位置(大致"竖直向上"),按 Enter;
  2. 全行程:按提示把每个关节依次转过完整行程,工具会采集最小 / 最大值。
tip

由于 LeRobot 仓库的更新,主从臂标定时终端收不到 5 号舵机信号属于正常现象,可以继续操作。


标定主臂​


同样的两步(先中位、再逐关节全行程),换用 teleoperator 的配置键:

lerobot-calibrate \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM1 \
--teleop.id=my_awesome_leader_arm # <- 给主臂起一个唯一的名字
tip

如果看到 Could not connect on port '/dev/ttyACM0'. Make sure you are using the correct port. Try running lerobot-find-port,请再次执行 sudo chmod 666 /dev/ttyACM* 授权。

标定文件存在哪里(以及如何重做)​

标定文件以 JSON 形式保存在 ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/ 与 ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/teleoperators/ 下。需要重新标定时,可以:

  • 方式一 —— 删除文件,从头开始:
rm -rf ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots
rm -rf ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/teleoperators
  • 方式二 —— 响应提示。 对已标定过的臂重新运行标定命令时会出现:
Press ENTER to use provided calibration file associated with the id my_awesome_leader_arm, or type 'c' and press ENTER to run calibration:

输入 c 并回车开始重新标定;直接回车则保留并使用现有标定数据。

标定失败时:Magnitude ... exceeds 2047​

如果标定或遥操作报 Magnitude 30841 exceeds 2047 (max for sign_bit_index=11),说明某个舵机零偏异常。先断电重启机械臂再试一次;若仍复现,先做一次中位标定 —— 用第 7 章的工具,或用 Seeed_RoboController 里的脚本:

git clone https://github.com/Seeed-Projects/Seeed_RoboController.git
cd Seeed_RoboController
pip install -r requirements.txt

python -m src.tools.servo_disable # (可选)失能力矩,便于手动扳动关节
python -m src.tools.servo_middle_calibration # 把当前位置写为 2048
python -m src.tools.servo_center_test # 移动到 2048 验证

然后回到 lerobot-calibrate 重做整臂标定。


关节映射:方向、行程与夹爪​


标定完成后手动验证:

  • 方向:主臂 1 号关节顺时针转,从臂 1 号关节必须也顺时针转。如果有关节方向反了,多半是标定时把臂摆成了镜像姿态 —— 重做该关节。
  • 行程:把主臂每个关节转到两端限位,从臂应到达对应限位,而不是抵死打印件。
  • 夹爪:主臂夹爪把手完全闭合 —— 从臂夹爪应完全闭合;完全张开对应完全张开。
tip

记住第 9 章的规则:这里选定的 --robot.id / --teleop.id 会与标定文件绑定。后续遥操作、录制、评估必须使用完全相同的 id。


启动主从遥操作​


现在到两条臂合为一个系统的时刻了。授权端口并启动遥操作:

sudo chmod 666 /dev/ttyACM*
lerobot-teleoperate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=my_awesome_follower_arm \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM1 \
--teleop.id=my_awesome_leader_arm

teleoperate 命令会自动:

  1. 检测缺失的标定并启动标定流程;
  2. 连接机器人与遥操作设备并开始遥操作。

遥操作安全守则​

  • 首次使能力矩时用手扶住从臂 —— 它会迅速回到标定姿态。
  • 主臂动作要慢;从臂是以全力矩跟随的。
  • 手指远离从臂夹爪与夹点。
  • 如果从臂滞后、抖动或某个关节不响应:停止、断电,检查该舵机的总线线缆(舵机 LED 熄灭意味着它前面那根线松了)。

控制频率与延迟​


延迟从哪里来?为什么不可避免?​

每个控制周期都要读主臂、给从臂发目标、(后续)读相机。USB 相机尤其是按自己的节奏出帧。整个环路很快 —— 几十毫秒 —— 但不是零,所以快速的主臂动作在从臂上看起来总会略有平滑。这是正常现象。

什么是控制频率?可以配置吗?​

LeRobot 以配置的 fps 运行控制环路(SO-ARM 工作流默认 30;后续数据集的 --dataset.fps 必须与此一致)。如果遥操作卡顿:

  • 避免使用 USB 集线器 —— 机械臂与相机直连电脑;
  • 检查是否有其他进程占用串口;
  • 用 lerobot-find-port 确认没有其他设备共用总线。

动手练习​


  1. 完成主从臂标定;在 ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/ 下找到两个 JSON 文件;
  2. 遥操作 5 分钟:用夹爪触碰鼠标垫的四个角,再抓起一个小物体;
  3. 故意体验一次失败路径:用错误的 --robot.id 运行 teleoperate 并读懂报错 —— 以后你会永远记得它;
  4. 通过 c 提示练习重新标定。

控制链验证完毕,下一章将为你的第一个策略设计数据。

Loading Comments...