Skip to main content
第 3 阶段 · 第 15 章 · 实践

15. 训练你的第一个 ACT 策略

理解批大小、学习率与训练步数三个关键配置,然后用 lerobot-train 在 SO-ARM 数据集上训练第一个 ACT 策略,监控 Loss 与 GPU 状态,并管理检查点。

⚡ 免代码 · 免配环境

不想装环境、不想写代码?一个软件就能跑 reBot Arm 与 LeRobot

SenseCraft Robotics 是 Seeed 面向 SO-ARM101、reBot Arm 102 + B601-RS / B601-DM 的免代码平台。在引导式界面里完成设备连接、标定、数据采集、模型训练与推理验证 —— 不需要配 Python 环境,也不需要敲命令行。

  • ✅ 6 步引导式流程
  • ✅ 云端训练 · 本地无需 GPU
  • ✅ Windows / macOS 客户端
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM

三个关键配置:批大小、学习率、步数​


批大小(Batch Size)​

每次参数更新看多少帧。批越大训练越稳,显存也吃得越多。爆显存时,第一个降的就是批大小。先保持 ACT 默认值,必要时再动。

学习率(Learning Rate)​

每次更新参数走多远。太高 —— Loss 震荡甚至发散;太低 —— 训练龟速。ACT 默认值(1e-5 量级)在桌面任务上验证充分;第一轮训练不要改。

训练步数(Steps)​

总共更新多少次。SO-ARM 量级的任务用 ACT 默认的 10 万–30 万步即可;更难的任务加步数有帮助,但有过拟合风险。以 Loss 曲线为准:验证损失不再下降就停。

tip

第一轮策略:全部保持默认,训 10 万步,上真机评估(第 16 章),再决定调什么。新手盲调浪费的时间,往往够再训一次。


检查点的保存与管理​


无需手动保存:每 save_freq 步自动存一个检查点,结束时再存一个 last。所以步数设大一点也没关系 —— 可以从较小的步数挑模型,丢弃欠训练或过拟合的那些。

outputs/train/act_so101_test/
├── train_config.json ← 本次训练的完整配置(恢复训练必需)
└── checkpoints/
├── 0020000/pretrained_model/ ← 各步数的模型存档
├── 0040000/pretrained_model/
├── ...
└── last/pretrained_model/ ← 最后一个检查点,第 16 章使用
  • 磁盘占用:每个检查点都是完整模型权重,几十个加起来不小。训练稳定后可删除早中期检查点,只留 last;
  • 推理时 --policy.path 指向 checkpoints/last/pretrained_model。

开始训练​


一切检查通过 —— 在 conda lerobot 环境中启动。本地数据集(第 12 章录制)要保证 repo_id 与采集时一致,并加 --policy.push_to_hub=false:

lerobot-train \
--dataset.repo_id=seeedstudio123/test \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/act_so101_test \
--job_name=act_so101_test \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--policy.push_to_hub=false \
--steps=300000

Hugging Face Hub 上的数据集则用你的用户名:

lerobot-train \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/so101_test \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/act_so101_test \
--job_name=act_so101_test \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--steps=300000

各参数含义:

  • 数据集:--dataset.repo_id 指向第 12 章的数据集;
  • 训练步数:--steps=300000。算法默认更高,可按任务难度与 Loss 曲线调整;
  • 策略类型:--policy.type=act 加载 ACT 配置。策略会自动适配你机器人的电机状态、电机动作与相机数量 —— 这些信息已存在数据集里。可选项还有 diffusion、pi0、pi0fast、smolvla、groot;
  • 设备:--policy.device=cuda 用于 NVIDIA GPU;Apple Silicon 可用 mps;
  • 可视化:加回 --wandb.enable=true 可用 Weights and Biases 绘制训练曲线(先 wandb login)。
tip

RTX 50 系显卡必须追加 --dataset.video_backend=pyav —— 绕开预览版 torchvision 缺失的 API。完整命令:

lerobot-train \
--dataset.repo_id=seeedstudio123/test \
--dataset.video_backend=pyav \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/act_so101_test \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--policy.push_to_hub=false \
--steps=300000

监控 Loss 与 GPU​


  • Loss:每 log_freq 步打印一次。前期快速下降、后期缓慢下行是健康形态。Loss 上升或剧烈震荡,通常说明学习率不适合你的环境;
  • GPU:用 nvidia-smi(或 watch -n 1 nvidia-smi)看显存与利用率。利用率长期接近 0%,说明瓶颈在数据管线(磁盘 / CPU)而不是 GPU;
  • 耗时参考:50 条数据训练 ACT,笔记本 RTX 3060 8GB 约需 6 小时,RTX 4090 或 A100 约 2–3 小时。实际取决于数据规模、分辨率、批大小与硬件。

恢复中断的训练​


从 last 检查点恢复,喂回保存的配置:

lerobot-train \
--config_path=outputs/train/act_so101_test/checkpoints/last/pretrained_model/train_config.json \
--resume=true

上传策略检查点(可选)​

训练完成后上传最新检查点:

huggingface-cli upload ${HF_USER}/act_so101_test \
outputs/train/act_so101_test/checkpoints/last/pretrained_model

常见训练报错​


报错解决
TypeError: stack(): argument 'tensors' must be tuple of Tensors, not Columnpip install datasets==2.19
CUDA 显存不足降低批大小;关闭其他 GPU 进程;使用 --dataset.video_backend=pyav
数据加载时报 No valid stream found in input fileconda install ffmpeg=7.1.1 -c conda-forge(第 5 章的修复)
找不到数据集本地数据集请核对录制时的 repo_id;目录在 ~/.cache/huggingface/lerobot/ 下

手里有了训练好的 checkpoints/last/pretrained_model,下一章把它部署到真机。

Loading Comments...