Skip to main content
第 4 阶段 · 第 20 章 · 实践

20. 准备 SO-ARM VLA 数据集

把第三阶段的 LeRobot 数据集改造成 GR00T 可用的 VLA 数据集:语言标注、meta/modality.json、new_embodiment 标签与 so100_dualcam 配置、维度校验,以及多任务组织方式。

⚡ 免代码 · 免配环境

不想装环境、不想写代码?一个软件就能跑 reBot Arm 与 LeRobot

SenseCraft Robotics 是 Seeed 面向 SO-ARM101、reBot Arm 102 + B601-RS / B601-DM 的免代码平台。在引导式界面里完成设备连接、标定、数据采集、模型训练与推理验证 —— 不需要配 Python 环境,也不需要敲命令行。

  • ✅ 6 步引导式流程
  • ✅ 云端训练 · 本地无需 GPU
  • ✅ Windows / macOS 客户端
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM

前置条件​


你需要:

  • 一份干净的第三阶段 SO-ARM 数据集(第 11–13 章):双相机视角(front + side)、50 条以上、每条一个任务、已通过质量检查;
  • 在训练机上克隆好 Isaac-GR00T 仓库(第 21 章装完整环境 —— 本章只改数据集文件);
  • 参考官方配方:在 SO101 上微调 GR00T N1.5。
tip

你现有的 ACT 数据集就是原材料 —— GR00T 复用同一批 LeRobot Episode。本章只补语言与模态元数据。


检查 LeRobot 数据集​


数据集目录结构​

~/.cache/huggingface/lerobot/seeedstudio123/test/
├── meta/
│ ├── info.json ← fps、特征、相机键、机器人信息
│ ├── tasks.jsonl ← 任务描述(在这里改!)
│ ├── episodes/... ← 每条 Episode 的元数据
│ └── stats/... ← 归一化统计量
├── data/ ← parquet 帧
└── videos/ ← 相机视频流

用 Python 快速检查​

from lerobot.common.datasets.lerobot_dataset import LeRobotDataset

ds = LeRobotDataset("seeedstudio123/test", root="~/.cache/huggingface/lerobot")
print(ds.meta.info) # fps、特征
print(ds[0]["observation.state"].shape) # 期望 torch.Size([6])
print(ds[0]["action"].shape) # 期望 torch.Size([6])

必查清单​

  • observation.state 与 action 都是 6 维(5 关节 + 夹爪);
  • 恰好两个相机特征,例如 observation.images.front / observation.images.side;
  • 每条 Episode 归属一个有意义的任务描述;
  • 已知坏条已清理(第 13 章)。

添加语言任务描述​


方式 A:录制时直接写(推荐)​

如果为第四阶段新录一份数据集,录制时用你已经在用的 --dataset.single_task 绑定指令:

--dataset.single_task="Pick up the block at point A and place it at point B"

一个任务 = 一句以动词开头的短句 —— 它会自动进入数据集的任务元数据。

方式 B:回填 meta/tasks.jsonl​

对已有数据集,编辑 meta/tasks.jsonl,让每个任务索引映射到规范的指令句。映射要稳定:模型学的就是这些字符串本身。

语言标注指南​

  1. 一个任务 = 一句固定描述;同一任务绝不出现两种说法;
  2. 动词开头、具体明确:"把方块放进盒子"好于"方块处理";
  3. 中英文都可以 —— GR00T 的 VLM 都认识 —— 但同一个任务内不要混语言。

创建 meta/modality.json​


modality.json 告诉 GR00T 哪些数据集字段喂给哪些模型输入。SO-ARM 的标准双相机布局对应官方 so100_dualcam 数据配置;本地数据集的最小等价写法如下:

{
"state": {
"single_arm": [0, 5],
"gripper": [5, 6]
},
"action": {
"single_arm": [0, 5],
"gripper": [5, 6]
},
"video": {
"front": "observation.images.front",
"side": "observation.images.side"
},
"annotation": {
"human.task_description": "task_description"
}
}

字段说明​

字段含义
state.single_armobservation.state 中 5 个臂关节的切片 [起点, 终点)
state.gripper夹爪维度的切片
action.*action 向量上的同样切片
video相机键 → 数据集特征名(必须与录制键逐字符一致)
annotation.human.task_description语言指令来源(第 18 章推荐的键)
note

Isaac-GR00T 仓库里的 so100_dualcam 配置就是这份文件的权威版本 —— 如果你的布局符合标准(双相机、6 维状态 / 动作),训练时直接传 --data-config so100_dualcam,好过自己维护一份拷贝。


设置本体标签​


SO-ARM 以新本体身份微调:标签 new_embodiment。它很少写进数据集本身 —— 而是训练 / 推理的参数(第 21 章:推理服务上的 --embodiment-tag new_embodiment,SO101 微调配方在训练时设置)。

数据集阶段真正要紧的是数据配置与事实相符:双相机、6 维状态 / 动作,按 20.2 验证。


校验关节顺序与数据维度​


第 1 步:打印数据集元信息​

确认特征列表与维度(见 20.2 的 Python 片段):状态 / 动作 6/6、两个图像特征。

第 2 步:核对模态切片​

如果你写了自定义 modality.json,切片必须恰好覆盖 [0,6),无空洞、无重叠。

第 3 步:可视化数据​

lerobot-dataset-viz \
--repo-id seeedstudio123/test \
--mode local \
--episode-index 0

检查:图像是否来自正确的相机、抓取时夹爪维度的值确实在开合、关节按合理顺序运动。

第 4 步:统计检查​

meta/stats 里的状态 min/max 应落在标定关节范围内;图像平均亮度不应接近 0 或 255(黑屏或过曝的录制)。


多任务数据集组织​


方式 A:同一 repo_id、多个 task_index(推荐)​

把多个任务录进一个数据集;每条 Episode 存 task_index,tasks.jsonl 把每个索引映射到指令句。这是语言条件微调的自然形态。

方式 B:合并多个数据集​

用第 13 章工具箱合并(--operation.type merge)。有效合并的前提:相机配置一致、机器人 / 特征布局一致,且各源数据集的任务句子互不相同且各自稳定。

数据量建议​

方案Episode 数说明
单任务、固定 A 到 B约 50验证微调流程
单任务、位置多样50–100第三阶段的默认量
多任务(3–5 个任务)每任务 50–100语言条件需要每个任务都有覆盖

数据质量检查清单​


  • 每条 Episode 有一句正确且唯一的指令;
  • modality.json 的相机键与数据集特征逐字符一致;
  • state / action 为 6 维且切片正确(single_arm / gripper);
  • 失败与离群的 Episode 已删除(第 13 章);
  • 统计量存在(meta/stats)—— 永远不要用录制中途被杀掉的会话训练;
  • 第 21 章开始动手前,最终数据集已备份。

数据集就绪 —— 下一章在它上面微调 GR00T。

Loading Comments...