Skip to main content
第 4 阶段 · 第 21 章 · 实践

21. 使用 Isaac GR00T 微调 SO-ARM

搭建 Isaac-GR00T 环境,用 so100_dualcam 配置在你的 SO-ARM 数据集上微调 GR00T N1.5,再用 GR00T 推理服务与 SO-100 机器人控制客户端做真机推理 —— 工作站或 Jetson AGX Thor 皆可。

⚡ 免代码 · 免配环境

不想装环境、不想写代码?一个软件就能跑 reBot Arm 与 LeRobot

SenseCraft Robotics 是 Seeed 面向 SO-ARM101、reBot Arm 102 + B601-RS / B601-DM 的免代码平台。在引导式界面里完成设备连接、标定、数据采集、模型训练与推理验证 —— 不需要配 Python 环境,也不需要敲命令行。

  • ✅ 6 步引导式流程
  • ✅ 云端训练 · 本地无需 GPU
  • ✅ Windows / macOS 客户端
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM

选择你的训练路径​


本章沿用 NVIDIA 官方 SO101 微调指南的 Isaac-GR00T 路径 —— 也是 Seeed SO101 + GR00T on Jetson Thor 教程使用的同一套配方。算力有三种来法:

路径硬件说明
本地工作站RTX 4090 / A6000 级(Ampere 及以上,约 25GB 显存)本章默认
NVIDIA Brev 云端一个浏览器云笔记本中运行同样的命令;训练完导出下载
完全没有 GPU—跳到第 22 章:SenseCraft Robotics 无代码路径
warning

GR00T 训练 / 微调要求 Ampere 或更新架构的 GPU(如 RTX A6000、RTX 4090)。不支持 V100(Volta)。


环境搭建​


建一个独立环境(与 lerobot 环境分开也没问题):

git clone https://github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T
cd Isaac-GR00T
conda create -n gr00t python=3.10
conda activate gr00t
pip install --upgrade setuptools
pip install -e .[base]
pip install --no-build-isolation flash-attn==2.7.1.post4

flash-attn 是最容易失败的一步 —— 它必须与你的 PyTorch/CUDA 构建匹配。编译报错时:用 python -c "import torch; print(torch.version.cuda)" 核对版本,先装 ninja 与 packaging,再重试。

预训练基础模型首次使用时自动从 Hugging Face 下载:nvidia/GR00T-N1.5-3B。


在 SO-ARM 数据集上微调​


第 20 章的数据集就绪后(此处以 ./demo_data/so101-table-cleanup/ 为例 —— 换成你的数据集路径):

python scripts/gr00t_finetune.py \
--dataset-path ./demo_data/so101-table-cleanup/ \
--num-gpus 1 \
--output-dir ./so101-checkpoints \
--max-steps 10000 \
--data-config so100_dualcam \
--video-backend torchvision_av

关键参数:

  • --dataset-path:你的 LeRobot 数据集目录(第 20 章准备的那份);
  • --data-config so100_dualcam:SO-ARM 标准双相机配置;
  • --max-steps:约 50 条数据先用 10,000 步起步很稳;
  • --video-backend torchvision_av:视频解码后端;
  • 想从本地预下载的基础模型微调,加 --base-model-path ./pretrained/GR00T-N1.5-3B。
note

默认微调设置约需 25GB 显存。显存不够时加 --no-tune_diffusion_model —— 冻结 DiT 动作头,训练得更少,但能塞进更小的卡。

按第 15 章的方法监控 Loss;注意每步耗时明显高于 ACT —— 模型约 30 亿参数。

从云端笔记本导出(Brev 路径)​

Jupyter 侧栏无法直接进入训练目录。先把 checkpoint 目录压缩成 .zip 或 .tar.gz,再通过笔记本界面下载压缩包。


运行推理:服务端 + 机器人控制客户端​


⚠️
运行前的安全检查

推理时真机无人操控运动。清空工作区,手远离机械臂,随时准备断电。

要获得最佳效果,请尽量复刻采数据时的布置 —— 相同的相机、相同的位置、相同的光照。模型的泛化能力是有限的。

终端 1 —— 启动 GR00T 推理服务:

python scripts/inference_service.py --server \
--model_path ./so101-checkpoints \
--embodiment-tag new_embodiment \
--data-config so100_dualcam \
--denoising-steps 4

终端 2 —— 启动机器人控制客户端(官方 SO-100 示例,正是为这条臂写的):

python examples/SO-100/eval_lerobot.py \
--robot.type=so100_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=my_awesome_follower_arm \
--robot.cameras="{ wrist: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30}, front: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30}}" \
--policy_host=0.0.0.0 \
--lang_instruction="Grab pens and place into pen holder."

注意事项:

  • 把 index_or_path 换成你的相机索引 —— 用 ls /dev/video* 或 lerobot-find-cameras opencv 查找。必须是数据集里那两路视角(前视 + 侧视 / 夹爪);
  • --lang_instruction 换成你数据集里的准确任务句 —— 这就是语言条件的现场(第 18 章);
  • 客户端与服务端可同机运行,也可以让服务端跑在网内有 GPU 的机器 / Jetson Thor 上。

在 Jetson AGX Thor 上做边缘部署​


Jetson AGX Thor 的算力足以在边缘运行 GR00T N1.5 推理。GR00T 的全部依赖都在专用 Docker 镜像里:

sudo docker run --rm -it \
--network=host \
-e NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES=compute,utility,video,graphics \
--runtime nvidia \
--privileged \
-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \
-v /etc/X11:/etc/X11 \
--device /dev/nvhost-vic \
-v /dev:/dev \
<image_name>:<tag>

容器内:

git clone https://github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T.git
cd Isaac-GR00T
pip install --upgrade setuptools
pip install -e .[thor]

微调(可选,云端没做过的话)与 21.3 的 gr00t_finetune.py 命令相同;然后照 21.4 跑同一套服务端 + 客户端。完整的 Jetson Thor 流程 —— 刷机、环境、数据采集、Brev 训练、部署 —— 见完整教程:微调 GR00T N1.5 并部署到 Jetson Thor 上的 LeRobot SO-ARM。


替代路径:LeRobot 的 groot 策略​


如果更想留在第三阶段的 LeRobot 工具链里,--policy.type=groot 策略也可用(同样需要 flash-attn 与 CUDA GPU):

pip install "lerobot[groot]"

accelerate launch \
--num_processes=1 \
$(which lerobot-train) \
--output_dir=outputs/train/groot_so101 \
--save_checkpoint=true \
--batch_size=64 \
--steps=20000 \
--policy.type=groot \
--policy.repo_id=${HF_USER}/groot_so101 \
--dataset.repo_id=seeedstudio123/test \
--wandb.enable=true

环境要求比 ACT / Pi0 更高 —— 官方建议不变:先把 ACT 端到端跑通,再试 GR00T。评估沿用第 16 章熟悉的 lerobot-record ... --policy.path 配方。


评估与迭代​


完整复用第 16 章的框架 —— 成功标准、变化起点、成功率、失败归类 —— 加两条 VLA 特有的补充:

  1. 指令矩阵:把数据集里的每个任务句都评一遍;VLA 应当在你换句子时切换行为;
  2. 同权重新指令探测:试一句你没录过的句子 —— 成功的部分是语言泛化,失败的部分是第 18 章分布边界的显现。用数据回应失败,而不是用期望。

排错 FAQ​


问题解决
模型下载失败 / 慢手动下载 nvidia/GR00T-N1.5-3B,传 --base-model-path
flash-attn 编译失败核对 PyTorch/CUDA 匹配;先装 ninja + packaging;用固定的 2.7.1.post4
微调 CUDA 显存不足加 --no-tune_diffusion_model;降批大小
V100 被拒预期行为 —— 需要 Ampere 及以上
客户端连不上服务端--policy_host 填服务端可达的 IP;查防火墙 / 端口
机械臂动但不理任务相机键或指令句与数据集不匹配 —— 第 19–20 章的规则
Loading Comments...