Skip to main content
第 4 阶段 · 第 22 章 · 实践

22. SenseCraft Robotics 无代码 VLA

无代码 VLA 路径:在 SenseCraft Robotics 中连接并标定双臂、验证遥操作、绑定相机、采集与清洗数据、云端或本地训练并运行推理 —— 全程无需命令行,也无需训练 GPU。

本章适合谁所有人 —— 尤其是没有训练 GPU 的读者。与第 11 章相同的任务(A 抓取、B 放置)、相同的理论 —— 无需 Python。一个 6 步引导式应用工作流取代命令行。
⚡ 免代码 · 免配环境

不想装环境、不想写代码?一个软件就能跑 reBot Arm 与 LeRobot

SenseCraft Robotics 是 Seeed 面向 SO-ARM101、reBot Arm 102 + B601-RS / B601-DM 的免代码平台。在引导式界面里完成设备连接、标定、数据采集、模型训练与推理验证 —— 不需要配 Python 环境,也不需要敲命令行。

  • ✅ 6 步引导式流程
  • ✅ 云端训练 · 本地无需 GPU
  • ✅ Windows / macOS 客户端
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM
tip

SenseCraft Robotics 是 Seeed 面向 SO-ARM101(及 reBot 系列机械臂)的免代码平台。在引导式界面里完成设备连接、标定、示教数据采集、模型训练与推理 —— 不需要 Python 环境,也不需要敲命令行。本章是你在第三、四阶段所做一切的图形化对照版。

准备工作​


硬件​

SO-ARM101 专业版硬件清单

物品主臂从臂
机械臂黑色组装好主臂 ×1白色组装好从臂 ×1
LeRobot 舵机控制板×1×1
电源线5V 电源线 ×1专业版:12V ×1;标准版:5V
数据线USB-C ×1USB-C ×1
桌面夹具×2×2

共用物品:柔性夹爪组件、两个 32 × 32 mm USB 相机(套件含一个,需另备一个 —— 训练数据必须包含两个视角)、螺丝刀、鼠标垫。

双臂必须已组装、固定、供电并连接 USB。若组装未完成,请回到第 6 章。

电脑与软件​

  • Windows 或 macOS 电脑;本地训练需要兼容的 GPU;
  • 稳定的网络(下载、登录、云端训练与推理);
  • 已安装 SenseCraft Robotics,并注册登录 SenseCraft 账号。

场景与安全​

  • 在桌面标记两个固定位置:A 点为物体起点,B 点为终点;
  • 准备一个大小合适、易于抓取的物体(红色方块或软质物体);
  • 确保 A 点、B 点、双臂与物体在相机画面中清晰可见、不被遮挡;
  • 清空工作区的人员、杂物、线缆与易碎品。让主臂远离从臂,且不出现在从臂相机视野内。
任务场景与安全示例
note

界面名称、按钮位置与训练后端可能随 SenseCraft Robotics 版本变化。本文中的串口号、数据集名均为示例 —— 请始终以当前电脑实际识别到的设备为准。


连接双臂​


warning

安全须知:安装、连接或拆卸机械臂前先断电。确认机械臂稳固、线缆正确、工作区清空后再上电。严禁带电插拔电源接口。

安装机械臂本体。 把主从臂放在平稳桌面上,每臂用两个夹具固定;两臂之间留出安全距离;断电状态下用手缓慢转动每个关节,确认运动顺畅、无碰撞卡涩。

安装机械臂本体

安装控制板。 每臂一块 LeRobot 舵机控制板:对准底座卡槽、确认插头方向后稳固装入;检查每根舵机线是否插到底、无锐弯无夹持。

连接数据线。 主臂 → USB-C → 电脑;从臂 → USB-C → 电脑。为方便识别串口,建议先接臂端,电脑端在 22.3 绑定步骤中逐一插入。

安装控制板

安装电源接口并上电。 适配器未接交流电时:插入各 DC 线并顺时针拧紧锁环;专业版 = 主臂 5V / 从臂 12V,标准版 = 双臂 5V —— 切勿混用;线缆避开关节运动范围。随后接通电源,观察控制板指示灯,确认 USB-C(数据)与 DC(电源)均已连接。

安装电源接口


在应用中配置设备​


登录后打开项目(Projects) → 新建项目,填写名称与描述并创建。项目总览提供设备配置、动作回放、数据集、训练、模型与运行的入口;若显示"待配置"或"未连接",点击前往设备配置。

创建项目

选择设备型号​

在设备配对中选择 SO-ARM101 + SO-ARM101,点击下一步绑定串口。

选择 SO-ARM101 + SO-ARM101

绑定 USB 串口​

  1. 初次扫描:拔掉两臂的 USB 线,点击重新扫描,记下当前显示的端口;
  2. 绑定主臂:接上主臂,重新扫描,把新出现的端口绑定给主臂;
  3. 绑定从臂:接上从臂,重新扫描,把新出现的端口绑定给从臂;
  4. 双臂都显示已连接 → 下一步。

绑定主从臂串口

tip

串口排障:每次扫描后只绑定新出现的端口 —— 不要按 COM 号认设备。端口不显示就重插 USB 再扫描;只显示一个端口时,检查另一根线缆与该臂供电。

机械臂标定验证​

把主从臂摆到界面示例的中间姿态并清空工作区。两种模式:

  • 自动标定 —— 系统驱动机械臂自动识别各关节行程范围。要求所有关节有可靠的物理限位。卸除负载、把双臂大致对齐竖直居中,勾选确认项,点击开始标定并等待完成;
  • 手动标定 —— 关节无限位或需要逐步确认时使用:主臂保持上电,把各关节转到行程中段,点击开始标定,按屏幕指引依次确认主从臂各关节的中位与行程。

标定过程中请勿遥操作或采集数据。若姿态异常、关节受阻或标定失败 —— 立即停止,检查机械臂与工作区后重试。

遥操作验证​

  1. 点击开始遥操作;
  2. 稍微移动主臂 —— 从臂必须同步、同向、平滑地跟随;
  3. 点击结束遥操作,选择确认遥操作正常(或异常,返回重新标定)。

遥操作验证

tip

重力补偿(可选):机械臂有一定自重,手动扳动从臂比较费力。重力补偿可抵消部分重量、便于调整 —— 调整完成后、进入遥操作验证前请关闭。它只是辅助手动移动,不会让从臂跟随主臂。

绑定相机​

需要两台相机、两个视角。常见布局(第 12 章讨论过同样的选择):夹爪视角(俯视 + 夹爪相机,适合观察接触的精细操作)或侧视辅助(俯视 + 侧视,适合抓取 / 搬运 / 放置 —— 本课程采用)。

  1. 连接两台相机,点击重新扫描;
  2. 把视频流分别指派给前视相机与侧视相机;
  3. 检查两路预览:机械臂、物体与目标位置清晰可见 → 下一步。

绑定前视与侧视相机


动作回放(可选热身)​


动作回放通过主臂示教记录机械臂动作并存入动作列表,便于回放 —— 在正式录数据集之前验证整条链路的好办法:

功能操作目的
录制动作点击 + → 用主臂示教 → 停止录制录制抓取 / 移动 / 放置动作
回放动作点击回放检查动作完整、连续,方向与夹爪开合正确

动作列表与回放


数据集:配置、采集、清洗​


推荐小批量、多会话的方式 —— 与第 11 章的规划完全一致:每批约 10 条;录 2–3 批后保留 20–30 条有效数据做第一次训练;复杂变体后续再补。

配置数据采集任务​

打开数据集 → 采集数据,填写任务信息:

字段示例填写建议
数据集名称SO-ARM101 pick-and-place A-to-B-01"设备 + 任务 + 批次"命名
任务描述Move the object from the left to the right清晰陈述目标;合并数据集时描述必须逐字一致
Episode 数量10每条完成一次完整任务
单条时长20–30 秒覆盖完整动作
休息时长5 秒复位机械臂与场景

配置数据采集任务

录制任务 Episode​

每条都完整记录"在 A 点抓取 → 搬运 → 在 B 点释放"的流程。保持操作一致;只有在需要更强泛化时才加入小幅位置 / 角度变化。

  1. 把物体放到 A 点,确认初始姿态,点击开始录制;
  2. 用主臂示教完成任务,机械臂回到初始姿态;
  3. 等待剩余时间,或点击 ➡(或按空格)提前结束本条;
  4. 休息期间把物体放回 A 点,准备下一条。

录制任务 Episode

note

重要事项:

  • 固定好相机;机械臂、夹爪、物体与 A、B 两点须始终在两路画面中可见;
  • 关键动作不要被遮挡、不要出画;
  • 任务失败、物体脱落、视频卡顿或相机被挡 —— 点击重新录制或按 Esc 停止;
  • 可以先录完一批,再统一检查并删除异常条;
  • 出现失控或碰撞风险时立即停止。

检查、删除与合并​

操作方法
检查 Episode选中某条,播放视频 / 动作回放;检查任务完成度与夹爪动作
删除异常条批量删除 Episode → 选择 → 确认 → 生成删除副本(原数据集不被覆盖)
合并数据集合并 → 选择数据集 → 输入新名称(任务描述、设备组合与相机配置必须一致)

检查数据集


训练​


训练把示教数据变成动作模型 —— 也就是第 15 章的图形化版本。

参数选项 / 取值说明
训练硬件云端 · 自动选择 GPU云服务器,消耗相应积分
本地 · 免费当前电脑,需要兼容的本地 GPU
训练数据集选择目标数据集22.5 清洗好的数据集
策略ACT当前默认动作控制策略
训练步数10000初始值;按效果调整

推荐的步数与数据量(与第 11 章的指导一致):

任务难度任务描述Episode 数训练步数
入门固定 A 点到 B 点约 2010,000–15,000
进阶随机位置抓取与放置约 5030,000–40,000
高阶多步骤或长时任务约 10080,000–100,000

训练时长取决于 GPU 型号与步数 —— 云端 20,000 步通常几分钟到几十分钟;100,000 步约为其五倍。确认设置后点击开始训练,在当前训练任务中查看进度与历史。

训练配置


模型与运行(推理)​


打开模型查看训练结果;确认任务与设备组合与当前项目匹配。然后运行把模型加载到机械臂上:

  1. 选择模型:选择标记为支持当前机械臂的模型;
  2. 选择推理方式:云端推理或本地推理;
  3. 开始推理,观察任务执行。

模型列表

云端推理与本地推理对比:

对比项云端推理本地推理
算力高性能云端 GPU本地 CPU(当前平台暂不支持本地 GPU)
性能取决于网络传输质量本地 CPU 性能
参数动作数(默认 120):每次推理预测的动作步数;分块阈值(默认 0.9):影响平滑与精度 —— 越大越谨慎、可能停顿,越小越平滑但误差可能增大运行次数;单次运行时限(超时自动结束)
数据输出仅做推理验证运行结束后自动生成推理数据集
成本按平台规则消耗积分通常免费,受 CPU 性能限制

模型运行界面

note

运行前确认机械臂连接正常、工作区安全。运行期间请勿断开或拆卸机械臂,并全程观察。效果不满意时,回到数据集 —— 删除异常条、补充有效数据、重新训练。这就是第 16 章的迭代闭环,再来一遍。


课程结语​


到这里,你已经带着 SO-ARM 从开箱一路走到训练与部署 —— 而且走了两条路:

  • 代码路径(第二、三阶段):组装、标定、遥操作、录制、训练 ACT、评估、迭代;
  • VLA 路径(第四阶段):在自己的 GPU 管线上微调 GR00T,或在 SenseCraft Robotics 上全程无代码。

接下来可以去哪:

  • 跳过了的话,补上第 17 章的双臂;
  • 到机器人 Wiki 探索更广的 SO-ARM 生态:Jetson Thor 上的 GR00T、AmazingHand 灵巧手、Isaac Lab 强化学习、LeIsaac 仿真;
  • 开始你自己的任务 —— 整个课程都只是为它们搭的脚手架。

如果课程对你有帮助,欢迎到 GitHub 给 SO-ARM100 和 Seeed-Projects/lerobot 点 Star,并到课程介绍里的社区群分享你的作品。

Loading Comments...