Skip to main content
模块 1 · 第 1 章 · Overview

1. 课程概览

Seeed Studio 携手 NVIDIA,为开发者推出全新实战课程:从机器人遥操作与 仿真,到 VLA 策略后训练与真实世界部署——本课程围绕 SO-ARM101 构建。

课程工作流​

端到端

课程工作流

本课程聚焦 SO-ARM101 机械臂的完整开发工作流,带你走过硬件搭建、数据采集、 模型训练、仿真验证,最终在真实机械臂与 Jetson 边缘设备上完成部署与推理。 通过组合 LeRobot、NVIDIA Isaac Sim、Isaac GR00T N1.7 与 Jetson,课程为你 搭建一套完整的机器人学习与具身智能实验环境。

学完本课程,你将理解如何:

  • 通过主从臂遥操作采集机械臂数据;
  • 用 Isaac GR00T N1.7 在这些数据上训练 Vision-Language-Action 策略;
  • 用仿真数据与数据扩充规模化你的数据集;
  • 在真实环境中评估训练好的模型;
  • 把模型部署到 Jetson 设备并在边缘端执行任务。
SO-ARM101 套件

演示任务​

试管入架

演示任务

作为演示,本课程使用一个简单的抓放任务:把三支试管放进试管架。NVIDIA 的 SO-101 Workshop 使用的也是同一个任务,因此你录制的数据集可以直接与 NVIDIA 的参考数据集、参考 checkpoint 兼容。

你也可以根据自己的环境和需求调整目标任务——「采集 → 训练 → 部署 → 评估」这条流水线本身不会变。

本课程强调什么​

可复现的平台

本课程强调什么

本课程不只关注训练和跑通一个模型,更强调如何搭建一套可复现、可扩展的 机器人实验平台:

  • 一套固定的数据集模式(六维关节、两个相机、一句任务文本),在真机、 Isaac Sim 与 Jetson 之间保持不变;
  • 所有命令都在 SO-ARM101 上端到端验证过;
  • 与 reBot DLI 课程使用同一套工具,你可以在两条机械臂之间切换而无需重学 流程。

下一章:第 2 章 —— LeRobot 背景与社区。

Loading Comments...