14.1 支持的目标
Orin 或 Thor
14.1 支持的目标
SO-ARM101 流水线验证过的部署目标:
| 目标 | 验证过的软件路径 | 后续使用的运行环境 |
|---|---|---|
| Jetson AGX Orin | JetPack 7.2 / L4T R39.2 | .venv-jp72 配 scripts/deployment/orin_jp72/run_full_trt.sh |
| Jetson AGX Thor | JetPack 7.2 / L4T R39.2 | .venv 配 scripts/activate_thor.sh |
引擎与目标绑定
TensorRT 引擎依赖 GPU 架构。Orin 和 Thor 可以共享同一个兼容的 checkpoint 和 数据集,但每个目标必须构建自己的引擎包(第 18 章)。
14.2 准备主机
Ubuntu 主机
14.2 准备主机
准备一台 Ubuntu 主机:
- 至少 25 GB 空闲空间(SDK Manager 与 JetPack 包);
- 一根可靠的 USB Type-C 数据线;
- 稳定的网络;
- 管理员权限。
从官方页面安装 NVIDIA SDK Manager: https://developer.nvidia.com/sdk-manager。
14.3 进入强恢复模式
按键操作
14.3 进入强恢复模式
Jetson AGX Thor 开发者套件
- 关机;
- 把恢复用 USB Type-C 口连到主机;
- 按住 Force Recovery 键;
- 保持按住的同时按一下并松开 Reset;
- 松开 Force Recovery;
- 确认 SDK Manager 识别到目标。
| 标记 | 按键 |
|---|---|
| 11 | 电源 |
| 12 | Force Recovery |
| 13 | Reset |
Jetson AGX Orin 开发者套件
Orin 套件必须先开机再做这套操作;用 2 号键(Force Recovery)和 3 号键 (Reset):
- 把 10 号 USB Type-C 口——40 pin 排针旁边那个——连到 Ubuntu 主机;
- 接电并确认套件已开机;
- 按住 2 号键(Force Recovery);
- 保持按住的同时按住 3 号键(Reset);
- 同时松开两键;
- 确认 SDK Manager 识别到 Orin 目标。
| 标记 | 按键或接口 |
|---|---|
| 1 | 电源键 |
| 2 | Force Recovery 键 |
| 3 | Reset 键 |
| 10 | 刷机用 USB Type-C 口 |
备选:关机状态下进入恢复模式
- 确认套件已关机;
- 按住 2 号键(Force Recovery);
- 接上电源。电源灯不亮就按一下 1 号键(电源);
- 松开 Force Recovery;
- 确认 SDK Manager 识别到目标。
14.4 安装 JetPack
SDK Manager
14.4 安装 JetPack
在 SDK Manager 里:
- 目标硬件选 Jetson AGX Thor / Jetson AGX Orin;
- 选 JetPack 7.2;
- 除非部署流程需要 ISO,否则用 Direct Flash;
- 完成目标安装与初始 Ubuntu 设置。
沿向导走到 Installation completed successfully 之后再拔恢复线。
14.5 验证 Jetson
在设备上
14.5 验证 Jetson
在目标机上运行:
tr -d '\0' < /proc/device-tree/model
cat /etc/nv_tegra_release
df -h /
free -h
确认:
- 检测到的型号与预期的 Orin / Thor 一致;
- 系统报告的 JetPack/L4T 版本正确;
- NVMe 或根文件系统有足够空间放 checkpoint、backbone、ONNX 与 TensorRT 引擎;
- 重启后系统正常启动。
为完整的本地 TensorRT 流程预留约 45–50 GB。
下一章:第 15 章 —— 连接机器人硬件。