16.1 选定目标
Orin 或 Thor
16.1 选定目标
# Jetson AGX Orin
export GR00T_TARGET=orin
# Jetson AGX Thor
export GR00T_TARGET=thor
tr -d '\0' < /proc/device-tree/model
确认 GR00T_TARGET 与检测到的板卡一致。
16.2 定义工作区
路径
16.2 定义工作区
mkdir -p "${HOME}/.config/gr00t-inference"
cat > "${HOME}/.config/gr00t-inference/paths.sh" <<'EOF_PATHS'
: "${GR00T_TARGET:=orin}"
export GR00T_WORKSPACE="${GR00T_WORKSPACE:-${HOME}/gr00t-inference}"
export GR00T_REPO="${GR00T_REPO:-${GR00T_WORKSPACE}/Isaac-GR00T-Orin-JP72}"
export GR00T_MODEL_PATH="${GR00T_MODEL_PATH:-${GR00T_WORKSPACE}/checkpoints/checkpoint-5000}"
export GR00T_DATASET_PATH="${GR00T_DATASET_PATH:-${GR00T_WORKSPACE}/datasets/so101_vials_real}"
export GR00T_BACKBONE_PATH="${GR00T_BACKBONE_PATH:-${GR00T_WORKSPACE}/models/nvidia/Cosmos-Reason2-2B}"
export GR00T_TRT_OUTPUT="${GR00T_TRT_OUTPUT:-${GR00T_WORKSPACE}/artifacts/${GR00T_TARGET}/so101_trt}"
export GR00T_RESULT_PATH="${GR00T_RESULT_PATH:-${GR00T_WORKSPACE}/results/${GR00T_TARGET}/so101_trt_result.jpeg}"
EOF_PATHS
source "${HOME}/.config/gr00t-inference/paths.sh"
mkdir -p "$(dirname "${GR00T_REPO}")" "${GR00T_MODEL_PATH}" \
"${GR00T_DATASET_PATH}" "${GR00T_BACKBONE_PATH}" \
"${GR00T_TRT_OUTPUT}" "$(dirname "${GR00T_RESULT_PATH}")"
16.3 克隆验证过的仓库
固定修订
16.3 克隆验证过的仓库
source "${HOME}/.config/gr00t-inference/paths.sh"
git clone https://github.com/jjjadand/Isaac-GR00T-Orin-JP72.git "${GR00T_REPO}"
cd "${GR00T_REPO}"
git checkout dcf5f6b759fd17cab3644a97fc4429bca7451e38
git submodule update --init --recursive
16.4 安装平台运行时
按目标的 venv
16.4 安装平台运行时
Jetson AGX Orin(JetPack 7.2)
仓库的 Orin 包装脚本会自动创建并激活 .venv-jp72,加载 JetPack 7.2 CUDA
运行时路径:
bash scripts/deployment/orin_jp72/run_full_trt.sh prepare
Jetson AGX Thor
source .venv/bin/activate
source scripts/activate_thor.sh
16.5 获取 Hugging Face 访问
先过许可
16.5 获取 Hugging Face 访问
GR00T 1.7 官方 backbone 是 nvidia/Cosmos-Reason2-2B,需要先接受 NVIDIA
模型许可。
- 打开 NVIDIA Cosmos-Reason2-2B;
- 接受许可协议;
- 在 Jetson 上完成认证:
uv tool install -U "huggingface_hub[cli]"
hf auth login
不要提交令牌
不要把 Hugging Face 令牌存进仓库或 shell 脚本。
16.6 验证环境
自检
16.6 验证环境
cd "${GR00T_REPO}"
python - <<'PY'
import os
import platform
import torch
print("machine:", platform.machine())
print("python:", platform.python_version())
print("torch:", torch.__version__)
print("cuda available:", torch.cuda.is_available())
print("target:", os.environ.get("GR00T_TARGET"))
PY
输出必须报告 aarch64、CUDA 可用的 PyTorch 构建以及预期的目标环境。
下一章:第 17 章 —— 准备数据集与模型资产。