Skip to main content

由 RockChip 驱动的边缘设备

介绍

欢迎来到 Edge Solution 的 Raspberry Pi 驱动设备前沿世界。在这里,我们将探索由 Seeed Studio 为边缘计算打造的创新解决方案,这些方案专为 Raspberry Pi CM4/CM5 和 Raspberry Pi 4/5 量身定制。这些可定制设备包括人机界面(HMI)单元、多功能边缘控制器以及 AI 套件盒。加入我们,一同踏上探索这些强大设备的精妙旅程,它们旨在通过无缝且高效的边缘计算能力,全面提升你的项目表现。

产品家族

边缘 AI 计算机

Seeed Studio reComputer Industrial R & AI R 系列 – 为 IIoT 和智能自动化打造的坚固、掌上尺寸边缘 AI 控制器

由高性能的 Raspberry Pi 5 / Compute Module 5 提供算力,并搭配 Hailo-8 AI 加速器,reComputer Industrial R 和 AI R 产品线可在边缘侧提供高达 26 TOPS 的计算能力,用于实时多路视频分析和深度学习推理。

工业级连接能力为标配:双千兆以太网、隔离 RS-485/RS-232、多路 DI/DO,以及支持你在数秒内插入 4G/5G、LoRa® 或 NVMe SSD 的 M.2 和 mini-PCIe 插槽。无风扇全金属机箱确保在 –20 °C 至 60 °C 范围内静音、防尘运行,而硬件看门狗和可选 UPS 超级电容则让关键任务 7×24 小时持续在线。

支持导轨或壁挂安装,reComputer R 系列可轻松部署到 智慧楼宇、工业 4.0 机器视觉单元、远程资产控制柜 以及分布式视频分析网络中——在现场完成协议转换、数据采集和 AI 模型推理。

名称reComputer AI Industrial R22xx-12reComputer Industrial R20xx-12reComputer Industrial R21xx-12reComputer AI R21xx-12reComputer AI Industrial R21xx-12
产品
SKU100079040100080766100061305114993560114993595
购买立即获取 🖱️立即获取 🖱️立即获取 🖱️立即获取 🖱️立即获取 🖱️
Wiki📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多
芯片RaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi 5RaspBerry Pi CM5
内存8GB/16GB8GB/16GB8GB/16GB8GB/16GB8GB/16GB,32GB eMMC
NPU26TOPS26TOPS26TOPS26TOPS26TOPS
接口2x RS485,1x RS232,1x CAN FD,4x DI/DO3x RS485,1x RS232,8x DI/DO2x RS485,2x RS232,2xCAN FD,4x DI/DO//
其他接口 4 x 10/100/1000 Mbps(支持 PoE PSE),
1 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3/802.3u。
2x HDMI 2.0。
4x Type-A USB3.0,
1x Type-C USB2.0(用于 OS 更新)。
1x Nano SIM 卡槽。
1x 10M/100M/1000M 以太网(PoE),
1x 10M/100M 以太网。
2x HDMI 2.0。
3x Type-A USB3.0,
1x Type-A USB2.0,
1x Type-C USB2.0(用于 OS 更新)。
1x Nano SIM 卡槽。
1x 10M/100M/1000M 以太网(PoE),
1x 10M/100M 以太网。
2x HDMI 2.0。
3x Type-A USB3.0,
1x Type-A USB2.0,
1x Type-C USB2.0(用于 OS 更新)。
1x Nano SIM 卡槽。
1x 10/100/1000 Mbps 以太网,
2x USB 3.0(USB-A),
2x USB 2.0(USB-A),
2 x micro HDMI 接口(4Kp60),
2 × 4 通道 MIPI 摄像头/显示收发器,
1 x microSD 卡槽(支持高速 SDR104 模式);
2 x M.2 插槽(支持 PCIe 3.0 M.2 NVMe SSD)。
2 x HDMI,
1 x 千兆以太网,
2 x USB 3.2 Type-A,
1 x USB 2.0 Type-C。
2 个用于 SSD 存储和 AI 加速的插槽,
4k 60fps H.265 解码器。

边缘控制器

Seeed Studio 的 reComputer R 和 Edge Box 产品家族是为工业物联网和智能自动化打造的坚固边缘控制器。基于高性能的 Raspberry Pi Compute Module(CM4/CM5),它们提供四核 Arm 处理能力和最高 16 GB 内存。双千兆以太网(支持 PoE)、隔离 RS-485/RS-232,以及用于 4G/5G、LoRa® 或 NVMe SSD 的 M.2/mini-PCIe 扩展位,覆盖所有 IIoT、协议网关和边缘 AI 需求。无风扇全金属外壳,工作温度范围为 –30 °C 至 +70 °C,配合硬件看门狗和可选 UPS 超级电容,确保在恶劣环境下也能实现 7×24 小时可靠运行。支持导轨或壁挂安装,它们可以轻松集成到智慧楼宇、能源管理系统和远程控制应用中。

名称reComputer Industrial R20xx-10reComputer Industrial R21xx-10reComputer R10xxreComputer R11xxEdgeBox RPi 200
产品
SKU100026042100099044113991314113991334114993117
购买立即获取 🖱️立即获取 🖱️立即获取 🖱️立即获取 🖱️立即获取 🖱️
Wiki📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多
芯片RaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi CM4RaspBerry Pi CM4RaspBerry Pi CM4
RAM8GB/16GB8GB/16GB2GB/4GB/8GB,
8GB/16GB/32GB eMMC
2GB/4GB/8GB,
8GB/16GB/32GB eMMC
1GB/2GB/4GB/8GB,
8GB/16GB/32GB eMMC
接口3x RS485,1x RS232,8x DI/DO2x RS485,2x RS232,2xCAN FD,4x DI/DO3x RS4853x RS485,1x RS232,2x DI/DO1x RS485,1x RS232,2x DI/DO
其他接口 1x 10M/100M/1000M 以太网(PoE),1x 10M/100M 以太网。2x HDMI 2.0。3x Type-A USB3.0,1x Type-A USB2.0,1x Type-C USB2.0(用于 OS 更新)。1x Nano SIM 卡槽。1x 10M/100M/1000M 以太网(PoE),1x 10M/100M 以太网。2x HDMI 2.0。3x Type-A USB3.0,1x Type-A USB2.0,1x Type-C USB2.0(用于 OS 更新)。1x Nano SIM 卡槽。2x Mini-PCIe1,1x Mini-PCIe2,2x 以太网,1x HDMI 2.0,3x USB(2× Type-A + 1× Type-C),1x SIM 卡槽,1x M.2 插槽。1x HDMI 2.0,2x 以太网,2x USB(1× Type-A 2.0 + 1× Type-C 2.0),1x SIM 卡槽,1x M.2 Key E 插槽,1x Micro SD 卡槽,1x 直流电源输入。1× 千兆以太网 RJ45,1× HDMI 2.0(支持 4K@60fps),2× USB 2.0 Type-A,1× M.2 2242 插槽(用于 NVMe SSD),1× Mini-PCIe 插槽(支持 4G LTE/LoRaWAN®)。

其他设备

reTerminal

reTerminal 和 reTerminal DM 是集成了高性能边缘计算与人机界面(HMI)功能的高级设备。它们以 Raspberry Pi CM4 为核心,配备高分辨率电容式多点触控屏幕,被设计为现场交互枢纽。这些设备旨在与物联网(IoT)和云系统实现无缝集成,从而高效释放边缘场景中的数据采集、设备管理和协同应用能力,充当连接物理世界与数字世界的关键桥梁。

名称reTerminalreTerminal DM
产品
购买 立即获取 🖱️立即获取 🖱️
快速上手📚 了解更多📚 了解更多
芯片RaspBerry Pi CM4RaspBerry Pi CM4
简介认识 reTerminal,这是我们 reThings 家族的最新成员——一款先进的人机界面(HMI)设备,配备 5 英寸 IPS 电容式多点触控屏,分辨率为 1280 x 720。这款面向未来的设备可与 IoT 和云系统无缝集成,实现高效协作,在边缘解锁无限应用场景。凭借其前沿特性,reTerminal 有望重新定义交互体验,弥合物理世界与数字世界之间的鸿沟。隆重介绍 reTerminal DM,这是一款 10.1 英寸开源工业人机界面(HMI),可作为集成设备主控使用。这款基于 Raspberry Pi CM4 的多合一设备,可充当面板电脑、HMI、PLC 和 IIoT 网关。凭借 IP65 工业级大屏幕,reTerminal DM 是新一代交互式感知枢纽,可简化数据流和现场设备管理。

reRouter

reRouter 配备双千兆以太网端口和双 USB 3.0 端口,非常适合软路由应用,同时将硬件配置保持在最低水平。我们预装了一块带有 4GB RAM 和 32GB eMMC 的 Raspberry Pi 计算模块 4,以实现快速启动时间和流畅的整体体验。

Raspberry Pi 原装

Raspberry Pi(又称 “RPi”)最初由一家非营利组织设计和创建,旨在以可负担的成本推动计算机科学教育。如今已经发布了多个世代和型号的 Raspberry Pi,扩展了其应用范围、性能和应用场景。

Raspberry Pi 兼容

在 Seeed Studio,我们提供完整的 Raspberry Pi 兼容开发板、配套配件和入门套件生态系统,帮助你围绕这一平台创建多种多样的项目。此外,我们在 Seeed 的 Raspberry Pi 社区中开发了大量教程,你可以轻松找到搭建自己电路或编写自定义应用程序的参考和指导。

支持的软件

与主流云服务提供商的无缝连接,使 Raspberry Pi 设备能够集成到数据服务、分析和 IoT 平台中。在 Seeed 的支持下,用户可以轻松构建面向云的解决方案,实现安全扩展,加速数字化转型。

AWS

领先的全球云平台,提供种类丰富的服务。

Azure

微软的公共云平台,提供集成云服务。

平台

对多种操作系统的广泛支持确保了开发的灵活性。Seeed 提供经过验证的兼容性和资源,帮助用户在稳固的软件基础上构建稳定、可用于生产环境的解决方案。

balena

面向 IoT 设备部署和管理的操作系统平台。

thingsboard

开源 IoT 平台,支持设备连接、数据管理和可视化部署。

InfluxDB

为时序数据设计的高性能数据库。

N3uron

用于数据采集与集成的工业 IoT 平台。

Ignition EDGE

为边缘设备设计的轻量级 SCADA/IIoT 解决方案。

CODESYS

面向工业自动化的硬件无关编程系统。

Home Assistant

用于本地控制和自动化的开源智能家居平台。

FRIGATE

具备实时 AI 功能的开源网络视频录像机(NVR)。

Edge Impulse

领先的边缘 AI 平台,用于创建和部署 ML 模型。

应用工具

丰富的开发框架、SDK 和开源工具支持快速原型开发与部署。用户可以高效地将创意转化为应用——缩短产品上市时间,并确保顺利集成到真实项目中。

YOLO

一种快速且精确的实时目标检测算法。

PyTorch

开源深度学习框架,在研究与部署方面具有高度灵活性。

OpenCV

用于计算机视觉的开源库,内置数百种算法。

OpenWrt

面向嵌入式设备的开源 Linux 操作系统。

MediaPipe

Google 的开源框架,用于构建多媒体处理流水线。

Flutter

Google 的 UI 工具包,用于基于单一代码库构建应用。

TensorFlow

Google 的轻量级框架,用于在移动和边缘设备上运行 ML 模型。

Node-RED

基于流程的编程工具,用于连接硬件与在线服务。

应用

AIoT

reComputer Industrial R20xx 入门指南reComputer R1000 搭配 Home Assistant使用 FIN 在 reComputer R1000 上创建设备图形AWS IoT Core 与 reComputer R1000 集成
📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多
为 reComputer R1000 构建 balenaOS在 EdgeBox RPi 200 上通过 BACnet 连接 N3uronreTerminal DM 搭配 Ignition Edge 入门指南ThingsBoard 与 reComputer R1000 入门
📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多

计算机视觉

在 RPi5 和 CM4 上使用 rpi ai kit 运行 yolov8s 的基准测试YOLOv8 AI 盒子:跌倒、攀爬与跟踪在 R2000 上使用 Frigate NVR 进行枪支检测Frigate NVR 与 Hailo 在 reComputer R2000 上连接 Home Assistant
📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多
在 reComputer 上使用 Zoneminder在搭载 AI Kit 的 Raspberry Pi 上运行 Clip 应用使用 reComputer AI box 实现实时 OCR关于 Raspberry Pi 5 搭配 AI Kit 进行 YOLOv8n 目标检测的教程
📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多

大语言模型

在 Raspberry Pi AI Box 上部署 DeepSeek在 Raspberry Pi 上对 DeepSeek 模型进行分布式推理
📚 了解更多📚 了解更多

Seeed Studio 自 2013 年以来一直服务于 Pi® 社区,并率先成为官方授权经销商和设计合作伙伴。我们基于 Raspberry Pi® 的边缘设备产品线,包括 HMI、边缘控制器和路由器,已成功部署在能源管理、自动化、工业 4.0、智慧楼宇和制造等各个行业。我们为产品被广泛采用并获得的积极反馈感到自豪,这也让我们对自己的产品充满信心。欢迎查看 Seeed Studio Raspberry Pi® 成功案例。



为了及时获取关于边缘物联网设备的最新动态、特别优惠、真实成功案例、专家访谈和网络研讨会信息,并与来自智慧楼宇、能源管理、自动化等垂直行业的系统集成商和解决方案提供商保持联系,欢迎订阅我们专门的新闻通讯。



技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...